Geschäftskundenshop | Megastores | Kataloge | Newsletter
Direktbestellung | Beratung | Hilfe
+++ Mit der ConradCard bereits ab Euro 99,00 versandkostenfrei bestellen. Mehr Infos » +++
Einkaufs
wagen ( 0 )
Home > Computer & Office > PC-Komponenten

PC-Komponenten

Riesige Auswahl an Komponenten für den individuellen PC

Bei uns finden sie alle PC-Komponenten, die sie brauchen, um sich einen PC selbst nach ihren Anforderungen zusammenzustellen. Vom günstigen Einsteiger PC Gehäuse bis hin zum High End Rack PC Gehäuse haben wir alles im Sortiment. Unsere PC Gehäuse gibt es in unterschiedlichen Größen und Designs. Technisch ausgestattet sind diese teilweise auch mit mehreren Lüftern, welche benötigt werden, wenn eine große Wärmeentwicklung zu erwarten ist. Graphikkarten zählen zu den wichtigsten Wärmelieferanten, aber auch wenn mehrere Festplatten eingebaut werden und der PC viele Stunden im Dauerbetrieb läuft, ist auf gute Kühlung zu achten. Für die echte PC Enthusiasten unter uns, haben wir auch Designergehäuse mit Beleuchtung und sogar Gehäuse mit Acryl Seitenwand in unserem reichhaltigen Sortiment.

Natürlich ist nach wie vor ein Prozessor das Herzstück eines jeden PC´s. Hier gibt es seit Jahren den Wettstreit um die Performance Krone zwischen den Intel Prozessoren und den AMD Prozessoren. Wir bilden uns hier keine Meinung welcher Prozessor der bessere ist und lassen Ihnen die Wahl.

Je nachdem welchen Prozessor sie nun ausgewählt haben, bieten wir ihnen selbstverständlich auch die passenden Mainboards dazu an. Wichtig ist hier, dass sie zum ausgewählten Prozessor beim Mainboard auf den passenden Sockel achten.

Nachdem sie nun das PC Gehäuse, den Prozessor und das Mainboard ausgewählt haben fehlen ihnen noch der Arbeitsspeicher und vielleicht eine Graphikkarte, sofern auf den Mainboards keine eingebaut ist. Speicher kann man nie genug haben, sagen unsere Techniker. Achten sie aber auch hier auf den passenden Speichertyp denn unsere Auswahl bei Arbeitsspeichern ist sehr groß. Wir bieten auch für ältere PC Generationen und auch für Notebooks entsprechende Arbeitsspeicher an.

Bei der Graphikkarte ist es nun abhängig wie sie ihren PC nutzen möchten. Für Gamer ist eine ATI Graphikkarte oder eine Nvidia Graphikkarte mit hoher Graphikleistung wichtig. Möchten sie nur gelegentlich ein Spiel spielen, dann reicht sicher auch eine Graphikkarte mit mittlerer Performance, sollten sie den PC nur für Office Anwendungen benötigen, dann können sie praktisch jede Graphikkarte nutzen. Verwenden sie ihren PC für die Graphikbearbeitung, dann kann auch eine Graphikkarte mit mehreren Ausgängen Sinn machen.

Sie können es sich aber auch ganz leicht machen und nehmen eines unserer PC Aufrüstkits. In diesen PC Aufrüstkits sind das Mainboard, der passende Prozessor, Speicher und teilweise auch bereits eine Graphikkarte im Set dabei. Ihr Vorteil bei den PC Aufrüstkits ist, dass alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Nach den wichtigen PC Komponenten geht es nun zu den Speichermedien. Allen voran natürlich die interne Festplatte. Hier haben sie die Wahl zwischen den üblichen SATA Festplatten oder aber den modernen SATA SSD Festplatten. Für ältere PC´s zum Nachrüsten bieten wir auch IDE Festplatten und für Notebooks auch 2,5“ Festplatten an. Für das Backup empfehlen wir externe Festplatten, diese sind einfach anzuschließen und leicht zu transportieren. Die externen Festplatten können auch für andere Geräte (zum Beispiel Sat Receiver) für die Filmaufnahme genutzt werden.

Was wäre ein anständiger PC ohne eine Blu-ray Laufwerk, einem DVD Brenner oder noch besser einem Blu-ray Brenner. Auch hier bieten wir ihnen die ganze Auswahl an Laufwerken an, selbstverständlich zum Einbau aber auch externe DVD Brenner haben wir im Programm.

Wenn sie ihren PC auch für den Videoschnitt verwenden möchten, dann haben wir die perfekte Videoschnittlösung im Angebot. Aber auch TV und Radio sind mit den entsprechenden Karten kein Problem. Sollten die zahlreichen Schnittstellen nicht ausreichen, dann bieten wir auch entsprechende Schnittstellen Karten zur Erweiterung an.

Möchten Sie auch Dokumente ich Ihren PC übertragen, dann brauchen Sie einen Scanner. Wir bieten Ihnen zahlreiche Dokumenten Scanner und Flachbett Scanner sowie Barcode Scanner und Foto & Film Scanner an.

Mit einem Drucker können sie ihre Dokumente wieder zu Papier bringen. Aber sie können auch wunderschöne Fotos und Fotocollagen ausdrucken. Unsere Auswahl reicht hier von „All in One“ Geräten, welche Scanner, Drucker und Kopierer in einem Gerät vereint haben, bis hin zu reinen Fotodruckern. Und bei unserem riesigen Sortiment im Bereich des Druckerzubehörs finden sie garantiert jede Druckerpatrone und jedes Druckerpapier aller gängigen Drucker.

Wir finden - je größer, desto besser. Und wir sprechen vom Monitor. Der Monitor ist eine der wichtigsten PC Komponenten, denn auf einem scharfen LCD-Monitor entfalten die Graphikkarten dann erst das richtige Bild. Vielleicht haben sie auch Platz für 2 Monitore nebeneinander, dann erhöht sich der sichtbare Bereich des Desktop ordentlich. Unser Sortiment besteht aus über 150 verschieden Monitoren aller Marken und Größen.
Marken A – Z | Stichwortverzeichnis | Jobs & Karriere | Partnerprogramm Impressum | AGB | Widerrufsbelehrung | Datenschutz | Über uns | Kontakt