Innovative Beleuchtung mit LED-Streifen
Die LED-Technologie bietet erhebliche Vorteile im Gegensatz zu herkömmlichen Lichterzeugern. Die Vielfalt der Varianten und die kompakte Bauform in Kombination mit dem niedrigen Energieverbrauch, der Erschütterungsunempfindlichkeit und der vielfach höheren Lebensdauer sind nur einige Attribute, welche die LED auszeichnen und zum Leuchtmittel der Zukunft machen.
Kostensparender Betrieb, beispiellose Wirkung
Im Bereich der LED-Lampen und -Leuchten spielen LED-Streifen eine nicht unwichtige Rolle – denn sie sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar und für die verschiedensten Anwendungen geeignet.
Ob für die Wohnraumbeleuchtung, Treppenstufenmarkierung, Terrarien, Modellbau- oder einfach nur für Reklamezwecke: Die Verwendungsmöglichkeiten der innovativen LED-Beleuchtungen sind nahezu unbegrenzt!
Besonders die flexiblen LED-Streifen lassen sich leicht weiterverarbeiten, da diese meist über eine klebefähige Rückseite verfügen und auch um Wölbungen und Ecken verlegt werden können.
Ein besonderer Vorteil von LEDs in Weiß ist, dass diese mittlerweile in verschiedenen „Farbtemperaturen“ ohne große Streuungen in der Helligkeit oder der Darstellung gefertigt werden können.
So kann für jedes Anwendungsgebiet der passende „Weißton“ in exzellenter Farbreinheit verwendet werden. Wohnräume werden üblicherweise mehr in warmweißem Licht gehalten, wohingegen Arbeitsstätten, Labors und Außenbereiche in Neutral- oder Kaltweiß erstrahlen und damit den Applikationsspezifischen Anforderungen Genüge getan werden kann.
Ein Dimmen von LED-Streifen ist im Prinzip übrigens bei allen Ausführungen möglich! Haben die LEDs oder LED-Gruppen eine Konstantstromquelle zur Betriebsstromregelung vorgeschalten, so kann man durch ein PWM-Modul (Pulsweitenmodulations-Modul) die Stromregelung überlisten und die Wirkleistung am LED-Chip verringern. Das klappt selbstverständlich auch, wenn die LEDs „nur“ über Vorwiderstände strombegrenzt wurden. Explizit hier kann durch Verringern der Betriebsspannung in einem bestimmten Bereich übrigens der gleiche Effekt erzielt werden.
Farbige LED-Lichteffekte erzeugen
Ein weiterer einzigartiger Vorteil von Leuchtdioden ist die Möglichkeit, Farben durch additive Farbmischung individuell zu erzeugen. Das Endprodukt ist der RGB-LED-Streifen. Hier haben die einzelnen LEDs für jede der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau einen Chip eingearbeitet, der auch einzeln angesteuert werden kann. Das komplette sichtbare Farbspektrum inklusive der Weißtöne nachzubilden ist somit kein Problem mehr.
So gelingt es einfach, die LED-Beleuchtung z.B. an persönliche Stimmungen oder Jahres- oder Tageszeiten anzupassen Mit der Vielzahl verfügbarer RGB-Steuergeräte können Effekte wie Farbdurchlauf, Feuerflackern oder Blitze mühelos simuliert werden. Mittels Software können auch eigene Sequenzen erstellt werden, die am LED-Streifen ausgegeben werden. Selbst DMX-Anwendungen sind in der LED-Streifen-Technik bereits weit verbreitet.
Vorsicht vor Qualitätsmängeln
Viele auf dem Markt erhältliche Billig-LED-Streifen bereiten dem Käufer oftmals nur kurze Zeit Freude. Die Ausfallsicherheit solcher Produkte sowie die Farbreinheit und Qualität der LEDs selbst sind dementsprechend auf „Preisniveau“ und verursachen dem Anwender im Nachhinein mehr Kummer als Freude über das vermeintliche Schnäppchen! Alle bei Conrad erhältlichen LED-Streifen unterliegen absolut hohen Qualitätsansprüchen. Selbst unsere günstigen LED-Streifen für den kleinen Geldbeutel genügen den Anforderungen für Standard-Anwendungen und können im Rahmen der Betriebsbedingungen bedenkenlos eingesetzt werden.