Best.-Nr.: 877349 - 62   [Teilenummer: MC968D/A]
  • APPLE
Apple MacBook Air 29,46 cm (11,6") 1,6 GHz 64 GB Flash Intel® Core™ i5 (1,6 GHz) MacOS® X Lion

Link auf diesen Artikel »

€ 1.049,00
€ 989,00
Sie sparen € 60,00
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »

Verfügbarkeit: Auf Lager

Gleich mitbestellen! 48 Monate Langzeit-Garantie: € 39,00
Stück

Lieferung ohne Versandkosten
Bei Bestellung über € 220 innerhalb Österreichs bezahlen
wir die Versandkostenpauschale für Sie!

Apple MacBook Air 29,46 cm (11,6") 1,6 GHz 64 GB Flash

Highlights & Details

  • Display: 29,46 cm (11,6") Widescreen-Bildschirm
  • Prozessor: 1,6 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 3 MB gemeinsam genutztem L2-Cache
  • Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM
  • Festplatte: 64 GB SSD Flash Speicher
  • Grafik: Intel® HD 3000 mit 256 MB oder 384 MB DDR3 SDRAM gemeinsam genutzt mit dem Hauptspeicher
  • Betriebssystem: Mac OS X Lion

Beschreibung

Bei der Entwicklung des neuen MacBook Air gab’s nur ein Ziel: ein unglaublich dünnes und leichtes Notebook, genauso leistungsstark und vielseitig wie doppelt so große Geräte. Und mit Flash-Speicher,
stabilem Unibody-Gehäuse, Multi-Touch und einer ausdauernden Batterie erreicht das MacBook Air nicht nur das Ziel, es ist der neue Standard, wie ein Notebook sein sollte. Perfekt bis ins letzte Detail.

Dünn, leicht, start. Dank Flash-Speicher
Gerade mal 1,7 cm flach. Aber damit legt das neue MacBook Air die Messlatte sehr hoch - und es macht den Flash-Speicher zum Maßstab. Da Flash-Chips so klein sind, ist das MacBook Air so unglaublich dünn und leicht. Diese Flash-Chips sind Solid-State-Komponenten, sie arbeiten ohne bewegliche Teile. Das macht sie zuverlässig, robust und sehr leise beim Arbeiten. Und sie direkt auf der Hauptplatine platziert sind, brauchen sie viel weniger Platz – etwa 90 % weniger, um genau zu sein. Es bleibt mehr Platz für andere wichtige Dinge. Zum Beispiel eine größere Batterie. Damit ist ein Notebook entstanden, das fast nichts wiegt und mit einer Batterieladung stundenlang durchhält. So entsteht echte Mobilität.

Eine schöne Geste: das Multi-Touch Trackpad.
Multi-Touch Technologie gehört mittlerweile zu fast jedem Apple Produkt. Warum? Weil Multi-Touch schlicht und einfach die beste und direkteste Methode ist, um mit Ihren Geräten zusammenzuarbeiten. Und das geht auf einem Notebook nun mal am allerbesten mit Trackpad. Genau das bietet das MacBook Air. Es hat sogar ein noch großzügigeres Trackpad bekommen, mit einer angenehmen interaktiven Glasoberfläche, die ganz ohne Tasten auskommt. Mit den neuen Multi-Touch Gesten in OS X Lion können Sie Ihr MacBook Air noch intuitiver und leichter bedienen als je zuvor.

Licht aus. Spot an für QWERTZ.
Jeder kann ein dünnes und leichtes Notebook bauen. Aber erfolgreich ist man damit nur, wenn man das ohne Einschränkungen schafft. Deswegen hat das MacBook Air auch eine normalgroße Tastatur und keine abgespeckte Version von dem, was Sie gewohnt sind. Auf dem MacBook Air zu tippen, ist so angenehm wie auf einer Desktoptastatur. Außerdem ist die Tastatur jetzt von unten beleuchtet, sodass Sie selbst in dunkler Umgebung mühelos tippen können. Ein integrierter Sensor erkennt, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern und passt die Helligkeit von Tastatur und Display ganz automatisch an. So haben Sie in jeder Umgebung die passende Beleuchtung.

Damit kommen Sie durch den Tag. Oder über den ganzen Monat.
Bei einem Blick in das MacBook Air, werden Sie staunen, wie viel Platz der Batterie eingeräumt wurde. Und zwar durch kleinere Komponenten wie den Flash-Speicher. Wenn man sich das Ziel gesetzt hat, das perfekte Notebook für die tägliche Nutzung zu entwickeln, sollte man eben der Batterie Priorität geben. Beim 11" Modell des MacBook Air hält die Batterie pro Ladung bis zu 5 Stunden, beim 13" Modell sogar bis zu 7 Stunden. Wenn das MacBook Air länger als eine Stunde im Ruhezustand ist, wechselt es automatisch in den Standbymodus.* Das heißt, egal ob Sie erst nach einem Tag, einer Woche oder bis zu einem Monat zu Ihrem MacBook Air zurückkommen, es wacht immer sofort auf und ist direkt einsatzbereit. So haben Sie die Zeit wirklich auf Ihrer Seite – mit freundlicher Unterstützung des MacBook Air.

Intel® Core i5 Prozessoren
Im neuen MacBook Air sorgt der neueste Intel Core Prozessor – ein Core i5 mit bis zu 1,7 GHz – und schnellem DDR3 Arbeitsspeicher dafür, dass es bis zu 2,5x schneller als die Vorgängergeneration ist.** Und dabei ist es immer noch ein echtes Leichtgewicht. Programme laufen schneller und effizienter, damit Sie alles machen können, was Sie sonst auf Ihrem Computer machen – nur schneller. E-Mails schicken, Berichte oder Präsentationen erstellen, Fotos retuschieren, Homevideos und all die anderen kleinen (und großen) Dinge. Da der Core i5 Prozessor einen Grafikprozessor mit einer On-Chip-Engine zum Codieren und Decodieren von Videos besitzt, profitieren Sie von einer längeren Batterielaufzeit, wenn Sie iTunes Filme sehen oder mit FaceTime videotelefonieren.

Ultraschnelles Thunderbolt I/O.
Die wegweisende I/O Technologie, die es erstmals auf dem MacBook Pro und dem iMac gab, gibt es jetzt auch auf dem MacBook Air. Damit können Sie mehrere hochleistungsfähige Geräte wie externe Festplatten über einen einzigen Port anschließen. Über zwei Datenkanäle mit je 10 Gbit/s kann Thunderbolt Daten bis zu 12x schneller als FireWire 800 und bis zu 20x schneller als USB 2.0 übertragen. Die Thunderbolt Technologie eröffnet Möglichkeiten, die das MacBook Air bisher nicht hatte. Sie können den Thunderbolt Anschluss auch nutzen, um das MacBook Air mit dem neuen Apple Thunderbolt Display zu verbinden. Diese ultimative Docking-Station macht dein MacBook Air noch besser. Denn das Thunderbolt Display hat Gigabit Ethernet, FireWire 800, einen weiteren Thunderbolt Anschluss, drei USB Anschlüsse, eine FaceTime HD Kamera, 2.1 Stereosound und ein integriertes Mikrofon. Das MacBook Air und das Thunderbolt Display – ein starkes Team für Arbeit und Spiel.

Ausstattung

  • 29,46 cm (11,6") Widescreen-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Unterstützte Auflösungen: 1366 x 768 (nativ), 1344 x 756, 1280 x 720, 1024 x 576 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 16:9; 1152 x 720 und 1024 x 640 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 16:10; 1024 x 768 und 800 x 600 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 4:3
  • FaceTime Kamera
  • Bluetooth 4.0
  • Multi-Touch Trackpad
  • Bis zu 5 Stunden netzunabhängiger Betrieb.

Lieferumfang

  • Mac Book Air
  • 45 W MagSafe Power Adapter (Netzteil), Netzteilstecker und Netzkabel
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation

12 Monate - erweiterbar auf 36 Monate mit dem AppleCare Protection Plan

Technische Daten

Display (Zoll) 11.6 "
Display (cm) 29.46 cm
Display-Eigenschaften Widescreen, glänzend
Prozessor Intel® Core™ i5 (1,6 GHz)
Arbeitsspeicher 2048 MB
Speichertyp DDR3-RAM
Festplatte 64 GB
Grafikkarte Intel® HD 3000
Grafik-Speicher 256 MB
Grafik-Typ onBoard (Shared Memory)
WLAN-Übertragungsrate 11 / 54 / 300 MBit/s
Netzwerk 10 / 100 / 1000 MBit/s
Schnittstellen 1x Thunderbolt, 2x USB 2.0, Kopfhörer/Line-Out, Mikrofon/Line-In
Bluetooth® 4.0
Betriebssystem MacOS® X Lion
Farbe Silber
Abm. (B x H x T) 30 x 1,7 x 19.2 cm
Gewicht 1.08 kg
Typ MacBook Air
Webcam Ja
Modem Nein
Kartenleser Nein
Mitgel. Software iLife · MacOS® X Lion
DVB-T Nein
Fingerprint Nein
Prozessor / Typ Intel® Core™
Prozessor / Hersteller Intel®
Prozessor / Cache 3 MB
Widescreen-Display Ja
Festplatte 64 GB

Kunden suchen auch nach:

Apple;MC968D/A;MacBook Air;Laptop;Notebook;Tragbarer PC;Mobiler PC;Apple Notebook;Apple Macbook;Macbook;mac

Zubehör günstig mitbestellen für Apple MacBook Air 29,46 cm (11,6") 1,6 GHz 64 GB Flash Intel® Core™ i5 (1,6 GHz) MacOS® X Lion

APPLE TIME CAPSULE 2TB
Best.-Nr.: 411714 - 62
€ 289,00
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
CHIPDRIVE® MyKey™
Best.-Nr.: 971780 - 62
€ 19,95
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Richco Abdeckkappe CP CP-USB-A Schwarz (B x H x T) 14.1 x 6.7 x 13.2 mm
Best.-Nr.: 530703 - 62
€ 0,32
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
CRC Kontakt Chemie 208076042501 SCREEN TFT Spezial-Bildschirmreiniger für LCD und TFT Inhalt: 100 ml
Best.-Nr.: 814111 - 62
€ 4,99 1 L = € 49,90
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Microsoft® Office 2011 für Mac Home & Student dt. Mac GZA-00139
Best.-Nr.: 909755 - 62
€ 119,95
€ 100,95
Sie sparen € 19,00
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Conrad Netzwerkkabel-Aufroller RJ45 CAT 5e U/UTP Weiß 1,8 m
Best.-Nr.: 972437 - 62
€ 10,95
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Magic Mouse Multitouch Technologie
Best.-Nr.: 914632 - 62
€ 72,95
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Microsoft® Office 2011 für Mac Home & Business dt. Mac W6F-00030 Vollversion
Best.-Nr.: 909756 - 62
€ 219,00
€ 199,95
Sie sparen € 19,05
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
APPLE USB ETHERNET ADAPTER MACBOOK AIR
Best.-Nr.: 974945 - 62
€ 31,95
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Stück
Parallels Desktop 7 Switch to Mac Edition PDFM7XL-STM-BX1-DE Vollversion
Best.-Nr.: 918503 - 62
€ 69,95
€ 57,95
Sie sparen € 12,00