Verfügbarkeit: Auf Lager
Wii Party
Highlights & Details
- Bringen Sie Leben ins Wohnzimmer
- 80 Minispiele
Beschreibung
Dieses Videospiel bringt Leben ins Wohnzimmer. Denn Wii Party von Nintendo spielt sich sowohl auf dem TV-Bildschirm als auch davor ab. Die Macher von Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Play, Wii Fit und Wii Fit Plus bieten damit einen weiteren, mitreißenden Multiplayer-Titel an. Ob Jung oder Alt, Familien oder Freundeskreise – sie alle können sich an Weihnachten, an den langen Winterabenden und weit darüber hinaus in ein ausgelassenes Spielvergnügen stürzen.
Nicht weniger als 80 Minispiele, eingebettet in drei Modi und 13 unterschiedliche Spiele, sorgen für Vielfalt und für Spaß ohne Ende. Bis zu vier Spieler gleichzeitig schnappen sich eine Wii-Fernbedienung und treten miteinander oder gegeneinander an. Typisch Wii: die extrem einfache, intuitiv verständliche Handhabung. Viele Spiele in Wii Party nutzen z.B. die Bewegungssteuerung der Wii.
Auf dem Bildschirm werden die Spieler von ihren selbst gestalteten Mii-Charakteren vertreten. Das Tolle an diesen Figuren: Einmal geschaffen, kann man sein virtuelles Ich auf der Wii-Fernbedienung speichern und es in zahlreichen weiteren Wii-Spielen einsetzen. Wer in Wii Party seinen ersten Mii erstellt, wird damit Teil einer riesigen internationalen Gemeinschaft: Schon heute sind weltweit mehr als 160 Millionen Mii in Sachen Spielspaß unterwegs.
Das Einzigartige an Wii Party: Es bezieht die reale Welt ins virtuelle Spielgeschehen ein und ermöglicht damit ein völlig neues Partyspiel-Erlebnis. Im Modus Zimmerspiele hat das, was vor und das was auf dem Bildschirm geschieht, für den Spielverlauf gleich viel Gewicht. Das Wohnzimmer wird praktisch zur eigenständigen Spielebene. So etwas hat es zuvor noch in keinem Videospiel gegeben.
In der Spielvariante Wii-FB-Jagd etwa versteckt ein Spieler die Wii-Fernbedienungen im Raum; die anderen müssen sie suchen, nur unterstützt von kurzen Tonsignalen, die die Fernbedienungen ab und zu von sich geben. Im Spiel Zeitbombe kommt alles auf eine ruhige Hand an: Die Wii-Fernbedienung wird vorsichtig von Spieler zu Spieler gereicht. Wer dabei eine falsche Bewegung macht, dessen Siegeschancen lösen sich in Rauch auf.
Über den völlig neuartigen Modus Zimmerspiele hinaus bietet Wii Party zwei weitere Varianten: Gesellschaftsspiele für bis zu vier und Teamspiele für ein bis zwei Teilnehmer. Wer sich angesichts der ganzen Vielfalt nicht entscheiden kann, wendet sich vertrauensvoll an Party-Paule, den ins Programm integrierten virtuellen Partyplaner. Je nach Vorlieben, Teilnehmerzahl und verfügbarer Zeit hat er für jede Partygesellschaft den passenden Vorschlag.
Für Bewegung im Wohnzimmer sorgt der Zimmerspiele-Modus. Einige Beispiele:
Wii-FB-Jagd (2-4 Spieler): Ein Spieler versteckt Wii-Fernbedienungen irgendwo im Raum, während die anderen draußen warten. Bei der anschließenden Suche helfen ihnen die Fernbedienungen mit gelegentlichen Tonsignalen weiter. Tier-Quiz (2-4 Spieler): Die Spieler müssen möglichst rasch herausfinden, welche Wii-Fernbedienung die Geräusche eines auf dem Bildschirm angezeigten Tiers von sich gibt.
Zeitbombe (2-4 Spieler): Die Wii-Fernbedienung wird vorsichtig herumgereicht, wie eine tickende Zeitbombe. Wer zu sehr wackelt, lässt die Bombe hochgehen. Quiz-Bombe (2-4 Spieler): Auch hier tickt die Uhr unerbittlich. Die Spieler haben 10 Sekunden, um einen Begriff aus einer vorgegebenen Kategorie zu nennen. Drücken sie den A-Knopf zu spät, geht wieder eine Bombe hoch. Kumpel-Quiz (3-4 Spieler): Ein Spieler ist der Kumpel und beantwortet eine Reihe von Fragen. Die anderen müssen vorhersagen, wie er sich wohl entscheiden wird.
Lachen und ein wenig gesunde Schadenfreude sind garantiert bei den virtuellen Brettspielen des Modus Gesellschaftsspiele:
Insel der Abenteuer (1-4 Spieler): Die Spieler würfeln abwechselnd und bewegen sich auf den Gipfel des Berges zu. Zu Beginn einer Runde wartet auf jeden ein Minispiel, dessen Resultat über den Einsatz von Bonus-Würfeln entscheidet. Weltreise (1-4 Spieler): Die Spieler reisen um die Welt, immer auf der Jagd nach Souvenir-Bildern. Sie ziehen eine Karte und bewegen sich dann auf das vorgegebene Reiseland zu. Vor jeder Runde können sie mit Minispielen Münzen verdienen, die sie gegen Karten und Schnappschüsse eintauschen.
Bingo (1-4 Spieler): Jeder Spieler erhält eine Bingo-Karte voller Mii-Charaktere, und eine Bingo-Maschine wirft Mii-Bälle. Stimmt das Gesicht auf dem Ball mit einem auf der Karte überein, kann die Figur von der Karte gestrichen werden. Gewinner ist, wer zuerst eine vertikale, horizontale oder diagonale Reihe vollständig gestrichen hat. Zweimal Drei (1-4 Spieler): In diesem Spiel geht es darum, gleich gekleidete Mii-Charaktere zu finden und sie in Reihen zu formieren. Münzrad (1-4 Spieler): Abwechselnd dreht jeder Mii am Glücksrad, indem er den A-Knopf drückt und die Wii-Fernbedienung bewegt. Bleibt das Rad in der richtigen Position stehen, regnet es womöglich Punkte und Medaillen.
Im Modus Teamspiele steht der kooperative Spaß im Vordergrund:
Schlagseite (1-2 Spieler): Die Spieler müssen gemeinsam 20 Mii-Charaktere so auf einem schwankenden Schiff postieren, dass es nicht kentert. Ihre Schiffsbesatzung stellen sie sich in Minispielen zusammen. Wellenlänge (2 Spieler): In diesem Beziehungsspiel können zwei Spieler herausfinden, wie gut sie miteinander harmonieren. Das Ergebnis eines Minispiels zeigt ihnen an, wie sehr sie mit ihrem Spielpartner übereinstimmen - und wie eng sie befreundet sind.
Farb-Kuppler (1-2 Spieler): In einem Park, in dem es vor Mii nur so wimmelt, gilt es, nach dem Memory-Prinzip Paare gleicher Mii zu finden – möglichst so, dass keine einsamen Herzen übrig bleiben. Mit alldem nicht genug, lassen sich sämtliche 80 integrierten Minispiele auch einzeln anwählen. Sprich: Wii Party sorgt für Stimmung und Abwechslung wie noch nie. Für alle Partylöwen heißt das: Kühlschrank auffüllen, Getränke und Häppchen bereitstellen, damit die Sause des Jahres steigen kann!
- Wii Party sorgt mit über 80 Minispielen in 13 Spielmodi für abwechslungsreiches Spielvergnügen für bis zu vier Spieler gleichzeitig.
- Das erste und bis dato einzige Partyspiel bei dem die eigenen Miis der Spieler die Hauptrolle übernehmen.
- Teamspiele, Gesellschaftsspiele und Zimmerspiele bieten je nach Spielerzahl und Spielweise für jeden Geschmack das richtige Spiel.
- Der innovative Modus Zimmerspiele überträgt das Wii Party-Spielerlebnis vom TV-Gerät direkt in das reale Wohnzimmer.
- Spiele von unterschiedlicher Dauer bieten den passenden Spaß für jede Gelegenheit.
- Party-Paule: Der persönliche Partyplaner steht als Berater zur Seite und macht je nach persönlichem Geschmack und verfügbarer Zeit Spielvorschläge.
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Technische Daten
| Passend für | Nintendo Wii |
|---|---|
| USK | 0 |
Kunden suchen auch nach:
Nintendo;Wii Party;Wii Party