Age Of Empires Online: Die Griechische Zivilisation
Highlights & Details
- Das exklusive Erweiterungs-Pack enthält Premium-Content für das kostenlose Download-Spiel Age Of Empires Online
Beschreibung
Age of Empires Online – das nächste Kapitel in der Bestseller-Reihe Age of Empires für den PC – wird weltweit ab dem 16. August 2011 erhältlich sein. Bei Veröffentlichung wird das Spiel zwei der größten antiken Kulturen beinhalten – die Griechen und die Ägypter – und mehr als 40 Stunden gratis Spielinhalt bieten! Es ist das größte Age of Empires-Spiel, das es je gegeben hat.
Außerdem gibt es bei Age of Empires Online neue soziale Interaktionen, Anpassungen und MMORPG-Gameplay in einer sich entwickelnden und dauerhaften Welt. Spielt mit- oder gegeneinander, stellt Gegenstände her und handelt mit ihnen und steigt durch das Erfüllen von Missionen in neue Stufen auf – und all das kostenlos!
Zusätzlich bietet Age of Empires Online immer noch den klassische RTS-Spielverlauf, der es den Spielern ermöglicht, mächtige Imperien zu errichten, Ressourcen zu verwalten, Belohnungen zu verdienen und sich ihren Weg in erstaunliche neue Welten voller lebhafter Dorfbewohner, epischer Krieger und von der Weltgeschichte inspirierter Architektur zu kämpfen.
Und das ist nur der Anfang! Wenn die Spieler ihre Imperien vergrößern und nach neuen Abenteuern suchen, gibt ihnen Age of Empires Online die Möglichkeit, neue Premium-Inhalte-Packs zu kaufen – mit komplett neuen Kulturen bis hin zu Erweiterungs-Packs mit neuen Spielmodi und noch viel mehr. „Age Of Empires Online - Die Griechische Zivilisation“ ist das erste dieser Erweiterungs-Packs mit zusätzlichem Premium-Content für das kostenlose Download-Spiel.
Heimatstadt
Das Schicksal eines Imperiums liegt in deiner Hand. Von deiner Heimatstadt aus stärkst du deine Wirtschaft, verbesserst deine Technologien und begibst dich auf Missionen, um deinen Einfluss im Mittelmeerraum auszudehnen. Du kannst deine Heimatstadt nach deinen Wünschen errichten, um sie zu einem Zentrum der Zivilisation zu machen. Errichte mithilfe von Blaupausen Gebäude, die Tor und Tür zum Rest der Welt öffnen.
Handwerk
Werkhallen können in deiner Heimatstadt errichtet werden. In jeder Werkhalle kannst du verschiedene Berater und Ausrüstungen erstellen, um die Einheiten im Spiel zu verbessern. Jagdhütte: Verbessert Bogenschützen und andere Schießeinheiten. Kavalleriehalle: Verbessert alle berittenen Einheiten. Militärschule: Verbessert alle Infanterieeinheiten. Ingenieurschule: Verbessert Belagerungswaffen und einige Schiffe. Gebäudehalle: Verbessert Gebäude und einige Schiffe. Arbeiterhalle: Verbessert Dorfbewohner, Fischerboote und Handelskarren. Großer Tempel: Verbessert Priester.
Einheiten & Gebäude
Um dein Reich auszudehnen, errichtest du Siedlungen in der ganzen Welt. Du kannst aus einer Reihe von Gebäuden auswählen, um in fremden Ländern Fuß zu fassen, und mit vielen verschiedenen Einheiten Rohstoffe sammeln, Territorien verteidigen und Gegner angreifen.
Späher
Auf beinahe jeder Mission beginnt der Spieler mit der Spähereinheit, einer starken, schnellen Einheit, die Karten aufdeckt und aggressive Tiere wie Wölfe und Wildschweine tötet. Gegen Banditen und andere menschliche Feinde hingegen ist sie nicht so stark. Du erhältst nur eine einzige Einheit, also pass auf, dass dein Späher am Leben bleibt!
Militär
Militäreinheiten sind besonders zur Verteidigung von Außenposten und zum Angreifen von Feinden geeignet. Sie sind relativ billig, früh erhältlich und können mit verschiedenen Funktionen und Ausrüstungen ausgestattet werden, um ihre Schlagkraft zu erhöhen.
Dorfbewohner
Der Dorfbewohner ist das Rückgrat eines jeden Stützpunkts. Er übernimmt alle alltäglichen Aufgaben, die du ihm überträgst. Er pflückt Beeren, hackt Holz und errichtet die Gebäude, in denen du deine Truppenübungen durchführst. Durch Verbesserungen kann er mehr Rohstoffe transportieren und schneller laufen und bauen.
Priester
Priester können feindliche Einheiten bekehren und eigene Einheiten heilen. Wenn sie mit der richtigen Technologie ausgestattet sind, können sie sogar feindliche Gebäude auf deine Seite konvertieren, müssen sich dazu jedoch selbst opfern. Ein einzelner Priester kann entscheidenden Einfluss auf die Schlacht nehmen.
Kaserne
In den Kasernen führst du deine Infanterieübungen durch. Ein Großteil der Kampfkräfte wird hier ausgebildet und auch die meisten Verbesserungen finden hier statt. Der Speerwerfer, der von Anfang an erhältlich ist, kann gut zum Kampf gegen Tiere und frühe Banditen eingesetzt werden.
Haus
Häuser erhöhen die Bevölkerungsgrenze auf allen Missionen. Mit jedem Gebäude steigt die Grenze um fünf, so dass du über eine größere Zahl an Dorfbewohnern und Militäreinheiten verfügen kannst. Kluge Spieler bauen einen Schutzwall aus mehreren Häusern vor die Eingänge zu ihrem Stützpunkt.
Lagerhaus
Im Lagerhaus können die Dorfbewohner ihre gesammelten Rohstoffe ablegen. Lagerhäuser sind klein und billig und können neben jedem Rohstoff errichtet werden, damit die Dorfbewohner effizient arbeiten können. Verbesserungen zum Sammeln von Rohstoffen gibt es für Holz, Nahrung, Stein und Gold.
Wachturm
Mit Wachtürmen kannst du deinen Stützpunkt und strategische Orte verteidigen, ohne deine begrenzte Bevölkerung in Militäreinheiten einsetzen zu müssen. Sie sind etwas teurer, können sich aber vor allem, nach einer Aufrüstung, gut alleine gegen kleine angreifende Einheiten wehren. Im Zusammenspiel mit Mauern können sie große Bedeutung bei der Verteidigung erlangen.
Kooperation
Dein Reich gewinnt zwar an Ansehen und Macht, doch die größte Herausforderung kannst du noch immer nicht meistern – das ist nämlich nur über Bündnisse möglich. Rufe deine engsten Verbündeten zusammen und schlage mit ihnen vereint deine Feinde. Viele Quests kannst du mit deinen LIVE-Freunden schneller lösen und so von deinen Bündnissen profitieren. Die schwierigsten Quests kannst du möglicherweise nur mit Hilfe deiner Freunde lösen. Und wenn ihr mit vereinter Kraft den Feind niedergeschmettert habt, könnt ihr gemeinsam die Früchte eures Einsatzes ernten.
Spieler gegen Spieler
Du bist eifrig dabei, die bekannte Welt zu erobern, und doch dürstet es dich nach größeren Herausforderungen. Stelle die Zivilisation, die du errichtet hast, auf die Probe und versuche dich an taktischen und strategischen Entscheidungen. Wie schneidet deine Zivilisation im Wettkampf mit anderen aufstrebenden Mächten ab? Das kannst du im SvS-Spiel (Spieler gegen Spieler) herausfinden. Du kannst gegen andere Spieler oder gegen deine LIVE-Freunde antreten – auf zufallsgenerierten Karten für die Schlacht. Bei einigen SvS-Spielen erhältst du Erfahrungspunkte, wenn du gewinnst, und bei anderen bleibt dir nur die Genugtuung, den Gegner ins Gras beißen zu lassen.
- Das exklusive Erweiterungs-Pack enthält Premium-Content für das kostenlose Download-Spiel Age Of Empires Online.
- Premium-Griechen-Kultur: Schalte die Macht seltener und epischer Gegenstände, die PvP-Arena und fantastische Technologien frei, lasse Berater deine Kultur verbessern, und noch viel mehr!
- Gebt eurer Kultur ein Extra mit Windys exklusivem Laden für unglaubliche Gegenstände, wo ihr spezielle Fähigkeiten-Gegenstände kaufen und verkaufen könnt.
- Referenzkarte für Tastaturkürzel.
- Limitiertes Poster und Berater-Karten.
- Anweisungen zum Download des Free-to-Play-Spiels.
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Technische Daten
| USK | 12 |
|---|
Kunden suchen auch nach:
Microsoft;Age Of Empires Online: Die Griechische Zivilisation;Age Of Empires Online: Die Griechische Zivilisation