Best.-Nr.: 918247 - 62   [Teilenummer: 2201040]
  • NINTENDO
Nintendo 3DS Spielekonsole inkl. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Link auf diesen Artikel »

€ 229,00
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »

Verfügbarkeit: ausverkauft

Gleich mitbestellen! 48 Monate Langzeit-Garantie: € 16,00

Lieferung ohne Versandkosten
Bei Bestellung über € 220 innerhalb Österreichs bezahlen
wir die Versandkostenpauschale für Sie!

Nintendo 3DS Spielekonsole inkl. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Highlights & Details

  • Spielkonsole von Nintendo, die 3D ohne Brille ermöglicht
  • Inkl. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Beschreibung

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D ist eine komplett überarbeitete Version des legendären Originals, das für Nintendo 64 erschienen ist. Es glänzt mit fantastischen 3D- Grafiken und einer visuellen Pracht, die Kenner der Kultserie ebenso begeistert wie Neueinsteiger. Exklusiv für das Jubiläums-Bundle wurde die Spiele-Box mit einem zweiseitig bedruckten Wende-Cover ausgestattet. Seine Vorderseite zeigt das klassische Umschlagmotiv, die Rückseite dagegen ein spezielles, goldfarbenes Limited Edition Cover. Im Spiel begleiten die Nintendo 3DS-Fans den jungen Link auf einer gefahrvollen Mission. Es gilt, das Land Hyrule vor Ganondorf, dem König der Diebe zu retten. Dazu muss er mit vielen verschiedenen Charakteren interagieren und zahllose Kämpfe mit tückischen Gegnern bestehen. Er durchstreift weite Landschaften und erkundet geheimnisvolle Tempel, Verliese, Städte und Dörfer. Und all das in 3D! Zudem unterstützt The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D die neuen Steuerungsmöglichkeiten des Nintendo 3DS optimal. Sie wurden so gestaltet, dass die Spieler Link auf seiner Reise durch die 3D-Welten intuitiv einfach navigieren können. Die grafische Neubearbeitung in Verbindung mit der dreidimensionalen Tiefe der Bilder, die der Nintendo 3DS erzeugt, haucht einem zeitlosen Spielklassiker neues Leben ein.

Der Nintendo 3DS verfügt über zwei Bildschirme. Der untere, ein Touchscreen, wird mit Hilfe eines ausziehbaren Touchpens bedient, der in einer Halterung im Gerät Platz findet. Der obere Bildschirm lässt die Spieler dreidimensionale Bilder mit bloßem Auge sehen. Sie blicken wie durch ein Fenster in eine Welt, deren Gestalten und Objekte plastische Tiefe besitzen. Und dank des 3D-Tiefenreglers kann jeder genau die 3D-Intensität wählen, die ihm am meisten zusagt. So lässt sich der 3D-Effekt je nach Wunsch bis zum Maximum hochfahren - aber auch reduzieren oder ganz abschalten. Zusätzlich zu den herkömmlichen Tasten und dem Steuerkreuz verfügt der Nintendo 3DS über ein Schiebepad, das eine stufenlose 360-Grad-Steuerung ermöglicht. Es verleiht den Spielern die Bewegungsfreiheit, die sie in einer dreidimensionalen Welt benötigen. Sie erhalten darüber eine ebenso direkte Rückmeldung wie damals, als sie in Super Mario 64TM für Nintendo 64TM ihre Figur erstmals mit einem Analog-Stick lenken konnten.

Eingebaute Sensoren und bewegungsgesteuerte Spiele
Die eingebauten Bewegungs- und Beschleunigungssensoren registrieren jede Bewegung des Nintendo 3DS: Ob die Spieler die Konsole drehen, kippen oder auf und ab neigen – bewegungsgesteuerte Spiele reagieren auf jede dieser Aktionen sofort. Keine andere Konsole gibt den Software-Entwicklern so viele Werkzeuge und damit Möglichkeiten an die Hand, mit denen sie den Spiele-Fans neue, witzige und überraschende Erlebnisse bieten können.

StreetPass & SpotPass
Zwei Features erlauben es den Nintendo 3DS-Besitzern, auf ganz neue Art Verbindung aufzunehmen. Während sie ihrem Alltag nachgehen, erhalten sie über die Features Bonus-Inhalte. So kann es durchaus sein, dass jedes Mal eine neue Überraschung auf sie wartet, sobald sie ihren Nintendo 3DS öffnen. Haben Spieler z.B. die Funktion StreetPass aktiviert, tauschen sie automatisch Inhalte miteinander aus, wenn sie sich zufällig begegnen. Dieser Transfer eignet sich für kleine Datenpakete, wie sie etwa für die Übertragung von MiiTM, oder anderen selbst gestalteten Charakteren, von Landkarten oder Punkteständen benötigt werden. Die Funktion SpotPass dagegen sorgt über öffentliche Hotspots oder private Breitbandverbindungen für einen drahtlosen Internetzugang – selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. So empfängt der Nintendo 3DS regelmäßig neue Inhalte.

Vorinstallierte Spiele, Anwendungen und Features
Jedes Exemplar des Nintendo 3DS ist bereits ab Werk mit einer Vielzahl vorinstallierter Spiele, Anwendungen und Features ausgestat-tet, z.B. mit der Nintendo 3DS-Kamera. Insge-samt verfügt die Konsole über drei Kameras: Eine richtet sich auf den Spieler, zwei auf seine Umgebung. Mit diesen beiden
äußeren Kameras ist er in der Lage, eigene 3D-Bilder aufzunehmen. Das integrierte Spiel Face Raiders lädt dazu ein, auf drollige Verfremdungen des eigenen Gesichts zu ballern. Im Standby-Modus dient der Ninten-do 3DS auch als Schrittzähler. Mit jedem Schritt kassieren die Nutzer Spielmünzen, mit denen sie zusätzliche Inhalte für bestimmte Spiele und Anwendungen erwerben können. Der Aktivitätslog informiert sie über die Zahl ihrer Schritte und darüber, wie viel Zeit sie mit einzelnen Titeln verbracht haben. Darüber hinaus können sie auf ihrem Nintendo 3DS Werkzeuge zur Sound-Bearbeitung nutzen, sowie Musik im MP3- oder AAC-Format hören.

It's Mii
Mit dem Programm Mii-Maker lassen sich Mii-Charaktere nun einfacher denn je erstellen: Die Spieler können sie entweder mit Hilfe einer SD Card von ihrer Wii importieren oder mit der Kamera eine Person fotografieren und deren Bild dann automatisch in ein Mii verwandeln. Sie dürfen ihre Mii-Charaktere sogar als Bilder auf einer SD Card speichern und sie dann wie normale digitale Fotos für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen, etwa als Profilbild in einem sozialen Netzwerk.

Nintendo eShop und Virtual Console
Im Nintendo eShop erhalten die Nutzer nach einem einfachen System-Update Zugang zu einem erweiterten Browser und zu Download-Spielen - einschließlich Nintendo DSiWare und Titeln, die speziell für Nintendo 3DS entwickelt werden. Wie schon für Wii wird es auch für Nintendo 3DS eine Virtual Console-Funktion geben. Über sie kann sich jeder Videospieler Retro-Titel auf seine Konsole laden, z.B. Klassiker aus den Zeiten von Game Boy und Game Boy Color. Die Nintendo 3DS-Fans werden sich außerdem Spiele-Videos anschauen, Demoversionen ausgewählter Titel herunterladen und Spielebewertungen anderer Nutzer abrufen können. Die Bezahlung im Nintendo eShop kann sowohl über Kreditkarte erfolgen als auch über eine spezielle Nintendo eShop-Karte, die im Handel erhältlich sein wird.

Zum Lieferumfang des Nintendo 3DS gehören zudem sechs AR-Karten für Spiele mit Augmented Reality, also erweiterter Realität. Richtet man die beiden äußeren Kameras auf eine solch e Karte, wird diese gelesen. So entstehen Bilder und Animationen, die in die Szene auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Man sollte also nicht allzu überrascht sein, wenn plötzlich ein kleiner Drache auf dem Küchentisch auftaucht. Auch die Software-Entwickler können dieses Feature nutzen, um kreative neue Spielideen zu verwirklichen.

Über die integrierte Option „Altersbeschränkungen“ legen Eltern fest, inwieweit ihre Kinder den Internetzugang oder die drahtlosen Verbindungen des Nintendo 3DS nutzen dürfen. Ein PIN-Code versetzt sie außerdem in die Lage, die 3D-Wiedergabe und bestimmte Spiele je nach Altersfreigabe ganz zu sperren.

Freunde von Online-Spielen werden sich freuen, dass Freundescodes beim Nintendo 3DS spezifisch für jede Konsole vergeben werden, nicht mehr für jedes einzelne Spiel. Haben also zwei Freunde einmal ihre Geräte-Codes ausgetauscht, können sie auf ihrer Freundesliste jederzeit sofort sehen, ob der andere gerade online ist und was er spielt.

Abwärtskompabtiblität
Auf dem Nintendo 3DS lassen sich auch Nintendo DS-Titel in herkömmlicher 2D-Optik spielen. Außerdem verfügt das Gerät über einen SD Card-Steckplatz. Damit die Spieler sofort loslegen können, wird eine SD Card mit 2 GB gleich mitgeliefert. Es eignen sich aber auch Karten mit anderer, beliebig großer Speicherkapazität. Nach dem Marktstart des Handhelds wird Nintendo einen neuen Service anbieten, der es Nintendo DSi- und Nintendo DSi XL–Besitzern ermöglichen wird, Spiele, die sie aus dem Nintendo DSi Shop heruntergeladen haben, auf ihren neuen Nintendo 3DS zu übertragen.

Vorinstallierte Software:

  • AR Games: Augmented Reality: Erleben Sie, wie Spiele vor Ihren Augen in drei Dimensionen zum Leben erwachen!

  • Nintendo 3DS-Kamera: Machen Sie 3D-Fotos von Ihren Freunden und Ihrer Familie

  • Mii-Maker: Erstellen Sie Ihren eigenen Mii-Charakter mit oder ohne Fotovorlage, und übertragen Sie ihn auf den Nintendo 3DS eines Freundes!

  • Aktivitätslog: Behalten Sie Ihr Gehverhalten im Lauf des Tages im Auge und sehen Sie sich Ihre Spiele-Historie und -Statistik an.

  • Face Raiders: Sammeln Sie Fotos von den Gesichtern Ihrer Freunde und treten Sie dann in diesem rasanten Action-Spiel gegen sie an!

  • Nintendo 3DS Sound: Bearbeiten und spielen Sie mit Klängen.

  • StreetPass Mii-Lobby: In dieser Lobby versammeln sich Mii-Charaktere, die man über StreetPass erhalten hat. Hier können Sie die Profile anderer Nintendo 3DS-Spieler über ihr Mii-Charakterprofil ansehen und z.B. erfahren, aus welchem Land und welcher Region sie sind und welches Spiel sie zuletzt gespielt haben.

Lieferumfang

  • Nintendo 3DS Konsole
  • Spiel: The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
  • Nintendo 3DS-Ladestation
  • SD Card (2GB)
  • Nintendo 3DS-Netzteil
  • Nintendo 3DS-Touchpen
  • AR-Karten (6 Stück)
  • Schnellstart-Anleitung
  • Nintendo 3DS-Bedienungsanleitung
  • Faltblatt zu Altersbeschränkungen.

Technische Daten

Farbe Schwarz

Kunden suchen auch nach:

Nintendo;2201040;Nintendo 3DS Konsole inkl. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D;Spielekonsole; Spiel Konsole; Konsole; Spiele Konsole

Ihre zuletzt angesehenen Artikel:

Marken A – Z | Stichwortverzeichnis | Jobs & Karriere | Partnerprogramm Impressum | AGB | Widerrufsbelehrung | Datenschutz | Über uns | Kontakt
 

Ausgewählte ServicesAuszug aus unserem Sortiment:

Hier anmelden, um Ihr Kundenkonto aufzurufen. Neukunde? Bitte hier starten.

Einkaufswagen