NDS Animal Crossing
Highlights & Details
- Lebe dein Leben in einer virtuellen Kleinstadt, ganz nach deinem Rhythmus
- Spiele drahtlos mit Freunden und besuche von anderen Spielern erstellte Städte
Beschreibung
Es ist schon eine lustige Mischung von unterschiedlichen Tieren, die sich in Animal Crossing: Wild World tummelt. Sie arbeiten und werkeln, pflegen Freundschaften, amüsieren sich und tun alles, was das Leben lebenswert macht. Seit 2004 begeistert die gleichnamige Simulation bereits die Nintendo GameCube-Spieler. Nun erscheint Animal Crossing: Wild World in Europa auch auf dem mobilen Nintendo DS. In Japan hat der neue Handheld-Titel in wenigen Wochen mehr als 1 Million Käufer gefunden. Kein Wunder, denn Animal Crossing: Wild World lässt sich jetzt überall hin mitnehmen. Und dank der Multiplayer-Optionen können Animal Crossing-Fans jetzt auch ganz einfach miteinander spielen.
Animal Crossing: Wild World folgt keiner vorgegebenen Handlung. Vielmehr können sich die Spieler völlig frei in ihrer Stadt bewegen und selbst entscheiden, was sie tun. Sie führen praktisch ein Parallel-Leben in einer virtuellen Gemeinde. Die integrierte Uhr des Nintendo DS sorgt dafür, dass die Zeit in Animal Crossing: Wild World in Echtzeit vergeht. Ganz wie in der realen Welt gibt es Wechsel von Tag und Nacht, in der Winterzeit kann es schneien, und selbst Feiertage wie Weihnachten oder Silvester finden sich in Animal Crossing: Wild World wieder.
Die Stadt der Tiere macht mobil
Mit der Zeit wird das Leben in dem virtuellen Städtchen immer komplexer. Anfangs hat es der Spieler nur mit vier Tieren zu tun. Aber durch eifriges Kommunizieren lernt er rasch neue Freunde kennen. Insgesamt kann er über 200 verschiedenen tierischen Einwohnern begegnen – von Hunden über Kängurus bis zu Nilpferden. Jeder von ihnen kann sprechen und hat seine ganz eigene Persönlichkeit.
Dazu kommen einige Tiere auf Reisen, die das Städtchen zu besonderen Anlässen besuchen. Auch alte Bekannte aus der Nintendo GameCube-Version sind wieder mit von der Partie: K.K. Slider, der Gitarre spielende Hund etwa gibt an jedem Samstagabend ein Konzert.
Mit all diesen Figuren kann der Spieler in deren Alltagsleben in Kontakt treten – beim Friseur, beim Geld verdienen oder bei der Einrichtung der eigenen Wohnung. Zu diesem Zweck kann er Hunderte verschiedener Objekte einkaufen und tauschen – vom Toaster über Blumen bis zu Möbeln. Zudem gibt es bei lustigen Events immer etwas Neues zu erleben. Je nach Wochentag kann der Spieler beispielsweise auf einem Flohmarkt Handel treiben, an Wettrennen, an einer Schatzsuche oder an einem Angelturnier teilnehmen. Dank der innovativen Features des Nintendo DS können die Spieler jetzt vieles tun, was in der vorherigen Spielversion nicht möglich war. So lassen sich auf dem Touchscreen z.B. von Hand Briefe schreiben oder auch Designs der eigenen Kleidungsstücke entwerfen.
Am meisten Spaß bereiten natürlich die neuen Multiplayer-Möglichkeiten. Bis zu vier Nintendo DS-Fans mit jeweils eigenem Spielmodul können Animal Crossing: Wild World gemeinsam erkunden. Mit Freunden in der näheren Umgebung funktioniert das ganz einfach per kabelloser Kommunikation. Den Kontakt zu Mitspielern in aller Welt stellt die neue Nintendo Wi-Fi Connection her – entweder über eine eigene Wi-Fi-Verbindung oder über einen von 5.500 öffentlichen Hotspots der Deutschen Telekom in ganz Deutschland. Beide Mehrspieler-Modi ermöglichen es, neue Charaktere zu treffen oder Gegenstände auszutauschen. Und manchmal huscht dabei auch der eine oder andere tierische Bewohner hinüber in das virtuelle Städtchen des Freundes. Animal Crossing: Wild World für Nintendo DS ist damit eine der originellsten Simulationen, die es je gab – und so lebendig wie das Leben selbst.
- Lebe dein Leben in einer virtuellen Kleinstadt, ganz nach deinem Rhythmus.
- Mit der benutzerfreundlichen Steuerung kannst du Briefe schreiben, Muster entwerfen und dich fortbewegen, indem du einfache Bewegungen mit deinem Touchpen ausführst.
- Das Spiel läuft komplett in Echtzeit ab. Ganz wie in der realen Welt gibt es den Wechsel von Tag und Nacht sowie unterschiedliche Jahreszeiten und Feiertage.
- Spiele drahtlos mit Freunden und besuche von anderen Spielern erstellte Städte!
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Technische Daten
| Passend für | Nintendo DS |
|---|---|
| USK | 0 |
Kunden suchen auch nach:
Nintendo;1823140;Animal Crossing - Wild World