Entdecken Sie im Ratgeber viele hilfreiche Tipps und Hinweise rund um Abisolierzangen. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise, unterschiedliche Modelle und technische Spezifikationen.

Die passende Abisolierzange für jede Anwendung

Was ist eine Abisolierzange?

Abisolierzangen sind spezielle Werkzeuge, die zum Abisolieren von Kabeln eingesetzt werden. Ihre Funktionsweise ermöglicht eine kontrollierte Trennung der zumeist aus Kunststoff oder Gummi bestehenden Isolation vom elektrischen Leiter. Damit besteht keine Gefahr, dass dieser beschädigt wird, wie es beispielsweise beim unsachgemäßen Abisolieren mit dem Messer oder Seitenschneider vorkommt. Verschiedene Ausführungen von Abisolierzangen finden heute sowohl im Heimwerker- als auch im Profi-Bereich Anwendung. Im Folgenden werden die wichtigsten Modelle kurz vorgestellt.

Welche Abisolierzangen gibt es?


Herkömmliche Abisolierzange:

Herkömmliche Abisolierzangen sind in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise in der Regel recht simpel gestaltet: Die Zange weist eine runde oder V-förmige Öffnung auf, die sich nicht vollständig schließen lässt. Zur Anpassung an den Kabeldurchschnitt werden die Schneidwerkzeuge manuell justiert, sofern keine festen Größen vorgegeben sind. Anschließend können die Arbeitsgänge Einschneiden und Abziehen der Isolation problemlos durchgeführt werden.

Automatische Abisolierzange:
Etwas größer und in ihrem Aufbau deutlich komplexer als herkömmliche Abisolierzangen sind die meisten automatischen Abisolierzangen schon rein optisch als Profi-Werkzeug zu erkennen. Dementsprechend sind die Werkzeuge dieser Produktkategorie im Vergleich etwas preisintensiver, ermöglichen professionellen Anwendern jedoch auch ein schnelleres und sichereres Arbeiten.

 

Worauf muss man beim Kauf von Abisolierzangen achten?

Ausführung der Abisolierzange

  • Herkömmliches Modell
  • Automatisches Modell
  • Modell mit zusätzlichen Funktionen

Verarbeitung der Abisolierzange

  • Verwendung hochwertiger Materialien
  • Ergonomisches Design
  • Einfache Bedienbarkeit

Spezifikationen hinsichtlich des Kabels

  • Größe des Kabels (minimaler und maximaler Leitungsquerschnitt)
  • Typ des Kabels (bspw. Einzelleiter, Flachkabel, Koaxialkabel)
  • Beschaffenheit der Isolation (bspw. PVC, Gummi)

Sicheres Arbeiten mit Abisolierzangen

Sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen erfordern ein hohes Maß an Genauigkeit und Sorgfalt. Vom unsachgemäßen Abisolieren mittels Messer oder Seitenschneider ist daher dringend abzuraten! Stattdessen sollte bei Bedarf geeignetes Werkzeug zur Anwendung kommen: Abisolierzangen bieten Sicherheit und Präzision. Selbstverständlich liegt beim verwendeten Werkzeug das Hauptaugenmerk auf einer makellosen Verarbeitung. Somit ist sicheres Arbeiten auch über längere Zeiträume hinweg kein Problem. Zudem sollten sich weniger erfahrene Anwender vor Beginn der Arbeiten eingehend mit den vom Hersteller bereitgestellten Informationen zur sicheren Handhabung der jeweiligen Abisolierzange auseinandersetzen, um Fehler von vornherein zu vermeiden.

Zusätzliche Funktionen

Zahlreiche Hersteller bieten vielseitig einsetzbare Abisolierzangen mit zusätzlichen Funktionen an. Insbesondere automatische Abisolierzangen bieten häufig noch die Möglichkeit, dauerhaft beanspruchte Schneidwerkzeuge nach einiger Zeit gegen neuwertige Ersatzmesser auszutauschen. Beliebt sind auch Modelle mit Längenanschlag oder integriertem Seitenschneider. Diese Features werden in der Produktbeschreibung explizit aufgeführt, sodass eine gezielte Auswahl sinnvoller Zusatzfunktionen problemlos möglich ist.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Abisolierzangen

Eine Abisolierzange für alle Fälle – gibt es das?
Je nach Modell unterscheiden sich Abisolierzangen hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten. Besonders vielseitig einsetzbare Modelle decken eine große Bandbreite von potenziellen Anwendungen ab, wohingegen bei herkömmlichen Modellen in vielen Fällen der Einsatz mehrerer Werkzeuge vonnöten sein kann. Dieser Unterschied macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar.

Was kostet eine Abisolierzange?
Hier gilt es abermals zwischen den verschiedenen Produktgruppen zu unterscheiden: Während automatische Abisolierzangen für den professionellen Einsatz im oberen Preissegment rangieren, sind herkömmliche Abisolierzangen für die gelegentliche Anwendung vergleichsweise günstig zu haben. Einige Spezialwerkzeuge (bspw. für Abisolierzangen für Flachkabel) können auch deutlich mehr kosten.

Welche Alternativen gibt es zu Abisolierzangen?
Für bestimmte Anwendungen kommen auch Abmantler als Alternative zur Abisolierzange in Frage. Diese können jedoch kein gleichwertiger Ersatz für eine gut funktionierende Abisolierzange sein. Auch Kabelmesser und Seitenschneider stellen aus den genannten Gründen keine adäquate Alternative zur Abisolierzange dar.

 

Fazit: So finden Sie die passende Abisolierzange

Letztendlich entscheiden diverse Faktoren darüber, welche Abisolierzange für welche Anwendung optimal geeignet ist. Um Fehlkäufe zu vermeiden, ist es unerlässlich, technische Spezifikationen hinsichtlich des Kabels zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich über zusätzliche Funktionen der verschiedenen Modelle zu informieren, um schlussendlich mit dem idealen Werkzeug deutlich effizienter arbeiten zu können.

Professionelle Anwender entscheiden sich erfahrungsgemäß eher für die preisintensiveren automatischen Modelle. Wird das Werkzeug nur sporadisch eingesetzt, reicht in der Regel auch eine herkömmliche Abisolierzange aus. Das breitgefächerte Produktsortiment im Shop umfasst eine Vielzahl von Abisolierzangen und bietet für jeden Geldbeutel und jede Anwendung das passende Werkzeug.

Nach oben