VARTA-Autobatterien - Lassen Sie Ihre Sorgen auf der Strecke!

Der Winter kann so schön und ruhig sein,  doch wenn man schlecht vorbereitet ist, kann es sehr schnell hektisch werden.

Wenn man Autofahrer ist und an den Winter denkt, ist einer der ersten Gedanken der halbjährlich anstehende Reifenwechsel.

Im Winter ist jedoch nicht nur auf die richtige Bereifung zu achten - wenn Sie Ihr Auto beim Wintercheck winterfit machen, dann achten Sie auch unbedingt auf die richtige Akkubatterie.

Verhindern Sie altbekannte Probleme - sei es unpünktliches Erscheinen oder Fehlen in der Arbeit, Startprobleme  in der Früh, Leistungseinbußen bei der Fahrt oder noch schlimmer: ein Totalausfall im ärgsten Nirvana!

Mit der zuverlässigen Antriebskraft einer VARTA ersparen Sie sich das Kopfzerbrechen, dem viele Autofahrer zu Unrecht im Winter  zu Opfer fallen.

Die Technologien, die Sie in allen Batterien von VARTA finden, bringen Sie immer sicher an Ihr Ziel - und darüber hinaus!

Die Tücken des Winters - ziehen Sie einen Schlussstrich!

Der Winter stellt jede Auto-Batterie auf die Probe...

...daher: gehen Sie auf Nummer sicher und...

...setzen Sie auf Zuverlässigkeit und starke Leistung!

Aber warum versagen Autobatterien gerade im Winter so häufig?

Das folgende Video gibt etwas Aufschluss darüber, warum das so ist

Die Fahrzeuge von Millionen von Menschen werden von VARTA Batterien gestartet - und das seit über einem Jahrhundert.
Eine Kombination aus herausragenden Produkten und starker Leistung - ideale Voraussetzungen um eine treibende Kraft zu sein.
So stellt die hochmoderne AGM-Technologie für fortschrittliche Start-Stopp-Systeme mit Bremsenergierückgewinnung nur eine der vielen Innovationen dar, die VARTA vorzuweisen hat.

Hervorragende Leistung über eine lange Lebensdauer hinweg - Autofahrer wie -hersteller weltweit vertrauen auf die Produkte von VARTA.

Die Wahl der besten Batterie für Ihr Fahrzeug

Es ist nicht nur wichtig die richtige Batterie für ein Auto zu finden, sondern auch die technischen Erfordernisse in Betracht zu ziehen, die der Fahrer an sein Fahrzeug stellt.

Junge Erwachsene, die bei ihrem Erstfahrzeug
auf Nummer sicher gehen wollen

Fahrer eines Familienautos, welche sich
allzeit auf ihr Fahrzeug verlassen können wollen

Experten, die nur das Beste vom Besten
in ihrem Fahrzeug finden wollen

Bei der breiten Produktpalette von VARTA befindet sich für jeden das ideale Produkt, welches perfekt auf die jeweiligen Anforderungen und Erwartungen zugeschnitten ist.
Auch diese Batterien profitieren von der EFB- und AGM-Technologie und bieten Ihnen dadurch eine überdurchschnittliche Verlässlichkeit bei gleichzeitig herausragender Leistung.

Lassen Sie sich von VARTA bei der Suche Ihrer Batterie - ideal zugeschnitten auf Ihr Fahrzeug - helfen!

Sie brauchen nur folgende Informationen vorliegend haben, und Ihrer Batterie steht nichts mehr im Wege:

  • Fahrzeugtyp
  • Baujahr
  • Hersteller
  • Modelllinie
  • Modelltyp

Finden Sie die perfekte Batterie für Ihr Auto!

Die Autobatterien bzw. akkumulatoren und Ihre Funktionen im Überblick

           
 
  Black Dynamic Blue Dynamic Blue Dynamic EFB Silver Dynamic Silver Dynamic AGM
Dreimal längere Lebensdauer         x
Zweimal längere Lebensdauer     x    
Umweltfreundlich x x x x x
Start-Stopp Plus Ready         x
Start-Stopp Ready     x   x
Fortschrittliche AGM-Technologie         x
EFB-Technologie     x    
Gefahrlos und auslaufsicher         x
PowerFrame Gittertechnologie x x x x x
Hergestellt in Deutschland         x
Hergestellt in Europa x x x x  

VARTA-Batterien für Autos

Black Dynamic

Die Black Dynamic besitzt ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis. Der Energiebedarf Ihres Fahrzeugs wird abgedeckt und dadurch eine ausreichende Mobilität gewährleistet. Schon mit der VARTA Black Dynamic Batterie entscheiden Sie sich für eine Marke und einen Einstieg in ein System, welches modernste Technologie, Innovation, Vertrauen und Kompotenz ineinander vereint.

  • Zuverlässige Lösung für Autos mit normalen Leistungsbedarf
  • Labyrinthdeckel-Technologie für eine wartungsfreie Batterie und zusätzliche Sicherheit
  • Langlebige Leistungsfähigkeit und Zufuhr von Kaltstartstrom dank PowerFrame-Gitter
  • Entsprechend den höchsten Technologiestandards in Europa entwickelt und produziert

Lernen Sie die VARTA Black Dynamic in einem Video kennen

Blue Dynamic

Mit einem hohen Maß an Qualität und Zuverlässigkeit stellen die VARTA Blue Dynamic Batterien die ideale Lösung für alle Fahrzeuge mit Standardausstattung ohne Start-Stopp-System dar.

Blue Dynamic Batterien bieten zusätzliche Startkraft, um Ihre tägliche Mobilität auf verschiedensten Wegen bei absoluter Sicherheit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Gleichbleibend hohe Leistung und Ausdauer zeichnen diese Batterien aus.

  • Sauber in der Herstellung: 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
  • Schutz der Umwelt dank ecosteps
  • Hohe Startkraft durch PowerFrame-Gittertechnologie
  • Entsprechend den höchsten Technologiestandards Europas entwickelt und produziert
  • Längere Lebendauer, reduzierte Korrosion und geringe Betriebskosten

Lernen Sie die VARTA Blue Dynamic in einem Video kennen

Blue Dynamic EFB

Mit der Blue Dynamic EFB erhalten Sie eine außergewöhnliche Batterie, welche ideal für Anwendungen geeignet ist, die ein Maximum an Leistung erfordern. Diese Batterie mit ihrer verbesserten EFB-Technologie findet ihren Einsatz bei Start-Stopp-Fahrzeugen, deren Motor bei einer Fahrt mehrfach gestartet werden muss. Weiters verfügt diese Batterie um eine zweifache Lebensdauer verglichen mit konventionellen Batterien aus. Fahrzeuge mit überdurchschnittlichen Energiebedarf, egal ob dies auf eine umfangreiche Geräteausstattung, Start-Stopp-Systeme ohne Bremsrückgewinnungsenergie o.a. zurückzuführen ist, sind die idealen Kandidaten, die von einer Blue Dynamic EFB profitieren.

  • Ausgedehnte Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Batterien
  • Entwickelt für Fahrzeuge mit konventioneller Start-Stopp-Funktion
  • EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) - für konstant hohe Leistung in aufwändig ausgestatteten Akkus
  • Sauber in der Herstellung: 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen. Geschlossener Recycling-Kreislauf dank ecosteps.
  • Schont die natürlichen Ressourcen und schützt die Umwelt
  • PowerFrame-Gittertechnologie für hohe Startkraft und zuverlässige Leistung
  • Längere Lebendauer, reduzierte Korrosion und geringe Betriebskosten

Haben Sie Interesse ? Sende Sie uns einfach eine Anfrage per Mail an: sales@conrad.at

Silver Dynamic

Ohne Kompromisse mit überragender Startkraft erfüllt die Silver Dynamic den besonders hohen Energiebedarf von Fahrzeugen mit umfangreicher Ausstattung. Die ideale Wahl für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System.

  • Sauber in der Herstellung - 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
  • Entwickelt für Fahrzeuge mit konventioneller Start-Stopp-Funktion
  • Schutz der Umwelt dank ecosteps
  • Hohe Startkraft dank PowerFrame-Gittertechnologie
  • Den höchsten Technologiestandards Europas entsprechend entwickelt und produziert
  • Längere Lebendauer, reduzierte Korrosion und geringe Betriebskosten

Lernen Sie die VARTA Silver Dynamic in einem Video kennen

Silver Dynamic AGM

Entscheiden Sie sich für eine VARTA Silver Dynamic AGM Batterie und Sie erhalten eine herausragende Batterie, welche auf die AGM-Technologie setzt und selbst die anspruchsvollsten Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung zuverlässig mit Energie versorgt und zusätzlich über eine bis zu dreifache Lebensdauer verfügt.

Da diese ein schnelles Aufladen der Batterien über das regenerative Bremssystem erfordern, sind Fahrzeuge mit fortschrittlichen Start-Stopp-Systemem die perfekten Kandidaten, die in den Genuss der Silver Dynamic AGM Lösung kommen.

  • Bis zu dreifache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen Batterien
  • Entwickelt für Fahrzeuge mit der Start-Stopp-Technologie mit Rückgewinnung der Bremsenergie
  • "Absorbent Glass Mat" Technologie - herausragende Leistung für kraftvolle Motoren und aufwendig ausgestatte Autos
  • Läuft auch bei Beschädigung nicht aus
  • Sauber in der Herstellung - 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
  • Schützt die Umwelt dank ecosteps
  • PowerFrame-Gittertechnologie für hohe Startkraft und zuverlässige Leistung
  • Entsprechend den höchsten Technologiestandards in Deutschland entwickelt und produziert
  • Längere Lebendauer, reduzierte Korrosion und geringe Betriebskosten

Haben Sie Interesse ? Sende Sie uns einfach eine Anfrage per Mail an: sales@conrad.at

Nach oben