VARTA-Motorradbatterien - Mehr als pure Power!

Wollen Sie wahre Fahrtfreiheit ohne Sorgen erleben, wenn Sie allein oder in der Gruppe über den Highway brettern?
Wollen Sie den Wind in den Haaren spüren wenn Sie eine gemütliche Stadtrundfahrt unternehmen?
Wollen Sie ein wahrer Bezwinger sämtlicher  Fahrtvehältnisse - zu Wasser, im Schnee oder Off-Road werden

Es gibt diese Momente, an denen man sich einfach sein Gefährt schnappen will, um damit gemütlich durch die Landschaft zu cruisen. Ob gemütlich durch die Stadt mit Ihrem Motorroller, rasend schnell dem Horizont entegegen auf einem Motorrad oder extremsten Bedingungen trotzend auf einem Quad. Doch warum dort Halt machen?


Setzen Sie doch diese Batterien einfach in einen Jet-Ski oder in einem Schneemobil ein und machen Sie eine Spritztour auf dem Wasser oder im Schnee. Eine Powersports-Batterie von VARTA lässt sie nahtlos vom Wellenreiten in kalte Höhen bis hin zu extremen Off-Road-Strecken vordringen. Dabei glänzt sie stets durch kompromisslose Power.

Ob auf Asphalt, anspruchsvollen Off-Road-Trips, oder bei harten Wetterbedingungen - rauesten Bedindungen wird durch eine robuste Konstruktion getrotzt. Entfalten Sie mit einer Powersports-Batterie von VARTA das Potenzial Ihrer Maschine und erreichen Sie Orte, die vorher mit ihrem Vehikel unerreichbar schienen.

Geben Sie Ihren Trips immer einen krönenden, sicheren und demnach würdigen Abschluss - und haben Sie unterdessen die Fahrt Ihres Lebens.

Eine gemütliche Stadtrundfahrt

Bezwinger von Gelände

Wellenbrecher und Schneegestöbe

Vom Anfang…

bis zum Ende!

VARTA-Batterien für Motorräder

Powersports Freshpack

Die Powersports Freshpack-Batterien von VARTA zeichnen sich durch ihren besonders robusten Aufbau aus, was ihnen selbst bei rauen Bedingungen eine hohe Vibrationfestigkeit gewährleistet. Sie haben dabei auch eine besonders breitgefächerte Auswahl, wo Sie Ihre Powersports Freshpack verwenden können: Nicht nur lässt sich die Batterie in Mopeds einsetzen, sondern auch in Jetskis, Quads oder auch in Schneemobilen. Selbst bei den härtesten Witterungsverhältnissen hält die PowerSports Freshpack stand und liefert Ihnen stets zuverlässig die optimale Startleistung. Bereits bei der ersten Motorumdrehung zeigt die Powersports Freshpack, für was "Power" steht.

  • Trockengeladene Batterie; wird in Freshpack-Version mit Säureflasche ausgeliefert
  • Ob bei heißem oder kaltem Wetter - stets eine zuverlässige Startleistung
  • (erfüllt den JIS-Standard)
  • Besonders robust konstruiert; hält Vibrationen verschiedenster Fahrverhältnisse stand - ob Schnee, Gelände oder Wellen
  • Kipp- und auslaufsicher
  • Je nach Modell passend für Motorräder, Mopeds, Quads, Geländefahrzeuge, Jet-Skis und Schneemobile

Powersports AGM

Die Powersports AGM Batterien von VARTA trotzen jedem Wetter und stehen für pure Ausdauer bis zum Limit - ideale Voraussetzungen damit auch lange Fahrten bei hohen Drehzahlen ermöglicht werden können.

Da diese Powersports ihrem Namen entsprechend auf die AGM-Technologie baut, lässt sich diese Batterie kontinuierlich laden wie entladen, ohne dass jemals ihre Leistungsfähigkeit davon beeinträchtigt wird - weiters ist ein Nachfüllen nie notwendig - somit ist die Batterie absolut wartungsfrei.

Ob auf festem Grund, nahe des Wasser oder auf holprigen Geländer - das robuste Gehäuse wurde den extremsten Wetterbedinungen entsprechend konzipiert und bietet stets einen exzellenten Vibrationswiderstand.

  • Trockengeladene Batterie; wird in Freshpack-Version mit Säurepäckchen
  • Wartungsfrei - daher kein Nachfüllen notwendig
  • (erfüllt den JIS-Standard)
  • Greift auf die AGM-Technologie zurück; ermöglicht wiederholtes Auf- und Entladen ohne Leistungseinbußen
  • Kipp- und auslaufsicher
  • Je nach Modell passend für Motorräder, Mopeds, Quads, Geländefahrzeuge, Jet-Skis und Schneemobile

Powersports GEL

Raueste Bedinungen und härtestes Gelände - die VARTA Powersports Gel wurde speziell für diese Einsatzorte entwickelt.

Ihrem Namen entsprechend setzt die Powersports GEL auf die auslaufsichere Gel-Technologie - damit stellt sie die ideale Lösung für ATV- und UTV-Geländefahrzeuge dar.

Bei der Entwicklung der Powersports Gel wurde im Hinterkopf behalten, dass Tourenmotorräder oft nur saisonal genutzt und dementsprechend auch nur sporadisch aufgeladen werden. Diese Art der Nutzung stellt oft eine große Herausforderung für viele Motorradbatterien dar - nicht aber für die Powersports Gel.

Auch Tourenbikes, welche über eine umfangreiche Sonderausstattung, wie beispielsweise ABS-Bremsen, verfügen, werden von den Technologien, die in einer Powersports Gel stecken, profitieren.

Ein Maximum an Perfomance für Tourenmotorräder - von Beginn an!

  • Kein Auffüllen vonnöten, da gesamte Batteriesäure in einem Gel gelagert. Daher auch wartungsfrei
  • Sofort einsatzbereit - aufgeladen out-of-the-box
  • Minimale Selbstentladung - daher lange lagerfähig (12 Monate bei 20 °C)
  • Hält extremen Bedingungen, unwegsamen Strecken, uvm. stand
  • Ideal für Touren-Motorräder

Haben Sie Interesse ? Sende Sie uns einfach eine Anfrage per Mail an: sales@conrad.at

Nach oben