Zurück nach oben
Das Conrad Herbst-Gewinnspiel
Nur noch bis 15.10.: Memory lösen und eine Sony Playstation® 5 gewinnen!
So geht's:
Das Spiel
-
Organisator des Wettbewerbs:
1) Der "Wettbewerbsveranstalter" ist Conrad Electronic GmbH & Co KG (FN 148440) deren eingetragener Sitz sich in 4600 Wels, Durisolstraße 2 befindet.
Teilnahmebedingungen:
2) Der Wettbewerb steht allen Einwohnern des Landes im Alter über 16 Jahren oder älter offen, mit Ausnahme der Mitarbeiter des Veranstalters und ihrer nahen Verwandten sowie aller Personen, die anderweitig mit der Organisation oder der Bewertung des Wettbewerbs in Verbindung stehen.
3) Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf erforderlich.
4) Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärt sich ein Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
5) Es wird nur eine E-Mail-Adresse pro Person akzeptiert. Mehrfache Einsendungen von derselben Person werden disqualifiziert.
6) Automatisch generierte Beiträge und Teilnehmer, die technische Manipulationen vornehmen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Es werden auch rechtliche Schritte eingeleitet.
7) Der Wettbewerbsveranstalter und/oder die an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligten Unternehmen behalten sich das Recht vor, die Richtigkeit der Teilnehmerdaten jederzeit bei der Preisvergabe zu überprüfen.
Ablauf des Wettbewerbs:
8) Der Weg zur Teilnahme am Wettbewerb und Details zur Teilnahme sind auf www.conrad.at verfügbar.
9) Einsendeschluss ist der 15.10.2023. Nach diesem Datum werden keine weiteren Beiträge zum Wettbewerb mehr zugelassen.
10) Es kann keine Verantwortung für Beiträge übernommen werden, die aus irgendeinem Grund nicht eingegangen sind.
11) Die Regeln des Wettbewerbs und wie man teilnimmt sind wie folgt:
Löse das Memory und registriere dich.12) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb und die vorliegenden Teilnahmebedingungen im Falle einer Katastrophe, eines Krieges, ziviler oder militärischer Unruhen, höherer Gewalt oder eines tatsächlichen oder erwarteten Verstoßes gegen geltende Gesetze oder Vorschriften ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu ändern. Der Veranstalter behält sich auch das Recht vor, den Wettbewerb abzubrechen, wenn Umstände eintreten, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Änderungen am Wettbewerb werden den Teilnehmern so schnell wie möglich durch den Veranstalter mitgeteilt.
Preise:
13) Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für ungenaue Preisangaben, die den Teilnehmern von Dritten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb gemacht werden.
14) Die Preise lauten wie folgt:
PS 5 - Wert € 605,-
Der Preis ist wie angegeben, und es werden weder Geld noch andere Alternativen angeboten. Die Preise sind nicht übertragbar. Die Preise sind von der Verfügbarkeit abhängig, und der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Preis ohne vorherige Ankündigung durch einen anderen von gleichem Wert zu ersetzen.
15) Die Gewinner werden wie folgt ausgewählt:
Nach dem Zufallsprinzip der Software aus allen Einsendungen (positiv abgeschlossenes Spiel), die vom Veranstalter und/oder seinen Beauftragten eingehen und überprüft wurden ausgelost.
16) Der Gewinner wird innerhalb von 28 Tagen nach Einsendeschluss per E-Mail und/oder direkter Nachricht auf Twitter/Facebook und/oder per Brief benachrichtigt. Wenn der Gewinner nicht kontaktiert werden kann oder den Preis nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung in Anspruch nimmt, behalten wir uns das Recht vor, den Preis vom Gewinner zurückzuziehen und einen Ersatzgewinner zu wählen.
17) Der Veranstalter wird den Gewinner benachrichtigen, wann und wo der Preis abgeholt werden kann oder geliefert wird.
18) Eine Haftung des Spieleherstellers, des Wettbewerbsveranstalters und der Partnerunternehmen für unrichtige Angaben der Teilnehmer oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung ist ausgeschlossen.
19) Der Gewinner übernehmen die Verantwortung für die Annahme des Preises und trägt alle Konsequenzen dieser Annahme. Alle Kosten, Steuern oder andere Informationen, die im Zusammenhang mit dem Gewinn eines Preises anfallen, sind von dem Gewinner zu tragen.
20) Wenn der Preis nicht innerhalb von 2 Monaten nach der Benachrichtigung per Post an die Gewinner zugestellt werden kann, verfällt der Preis ohne Entschädigung.
21) Der Preis wird von Conrad Electronic GmbH & Co KG vergeben. Der Preis wird nach dem Teilnahmeschluss vergeben. Der Wettbewerbsveranstalter kann den Preis jederzeit durch einen anderen gleichwertigen Preis ersetzen. Der Preis wird nicht in bar ausgezahlt und kann nicht umgetauscht werden. Ein Verzicht ist möglich. Wenn ein Teilnehmer seine Adressdaten auf Anfrage von Conrad Electronic GmbH & Co KG nicht angibt und damit den Versand verhindert, verzichtet er automatisch auf den Preis.
Verwendung der Daten:
22) Der Gewinner erklärt sich mit der Verwendung seines Namens und Bildes in jeglichem Werbematerial sowie mit der Teilnahme einverstanden. Alle persönlichen Daten des Gewinners oder anderer Teilnehmer werden ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verwendet (siehe unsere Datenschutzerklärung) und werden ohne vorherige Zustimmung des Teilnehmers nicht an Dritte weitergegeben.
Haftung:
23) Der Wettbewerbsveranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb oder Teile davon ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen, zu erweitern, zu ändern oder abzubrechen. Er kann dafür nicht haftbar gemacht werden und es kann kein Schadensersatz von ihm verlangt werden.
24) Der Wettbewerbsveranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Teilnehmer aufgrund technischer oder anderer Probleme - insbesondere aufgrund einer Überlastung des Netzes - keinen Zugang zum Spiel haben und/oder nicht am Wettbewerb teilnehmen können.
25) Der Wettbewerbsveranstalter und die an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligten Unternehmen weisen die Teilnehmer auf die Besonderheiten und Grenzen des Internets hin und lehnen jede Haftung für Folgen ab, die den Teilnehmern durch die Verbindung mit dem Internet über Partner-Websites entstehen können.
Schlussbestimmungen:
26) Der Wettbewerbsveranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
27) Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieser Teilnahmebedingungen wird eine gütliche Einigung angestrebt. Der Gerichtsstand für Fälle, die nicht gütlich geregelt werden können, ist Wels, Oberösterreich, September, 2023.