Voltcraft Endoskope

Mit einem Endoskop lassen sich Rohre, Hohlräume und andere schwer zugängliche Stellen über eine Kamerasonde untersuchen. Endoskope sind ideal, um Verstopfungen und Defekte in Wasserrohren oder Abwasserleitungen zu finden. Auch im KFZ-Bereich leisten Endoskope wertvolle Dienste. Beim Kauf einer Endoskop-Kamera sollten einige Kriterien beachtet werden.

Was ist ein Endoskop?

Mit einem Endoskop kann über eine Kamera, die an einem Schwanenhals befestigt ist, ein Bild an einen Monitor übertragen werden.

Info
Ursprünglich wurden Endoskope für den medizinischen Bereich entwickelt, um minimal-invasive Eingriffe oder Diagnosen durchführen zu können.

Mit einem Endoskop lassen sich Bilder von schwer zugänglichen, engen Stellen wie zum Beispiel im Inneren von Rohren oder im KFZ-Bereich machen. Die meisten Endoskope haben wasserdichte Kameras, sodass problemlos Bilder von nassen oder feuchten Stellen übertragbar sind. Gute Endoskope sind modular aufgebaut, und bieten auch die Möglichkeit die Kamera gegen einen Spiegel oder einen Greifer auszutauschen.

Welche Typen von Endoskopen gibt es?

Endoskope gibt es in verschiedenen Varianten und Preiskategorien. Höherwertige Geräte werden vor allem im Handwerk eingesetzt und bieten bessere Bilder und mehr Funktionen und Flexibilität. Sie sind modular aufgebaut, sodass sich Schwanenhals und Kamera austauschen lassen. Die meisten Endoskope verfügen über einen TFT-Bildschirm. Auf diesen wird das Bild der Kamera, die auf der Spitze des Schwanenhalses sitzt, übertragen. Professionelle Endoskope können ihr Bild auch auf einen externen Monitor oder einen Rekorder übertragen sowie das Bild auf SD-Karte speichern. Außerdem kann eine USB-Variante gewählt werden, hier kann das Bild oder das Video direkt über USB an ein Notebook übertragen werden. 

 

 

 

BS-30XHR - Der Topseller für die breite Anwendung!

  • Wechselbare Kamerasonde
  • Wasserdichte Kamerasonde mit LED-Beleuchtung und 8 mm Ø
  • 6,8 cm großer Monitor mit 960 x 240 Pixel
  • Bildrotation und Fokussierung
     

 

 

 

 

BS-19+ - Die USB-Variante für den Betrieb mit einem Notebook

  • Wasserdichte Kamerasonde
  • Geringer Sonden-Ø von 6 mm
  • 6 integrierte und dimmbare LED´s
  • Kameraauflösung 640 x 480 Pixel
     

 

 

 

 

BS-20 WiFi - Die WiFi Variante zur drahtlosen Datenübertragung

  • Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WiFi
  • Kostenlose App für Android und iOS
  • Wasserdichte Kamerasonde mit LED-Beleuchtung und 8 mm Ø
     

 

 

 

 

 

 

 

BS-1000T - Die Profi Variante mit vielen Zubehör-Möglichkeiten zur Erweiterung

VOLTCRAFT® bietet mit dem Hand-Endoskop BS-1000T eine nahezu einzigartige Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten verschiedenster Kameradurchmesser, -materialien und -längen.

  • 8,89 cm (3,5") LCD
  • Zoom-Funktion
  • Snapshot- und Video-Recording-Funktion
  • Stufenlose Beleuchtungsregelung

Kaufkriterien für Endoskope – Worauf muss beim Kauf geachtet werden?

Wie immer kommt es darauf an, wie intensiv das Endoskop genutzt wird und welche Funktionen es mitbringen soll. Das hängt wiederum davon ab, ob man das Endoskop als Hobby-Handwerker benutzt oder für den Beruf braucht.

Viele Endoskope bieten die Möglichkeit einer USB-Verbindung mit PC und Notebook. Das ist durchaus sinnvoll, da sich über diesen Weg Daten, Videos und Bilder übertragen lassen. Einige Geräte können das Bild sogar per WiFi auf ein Tablet oder Smartphone übertragen. 

Privater Einsatz

  • TFT-Monitor nicht zu klein, damit das Bild erkennbar ist.
  • LED-Beleuchtung.
  • Soll das Endoskop auch zum Greifen verwendet werden? Dann ist Zubehör notwendig.
  • Soll das Endoskop Videobilder anzeigen und eventuell auch Fotos erstellen können?
  • Spritzwassergeschützt, besser wasserdicht

 

Professioneller Einsatz

  • Großer TFT-Monitor, mit möglichst hoher Auflösung
  • Übertragungsmöglichkeit an externen Monitor oder Rekorder
  • Aufnahmefunktion
  • Möglichst gute LED-Beleuchtung, eventuell dimmbar
  • Langer Schwanenhals
  • Aufsätze für Schwanenhals zum Greifen, Spiegel und anderes Zubehör
  • Optionale Reichweitenverlängerung berücksichtigen
  • Wifi-Unterstützung, durch längere Übertragung
  • Bei Wifi-Unterstützung sollte WPA2 unterstützt werden
  • Speichermöglichkeiten auf SD-Karten 
  • Video- und Fotounterstützung
  • Zoombar, mit optischer Vergrößerung
  • Säurebeständigkeit
  • Wasserdicht
  • Eventuell Apps für Smartphones und Tablets zur Bildübertragung
  • Fokussiermöglichkeit für KameraAudio-Funktion, wenn notwendig

Hochwertige Endoskope bieten hochauflösende Videos und Fotos, können auch Geräusche aufnehmen und unterstützen Stative. Außerdem kann die Kamera elektronisch geschwenkt werden.

Spezialfunktionen verstehen

Beim Endoskop-Kauf stoßen Kunden sehr häufig auf spezielle Funktionen. Diese müssen für den Kauf zumindest in Grundzügen verstanden werden, um das optimale Gerät zu finden. Vor allem die Darstellungstechnik und Speichermöglichkeiten spielen hier eine wichtige Rolle.
 

Technik Einsatzgebiet
Säurebeständigkeit Im KFZ-Bereich kann sich in Motoren Säure befinden, zum Beispiel von der Batterie. Hier sollte die Kamera säurebeständig sein.
Fokussierbarkeit Die Kamera ist in der Lage bestimmte Bereich zu fokussieren, also scharf zu stellen.
Zoombarkeit Die Kamera kann die Aufnahme heran zoomen, ebenso wie herkömmliche digitale Kameras.
Video- und Fotounterstützung Die Kamera zeigt nicht nur ein Video an, sondern kann auch Bilder aufnehmen.
Speichermöglichkeit Die Kamera kann die Aufnahme auf einer SD-Karte speichern.
Aufnahmemöglichkeit Die Kamera kann die Aufnahme an einen externen Monitor senden und das Video aufnehmen.

 

 

Fazit: So kaufen Sie das optimale Endoskop
  • Möglichst langer Schwanenhals für maximalen Einsatzradius
  • Erweiterbar durch Zubehör (z.B. Spiegel, Greifer)
  • Videos können auf einen externen Monitor übertragen oder auf SD-Karte gespeichert werden

Für den professionellen Einsatz ist das Erstellen von Fotos zusätzlich zur Videoaufnahme nahezu unerlässlich. Reicht die Länge des Schwanenhalses nicht aus, sollte sich dieser verlängern lassen. Gute Kameras bieten darüber hinaus die Möglichkeit, das Bild auf dem Monitor zu rotieren. Das erhöht den Überblick, vor allem in engen und gewundenen Hohlräumen.

Nach oben