Zuhause, im Büro, einfach überall: Beamer

Bringen Sie Filme, Spiele oder Präsentationen an jede Wand. Wichtig ist, dass Sie sich im Klaren sind, welche Technik Sie benötigen: Leise Heimkino-Beamer, lichtstarke Business-Modelle, Kurzdistanz-Beamer für kleine Räume oder Mini-Beamer für portable Projektionen. Wie Sie sich die vier Kategorien unterscheiden und wie Sie sich bestmöglich entscheiden verrät der Ratgeber.

 


Beamer – Filme schauen, wie im Kino

Mit dem richtigen Beamer macht das Heimkino mehr Spaß und Präsentationen werden professioneller durchgeführt. 

Beamer sind ideal, wenn sich die Familie ein großes Bild für das Heimkino wünscht. Auch im Business-Bereich spielen Beamer eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei Präsentationen.
Aber: Nicht jeder Beamer ist für jeden Anwender geeignet. Hier gibt es einiges zu beachten. Wir zeigen was wichtig ist.

Was ist ein Beamer?

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ein größeres Bild zum Beispiel? Dann sind Videoprojektoren erste Wahl. Denn Beamer, wie sie umgangssprachlich heißen, bieten mehr Fläche fürs Geld als jeder Flatscreen. Zum Preis eines Fernsehers füllen sie ganze Wände mit ihrem Bild. Das macht die Powerpoint-Präsentation im Büro viel eindrucksvoller als auf dem Notebook-Display. Es bringt Filme im Heimkino groß raus und lässt den Fußballabend mit Freunden zum Erlebnis werden. Allerdings kommt es darauf an, welches Signal gezeigt werden soll. Die Anforderungen am Arbeitsplatz sind völlig andere als beim Fernsehen oder Spielen an der Konsole. Deshalb gibt es Beamer, die auf bestimmte Einsatzgebiete spezialisiert sind.

Conrad hat sie alle – und hier erfahren Sie, welche Modelle für Ihre Ansprüche am besten geeignet sind.

Welche Typen von Beamern gibt es?

Beamer gibt es in verschiedenen Varianten und Preiskategorien. Beim Kauf eines Beamers sollte in erster Linie sein Einsatzzweck berücksichtigt werden. Hauptsächlich unterscheiden sich die Beamer aber in vier Kategorien:

Heimkino-Beamer

Heimkino-Beamer dienen dazu, Filme wie im Kino an die Leinwand zu projizieren. Zusammen mit einer Soundanlage entsteht zuhause echtes Kino-Feeling. Diese Beamer bieten verschiedene Schnittstellen für Satelliten-Receiver, Kabelboxen, DVD- oder Blu-Ray-Player, aber auch für Notebooks und PCs und kommen eher in abgedunkelten Räumen zum Einsatz. Deshalb müssen sie nicht sehr hell sein, was sich positiv auf das Lüftergeräusch auswirkt. Leise Modelle bleiben unter 30 Dezibel und stören damit nicht den Filmgenuss.

Die Heimkino-Spezialisten projizieren im breiten Bildseitenverhältnis 16:9, wie es TV-Sender und die Blu-ray-Disc verwenden. Für Programme der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten reicht HD ready-Auflösung mit 1280 x 720 Pixeln. Filme von Blu-ray-Disc, Privatsendern und anderen Full HD-Quellen zeigen aber erst mit 1920 x 1080 Bildpunkten ihre volle Schärfe. Selbst 4K-Beamer mit Ultra HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) sind bereits erhältlich. Allerdings hat die aufwändige UHD-Technik ihren Preis. Unterstützt das Gerät 3D-Wiedergabe, lassen sich mit Shutter-Brillen auch dreidimensionale Filme genießen.

  • Möglichst moderne Technik
  • Hohe Auflösung, um HD oder UHD-Filme optimal abspielen zu können
  • Genügend Schnittstellen für Multimedia-Geräte, vor allem HDMI
  • Anschlussmöglichkeiten für Soundanlage
  • Anschlussmöglichkeit für Sat-Receiver oder Kabelbox
  • Gewicht spielt keine Rolle
  • Maximale Helligkeit und Kontrast beachten

Präsentations-Beamer

Business- und Präsentations-Beamer haben im Gegensatz zu Heimkino-Beamern die Aufgabe den Inhalt eines PC-Monitors für eine Präsentation zu projizieren. Diese Beamer kommen vor allem in Unternehmen und Bildungseinrichtungen zum Einsatz und werden meistens von verschiedenen Personen verwendet.

Dabei kommt es besonders auf die Bildhelligkeit an, nicht jeder Besprechungsraum lässt sich komplett verdunkeln. Geräuschentwicklung, Kontrastumfang und die maximale Auflösung fallen dagegen weniger ins Gewicht. Stattdessen sollte die sogenannte native Auflösung zur Grafikausgabe des PC passen. Sonst skaliert der Beamer das Bild und feine Buchstaben in Tabellen werden unscharf. Wer ab und zu auch Filme oder Fußballspiele zeigen möchte, wählt ein Modell mit 16:9-Panel. Einige Business-Projektoren haben noch das klassische 4:3-Format.

  • Keine komplizierte Bedienung, wenn mehrere Anwender das Gerät nutzen
  • Hohe Lichtstärke, da in Besprechungen der Raum nicht so stark abgedunkelt wird
  • Einsatz von LED prüfen, da diese im Betrieb günstiger sind
  • Ein oder mehrere VGA-Anschlüsse

Kurzdistanz-Beamer

Kurzdistanz-Beamer kommen dann zum Einsatz, wenn Sie ein sehr großes Bild mit geringem Abstand zur Wand erzeugen möchten. Oft reicht schon ein halber Meter Abstand. Die ideale Lösung für kleinere Räume mit wenig Platz. In kleineren Räumen wären die Beamerprojektionen aufgrund der geringen Distanz zur Projektionsfläche zu klein und der Referent würde mitunter im Lichtkegel stehen. Deshalb sind die Kurzdistanz-Beamer auch bei Gamern sehr beliebt. Die Spieler werfen mit ihren Controllern keine störenden Schatten auf die Projektionsfläche und nutzen für ihre Battles im Gegensatz zu klassischen Flachbildfernsehern die noch größere Bilddiagonale der Beamer.

  • Möglichst geringer Projektionsabstand
  • Möglichst hohe Helligkeit
  • Möglichst hohe Auflösung

Mini-Beamer

Mini- oder Pico-Beamer werden für den mobilen Einsatz verwendet, wiegen nur wenige Hundert Gramm und passen in die Jackentasche. Oft erlaubt ein Akku den Betrieb fernab der Steckdose. Einige Modelle können über ihren USB-Anschluss andere Geräte wie das Smartphone mit Energie versorgen. Ihre Leuchtkraft beträgt in der Regel zwischen 50 und 300 Lumen, weshalb es zum Betrieb möglichst dunkel sein muss. Wer etwas größere Gehäuse und mehr Gewicht in Kauf nimmt, kann das Wohnzimmer aber auch schon mit 700 Lumen ausleuchten.  Zum Vergleich: Ein typischer Heimkino-Beamer schafft etwa 1000 bis 1500 Lumen.

  • Geringes Gewicht, da ständiger Transport
  • Möglichst kleines Gerät für einfachen Transport

Kaufkriterien für Beamer – diese Ausstattung ist wichtig

Beim Kauf eines neuen Beamers müssen Kunden vor allem auf die Lichtstärke achten. Da Beamer Lichtprojektionen nutzen um das Bild darzustellen, muss dieses Licht natürlich besonders hell sein. Die Maßeinheit für die Helligkeit ist Lumen oder ANSI-Lumen. Der Wert wird oft mit „lm“ abgekürzt. Dieser Wert gibt die Helligkeit der Projektion an.

Auch der Kontrast ist wichtig. Hier gilt: Je höher der Wert, umso besser ist das Bild. Vor allem die Farben und Schwarztöne profitieren von einem hohen Kontrastwert.
Je höher der Wert ist, umso mehr eignet sich der Beamer für den Betrieb als Heimkino-Beamer oder Gaming-Beamer. Für Präsentations-Beamer reichen auch geringere Werte aus. Achten Sie also auf Lichtstärke und Kontrast.

Lichtstärke

Die maximale Helligkeit eines Beamers wird in Lumen angegeben. Je höher der Wert, desto besser. Dann sind genug Reserven für ein großes Bild da, weil sich bei wachsender Entfernung und Diagonale das Licht der Lampe auf eine größere Fläche verteilt. Als Faustregel gilt: Im Dunkeln reichen 1000 Lumen, für helle Räume dürfen es auch 2000 Lumen oder mehr sein.

Zoom

Keine Lust, den Projektor so lange vor und zurück zu schieben, bis das Bild die Leinwand optimal ausfüllt? Dann hilft ein Zoom-Objektiv die Größe zu bestimmen. Je umfangreicher der Brennweitenbereich, desto flexibler ist das Gerät zu positionieren.

Kontrast

Die Angaben der Hersteller sind oft nicht direkt vergleichbar, geben aber einen Anhaltspunkt. Für ein klares, detailreiches Bild sollte das Kontrastverhältnis zwischen minimaler und maximaler Helligkeit 5000:1 betragen. Im Heimkino dürfen es auch 10.000:1 oder mehr sein. Wichtig: Die Umgebungsbeleuchtung beeinflusst den Bildkontrast. Auf eine sonnenbeschienene Wand kann auch der beste Beamer kein tiefes Schwarz zaubern.

Kurzdistanz-Objektiv

Manche Räume sind so klein, dass die Entfernung von der Leinwand nicht für eine vernünftige Bilddiagonale ausreicht. Dann kommen sogenannte Kurzdistanz-Beamer ins Spiel. Mit einer speziellen Linse und Spiegel-Konstruktionen können sie ganz nah an der Projektionsfläche stehen. Oft reicht schon ein halber Meter Abstand.

Lensshift

Nicht immer steht der Beamer mittig vor der Projektionsfläche. Eine Objektivverschiebung, im Fachjargon Lensshift genannt, hilft dann den richtigen Ausschnitt zu treffen. Ideal sind Modelle, die das Bild seitlich (horizontal) und in der Höhe (vertikal) verstellen können. Eine Trapez-Korrektur gleicht Verzerrungen bei schräger Aufstellung aus.
 

Anschlüsse

Das beste Bild liefern digitale Eingänge wie DVI oder HDMI. Letzterer überträgt auch gleich den Ton vom Blu-ray-Player oder einem TV-Receiver. Für 3D-Wiedergabe muss er außerdem den HDMI-Standard ab Version 1.4 unterstützen. Funkstandards wie WLAN oder Wireless HDMI erlauben die drahtlose Übertragung. Ebenfalls praktisch: Ein Ethernet-Anschluss fürs Büro und eine USB-Buchse, um Inhalte direkt vom Speicherstick vorführen zu können.


Info 

Beim Kauf eines Beamers sollte auch gleich der Preis für eine Ersatzlampe geprüft werden. So lässt sich feststellen, mit welcher Investition gerechnet werden muss, wenn die Lampe des gekauften Beamers verbraucht ist.

Spezialbegriffe verstehen – Projektionstechnik im Vergleich

Beim Beamer-Kauf stoßen Kunden sehr häufig auf Spezialbegriffe. Diese müssen für den Kauf zumindest in Grundzügen verstanden werden, um das optimale Gerät zu finden.
Vor allem die Darstellungstechnik spielt hier eine wichtige Rolle. Im Wesentlichen gibt es zwei Verfahren, mit denen Beamer ein Bild erzeugen: LCD und DLP. Allerdings kommen die in
unterschiedlichen Spielarten vor. Das macht unterm Strich dann doch eine ganze Menge Varianten.

Technik Einsatzgebiet Vorteile
LCD (Liquid Crystal Display) Präsentations-Beamer Kräftige Farben, nicht so lichtempfindlich, ausgereift
DLP (Digital Light Processing) Heimkino-Beamer Sehr hohe Bildqualität
LED (Light Emitting Diode) Verschiedene Beamer Nutzt LCD/DLP, um Bild mit LED zu projizieren, weniger Wärmeentwicklung, leise, Lampe funktioniert deutlich länger
3LCD Präsentations-Beamer Sehr lichtstark, auch in hellen Räumen nutzbar

LCD

Die Technik vom Fernseher bekannt: Ein Flüssigkristall-Display (Liquid Cristal Display) erzeugt das Bild – nur dass es nicht im Großformat vor einem Leuchtkasten hängt, sondern wie ein Dia vom Lichtstrahl an die Wand geworfen wird. Geräte, die lediglich ein solches Dia verwenden, sind selten. Der Grund: Wenn rote, grüne und blaue Pixel sich den Platz auf einem kleinen LCD-Panel teilen müssen, leidet die Bildqualität.

DLP

Das zweite Projektionsverfahren arbeitet mit einer Vielzahl winzig kleiner Spiegel, die auf einem Chip angebracht sind. Ein elektrisches Signal schwenkt jeden einzelnen Spiegel so, dass er das Projektionslicht zur Leinwand reflektiert oder eben nicht. Der jeweilige Bildpunkt kennt nur zwei Zustände: hell oder dunkel, an oder aus. Restlicht ist daher beim Digital Light Processing (DLP) kein Thema, was sich in sehr guten Kontrastwerten bemerkbar macht. Damit der Beamer nicht nur schwarzweiße Bilder zeigt, rotiert im Strahlengang ein Farbrad mit roten, grünen, blauen und weißen Folien. Es ändert mehrere Tausend Mal pro Minute die Tönung des Projektionslichts. Sensible Zuschauer erkennen diesen Trick an feinen Farbsäumen in bewegten Motiven, dem  sogenannten Regenbogeneffekt.

LED

Modelle mit LED-Technik sind keine eigene Beamer-Kategorie. Die Leuchtdioden (Light Emitting Diodes) kommen sowohl in LCD- wie auch in DLP-Geräten vor. Sie ersetzen dort die klassische Projektionslampe. Vorteil: LEDs haben eine hohe Lebensdauer. Während an konventionellen Projektoren alle 3000 bis 6000 Stunden die Lampe gewechselt werden muss, halten Leuchtdioden 20.000 Stunden durch. Außerdem brauchen sie weniger Energie und werden bei gleicher Lichtleistung nicht so heiß wie eine Glühlampe.

3LCD

Die meisten modernen LCD-Projektoren nutzen drei Flüssigkristall-Displays. Das Licht der Projektionslampe wird dabei von halbdurchlässigen, speziell bedampften Spiegeln in die Grundfarben Rot, Grün und Blau zerlegt. Die drei Strahlen passieren jeweils eigene LCD-Panels und werden am Schluss von einem Prisma wieder zur Deckung gebracht. Ergebnis ist ein ruhiges, natürliches Bild mit kräftigen Farben. Weil Flüssigkristalle auch im geschlossenen Zustand etwas Restlicht durchschimmern lassen, gehört tiefes Schwarz nicht unbedingt zu den Stärken von LCD-Geräten. Es gibt aber auch hier Projektoren mit sehr gutem Bildkontrast.

3DLP

Drei Bildwandler sind besser als einer – das gilt auch für DLP-Projektoren. In der Luxusausführung bekommt jede der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) ihren eigenen Chip. Das schnell rotierende Farbrad entfällt und damit auch der Regenbogen-Effekt. Allerdings sind 3-Chip-DLP-Geräte so aufwändig und teuer, dass es sie fast nur im Profibereich gibt, zum Beispiel als digitaler Kinoprojektor.

LCoS

Als Mischform gelten Geräte mit reflektierenden LCD-Panels, im Fachjargon Liquid Cristal on Silicon genannt. Statt mechanischen Spiegeln steuern Flüssigkristalle vor einer Spiegelschicht den Lichtstrom zur Leinwand. Sie Kombinieren die Vorteile beider Verfahren und  schaffen gute Schwarzwerte ohne störende Nebeneffekte. Nur wenige Hersteller arbeiten mit dieser Technik und haben eigene Namen dafür geprägt. So heißt LCoS bei Epson „3LCD Reflective“, JVC nennt sein System „D-ILA“ und Sony verwendet den Begriff „SXRD“.

Laser

Sogenannte Halbleiter-Laser als Lichtquelle setzen der LED-Technik noch eins drauf. Sie strahlen heller und ausdauernder als Leuchtdioden und bringen es je nach Modell auf 20.000 bis 30.000 Betriebsstunden. Die Hersteller verwenden Laser mit allen gängigen Projektionsverfahren, also in LCD- DLP- und LCoS-Beamern.

Was macht einen Beamer mobil?

Beim Einsatz unterwegs kommt es vor allem aufs Gewicht an. Ideal sind Mini- oder Pico-Beamer, die kaum als 300 Gramm auf die Waage bringen. Im Akku-Betrieb laufen sie etwa zwei bis drei Stunden. Damit leuchtet die Beamer-Lampe auch dann noch, wenn ein Fußballspiel in die Verlängerung geht. Ihr relativ schwaches LED-Licht reicht allerdings nur für Abendvorstellungen und Bilddiagonalen von bis zu zwei Metern. Ohne Stromanschluss schalten einige Modelle ihre Helligkeit zurück, um Energie zu sparen.

Die nächst höhere Leistungsklasse bringt mehr Licht auf die Leinwand. 700 Lumen sind im Mittelfeld der portablen Projektoren keine Seltenheit. Auch die Bildqualität ist deutlich besser als bei den Mini-Beamern. Dafür steigt das Gewicht auf ein knappes Kilogramm. Auch hier gibt es Modelle mit Akku-Betrieb, es dominiert aber der Netzbetrieb mit 230 Volt. Sollen 1000 Lumen oder mehr die Leinwand erhellen, ist ein Stromanschluss unerlässlich. Auch hier gibt es portable Modelle, die sich zum Mitnehmen eignen. Zwei bis drei Kilo Gewicht verlangen dann jedoch nach einer Tragetasche.

Sinnvolles Zubehör und Erweiterungen

Streaming-Stick

Ein Funkstick bringt Inhalte vom Smartphone oder Tablet auf den Beamer. Er wird in den HDMI-Anschluss am Projektor gesteckt und verbindet sich mit dem WLAN.

Leinwand

Die richtige Leinwand kann das Projektionsergebnis verbessern. So ermöglicht ein stark reflektierendes Tuch mit lichtschwachen Beamern auch am Tag noch gute Bilder. Richtwert dafür ist der sogenannte Gain-Faktor. Ein Faktor von 2 reflektiert doppelt so stark wie eine weiße Wand. Allerdings bündeln solche Leinwände auch das Licht, sodass seitliche Betrachter weniger erkennen können. Fürs Heimkino empfehlen sich Modelle mit dem Gain-Faktor 1 bis 1,5.

Funkstrecke

Ist der Weg vom TV-Receiver oder Blu-ray-Player zum Projektor recht weit, kann eine Funkstrecke das HDMI-Kabel ersetzen. Die Übertragungstechnik dafür heißt Wireless HDMI und überbrückt Entfernungen von bis zu 30 Metern. Manche Beamer bringen den Empfänger dafür bereits mit, dann ist nur noch ein Sender an der AV-Anlage nötig. Mit einem Funk-Set für Wireless HDMI lässt sich die Technik aber leicht nachrüsten. Es besteht aus einem Sender und Empfänger, die an jedem HDMI-Gerät funktionieren.

Diese Hersteller und Marken gibt es

Bekannte Marken für Beamer sind Epson, BenQ, Panasonic und Acer. Es gibt in diesem Bereich aber auch zahlreiche andere Hersteller, die auch andere elektronische Geräte anbieten.

Fazit: So kaufen Sie den besten Beamer

Zunächst muss klar sein, welcher Beamer-Typ zum Einsatz kommen soll, und was der Einsatzzweck des Beamers ist. Die Transportfähigkeit muss genauso mit einbezogen werden wie die Lichtstärke und das Kontrastverhältnis. Ein Beamer, der nicht transportiert werden muss, da er nur als Heimkino-Gerät genutzt wird, der muss auch nicht leicht sein. Auf der anderen Seite sollte ein Präsentations-Beamer, der an verschiedenen Orten eingesetzt werden soll, möglichst wenig Gewicht aufweisen.

Auch die Auflösung spielt eine wichtige Rolle, denn diese spiegelt die Qualität wieder. Heimkino-Beamer sollten Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) beherrschen, Einstiegsgeräte kommen auch mit HDReady 720p (1.280 x 720) zurecht. High-End-Geräte bieten mittlerweile 4K Ultra HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel). Diese Geräte sind aber sehr teuer. Kleinere Auflösungen kommen nur für Präsentations-Beamer in Betracht, die keine hohe Qualität liefern müssen.

LED-Lampen leben länger als andere Techniken, was vor allem für Präsentations-Beamer im Geschäftsumfeld sinnvoll ist.

Nach oben