JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
KFZ Pannenausstattung

Pannenhilfe - Erste Hilfe im Straßenverkehr

Jedes Jahr werden es mehr Verkehrstote bzw. Verletzte. Hinzu kommen etliche Pannen, die Autos zum Halten zwingen. In beiden Fällen gilt: Ruhe bewahren und umsichtig handeln.

Erste Priorität hat immer die Sicherung der Gefahrenstelle. So sollte der Warnblinker eingeschaltet werden und sofort ein Warndreieck aufgestellt werden. In Ortschaften sollte der Abstand zwischen Gefahrenstelle und Warndreieck mindestens 100 Meter betragen, auf Autobahnen 200 Meter. Zur Eigensicherung sollte der Fußweg möglichst am Straßenrand und hinter der Leitplanke zurückgelegt werden. Um sich selbst nicht zu gefährden, ist die Benutzung einer reflektierenden Warnweste sinnvoll, die seit 1. Mai 2015 neben dem Verbandskasten und dem Warndreieck zur Pflichtausrüstung gehört.

Bei Autounfällen und Pannen im Straßenverkehr: Ruhe bewahren, Überblick behalten.

+

Unfallcheckliste

Unfallcheckliste

Bei einem Unfall gilt es Ruhe zu bewahren und besonnen zu handeln. Experten empfehlen zunächst sofort die Unfallstelle zu sichern, dann Verletzten zu helfen und abschließend Helfer zu alarmieren. Unsere Checkliste zeigt, was konkret zu tun ist.

1. Anhalten

Bewahren Sie vor allem Ruhe und Besonnenheit, dann können Sie sich und Anderen wirksam helfen. Als „Beteiligter“ an einem Unfall haben Sie unverzüglich an nächst geeigneter Stelle zu halten.

2. Warnen

Sichern Sie die Unfallstelle zur Warnung Nachfolgender, indem Sie die Warnblinkanlage sofort einschalten und das Warndreieck aufstellen – außerhalb geschlossener Ortschaften 100 m und auf Autobahnen 200 m vor der Unfallstelle.

3. Helfen

Versorgen Sie anschließend Verletzte im Rahmen Ihrer Kenntnisse und Möglichkeiten und bringen Sie diese aus dem Gefahrenbereich. Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar!

4. Melden und Alarmieren

Wenn auch nur ein Beteiligter es wünscht, muss der Unfall polizeilich aufgenommen werden. Alarmieren Sie die Feuerwehr bei Verletzten. Bitten Sie notfalls andere um die Alarmierung. Aus der Telefonzelle ist der Notruf gebührenfrei (Polizei 133; Feuerwehr 122).

5. Die Unfallmeldung

Die Unfallmeldung muss enthalten: Wer meldet? (Name und Standort) Wo ist es passiert? (Genauer Unfallort) Was ist passiert? (Unfall mit oder ohne Personenschaden, eventuell Verletzungsart) Warten Sie die Fragen des Notrufsprechers ab!

6. Fahrbahn räumen und Spuren sichern

Fahren Sie bei geringfügigem Schaden (zum Beispiel leichter Blechschaden) unverzüglich beiseite. Markieren Sie vorher möglichst die Fahrzeugstellung gegebenenfalls mit Kreide und/oder fotografieren Sie diese. Beseitigen Sie jetzt jedoch keine Unfallspuren!

7. An einem Unfall beteiligt?

Als Beteiligter eines Unfalls müssen Sie so lange an der Unfallstelle bleiben, bis die Angaben zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug und der Art Ihrer Beteiligung von den anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei aufgenommen sind. Das Zurücklassen eines Hinweiszettels zum Beispiel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges ist nicht ausreichend. „Unfallbeteiligter“ ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Unfallflucht ist strafbar!

Wenn Sie an einem Unfall beteiligt sind, sollten Sie mindestens folgende Daten notieren:

8. Wichtige Daten

Wenn Sie an einem Unfall beteiligt sind, sollten Sie mindestens folgende Daten notieren:

Datum, Uhrzeit,
Ort des Unfalles
Name und Vorname des Fahrers
Anschrift, Telefon
Fahrzeugkennzeichen
Versicherung
Halter des Fahrzeugs, Zeugen

 

9. Als Zeuge

Verhelfen Sie den anderen zu Ihren Rechten und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, auch wenn Sie nicht unmittelbar am Unfall beteiligt sind.

                   

+

Pflichtausrüstung

Pflichtausrüstung für Pkw und Lkw

Pflichtausrüstung für Pkw und Lkw

In Österreich sind folgende Gegenstände im PKW bzw. LKW als Notfallausrüstung gesetzlich vorgeschrieben:

           

Verbandskasten (gem. DIN 13164)

           

Warndreieck (gem. ECE R27)

           

Warnweste (gem. EN 471, ab 01.07.2014)

           

In vielen Nachbarländern zählen weitere Gegenstände zur Pflichtausrüstung. Oft muss z. B. für jede Person im Auto eine Warnweste bereitliegen. Hier lohnt es sich rechtzeitig vor der Urlaubssaison zu informieren, um Bußgelder zu vermeiden. Motorradfahrer müssen in Österreich gar keine Pflichtausrüstung mitführen.

+

Bewährte Unfall- und Pannenhelfer fürs Auto

Was sollte in keinem Fahrzeug fehlen

Mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Gefahren an der Unfallstelle minimieren oder kleinere Pannen sofort am Straßenrand beheben. Hier finden Sie bewährte Helfer für unterwegs.

                   

Was sollte in keinem Fahrzeug fehlen


 

Starthilfekabel

Der Klassiker nicht nur im Winter: Starthilfekabel ersparen oft die teure Inanspruchnahme von Pannendiensten.


 

Abschleppseil

Mit einem stabilen Abschleppseil lassen sich Unfall- und Pannenfahrzeuge schnell aus dem Gefahrenbereich schleppen.

 

 

Akku LED-Leuchte

Dank des Magnetfußes bleiben beide Hände frei, wenn die LED-Leuchte den Motorraum erhellt. Praktisch bei der Fehlersuche an schwer einsehbaren Stellen.


 

Warnblinkleuchte

Die magnetische Warnblinkleuchte macht andere Verkehrsteilnehmer schnell auf Pannenfahrzeuge aufmerksam.

 

 


Notfallhammer

In Bussen sind Notfallhammer eine Selbstverständlichkeit. Zur schnellen Rettung von Unfallopfern sollte das nützliche Werkzeug sich auch an Bord des Autos befinden.

 


Reifenspray

Das Dichtmittel aus der Dose macht Reifen wieder flott, ohne den Wagenheber ansetzen zu müssen. Ein Sicherheitsplus speziell auf Autobahnen.


 

Radkreuz

Das Radkreuz hilft um bei einer Reifenpanne schnell und unkomplitziert den Reifen zu wechseln.

 



Sicherheits-Blinkkegel

Der pylonenförmige Blinkkegel lässt sich platzsparend zusammenfalten und erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen. Die integrierten LED-Leuchten lassen sich in drei Modi einstellen.

 

 


Feuerlöscher

Moderne Feuerlöscher können Kfz-Brände effektiv bekämpfen. In einigen EU-Staaten sind sie Pflicht.

                   

+

Schäden protokollieren

Schäden in Ruhe protokollieren

Schäden in Ruhe protokollieren

Zur Dokumentation von Unfällen hat sich der Europäische Unfallbericht bewährt. Hier wird der Unfallhergang beschrieben und Schäden an den Fahrzeugen eingetragen. Sinnvoll kann auch die Verwendung von Markierkreide für Beschädigungen am Fahrzeug und zur Markierung der Fahrzeugpositionen vor Räumen der Unfallstelle sein. Einmalkameras helfen, Schäden noch vor Ort zu dokumentieren. Im Verhältnis zum großen Fahrzeugbestand ist der Verkehr in Österreich sehr sicher. Die meisten Unfälle verursachen zum Glück nur Sachschäden. Drucken Sie den Unfallbericht zweimal aus, und legen beide Exemplare ins Handschuhfach. Im Ernstfall hilft Ihnen der Unfallbericht bei der schnellen Schadensregulierung. Zum Schluss lassen Sie alle Beteiligten unterschreiben (die Unterschrift bedeutet kein Schuldanerkenntnis).