JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

.

Wasserpflege

Neubefüllung des Schwimmbeckens

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhältig. Das Resultat ist meist eine braune, unansehnliche Brühe. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hoch konzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird durch den Mehrbedarf an Wasserpflegemittel mehr als ausgeglichen. Verwenden Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

Achtung: Schwimmpflegemittel dürfen niemals direkt miteinander gemischt werden!

I. Innbetriebnahme des Schwimmbeckens

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit Randrein alkalisch (für normale Verschmutzung) bzw. Beckenrein sauer (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen. Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Beckenwände und den Beckenboden mit Algizid schaumfrei zu behandeln (Art.Nr. 1547579  / 5 L Flasche). Algizid schaumfrei ist ein flüssiges, chlorfreies Algenverhinderungsmittel.

  1. Befüllen des Schwimmbeckens auf die erforderliche Höhe (z. b. Skimmermitte)

  2. vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Filteranlage laut Filterbeschreibung in Betrieb nehmen und 12 Stunden durchlaufen lassen. Bei einer Kartuschenfilteranlage unbedingt eine neue Kartusche einsetzen.

  3. pH-WERT: Messen Sie sofort nach Befüllung Ihres Schwimmbeckens Ihren pH-Wert mit dem Chlor- und pH- Wert-Testgerät. Der dabei festgestellte Wert (Vergleichsmessung) sollte zwischen 7,2 und 7,4 liegen. Der pH-Wert sollte sich stets in diesem Bereich befinden. Bei einem pH-Wert unter 7,0 – pH-Plus (pH-Heber Art.Nr. 1547577 / 5 kg Dose) zugeben, bei einem pH-Wert über 7,4 – pH-Minus (pH-Senker Art.Nr. 1547575 / 7,5 kg Dose) zugeben. Nach einstellen des pH-Wertes lassen Sie Ihre Filteranlage mindestens 24 Stunden durchlaufen, um ein optimales „Durchmischen“ zu gewährleisten.

  4. Erstchlorierung vornehmen: 100 g Chlorgranulat (Art.Nr. 1547567 / 5 kg Dose) je ca. 10.000 l Beckenwasser zugeben!

  5. Chlor-Langzeittabletten in den Dosierschwimmer geben. (Dosierung lt. Etikett auf der Verpackung)

  6. Bei hartem Wasser ab 15° dH empfehlen wir ihnen die Verwendung eines Kalkstabilisators.

II. Regelmässige Wasserbehandlung

  1. pH-Wert mindestens 2 x wöchentlich prüfen und mit pH-Heber oder pH-Senker korrigieren. Der pH-Wert sollte stets im Bereich zwischen 7,2 und 7,4 liegen.

  2. Überprüfung des Chlorgehaltes, der Langzeit-Chlortabletten oder der Multifunktionstabletten. Falls erforderlich, nachdosieren! Chlorgehalt immer  laut Testgerät zwischen 0,3 und 0,6 mg/l halten. Ist der Chlorwert zu nieder, heben Sie ihn mit Chlorgranulat entsprechend an. Die Nachdosierung der Langzeit-Chlortabletten oder der Multifunktionstabletten ist zusätzlich erforderlich.

  3. Reinigen Sie den Schmutzrand, welcher sich im Bereich des Wasserspiegels bildet, von Zeit zu Zeit mit Randrein alkalisch.

  4. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen den Einsatz von Algizid-schaumfrei, dem chlorfreien, flüssigen Algenverhinderungsmittel. (bei Einsatz von Multifunktionstabletten ist dies nicht erforderlich, da diese bereits Algizid integriert haben)

III. Wasserbehandlung vor dem Urlaub

Wenn Sie während der Badesaison in den Urlaub fahren und bei der Rückkehr kein veralgtes Wasser vorfinden wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

  1. Vor Urlaubsantritt den pH-Wert in den Idealbereich bringen (zwischen 7,2 und 7,4)

  2. Doppelte Menge Chlortabletten oder Multifunktionstabletten in den Dosierschwimmer geben.

  3. Empfehlenswert wäre es, wenn Sie ihr Schwimmbecken mit einer Abdeckplane vor äußerer Verschmutzung schützen.

  4. Heben Sie Ihren Chlorwert über 1,0 der Messskala Ihres Testgerätes an. Zu diesem Zwecke lösen Sie 200 g Chlorgranulat je 10.000 l  Beckenwasser in lauwarmem Wasser auf und leeren Sie dieses in das Schwimmbecken.

  5. Lassen Sie die Filteranlage mit einer Zeitschaltuhr laufen, sodass auch während Ihrer Abwesenheit das

  6. Schwimmbadwasser mindestens zweimal täglich umgewälzt wird. Sollten Sie länger als 10 Tage unterwegs sein, sollte ein Bekannter oder Nachbar die Funktionsfähigkeit der Filteranlage überprüfen und eine Nachdosierung vornehmen.

  7. Nach Rückkehr aus dem Urlaub sollte das Beckenwasser wieder mit dem Testgerät überprüft und der  pH- und Chlorwert entsprechend eingestellt sowie die Sandfilteranlage rückgespült oder die Kartusche gereinigt werden.

IV. Chlor-PH-Testgerät

In der Einleitung haben Sie schon gelesen, wie wichtig der pH-Wert ist und dass ein bestimmter Chlorgehalt im Schwimmbadwasser vorhanden sein muss, um Trübungen zu vermeiden. Zur Prüfung dieser beiden Werte liefern wir ein einfach zu handhabendes, kombiniertes Chlor-pH-Testgerät. Das Beckenwasser sollte ein- bis zweimal wöchentlich geprüft werden!

Aquachek TruTest Digitaler Wassertester

  • Für Chlor, pH und Gesamtalkalität
  • Ablesung der Werte in Klartext
  • 9 Messwertspeicher

Best.Nr.: 101350

Was tun wenn..?

+

Problem: Trübes schmutziges Wasser

Ursache: gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe

Lösung:
Filteranlage rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauberen Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung mit ca.200g Chlorgranulat oder 10 Stk. 20g Chlortabletten je 10m³ vornehmen, das heißt den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf bis 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten) . Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen, oder durch einen neuen ersetzen.

+

Problem: milchiges Wasser

Ursache: Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel

Lösung: 
ph-Wert auf 7,2 (durch Zugabe von pH-Plus o. pH-Minus) einstellen. Bei vorliegen ausgeflockter Flockungsmittel die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten) . Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen, oder durch einen neuen ersetzen.

+

Problem: grünes Wasser, Algensätze, glitschige Wände

Ursache: zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum

Lösung: 
Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage andauernd laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: Abgestorbene Algensätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung (mit Chlor 60 Granulat) vornehmen, ca. 20g je 10m³, das heißt den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von Algenschutz. Filteranlage gründlich rückspülen.

Bei Desinfektion mit Sauerstoff: Stoßdesinfektion mit Chlor 60 Granulat oder schnell löslichen 20g Chlortabletten durchführen. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer  Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

+

Problem: braunes Wasser

Ursache: Eisenablagerungen im Wasser, Brunnenwasser enthält fast immer Eisen oder Kupfer

Lösung: 
Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel zugeben, (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten) Filterlaufzeit verlängern, Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

+

Problem: unangenehmer Geruch

Ursache: zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute org. Substanzen

Lösung: 
Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung (mit Chlor 60 Granulat oder schnelllöslichen 20g Chlortabletten) verschwindet dieser Geruch nach kurzer Zeit.

+

Problem: Haut- und Augenreizungen

Ursache: nicht abgebaute org. Substanzen, zu hoher pH-Wert, geringe Chlordosierung

Lösung: 
Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt: Zugabe verringern oder Chlorstop verwenden.

Zu sorgfältigen Beachtung der Produkte

Diese Pflegemittel sind höchst konzentriert und  noch in unglaublicher Verdünnung wirksam. Als Konzentrate im Lieferzustand sind sie daher mit Vorsicht handzuhaben. Bewahren Sie sie stets unter Verschluss und für Kinder unzugänglich auf. Beachten Sie sorgfältig die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge, die auf dem Produktetikett aufgedruckt sind. Dann haben Sie stets Freude an einem kristallklaren Wasser.

.

Pool-Beleuchtung

Untermalen Sie die entspannende Wirkung Ihres Swimmingpools mit dem passenden Lichtambiente und dem optimalen Spa-Erlebnis.

Peppen Sie Ihr Entspannungsbad mit der richtigen Beleuchtung auf - ein garantierter Blickfang für jeden Gast!

Leuchten Sie Ihre gemütlichen Abende für ein erweitertes Wohlbefinden aus  - ob mitten in der Nacht, in der Dämmerung oder in den frühen Morgenstunden - die INTEX-LED-Poollichter von Steinbach sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und eine dekorative Ausleuchtung für Ihre Entspannungsoase, Ihren Pool.

Egal ob Poolparty, ein romantischer Abend zu zweit oder zum Relaxen - Wohlbefinden zeichnet sich durch viele Facetten und lässt sich in verschiedenen Formen realisieren.

Geniessen Sie schwimmen am Abend mit dem neuen LED-Pool Licht von INTEX.
Mit dem eingebauten hydroelektrischen Generator benötigen Sie keine externe Batterie bzw. externe Stromquellen.

LED Pool-Licht INTEX ⌀ 32 mm Anschluss
  • Integrierter, hydroelektrischer Generator
  • Passend für INTEX Pools mit ⌀ 32 mm Anschluss
  • Leistung 0.8 W
  • Einfache Montage auf der Einströmdüse
  • LED-Licht in Weiß
LED Pool-Licht INTEX ⌀ 38 mm Anschluss
  • Integrierter, hydroelektrischer Generator
  • Passend für INTEX Pools mit ⌀ 38 mm Anschluss
  • Leistung 1.5 W
  • Einfache Montage auf der Einströmdüse
  • LED-Licht in Weiß

LED Beleuchtung PureSpa Jet & Kombi Modelle

Eine perfekte und angenehme Beleuchtung, während Sie relaxen, erhalten Sie mit der neuen LED-Beleuchtung für Pure Spa Jet und Kombi Modelle.

Diese ist ganz einfach auf die Jetdüse aufzuschrauben. Anhand zwei verschiedener Beleuchtungsmodi können Sie nach belieben Ihr gewünschtes Ambiente schaffen.

Eine externe Stromquelle wird nicht benötigt. Die eingebauten LED's strahlen, sobald Sie die Jetpumpe Ihres Whirlpools einschalten (keine Batterien notwendig).

Die Daten im Überblick:
  • Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
  • Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
  • Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
  • Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
  • Leistung 0,6 Watt
  • Passend für alle Pure Spa Jet und Kombi Modelle

Haben Sie noch keinen passenden Whirlpool?

Finden Sie hier den Pool, der am besten zu Ihnen passt!

Nach oben