JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Körperpflege - Tipps für Ihre Beauty-Oase


Schon im alten Rom wurde auf die menschliche Körperpflege geachtet. Damals reinigten sich die Menschen in großen Gemeinschaftsbädern. Die damalige Körperpflege kann man nicht mit der heutigen vergleichen, da die Menschen einfach nicht die nötigen Hilfsmittel hatten. Heute im 21. Jahrhundert haben wir die entsprechende Technik um eine noch bessere Körperpflege zu betreiben.

Wir bei Conrad setzen viel daran Ihnen die neueste Technik anzubieten, denn die menschliche Körperhygiene ist sehr wichtig für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Die ersten Anzeichen, dass man seine Körperhygiene vernachlässigt, sind der Körper- und Mundgeruch. Der menschliche Körper sondert 100 bis 200 ml Schweiß pro Tag ab ohne wirklich große Anstrengungen getätigt zu haben. Frischer Schweiß ist völlig geruchslos. Erst der Abbau von Fettsäuren zu kürzeren Ketten wie Buttersäure oder Ameisensäure sorgt für den typischen Schweißgeruch. Dafür sind verschiedene zur natürlichen Hautflora zählende Bakterien verantwortlich. Durch richtiges und regelmäßiges Duschen verhindern Sie die Bildung des unangenehmen Geruchs. Auch durch die tägliche Nahrungsaufnahme bleiben viele Essensreste zwischen den Zähnen hängen, die man nur mit gründlichem Putzen entfernen kann. Mangelnde Mundhygiene kann schlimme Folgen haben und schnell zu Karies und Zahnfleischentzündungen führen.


Richtige Mundhygiene


Vorbeugen ist besser als Nachbehandeln! Durch das regelmäßige Zähneputzen beugen Sie Karies und Parodontitis vor. Zudem steigern Sie Ihr Wohlbefinden. Ein zu langes Putzen der Zähne nicht den gewünschten Erfolg.Ausschlaggebend ist die richtige Technik. Die meisten Zahnärzte empfehlen ein zweiminütiges Zahnputzprogramm mit fegenden und rüttelnden Bewegungen die das Zahnfleisch schonen und alle Verschmutzungen beseitigen. Um Ihre Zähne sauber zu halten gibt es viele hochwertige Produkte, die Ihnen dabei helfen können die Gesundheit Ihrer Zähne zu erhalten. Wir von Conrad Electronic Österreich wollen Ihnen hier eine elektrische Zahnbürste von Philips vorstellen, die mit einem genialen Feature ausgestattet ist. Die Philips Sonicare HX9170/10 FlexCare Zahnbürste hat zusätzlich ein UV-Desinfektionsgerät das Bakterien und Viren bis zu 99% beseitigt.
 

Munddusche Philips Sonicare Airfloss

 

 

Unser absolutes Highlight ist die Philips Sonicare Airfloss Munddusche. Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume mit der patentierten Technologie von Philips. Die Philips Sonicare Airfloss ist keine herkömliche Munddusche, denn sie bedient sich der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie. Per Knopfdruck werden feinste Wassertropfen mit Luftdruck in den gewünschten Zwischenraum geschossen die sämtliche Verunreinigungen lösen. Trotz des hohen Druckes ist die Philips Airfloss sanft zum Zahnfleisch, da der Stoß gezielt gesetzt wird und keine große Menge an Flüssigkeit eingesetzt wird. Es genügt ein Teelöffel Wasser oder Mundspülung um perfekte Ergebnisse zu erzielen.
 

 

Perfekte Haare

Es ist so leicht, attraktiv auf Ihre Umwelt zu wirken. Für jede Frau ist es wichtig top-gestylt zu sein. Egal, ob Sie voluminöse, glatte oder lockige Haare möchten - wir haben genau das richtige für Sie im Sortiment!

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare. 

 

Coloriertes oder gefärbtes Haar ist meist sehr beansprucht und trocken. Der Braun Satin Hair 7 Colour Haarglätter wurde speziell für empfindliches , gefärbtes und coloriertes Haar entwickelt. Der Haarglätter bewahrt vor dem Ausbleichen, schützt vor dem Austrocknen und ermöglicht zudem noch ein tolles Styling. Dank der Colour Saver Technologie wird die Temperatur gleichmäßig verteilt und somit wird der Farbverlust um bis zu 70% reduziert. Die Beschichtung der NanoGlide Keramikplatten sorgt dabei für bis zu dreimal bessere Gleiteigenschaften als bei herkömmlichen Platten. Zudem ist eine der Platten gefedert und gibt nach, sobald zu viel Druck ausgeübt wird. Ein weiteres Highlight ist die Anpassungsfähigkeit für alle Haartypen.

Egal ob sie feines, normales oder kräftiges Haar haben, die Temperatur kann mittels des Haartypwählschalter angepasst werden. Krauses, ausgebleichtes und trockenes Haar gehört somit der Vergangenheit an. 

 

Sie wollen Schwung in Haar bringen? Nichts leichter als das. Mit unserem breiten Sortiment decken wir fast alle Wünsche der modernen Frau ab. Viele Hersteller versuchen sich in der Haar-Styling-Branche und somit landen Produkte auf dem Markt die nicht halten was sie versprechen. Wir von Conrad Electronic sind stehts bemüht Ihnen die beste Technik anzubieten. Wie oft kämpften Sie mit Ihren Haaren die einfach nicht so wollten wie gewünscht? Durch die elektrostatische Aufladung die stehen einzelne Haare in der Luft als ob nichts gemacht worden wäre. Diese Situation gehört mit der richtigen Technik der Vergangenheit an. Haben Sie schon von der Ionisierungsfunktion gehört? Diese Funktion ermöglicht trockenes Haar ohne statische Aufladung zu kämmen.

Lust auf Locken die leicht zu bändigen sind und sich natürlich anfühlen, ohne dass das Haar geschädigt wird oder austrocknet? Lockenstäbe verleihen Ihnen im Handumdrehen schwungvolle Locken ohne aufwendiges Aufwärmen von Lockenwicklern. 


Topmarken bei Conrad
 


Fuß- und Nagelpflege

Gepflegte Hände und perfekte Fingernägel bekommt man nur bei einem Maniküre-Besuch. Das war einmal, heute kann man eine professionelle Maniküre auch zuhause haben. Wir wollen Ihnen hier das Maniküre - Pediküre Set MPE 100 von Breuer vorstellen. Das absolute Highlight für ein pefektes Auftreten.
 

 

Seidenglatte Beine

Rasierer oder Epilierer was ist das Richtige?


Diese Frage kann nur individuell beantwortet werden, da jeder Mensch ein anderes Empfinden hat. Bei den Geräten die heutzutage erhältlich sind, kann man fast immer und überall seine Beine pflegen. Frauen mit empfindlicher Haut benutzen hauptsächlich Elektrorasierer, aufgrund des Rasierschaums der die Haut beruhigt und ihr nach der Rasur die nötige Feutigkeit gibt. Der Trend der modernen Frau von heute geht aber in die Richtung des Epilierers. Bis zu vier Wochen hält das Ergebnis des Epilierens an, da bei diesem Prozess nicht die Haare abgeschnitten sondern samt der Wurzel gezupft werden. Durch entfernen der Haarwurzel fühlt sich die Haut viel geschmeidiger an. Ein kleiner Nachteil gegenüber dem Rasieren ist, dass es nicht ganz schmerzfrei ist. Um den Schmerz etwas zu reduzieren kann man einige Epilierer auch in der Badewanne benutzen. Das Wasser hat eine beruhigende und schmerzlindernde Wirkung auf die Haut.
 

Herrenrasierer

Jeder Mann der einen Elektrorasierapparat besitzt, hat sich sicher bereits die folgende Frage gestellt: Rotationsschersystem oder Folienschersystem und welches Rasiersystem ist denn jetzt das bessere?

Benutze ich lieber ein Gerät der Marke Philips mit seinem Rotationssystem oder entscheide ich mich lieber für das Folienschersystem anderer Hersteller wie Braun oder Remington. Es gibt etliche Vorteile der beiden oben genannten Systeme, doch letztendlich müssen Sie selbst entscheiden welches perfekt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zutrifft.

Rotationsschersysteme:
Der größte Vorteil dieses Systems ist die einfache Bedienung. Durch die runde Bauweise wird das Barthaar so gut wie immer direkt an das Messer zugeführt und geschnitten. Ebenso verfügt ein Rotationsrasierer meist über einzeln aufgehängte und frei bewegliche Scherköpfe, die sich gut an kantige Partien wie zum Beispiel dem Kinn anpassen. Die rotierenden Messer sind dabei so gestaltet, dass die Haare an der Haut erfasst werden ohne diese dabei zu verletzten.

Folienschersystem:
Vorteile des Foliensystem sind ganz klar die dünnen Scherfolien. Dadurch liegt das Messer viel näher an der Haut an. Die Rasur behält daher länger Ihre Glättewirkung. Durch die Rasierfolie über den Klingen wird die Haut vor Verletzungen geschützt und die Haare somit direkt an die Messer geführt. Das System verfügt in den meisten Fällen über einen Mitteltrimmer um auch längere Haare gründlich zu entfernen.
 


Der einzigartige "Do-it-yourself" Haarschneider von Philips
 

 

 


Der einzigartige um 180° drehbare Scherkopf macht es Ihnen leicht sich selbst präzise die Haare zu schneiden und dabei auch die schwierigsten Stellen zu erreichen. Der verstellbare Kopf gibt Ihnen vollständige Kontrolle über den Winkel des Haarschneiders.
 

Der Philips QC5570/32 Haarschneider verfügt über abgerundete Spitzen und Kämme die Hautirritationen vorbeugen. Die abgerundeten Klingen und Kämme sorgen für ein sanftes und hautschonendes Schneiden der Haare. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben länger scharf und gewährleisten eine erstklassige Schneideleistung.


Der Philips QC5570/32 Haarschneider lässt sich flexibel mit oder ohne Kabel verwenden. Der leistungsstarke NiMh-Akku hat nach einer einstündigen Ladung genug Energie für 60 Minuten Betrieb.Zusätzlich besitzt er eine zehnminütige Schnellladefunktion, mit der Sie 10 Minuten arbeiten können. Somit ist der Haarschneider immer bereit, wenn Sie es sind. Leuchtet die Akkuanzeige weiß, so ist der Akku vollständig geladen. Durch oranges Blinken wird eine verbleibende Akkuleistung von 10 Minuten signalisiert.

Für eine gründliche Reinigung kann der Haarschneider ganz einfach und problemlos unter fließendem Wasser gereinigt werden. 


Nasenhaartrimmer

Nicht nur im hohen Alter werden bei der männlichen Hälfte der Bevölkerung die Nasenhaare zur Plage, sondern auch immer mehr junge Männer greifen zum Nasenhaartrimmer. Nasenhaare sind lässtig, jucken und vorallem finden Frauen diese überhaupt nicht anziehend.

Dank modernster Geräte sind Nasenhaare kein Problem mehr. Früher musste man mit den unterschiedlichsten Hilfsmittel in der Nase zu Werke gehen Haare zu erwischen. Nicht oft passierte es dabei, dass man sich eine kleine Verletzung zuzog. Die heutigen Nasenhaartrimmer sind so gebaut, dass bei normalem Gebrauch keine Verletzungen mehr entstehen können.
 

Nach oben