Airbag Fahrradhelm

Ein revolutionärer Fahrradhelm

Er ist nicht nur einer der sichersten Helme überhaupt auf dem Markt. Hövding ist zudem ein diskretes Chamäleon, das sich mithilfe des austauschbaren Überzugs schnell Ihrem übrigen Outfit anpasst. Im Gegensatz zu anderen Fahrradhelmen wird Hövding nicht auf dem Kopf, sondern als Kragen um den Hals getragen. In diesem Kragen befindet sich ein Airbag, der im Falle eines Fahrradunfalls auslöst und den Kopf schützt. Das Aufblasen des Airbags erfolgt mittels Sensoren, die bei einem Unfall ein anormales Bewegungsmuster registrieren. Hövding bietet ein herausragendes Stoßdämpfungsvermögen und ist zugleich ein praktisches und diskretes Accessoire, das sich problemlos mitnehmen lässt.

 

 

 

 

Herausragende Stoßdämpfung

Im Bruchteil einer Sekunde

Im Falle eines Unfalls löst der Airbag aus, sodass der Kopf beim Aufprall sicher geschützt ist. Lebensbedrohliche Kopfverletzungen können somit minimiert oder gar verhindert werden. Der Hövding Airbag Helm ist nahezu vergleichbar mit dem Airbag im Auto. Er hat die Form einer Haube und umschließt schützend den Kopf des Radfahrers.

 

 

Stylish mit absolutem Tragekomfort

Der Hövding Airbag Helm ist ideal für alle, die beim Fahrradfahren sowohl Wert auf Sicherheit legen und auf eine ordentliche Frisur nicht verzichten wollen, beispielsweise Manager, Banker, Büroangestellte auf Ihrem täglichen Weg in die Arbeit.

Das geringe Gewicht von ca. 700g liegt dabei auf den Schultern und bemerkt man daher kaum.

 

 

Einfaches Aktivieren durch den Druckknopfkontakt am Reisverschluss-Zipper

Der Akkuladestand wird dann durch LEDs angezeigt und die Bereitschaft akustisch signalisiert. Automatische Deaktivierung beim Ablegen des Hövding Airbags, da der Druckknopf gelöst werden muss.

 

 

 

 

Hövding Airbag Helm

  • Bietet Schutz vor gefährlichen 
    Kopfverletzungen
  • Einzigartig, unauffällig, modisch, faltbar 
    und leicht zu tragen
  • Unsichtbarer Fahrradhelm
Nach oben