JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
Finess – So finden Sie den passendens Activity Tracker

Activity-Tracker sind der Top-Trend im Fitness-Bereich. Messinstrument, Personal-Fitnesstrainer und Motivator in einem.

Activity-Tracker sind der Top-Trend im Fitness-Bereich. Sie begeistern alle, die mehr Bewegung in ihren Alltag bringen wollen. Das Angebot ist riesig. Für die Auswahl des passenden Modells ist es wichtig zu wissen, was man mit dem Tracker erreichen will.

Da viele Tracker ähnliche Features zeigen, haben wir als erste Entscheidungshilfe für Sie drei Einstiegsfragen vorbereitet:

1. Möchten Sie ein Armband oder einen Tracker zur Befestigung an der Kleidung?

2. Möchten Sie Ihren Schlaf und Ihren Schlafrythmus überwachen?

3. Möchten Sie Ihre Ergebnisse mit  Freunden teilen und sich mit anderen messen?

   

Unsere beliebtesten Activity-Tracker kurz vorgestellt

activity-tracker-uebersicht


1. | Garmin vivofit

Neben der Anzeige von Schritten, Distanz und Erfassung des Schlafrhythmus bietet der Activity Tracker einen Motivationskick: Das Fitness-Armband errechnet individuelle Tagesziele.

  • Batterielaufzeit bis zu 1 Jahr
  • Wechselbares Armband
  • Mit Brustgurt kombinierbar
  • Wasserdicht
  • Kostenlose Online-Community  


2. | Polar Loop

Das gut lesbare LED Touch Display zeigt Uhrzeit, Schritte und Aktivität an. Der Activity Tracker Polar Loop und die App Polar Flow machen die persönliche Bewegungsbilanz sichtbar.

  • Praktischer Verschluss
  • Wasserdicht
  • Mit Brustgurt kombinierbar
  • Mit Ladekabel
  • Speicherkapaztität für 12 Tage


3. | Jawbone Up Move

Der Up Move ist mit der MotionX® Technologie ausgestattet, die eine Summe der täglichen Bewegungen aufzeichnet, inklusive Schritte und die Bewegungen während des Schlafens.

  • Funktionen über die App
  • Einstellbarer Inaktivitätsalarm
  • Gesunde Lebensmittel-Punktzahl
  • Tägliches Wassertrinken aufzeichnen
  • Powered by MotionX®


4. | Medisana ViFit

Der Activity Tracker mit Display wird an der Kleidung getragen und erfasst u.a. die Anzahl der Schritte. Zur Schlafkontrolle wird er am mitgeliefertem Armband befestigt. Über ein USB-Kabel können die Daten auf einen Rechner und in das Online-Portal hochgeladen werden.

  • Aktivitäts- & Schlaf-Tracker in Einem
  • Hochsensibler Bewegungsensor


5. | FitBit One

One überwacht die ganztägige Tätigkeit und gibt Echtzeit-Feedback über Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch und gelaufene Etagen. Zwei kombinierte Sensoren liefern 3D-Messergebnisse: ein Beschleunigungssensor und ein Höhenmesser.

  • Aktivitäts- & Schlaf-Tracker in Einem
  • Akku hält mindestens 5 Tage


 

Activity-Tracker – Messinstrument, Personal-Fitnesstrainer und Motivator

„Sich regen bringt Segen“ – Jeder weiß, dass Bewegung entscheidend zu Wohlbefinden und Gesundheit beiträgt. Der Activity-Tracker macht es nun leichter, gute Fitness-Vorsätze in die Tat umzusetzen. Als Armband oder Clip begleitet er seinen Träger rund um die Uhr und erfasst alle Aktivitäten – gehen, Treppen steigen, joggen, Rad fahren etc. Viele Geräte können sogar den Schlafrhythmus überwachen und eine persönliche Kalorienbilanz aufstellen. Darüber hinaus sind Activity-Tracker wie virtuelle Personal-Fitnesstrainer. Sie legen – je nach Kondition des Nutzers – individuelle Tagesziele fest. Das bringt Motivation! Durch die unkomplizierte Synchronisation mit mobilen Tools sind die Messwerte auf Rechner, Smartphone und Tablet darstellbar und können detailliert ausgewertet werden.  

   

Multitalent Activtity-Tracker – Messen, Analysieren, Motivieren

Activity-Tracker motivieren, diesen ersten Schritt zu gehen und immer weiter zu laufen zu mehr Fitness, Gesundheit und Lebensfreude. Das Fitness-Armband hilft dabei, sportlicher zu werden, abzunehmen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen – je nachdem, welche individuellen Etappenziele sich der Träger gesetzt hat.Ob als Sport-Armband oder als Clip – Activity-Tracker sind Leichtgewichte, die sich bequem rund um die Uhr tragen lassen. Aufgezeichnet werden die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Distanz und der Kalorienverbrauch. Viele Modelle können auch den Schlafrhythmus überwachen und die Herzfrequenz aufzeichnen. Activity-Tracker haben nur vereinzelt GPS-Empfänger. Für die Messungen der Werte verwenden sie einen Beschleunigungssensor und optional einen Herzfrequenzmesser.Das Fitness-Armband zeigt seinem Nutzer jederzeit, ob sein Bewegungskonto im Soll oder Haben steht. So arbeitet der Activity-Tracker nicht nur als Chronist, der Bewegungen aufzeichnet. Das Sport-Armband ist wie ein virtueller Personal-Fitness-Trainer. Viele Modelle geben individuelle Tagesziele vor, dokumentieren und kontrollieren Trainingspläne. So ist der Mini-Computer am Handgelenk auch ein Motivator, der selbst Couch Potatoes in die Gänge bringen kann.

activity-tracker-icons


Diese Tages- und Nachtaktivitäten können je nach Produkt gemessen werden

  • Gegangenen Schritte
  • Schritte bis zum Ziel
  • Verbrannte Kalorien
  • Geschlafene Stunden und Schlafqualität
  • Zurückgelegte Strecke
  • Herzfrequenz (mit Brustgurt)
  • Uhrzeit / Datum
  • Höhenmeter (z.B. Stockwerke, Treppen)

Immer an Ihrer Seite – Bequemes Tragen als Armband und Clip oder für die Tasche  

Activity-Tracker als staendiger Begleiter

Der Activity-Tracker ist Ihr ständiger Begleiter – je nach Modell wird er als Armband am Handgelenk getragen oder als Clip am Gürtel oder an der Kleidung befestigt. Die Tracker können weit mehr als herkömmliche Schrittzähler. Mit modernsten Beschleunigungs- und Höhenmessern ausgestattet, erfassen sie alle Aktivitäten und bieten – je nach Ausstattung – diverse Zusatzfunktionen. Zum Beispiel berechnen die Tracker auf Basis des individuellen Nutzerprofils den Kalorienbedarf und vergleichen ihn mit der Kalorienaufnahme. Activity-Tracker kennen keine Ruhepause – sie arbeiten auch nachts: Die Geräte überwachen den Schlafrhythmus, etwa die Dauer der Schlafintervalle. So geben die Activity-Tracker Aufschluss über das Schlafverhalten – und liefern dem Nutzer damit wesentliche Anhaltspunkte, um seine Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern.  


 

Ziel setzen und los gehts

Auch kleine Veränderungen zeigen Wirkung: Treppe statt Fahrstuhl, ein Spaziergang in der Mittagspause, Fahrrad statt Auto. Fitness-Armbänder und Clips erinnern immer wieder daran, Fitness in den Tageslauf zu integrieren. Alle Aktivitäten werden registriert – und in Phasen ohne Bewegung geben viele Geräte Trägheitsalarm. Viele Activity-Tracker fordern und fördern ihre Nutzer durch individuell erstellte Tagesziele: Sie erkennen den Fitness-Level, passen die Ziele entsprechend und geben Rückmeldung zum Erfolg.

Manche Tracker sind auch interaktive Kalorientabellen: Sie vergleichen den Kalorienbedarf mit der Kalorienzufuhr. Der Nutzer gibt auf dem Rechner, Smartphone oder Tablet ein, was er gegessen hat. Dieser Input wird mit dem Kalorienverbrauch verglichen. Wer abnehmen will, hat seine Ernährungsbilanz im Blick.

image_2


 

Fortschritte tracken

Fortschritte tracken

Die Messdaten des Activity-Trackers lassen sich mit unkomplizierten Online-Tools und mobilen Apps auf den Rechner, das Smartphone oder das Tablet übertragen. Je nach Modell erfolgt der Datentransfer automatisch und kabellos oder über einen USB-Anschluss.
Die Synchronisierung der erfassten Werte auf verschiedenen Geräten ermöglicht immer und überall Zugriff auf die kompletten Fitness- und Trainingsdaten eines Anwenders. Die Daten lassen sich als Statistiken in Grafiken und Tabellen darstellen und als persönliches Fitness-Tagebuch dokumentieren. Die Apps einiger Tracker sind so ausgelegt, dass sich jeder Nutzer sein eigenes Dashboard gestalten kann. Diese Visualisierung ist ein Ansporn: Wer sieht, wie viele Schritte ihn noch von seinem Wochenziel trennen, ist motivierter. Und ehrgeizige Sportler haben durch die Synchronisierung der Daten ihre Trainingspläne immer greifbar.


 

Daten sammeln, synchronisieren, analysieren und teilen

Auf den Displays der Tracker lassen sich die einzelnen Messwerte ablesen, auch einfache Statistiken über die persönlichen Fortschritte sind abrufbar. Für umfangreiche Auswertungen bieten die meisten Tracker-Hersteller kostenlose Online-Portale an. Per Knopfdruck werden die Daten hochgeladen und auf mehrere Geräte (Rechner, Smartphone und Tablet) synchronisiert.
Bei einigen Online Communities lässt sich die Startseite als persönliches Fitness-Dashboard gestalten. Jeder kann auf einen Blick die wichtigsten Zahlen und Fakten seiner Fitness-Aktivitäten und Trainingsaktivitäten sehen. Tools für die Analyse des Trainingsprogramms runden das Angebot vieler Online-Portale der Activity-Tracker-Hersteller ab. Außerdem können sich die sportbegeisterten Tracker-Nutzer mit Gleichgesinnten austauschen und ihre Daten teilen: Die Online-Portale bieten zum Beispiel virtuelle Wettbewerbe oder die Möglichkeit, Trainingsgruppen zu bilden – z. B. Garmin connect, Polar Flow oder Fitbit App.
 

Daten sammeln


 

Die beliebtesten Activity-Tracker im Vergleich

Damit Sie das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse finden, präsentieren wir einen Überblick der beliebtesten Activity-Tracker. Mit diesem Vergleich möchten wir Ihnen eine Hilfe für Ihre Kaufentscheidung an die Hand geben.  

Kategorie Garmin vivofit Polar Loop Jawbone Up Medisana vifit Fitbit One
Typ Armband Armband Clip Clip Clip
Display invertiertes Display
LED-Anzeige auf Knopfdruck nein OLED
OLED
Kompatibilität Windows/Mac/Anroid/iOS Windows/Mac/Anroid/iOS Android/iOS Windows/Mac/Anroid/iOS Windows/Mac/Anroid/iOS
Herzfrequenz ja mit Brustgurt ja mit Brustgurt nein nein nein
Kalorienverbrauch ja ja ja ja ja
Schlaftracker ja ja ja ja ja
Schrittzähler ja ja ja ja ja
Höhenmeter nein nein nein nein ja
zurückgelegte Strecke ja nein nein ja ja
Uhrzeit ja ja, auf Knopfdruck nein ja ja
Wasserdicht wasserfest 20m wasserdicht spritzwasser nein spritzwasser
Batterie Knopfzellen (ca. 4-6 Monate)
Akku (ca. 5 Tage) Akku (ca. 6 Monate) Akku (ca. 5-7 Tage)
Akku (ca. 5 Tage)
Datentransfer Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 USB-Docking Bluetooth 4.0
Bluetooth zum Smartphone ja ja ja nein ja
Armband tauschbar nicht tauschbar nicht tauschbar 3 Größen
tauschbar
Soziale Plattform
ja nein nein ja ja
Besonderheiten in 5 Farben erhältlich
kompatibel mit Polar Herzfrequenz-Sensor H6 und H7 in 5 Farben erhältlich inkl. Armband
Clip & Armband in einem



Unsere Produkte für Ihre Fitness