Fitness – Smarte Gesundheitsvorsorge – Körperanalyse für jedermann

Moderne Messinstrumente zur Körperanalyse – die smarte Gesundheitsvorsorge

Smartphones und Tablets sind in Kombination mit intelligenten Messgeräten wertvolle Helfer, Ihren Blutdruck, Blutzucker, Temperatur, Gewicht, Körperfett und Muskelmasse zu bestimmen. Mit spezialisierten Apps erfassen und speichern diese Vitalfunktionen und unterstützen Anwender bei der Körperanalyse. Dank smarter Technik können Sie Ihre Werte auch auswerten und teilen. Der Blick in das Medisana-Sortiment und seiner VitaDock®Anbindung zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Körperanalyse für smarte Gesundheitsvorsorge.

Koerperanalysegrafik


 

Körperanalyse – Risiken erkennen und gegensteuern

Hightech für jedermann kann die Signale des Körpers entschlüsseln. Körperanalysewaagen und andere smarte Geräte, etwa zur Messung des Blutdrucks oder des Blutzuckers, unterstützen Sie bei der Gesundheitsvorsorge und fördern Ihr Wohlbefinden. Mit Hilfe intelligenter Technik können Sie Ihre Vitalwerte messen, analysieren und teilen.  

Koerperanalyse Messen
Koerperanalyse Synchronisieren
Koerperanalyse Teilen

Messen –
Daten erfassen, speichern und übertragen

Gemessene Vitalwerte wie Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Gewicht oder Aktivität werden einfach per USB-Kabel oder Bluetooth z. B. an VitaDock® Online übertragen. Der Zugriff auf die gesicherten Daten ist jederzeit möglich – egal, ob Sie mit dem Smartphone, dem Tablet oder einem Rechner online sind.  

Analysieren & synchronisieren –
Mit VitaDock® Online speichern, auswerten und synchronisieren

Gemessene Vitalwerte lassen sich einfach per USB-Kabel oder Bluetooth z. B. an VitaDock® Online übertragen und sind mit jedem internetfähigen Gerät (Smartphone, Tablet, PC) weltweit passwortgeschützt abrufbar.

  • Zentrale Speicherung aller Vitaldaten wie Blutdruck, -zucker, Temperatur etc.
  • Kein Speicherlimit – Messwerte können über Jahre gespeichert werden
  • Einfache Wiederherstellung der Daten (Backup bei Datenverlust)
  • Tabelle oder Grafik, Woche, Monat oder Jahr – Form und Zeitraum Ihrer Darstellung bestimmen Sie
  • Synchronisierung Ihrer Daten mit der VitaDock® App  

Teilen –
Daten teilen und exportieren

Mit einem Analysetool, z.B. VitaDock® Online, können Sie Ihre Gesundheitsdaten unkompliziert ausdrucken oder weiterleiten, beispielsweise an Ihren Arzt, Personal-Trainer, Pflegekräfte oder Verwandte. VitaDock® Online bietet auch eine Export-Funktion: Die Daten lassen sich in eine Excel-Datei überführen.


 

Übergewicht – gefährlicher Ballast

Überflüssige Pfunde

Zu wenig Bewegung und falsche Ernährung gelten als Hauptursachen für Übergewicht: Sieben von zehn Männern und fünf von zehn Frauen bringen in Deutschland zu viele Kilos auf die Waage. Überflüssige Pfunde bergen Gesundheitsrisiken. Übergewicht und Fettleibigkeit begünstigen Bluthochdruck, Gefäßkrankheiten und Gelenkbeschwerden und erhöhen das Diabetes-Risiko erheblich  

Übergewichtsübersicht Deutschland
Medisana Körperanalysewaage BS 430 Connect

Medisana Körperanalysewaage BS 430 CONNECT

  • Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht für 8 Nutzer
  • Ermittlung des BMI-Wertes
  • Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
  • Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
  • Bluetooth®-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock

Die Körperanalysewaage BS 430 connect ist der perfekte Helfer für alle, die nicht nur ihr Gewicht kontrollieren, sondern sich ein umfassendes Bild von ihrem Gesundheitszustand machen wollen. Die Ergebnisse lassen sich auf dem großen LC-Display mit weißen Leuchtziffern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesen. Den Zusatz „CONNECT“ verdient sich die BS 430 durch eine Zusatzfunktion: Auf Wunsch übertragt die Körperanalysewaage die Messergebnisse an die VitaDock+ App und an VitaDock® Online.


 

Risikofaktor Bluthochdruck

Zu hoher Blutdruck ist heimtückisch

Man spürt ihn nicht. Unerkannt schädigt er die Gefäße – es drohen Schlaganfall, Erkrankungen der Herzkranzgefäße, Herzinfarkt, Nierenversagen und Netzhautschäden. Mit Blutdruckmessen kann man vorbeugen. Man misst ihn in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule). Der erste gemessene Wert ist der systolische Druck (oberer Wert oder Maximaldruck). Wenn das Herz sich zusammenzieht und dabei das Blut in den Körper presst, überträgt sich der entstehende Druck auf die Hauptschlagader und weiter auf Arterien. Dieser Druck heißt systolischer Druck. Danach entspannt sich das Herz wieder, der Druck der Gefäße lässt nach. Der zu diesem Zeitpunkt der Herzaktion gemessene Wert heißt diastolischer Blutdruck (unterer Wert oder Minimaldruck).

Grafik Blutdruck
Medisana BW 300

Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 300

  • Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
  • Schnelle Messung dank moderner Inflating-Technologie
  • Bluetooth® Datenübertragung

Regelmäßige Blutdruck-Kontrolle und Lebensqualität lassen sich problemlos vereinbaren – dank der jüngsten Generation mobiler Blutdruckmessgeräte. Die leichten und kompakten Blutdruckmessgeräte bieten denselben Leistungsumfang wie professionelle, „stationäre“ Geräte. Mit dem Blutdruckmessgerät BW 300 trägt der Nutzer Hightech am Handgelenk: Das Gerät misst nicht nur mit äußerster Präzision, sondern kann die Werte über eine Bluetooth®-Schnittstelle auch an das VitaDock® Online übertragen, das kostenlose Online-Portal von Medisana.

 

 

Unsere Produkte für Ihre Fitness und Gesundheit

 

 

+

VitaDock® Online – Ihre Vitaldaten immer und überall dabei

VitaDock® Online

VitaDock® Online ist das kostenlose, persönliche Gesundheitsportal von Medisana. Nutzer können ihre – vorher von Ihren Smartphone und der kostenlosen VitaDock®-App erfassten – Körpervital- und Gesundheitswerte speichern, abrufen, auswerten teilen und exportieren.
Alle Daten (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Gewicht, Körperfettanteil, Temperatur etc.) werden zentral gespeichert – ohne Limit. Das heißt, die Messwerte bleiben über Jahre hinweg verfügbar. Jeder Nutzer kann seine – passwortgeschützten – Körpervital- und Gesundheitsdaten immer und überall abrufen, und zwar von jedem internetfähigen Rechner und mobilen Endgerät weltweit.

Der Nutzer kann seine Daten ausdrucken, per E-Mail weiterleiten, zum Beispiel an die Arztpraxis oder seinen Personaltrainer, oder in eine Excel-Datei exportieren. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff geschützt und können dank einer Backup-Funktion nicht verlorengehen.

Medisana connect

Die Messgeräte aus der Produktreihe Medisana connect sind im Dialog mit ihren mobilen Geräten. Die Messdaten lassen sich via Bluetooth Smart® an die kostenlose VitaDock+App auf Smartphone oder Tablet übertragen und mit dem VitaDock® Online synchronisieren. So können die persönlichen Körpervital- und Gesundheitswerte unkompliziert auf dem PC, iMac®, iPhone®, iPod touch®, iPad® oder verschiedenen Android™-Geräten darstellen und analysieren.

VitaDock® Online
VitaDock® App


 

VitaDock® Online iPad
+

Fieber messen – Schnell und dennoch präzise

Die Zeiten, als man noch mit Quecksilbergefüllten Glasröhrchen die Körpertemperatur ermittelte sind aufgrund der Bruch- und Verletzungsgefahr glücklicherweise längst vorbei. Sicherer, komfortabler und genauer geht es mit Digitalthermometern. Aber auch hier kann die Messung eine Minute oder länger dauern.
Schneller und einfacher ist die Messung der Körpertemperatur im Ohr mit Hilfe einen IR-Thermometers. Im Ohr, oder genauer gesagt am Trommelfell kann die Körpertemperatur sehr genau festgestellt werden, da das Kontrollzentrum für die Körpertemperatur sehr eng über Blutgefäße mit dem Trommelfell verbunden ist. Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern wir diese Messmethode immer beliebter, da sie nur wenige Sekunden dauert und viel angenehmer und genauer ist, als die sonst üblichen Messmethoden.

In Abhängigkeit der Körpertemperatur werden verschiedene Fiebertypen definiert:

  • Bis 37,4 Normaltemperatur
  • Bis 38,0 °C subfebrile Temperatur
  • Bis 39 °C mäßiges Fieber
  • Bis 39,9 °C hohes Fieber
  • Ab 40 °C sehr hohes Fieber  
Fieber messen
Nach oben