Multiroom Musikquellen

Woher kommt die Musik bei Multiroom-Systemen?

Kaufberatung Multiroom-Systeme

Damit Sie das passende Multiroom-System für sich finden, haben wir das Thema Multiroom in 5 Unterbereichte für Sie inhaltlich aufbereitet.


 

Sobald Sie Ihr Multiroom-System aufgestellt, kabellos verbunden und über die App des Herstellers eingerichtet haben, heißt es nur noch „ App geht die Musik." Über die App haben Sie Zugriff auf eine nahezu grenzenlose Auswahl von Audio-Dateien aus unterschiedlichen Musikquellen. Hören Sie all Ihre Lieblingstitel (egal wo diese gespeichert sind), genießen eine große Auswahl an Podcasts oder tausende Internetradiosender, nutzen abbonierte Musikstreaming-Dienste wie Spotify, Simfy etc. Oder Sie steuern Ihre Musik-Bibliothek aus Ihrer Cloud (z.B. Amazon Music Cloud). Auch die Highlights der geliebten CD- oder Plattensammlung kommen im Multiroom-System zur Geltung, denn auch Ihre Stereoanlage lässt sich in die neue Multiroom-Klangwelt integrieren. Mit der Controller-App können Sie Playlisten Ihrer Lieblingstitel erstellen, auf Wunsch zugeschnitten für einzelne Räume. Auch ein nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Musikquellen ist ganz unkompliziert. Erstellen Sie Playlisten mit Ihrer Lieblingsmusik von verschiedenen Geräten gleichzeitig oder switchen Sie nahtlos zwischen Musikwiedergabequellen. Ganz nach Lust und Laune hören Sie den selben Song in allen Räumen Ihres Zuhauses oder in jedem Raum unterschiedliche Musik.

Musikquellen

Multiroom-Musikquellen

Multiroom-System können sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Musikquellen bedienen:

  • Musik-Streaming-Dienste
  • Eigene Musikbibliothek
  • Internetradio
  • Cloud-Dienste
  • Line-In (AUX)

Die Nutzer eines Multiroom-Systems können sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Musikquellen bedienen:
Musikstreaming-Dienste, das eigene Musikarchiv auf dem Rechner oder im Heimnetzwerk auf eine Netzwerkfestplatte, mobil vom Smartphone oder Tablet, oder einfach einen beliebigen Internet-Radiosender hören. Das Angebot an Musikdateien für den Hörgenuss zuhause geht gegen unendlich.

Musikdienste

Musik-Streaming-Dienste bieten Musik über das Internet an. Entweder können einzelne Musikstücke gestreamt werden oder personalisierte Playlists und Radiosendungen. Nutzer können online in riesigen Musikbibliotheken nach alten und zukünftigen Lieblingstiteln stöbern. Dabei bekommen Sie zusätzliche Informationen, etwa Tipps zu interessanten Neuerscheinungen, Hörproben aus den Top-Charts sowie Empfehlungen anderer Nutzer. Natürlich gibt es auch Suchfunktionen für eine gezielte Recherche nach bestimmten Titeln. Je nach Geschäftsmodell der Anbieter ist für diese Dienste ein Abonnement nötig – was mit weiteren Kosten verbunden sein kann. Im Gegenzug erhalten Abonnenten „Musik pur“ ohne Werbung sowie spezielle Features, etwa Offline-Hörgenuss. Zum Beispiel haben die Abonnenten von Spotify-Premium die Möglichkeit, ihre Playlists auch ohne Internetverbindung zu hören.

Eine kleine Auswahl von 10 aktuellen Musik-Streaming-Diensten

Musikdienste


 

Ihre Musikbibliothek auf Ihrem Rechner oder NAS

Multiroom-Systeme können auf alle Musikdateien zugreifen, die auf einem Smartphone, Tablet, Computer oder einem NAS-Laufwerk gespeichert sind. Das Multiroom-System ist in der Lage, vorhandene Playlists zu importieren. Voraussetzung ist, dass Ihre Musikbibliothek über iTunes, WinAmp, Windows Media Player, Rhapsody oder Music Match verwaltet wird.


Internetradio

Zehntausende von Sendern rund um den Globus bieten Ihnen eine gigantische Musikauswahl. Das Programmangebot umfasst alle möglichen Musikrichtungen und Genres. Mit einem Multiroom-System können Sie von dieser Vielfalt profitieren. Hier findet jeder Hörer seine Lieblingsmusik. Wer sehr hohe Ansprüche an die Klangqualität hat, muss vielleicht beim Hören von Internetradio-Sendern Abstriche hinnehmen. Der Grund: Um die Datenmengen zu verringern, die über das Internet übertragen werden müssen, werden häufig verlustbehaftete Audiokompressionsverfahren wie MP3, Ogg oder Real Audio eingesetzt.  

Eine kleine Auswahl von 5 aktuellen Internetradio-Sendern

Internetradio


 

Cloud-Dienste

Mit einer Cloud-Lösung – z.B. Amazon Cloud oder Google Play – haben Sie Ihre Lieblingsmusik immer dabei. Importieren Sie einfach Ihre gesamte Musikbibliothek in die Cloud und spielen sie dann mit Ihrem Multiroom-System in jedem Raum ab. Die Apple iCloud mit iTunes Match wird von Multiroom-System-Herstellern leider noch nicht nativ unterstützt.  
 

Line In (AUX)

Viele Multiroom-Lautsprecher und -Netzwerk-Adapter bieten für den Anschluß externer Musikquellen eine Line In-Schnittstelle an. So kann Ihre Musik einfach und schnell wiedergegeben werden, die Sie auf mobilen Playern wie CD-Player, MP3-Player oder über den Plattenspieler etc. zu Verfügung stellen.


Multiroom-Audioformate – MP3 und AAC funktionieren überall

So unterschiedlich wie die Musikquellen, so unterschiedlich sind auch die Audioformate, die ein Multiroom-System wiedergeben kann. Alle WLAN-Multiroom-Systeme unterstützen das Abspielen von MP3- und AAC-Dateien. Während AirPlay-Systeme WMA-codierte Songs nicht abspielen können, verzichtet zum Beispiel das PURE Jongo Multiroom-System auf die Kompatibilität von WAV-Dateien. Die Multiroom-Systeme von Sonos und Samsung zeigen sich hier vielseitiger: Sie können unkomprimierte und lossless – also verlustfrei komprimierte – Audioformate wiedergeben. Eine genau Auflistung der jeweilig unterstützen Audioformate finden Sie hier:

Zur Übersichtstabelle >

Als ein Maßstab für die Güte des Klangs lässt sich die CD-Qualität heranziehen. Hierfür liegt die Abtastrate bei 44,1 Khz. Dieses Niveau erreichen alle Multiroom-Systeme. Wer auf eine bessere Klangqualität Wert legt, sollte auf eine höhere Abtastrate achten. Das Multiroom-System des US-Herstellers Sonos kann hier mit bis zu 16Bit/48 Khz aufwarten.

Nach oben