Bit-Set zum praktischen und individuellen Arbeiten

Sie sind platzsparend, praktisch und bei Bedarf auswechselbar: Bits. In Europas größtem Technik Online Shop können Sie ein umfangreiches Bit-Set online kaufen und individuell entscheiden, wie viele Bits die Box enthalten soll. Ob ein 105 tlg. Profi Set oder ein 32 tlg. Bit-Set für den Einstieg, Conrad bietet für jeden Geschmack die geeigneten Artikel.

Ob Hobby- oder Profihandwerker – das Werkzeug muss stimmen. Besonders, wenn es darum geht, zielführend und erfolgsgarantiert zu arbeiten. Anstehende Reparaturen oder größere Projekte sind oft mit herkömmlichen Schraubenziehern nicht individuell zu bearbeiten, da in den meisten Fällen einfach genau die Größe fehlt, die Sie in dem Moment brauchen. Eine sehr praktische Alternative bieten da auswechselbare Einsatzwerkzeuge. Zum Beispiel ein gut sortiertes Bit-Set für Akku-Bohrschrauber oder Akkuschrauber, denn so liegt immer die passende Größe für etwaige Verwendungszwecke bereit und kann bei Bedarf stets individuell ausgetauscht werden. Bits werden mittels Aufnahmeschaft in einen Bithalter eingesetzt oder in das Bohrfutter eingespannt. Spezielle Artikel können auch in einem Schraubendreher oder Drehmomentschlüssel befestigt werden. Mit einem Dreh sind die Bits montiert und schon kann es losgehen. Beim Kauf eines Bit-Sets erhalten Sie eine Auswahl verschiedener Bits für Ihr individuelles Werkzeug. Achten Sie stets auf den richtigen Aufsatz, damit es nicht zu unschönen Schäden kommt. Wenn Sie einen Akkuschrauber kaufen, bekommen Sie meistens ein Bit-Set mitgeliefert, allerdings reichen die Aufsätze oft nicht für spezielle Aufgabengebiete. Im Conrad Online Shop können Sie ein Bit-Set in unterschiedlichen Ausführungen bestellen. So sind Sie in jedem Fall bestens vorbereitet. Vorteile eines Bit-Sets sind zum Beispiel ein niedriger Preis, ein geringes Gewicht, leichtes Auswechseln und Einsetzen sowie eine freie Auswahl von Einsatzwerkzeugen.

Kaufen Sie ein Bit-Set in Europas größtem Technik Online Shop

Sind Sie beim Heimwerken gerne bestens ausgerüstet? Für alle Hobby- und Profihandwerker gibt es im Conrad Online Shop einiges zu entdecken. Wenn Sie zum Beispiel ein umfangreiches Bit-Set online bestellen möchten, sollten Sie sich die Technik-Ideen von Conrad nicht entgehen lassen und in unserem facettenreichen Sortiment stöbern. Bei uns werden Sie garantiert fündig: ob 6 tlg. Bit-Set für Einsteiger oder 105 tlg. Profi Bit-Set, Conrad hat für jeden Geschmack das richtige Werkzeug parat. Führende Hersteller, wie z.B. Bosch, sind unserem Online Shop mit verschiedenen hochwertigen Produkten vertreten. Machen Sie keine Kompromisse, wenn es um Ihre Technik geht und bestellen Sie die Ideen mit Mehrwert vom Experten!

Was darf im gut ausgestatteten Bit-Set nicht fehlen?

Die Bits müssen immer auf den spezifischen Schraubenkopf passen, deswegen gibt es auch unterschiedliche Bit-Arten, die Sie mit einem großangelegten Bit-Set stets parat haben. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über drei ausgewählte Artikel, die auch in Ihrem individuellen Bit-Set nicht fehlen sollten, damit Sie ohne Zwischenfälle zuverlässig heimwerken können. Außerdem geben wir Ihnen noch einen Tipp bezüglich eines geeigneten und robusten Materials für die Bits.

  • Schlitz: Die meisten Schrauben werden mit einem Schlitz-Kopf versehen, sodass in Ihrem Bit-Set der Artikel mit Schlitz-Aufsatz nicht fehlen darf. Großer Nachteil ist allerdings der nicht vorhandene, seitliche Halt, weshalb es schon mal passieren kann, dass der Bit leicht aus dem Bithalter rutscht.
  • Kreuzschlitz: Bei einem Kreuzschlitz sieht das schon ein bisschen anders aus, denn bei diesem Profil bekommt der Bit einen zentrierten Halt. Denken Sie jedoch daran, bei höheren Drehzahlen den Anpressdruck zu erhöhen, damit der Artikel nicht aus dem Bithalter rutscht.
  • TORX: Der Profi unter den Bits ist das TORX Profil. Sechs abgerundete Nocken bilden das sternförmige Wellenprofil, mit welchem Sie problemlos höhere Drehmomente übertragen können.
  • Material: Es ist sehr wichtig, dass Sie bei Ihrem Bit-Set auf robustes Material achten, denn es ist ausschlaggebend für die spätere Belastung des Artikels. Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl sind zum Beispiel schlagfest und widerstandsfähig. Außerdem punkten die Artikel mit einer langen Lebensdauer. Aber auch ein Bit-Set aus Edelstahl kann Ihren Zwecken dienlich sein. Es kommt ganz darauf an, wie oft Sie die Bits benutzen wollen und was Sie bereit sind zu investieren.

Das sind, wie Sie sicher schon als leidenschaftlicher Heimwerker erkannt haben, nicht alle Artikel, die Sie in unseren angebotenen Bit-Sets erhalten. In den unterschiedlich großen Ausführungen sind noch weitere Bits vorhanden, zum Beispiel Clutch, Innen-Sechskant, Kreuzschlitz Pozidriv, TORQ, Tri-Wing und Vielzahn. Bei der Anzahl der Bits kommt es darauf an, für welches Bit-Set Sie sich letztlich entscheiden. Finden Sie in Europas größtem Technik Online Shop die passenden Ideen für Ihre individuellen Verwendungszwecke und kaufen Sie Ihre Bits bei Conrad!

Nach oben