PC-Halterung online bestellen – so lassen wir Computer schweben

Als PC-Besitzer kennen Sie die Nachteile eines bodenständigen Computers. Das Gerät zieht Staub an, sobald Sie es in Betrieb nehmen. Flusen sammeln sich um den PC herum und beim Putzen erreichen Sie nur schwer alle Ecken. Der Computer steht Ihnen beim Bodenwischen im Weg.  Erschwerend kommt beim Hausputz auch noch der Kabelsalat hinzu, der wild durcheinander in der Zimmerecke liegt. Bei längeren Arbeitssitzungen wird das Gehäuse des Computers trotz Ventilator im CPU glühend heiß, da die Luftzirkulation am Boden zur Kühlung nicht ausreicht. Durch die Vibration des Geräts bewegt sich gefühlt der ganze Boden. Wenn Sie sich auf dem Bürostuhl drehen, stoßen Sie gegen den Computer und beschädigen dabei schlimmstenfalls seine Einzeleinheiten oder werfen das Gerät sogar um. Um den PC einzuschalten oder USB-Sticks einzustecken, müssen Sie sich bei einem bodenständigen PCs außerdem weit nach unten bücken. Eine ergonomische Höhe ist so nicht gegeben.

Eine PC Halterung kann die Lösung sein, denn mit dieser Technik werden PCs vom Boden gehoben und zum Schweben gebracht. Der Conrad Online Shop hat ein Herz für smarte Technik und bahnbrechende Ideen. Günstige PC-Halterungen bieten Vorteile, wie:

  • Ordnung und Sauberkeit durch reduzierte Staubaffinität.
  • ideale Erreichbarkeit in ergonomischer Höhe.
  • optimale Luftzirkulation im CPU.
  • vibrationslose Arbeit.
  • sicheren Stand.
  • bessere Kabelführungsmöglichkeiten.

Die PC-Halterung ist eine dementsprechend sinnvolle Erweiterung des Arbeitsplatzes und erleichtert Ihre täglichen Sitzungen. Um das richtige Angebot für die eigenen Ansprüche zu finden, geben wir Ihnen gerne einige Informationen über die Artikel verschiedener Modellarten.

PC-Halterung im Eigenbau – geht das?

Vielleicht werden leidenschaftliche Heimwerker die PC-Halterung selber bauen wollen. Der Eigenbau ist allerdings keine gute Idee, da er meist keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert und der PC darin nicht sicher genug verwahrt ist. Außerdem ist die Do-it-Yourself-Technik in Zusammenhang mit der PC-Halterung in der Regel kostspieliger als der Kauf eines Halters. Die Arbeitsmaterialien müssen stabil sein und widerstandsfähiges Material kostet seinen Preis. Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine PC-Halterung für jeden Anspruch und jedes Budget. Das Projekt Eigenbau würde daher schlimmstenfalls ein instabiles Endprodukt liefern, das mit dem wertvollen Computer nach kürzester Zeit zusammenkracht. Kaufen Sie deshalb lieber günstige PC-Halterungen online ein und lassen Sie sich von uns mit dem Zubehör von namenhaften Herstellern beliefern.

Die Montage einer PC-Halterung – Schreibtisch, Wand oder freistehend

Gemeinsam haben die verschiedenen PC-Halter auf dem Markt meist eine Tragfähigkeit von etwa 20 Kilogramm. Viele von ihnen sind größenverstellbar und eignen sich für jeden Computer. Die Technik der Montage ist der Hauptunterschied der Modelle.

  • PC-Halterung Unterbau: Diese Halter sind als festsitzende PC-Halterungen Untertisch gedacht. In aller Regel werden sie an den Schreibtisch montiert.  Die PC-Halterung unter Tisch ist entweder starr oder beweglich. Eine zusätzliche Platte macht die bewegliche Form unter dem Tisch verschiebbar und drehbar.
  • PC-Halterung Wand: Wandhalterungen kennt man vor allem als Technik für Bildschirme. Auch für PC-Halterungen sind Wandhalter aber eine gute Idee. Anders als die PC-Halterung Untertisch verschrauben Sie die Modelle einfach auf der gewünschten Höhe mit der Zimmerwand.
  • Mobile Halterungen: Die mobile PC-Halterung ist weder für den Schreibtisch, noch für die Wand gedacht. Sie ist mit Rollen ausgestattet und hält das Gerät freistehend einige Zentimeter über dem Boden. Das erleichtert die Luftzirkulation. Beim Putzen können Sie den PC dank der Rollen mit wenig Aufwand verschieben.

Sondermodelle der PC-Halterung

Dass PC-Halterung nicht gleich PC-Halterung ist, beweisen neben der Montageart auch kleine Extras bezüglich der Sicherheit. So gibt es die PC-Halterung in allen genannten Montagearten zum Beispiel auch als festes Gehäuse, in das Sie den PC einschieben. Das Gehäuse ist mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet und beugt so Diebstahl vor. Besonders für Arbeitsrechner kann dieses Extra eine lohnenswerte Idee sein. Ein weiteres Sondermodell der PC-Halterung ist der Laptop-Halter. Diese Halterungen sind dezente und transportable Accessoires, die lediglich auf den Tisch aufgelegt werden. Den Laptop können Sie darauf aufstellen und so besser kühlen. Weil gerade Laptops häufig heiß laufen, macht die Anschaffung einer PC-Halterung insbesondere für diese Computer Sinn. Der Conrad Online Shop bietet eine umfangreiche Auswahl an funktionalen und zuverlässigen Haltesystemen in zeitlos edlen Designs und Farben von Schwarz bis Silber. Die MwSt ist in allen Preisen bereits inkl. Bestellen Sie noch heute bei uns online und lassen Sie uns Ihren Computer zum Schweben bringen.

Nach oben