JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

 

 

DAB Radio – überall hervorragender Empfang

Ob im Haushalt, im Garten, auf der Arbeit oder bei einem Familienausflug, mit dem DAB Radio kann man stets seinem Lieblingssender lauschen, ohne dabei Klangqualität einbüßen zu müssen. Durch den erstklassigen Empfang ist es endlich möglich, überall Radio zu hören und das ganze ohne störendes Rauschen. Neben den typischen UKW-Radiosender ist auch der Empfang von digitalen Sendern in Zukunft kein Problem mehr.

Was ist ein DAB Radio?

DAB bedeutet "Digital Audio Broadcasting" und bedeutet, dass digitale Audiosignale über Antennen empfangen werden können. Hierbei handelt es sich um ein handliches Radio, das nicht nur die typischen Sender empfängt, sondern auch die digitalen Sender abspielen kann. Neben den typischen DAB Radios gibt es auch DAB+ Modelle, welche für eine noch bessere Klangqualität sorgen, technisch weiter entwickelt sind und, je nach Modell, mit vielen unterschiedlichen Funktionen, wie zum Beispiel die Speicherung von Wetterkarten oder Verkehrsdaten begeistern.

berater-digitalradios-produkt.jpg

Welche DAB Radio Gerätetypen gibt es?

Es gibt unterschiedliche DAB Radios. So ist der wohl größte Unterschied das + hinter dem “DAB“, welches für eine bessere Technik und mehrere Funktionen steht. Neben den einfachen Ausführungen gibt es zusätzlich Radios, die den Anschluss von Kopfhörern oder Boxen ermöglichen, welche eine bestimmte Anzahl an Sendern einspeichern können. Auch Zusatzdienste sind keine Seltenheit und erleichtern den Alltag des Hörers.

 

Vorteile der DAB-Radios:

DAB Radio

  • Empfang von UKW Sendern UND digitalen Sendern
  • Empfang auch von unterwegs
  • gute Klangqualität
  • automatische Sendersuche
  • anpassungsfähig
  • zeitunabhängig nutzbar
  • große Programmauswahl
  • einfach zu bedienen
  • kein Rauschen oder Knistern

Zusätzliche Vorteile von dem DAB+ Radio

  • viele Zusatzfunktionen (Wetterdienst, Verkehrsinformationen, Speichern der Lieblingssender) 
  • technisch auf dem aktuellsten Stand
  • noch bessere Klangqualität
  • empfängt noch mehr Programme

Was ist beim Kauf von einem DAB Radio zu beachten?

Damit Sie schlussendlich glücklich mit Ihrer Wahl sind, sollten Sie beim Kauf von einem neuen DAB Radio einige Kriterien beachten.

DAB+ Standard

Wer sicher gehen möchte, eine hervorragende Klangqualität zu erhalten und keine Lust auf störende Knistergeräusche hat, der sollte darauf achten, dass es sich bei dem Modell um ein DAB+ Radio handelt. So werden ebenfalls mehrere Sender empfangen und weitere Zusatzdienste angeboten, die im Alltag bzw. der Nutzung von Vorteil sind.

Laufzeit

Auch die Laufzeit spielt eine wichtige Rolle. Da ein DAB Radio in der Regal nicht direkt an der Steckdose genutzt wird, sondern unterwegs zum Einsatz kommt, ist es wichtig, dass es sich um ein Modell handelt, welches lange ohne erneutes Aufladen auskommt und durchweg eine gute Klangqualität bietet.

Zusatzfunktionen abwägen

Vor dem Kauf sollten die eigenen Ansprüche genau festgelegt werden. Soll das Radio eine Speicherfunktion zum Abspeichern der Sender aufweisen oder die Möglichkeit bieten, Kopfhörer anzuschließen, die auch das ungestörte Musikhören in der Bahn oder an anderen Orten ermöglichen oder spielen Wetterdienste eine wichtige Rolle? Bei den Zusatzfunktionen gibt es viele Unterschiede, die vor dem Kauf festgelegt werden sollten.

DAB Radios bieten in mehr als 40 Ländern der Welt Empfang

 

FAQ – häufig gestellte Fragen rund um das DAB Radio

1. Was sind Zusatzdienste bei einem DAB Radio? 

Bei den Zusatzdiensten handelt es sich um verschiedene Funktionen, welche je nach Modell unterschiedlich sein können. So kann ein DAB+ Radio neben normalen Radiosendern mit der Musik ebenso Texte und Bilder übertragen. Auch interaktive Elemente sind kein Problem mehr. Des Weiteren können so Dienste, wie zum Beispiel Wettervorhersagen und Verkehrsinforationen, genutzt werden.

2. Hat man mit dem DAB Radio überall empfang?

Ein DAB Radio empfängt nicht nur draußen in der Natur, sondern bietet selbst in geschlossenen Räumen oder im fahrenden Auto einen hervorragenden Empfang, sodass endlich von überall die Lieblingssender gehört werden können. Nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch in anderen Ländern der Welt, sodass das DAB Radio auch perfekt für den Auslandsaufenthalt genutzt werden kann.

3. Was ist der Unterschied von einem DAB+ zu einem normalen DAB Radio? 

Bei dem DAB+ Radio handelt es sich um den Nachfolger vom DAB Radio, sodass dieser zu den typischen Eigenschaften weitere Funktionen mitbringt, wozu zum Beispiel die bereits erwähnten Zusatzfunktionen gehören. Beide Modelle nutzen verschiedene Verfahren, um die empfangenen Daten aufzubereiten. Zusätzlich bietet das DAB+ Radio eine wesentlich bessere Tonqualität sowie einen erweiterten Empfang für weitere Sender.  

 

Fazit – so findet man das perfekte DAB Radio

Wichtig ist es beim Kauf von einem neuen DAB Radio die eigenen Anforderungen in Vordergrund zu stellen, sodass schnell die benötigten Funktionen herausgefiltert werden können.