Dekupiersäge – wenn Holzarbeit zu Holzkunst wird

Lebensechte Eulen, stattliche Tiger und detaillierte Landschaftsbilder. Nicht fotografiert, sondern aus Holz. Scroll Saw Picnics – ist eine US-Ausstellung im Hobby-Handwerksbereich. Die Holz-Werkstücke überzeugen durch detailreiche Feinheit. Das fasziniert Sie? Fein! Das trifft auch auf uns zu. Dekupiersägen machen die Scroll Saw Picnics erst möglich. Mit einer Dekupiersäge liefert Ihnen Conrad faszinierenden Feinschliff zum kleinen Preis.

Dekupiersägen werden im professionellen Handwerk deutschlandweit für die Furnierherstellung und zum Intarsie-Sägen benutzt oder sie fertigen exakte Aufnahmeschlitze in Mehrschichtholzplatten. Solche Bandstahlschnitte sind in der Thermoformung zur Ausstanzung von Folienteilen erforderlich. Ebenso beliebt sind die Sägen in der Schwibbögenherstellung oder der Deko-Arbeit für Haus und Garten. In den USA haben die Erschaffer der Scroll Saw Picnics die Feinheit der Säge für sich entdeckt. Mit einer Dekupiersäge arbeiten sie bewegliche Spielzeuge, feine Puzzles und andere Detailhölzer aus. Eine Dekupiersäge kaufen, heißt für sie, in Holzkunst investieren. Sie haben ebenfalls Lust, sich in dieser filigranen Form der Holzverarbeitung zu versuchen? Dann bestellen Sie online zum günstigen Preis eine Dekupiersäge von Conrad. Mit dieser Säge machen wir Hobby-Heimwerker zu hochgelobten Holzkünstlern.

Dekupiersägen – Künstler unter den Laubsägen

Bei der Holzbearbeitung an bis zu sechs Millimeter starken Platten aus Materialien wie Vollholz oder Sperrholz leistet uns die Laubsäge gute Dienste. Die Dekupiersäge ist ein Sondermodell der Laubsäge – sozusagen die Künstlerin unter den Laubsägen. Das Wort „dekupieren“ stammt aus dem Französischen und bedeutet „aussägen“ oder „ausschneiden“. Sie besitzen eine Laubsäge – wozu benötigen Sie dann eine Dekupiersäge? Ganz einfach: Dekupiersägen unterstützen Sie beim Feinschnitt an Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff. Sie sind vielseitiger und flexibler als konventionelle Laubsägen. Die Sägeblätter dieser Sägen können den Standardsägeblättern der Laubsäge entsprechen. Eine Dekupiersäge mit Laubsägeblatt ist auf einen Adapter angewiesen. Flexibler wird es durch spezielle Dekupiersägeblätter, die mit Laubsägeblättern lediglich die Größe gemein haben. Häufig tragen Dekupiersägen außerdem einen verstellbaren Sägetisch, der Gehrungsschnitte außerhalb des 90-Grad-Winkel zulässt. Dass die Dekupiersäge zu den Laubsägen zählt, liegt vor allem an der integrierten Blasvorrichtung. Als würden Sie draußen mit einem Bläser Laub beseitigen, blasen Sie Ihr Werkstück mit der Dekupiersäge einfach an und erhalten eine bessere Sicht auf Ihre Feinarbeit.

Dekupiersägen bequem im Conrad Online Shop bestellen und nach Hause liefern lassen

Mit filigranen Ausstanzungen und kunstvollen Kurvenschnitten lässt Sie eine Dekupiersäge für Laubsägearbeiten bei künstlerischen Holzarbeiten in vollen Gang kommen. Eine Proxxon Micromot DSH liefert bei 205 Watt zum Beispiel riesige Schnittleistung. Für freie Sicht ist bei der Dekupiersäge Proxxon DSH durch einen Blasebalg mit justierbarer Luftdüse gesorgt. Der Tisch der Maschine ist für den richtigen Winkel bis zu 45 Grad kippbar. Neben Proxxon haben wir auch Dremel und Ferm Dekupiersägen im Sortiment. Um Ihre Holzkunst und die Entscheidung für die richtige Dekupiersäge zu unterstützen, stellt Ihnen der Conrad Online Shop an dieser Stelle wichtige Kaufkriterien vor.

  • Technische Daten der Dekupiersäge: Besonders, wenn die Dekupiersäge stärkere Hölzer sägen soll, sind 200 Watt Leistung eine Mindestanforderung. Zusätzlich verrät Ihnen die Schnittleistung, ob Sie Schrägschnitte ausführen können. Im 90-Grad-Winkel liegt die Schnitttiefe idealerweise bei 50 Millimetern. Im 45-Grad-Winkel reduziert sie sich etwa um die Hälfte. Die Hubzahlen des Geräts sind optimaler Weise zwischen 500 und 1500 Hüben verstellbar.
  • Der Motor der Dekupiersäge sollte Laufruhe mitbringen. Nur so ist die Feinarbeit ungestört möglich. Bei laufendem Motor darf die Vibration der Sägen Ihr Werkstück nicht auf dem Tisch herumrutschen lassen. Diese Anforderung kann durch das richtige Gehäusematerial gewährleistet werden. Stahlguss sorgt beispielsweise für Standfestigkeit.
  • Die idealen Maße der Dekupiersäge hängen von der Größe Ihrer Werkstücke ab. Damit Sie größere Materialien bearbeiten können, bieten sich Tischabmessungen ab 300 auf 400 Millimetern an. Der Arbeitstisch ist idealerweise schwenk- und arretierbar, um Stabilität zu gewährleisten. Stabil sollte außerdem das Material des Säge-Arms sein.
  • Als Zubehör der Dekupiersäge sind mehrere Sägeblätter und eine Anschlussmöglichkeit an den Staubsauger Standard. Auch Beleuchtung kann ein gern genommenes Extra sein.

Wenn Sie zu den genannten Kriterien eine Dekupiersäge günstig kaufen möchten, sind Sie bei uns richtig. Bestellen Sie einfach online, wir kümmern uns um den wunschgemäßen Versand und die zuverlässige Lieferung. Beratung erwünscht? Unsere Technik Experten unterstützen Sie bei jeder Idee mit einem Hinweis auf die richtige Dekupiersäge. Unsere Dekupiersägen vereinen unschlagbare Technik mit der Idee von Holzkunst.

Nach oben