Innovation trifft Fahrrad: eBikes

Pedelecs (Pedal Electric Cycle) oder Elektrofahrräder unterstützen Ihren Tritt mit dynamischen Mini-Motoren. Sogar bei starkem Gegenwind oder Bergauf kommen Sie so einfach flotter voran. Aus dem Stand zum Beispiel auf beeindruckende 20 Km/H. Hier beginnt die Zukunft des Fahrradfahrens schon heute. 



E-Bikes und Pedelecs werden immer beliebter - bei allen Generationen. Im CONRAD Online Shop finden Sie Modelle für Damen und Herren. Was Sie beim Kauf beachten müssen, erklären wir Ihnen hier.

E-Bikes und Pedelecs: Noch nie war Radfahren so angenehm

E-Bikes und Pedelecs sind der Renner unter den Fahrrädern. Immer mehr Menschen besitzen bereits ein Fahrrad mit elektronischer Unterstützung oder wünschen sich ein entsprechendes Zweirad. Mittlerweile ist das E-Bike längst nicht mehr das Fahrrad für alte Leute. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene haben die Vorzüge der Pedelecs erkannt und möchten nicht mehr darauf verzichten. Gerade im Sommer kann man das Auto getrost in der Garage stehen lassen und mit dem Elektrobike auf Arbeit fahren. Elektroräder finden Sie im CONRAD Online Shop für Damen und Herren. Die tollen Bikes sind in verschiedener Ausstattung und in unterschiedlichen Farben erhältlich. So findet garantiert jeder das passende Zweirad für seine Bedürfnisse.
 

Das Wichtigste zum Kauf von Pedelecs

  • Pedelecs und E-Bikes sind Fahrräder, die über einen elektronischen Antrieb verfügen. Sie unterstützen die Tretbewegungen elektronisch oder fahren ohne Tretunterstützung selbst.
  • Die Bezeichnungen E-Bike und Pedelec werden im Alltagsgebrauch synonym verwendet. Sie bezeichnen ein Fahrrad, das die Tretbewegungen bis 25 km/h elektronisch unterstützen kann. Genaugenommen sind E-Bikes (alternativ auch als S-Pedelec bezeichnet) aber Fahrräder, die auch ohne Tretbewegungen bis 20 km/h schnell fahren können.
  • Wer sich ein E-Bike bzw. ein Pedelec zulegen möchte, sollte beim Kauf einige Kriterien abwägen. Informieren Sie sich über die Reichweite und die Antriebsart Ihres Wunschbikes. Berücksichtigen Sie außerdem das Gewicht, die Schaltung und die Anzahl der Gänge. Wer sich ein S-Pedelec zulegt, muss unbedingt die Vorgaben der StVZO kennen. So dürfen Sie mit einem S-Pedelec zum Beispiel nur auf der Straße fahren und müssen einen entsprechenden Führerschein besitzen.

Was sind Pedelecs und E-Bikes?

Pedelec ist die Abkürzung für Pedal Electric Cycle und bezeichnet ein Elektrofahrrad. Elektrofahrräder sind Zweiräder, die mit elektrischer Kraft angetrieben werden und den Fahrer beim Treten am Berg oder bei Gegenwind auf der Geraden unterstützen. Elektrofahrräder gleichen in der Form einem normalen Fahrrad, verfügen aber zusätzlich zu den normalen Komponenten über einen Elektromotor, einen Akku und eine Steuerungselektronik. Aufgrund der zusätzlichen Komponenten sind Pedelecs in der Regel wesentlich schwerer als normale Fahrräder.

Der Begriff Pedelec dient zur Abgrenzung des Fahrradtyps vom E-Bike. Auch E-Bikes gehören zur Kategorie der Elektrofahrräder, der Antrieb funktioniert aber auf eine etwas andere Art. Pedelecs bzw. E-Bikes werden mittlerweile von allen Altersklassen gern gefahren. Nicht nur Senioren erfreuen sich an der elektrischen Unterstützung, auch Postzustellern oder Polizisten erleichtern die Räder ihre Arbeit. Besonders gern werden E-Bikes auch von Personen genutzt, die mit dem Rad zur Arbeit fahren möchten, ohne zu sehr ins Schwitzen zu kommen.
 

Was ist der Unterschied zwischen Pedelecs und E-Bikes?

Pedelecs unterstützen den Radfahrer nur dann durch einen Elektroantrieb, wenn er selbst in die Pedale tritt. Bei E-Bikes funktioniert der Antrieb dagegen unabhängig vom Tretaufwand über Drehgriffe. Man spricht hier auch von Mofas, S-Pedelecs oder Leichtmofas. Für Elektrofahrräder, die ohne Tretleistung bis zu 20 km/h schnell fahren, benötigt man einen Mofa-Führerschein sowie eine separate Versicherung. Die Begriffe E-Bike und Pedelec werden in Deutschland jedoch meist synonym verwendet und bezeichnen Räder, die lediglich elektrisch unterstützen.
 

Eigenschaften Pedelec Eigenschaften E-Bike
  • Motor unterstützt die Tretbewegungen / ohne Tretbewegungen kein Fortkommen
  • Motor unterstützt bis 25 km/h
  • Motor hat eine maximale Leistung von 250 Watt
  • keine Helmpflicht
  • kein Führerschein notwendig
  • kein Kennzeichen notwendig
  • kein Mindestalter
  • keine zusätzliche Versicherung notwendig (private Haftpflicht greift bei Unfällen)
  • Radfahren auf Radwegen ist erlaubt

  • fährt ohne Tretbewegungen bis zu 20 km/h schnell
  • Motor unterstützt bis 45 km/h
  • Motor hat eine maximale Leistung von 500 Watt
  • Helmpflicht
  • Führerschein notwendig (Klasse M)
  • Versicherungskennzeichen notwendig
  • Mindestalter: 16 Jahre
  • zusätzliche Versicherung notwendig (private Haftpflicht greift bei Unfällen nicht)
  • Radfahren nur auf der Straße erlaubt

Was ist beim Kauf eines Pedelecs zu beachten?

Pedelecs oder E-Bikes sind großartige Transportmittel für all diejenigen, die ihr Auto lieber daheim stehen lassen möchten und mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren wollen. Die Fahrräder bringen Sie ohne größere Anstrengung den nächsten Berg hinauf, auch wenn Sie einen schweren Einkauf transportieren müssen. Wer sich ein Elektrofahrrad zulegen möchte, sollte beim Kauf folgende Kriterien berücksichtigen:

Reichweite

Die Reichweite eines E-Bikes ist von der eigenen Fahrweise und dem Unterstützungsgrad abhängig. Man kann sich in der Regel in unterschiedlichen Stufen unterstützen lassen. Wer einen hohen Unterstützungsgrad wählt, kommt nicht so weit wie derjenige, der den Motor auf geraden Strecken komplett ausschaltet. Abgesehen von der eigenen Fahrweise gibt es bei den E-Bikes und Pedelecs dennoch Unterschiede hinsichtlich der Reichweite. Einige Fahrräder müssen nach spätestens 50 Kilometern aufgeladen werden, andere tragen Sie auch 100 Kilometer weit. Vergessen Sie nicht, Ihr Rad regelmäßig wieder aufzuladen, denn die Ladezeit ist mit vier bis fünf Stunden nicht gerade kurz.

Antriebsart

Die meisten Pedelecs haben einen Frontantrieb. Achten Sie beim Kauf Ihres Elektrobikes darauf, ob der Elektromotor nur unterstützend wirkt oder ob das Rad auch fährt, ohne dass Sie selbst treten. Für ein E-Bike ohne Trittantrieb benötigen Sie einen Führerschein und dürfen nicht auf dem Radweg fahren.

Gewicht

Beachten Sie das Gewicht Ihres Wunsch-Pedelecs. Elektroräder sind in der Regel immer schwerer als Fahrräder. Sie wiegen meist um die 20 bis 25 Kilogramm. Elektrobikes sind also nicht zum Mountainbiken in schwer fahrbarem Gelände geeignet, wo das Bike auch öfters mal über Stock und Stein getragen werden muss. E-Bikes sind dagegen eher straßen-, radweg- und feldwegtauglich.

Schaltung und Anzahl der Gänge

Berücksichtigen Sie auch, was für eine Schaltung das E-Bike hat. Es gibt Elektrofahrräder mit Narbenschaltung und mit Kettenschaltung. Bei einer Narbenschaltung sind die Bauteile vor Verschmutzung geschützt, sodass der Verschleiß wesentlich geringer ist. Kettenschaltungen dagegen sind um einiges günstiger. Beachten Sie, wie viele Gänge Ihnen zum Schalten zur Verfügung stehen. Je mehr Gänge ein Fahrrad hat, desto kleiner ist der Unterschied zwischen den einzelnen Stufen und desto einfacher finden Sie die passende Tritthärte. Sehr beliebt sind Schaltungen von Shimano.

Zulassung nach StVZO

Handelt es sich bei Ihrem neuen Bike um ein normales Pedelec oder um ein E-Bike, das auch ohne Trittbewegung unterstützt? Die Antwort auf diese Frage bestimmt darüber, ob Ihr neues Gefährt verkehrsrechtlich als Fahrrad oder als Kleinkraftrad gilt. Wer sich ein Kleinkraftrad zulegen möchte, muss einige StVZO Vorgaben erfüllen.

Anbringung des Motors

Bei einigen Pedelecs ist der Motor unterhalb des Gepäckträgers verbaut, bei anderen ist er an den Rahmen montiert. Wieder andere Bikes verstecken den Motor gekonnt innerhalb des Rahmens, welcher dadurch etwas breiter ist, als bei einem normalen Fahrrad. Bei letzter Variante sieht man gar nicht auf den ersten Blick, dass es sich um ein E-Bike handelt. Auch wer sich ein Rad kauft, bei dem sich der Motor unterhalb des Gepäckträgers befindet, genießt optische Vorteile. Die Funktionalität des Gepäckträgers ist kaum eingeschränkt.

Rahmen

Es gibt E-Bikes mit und ohne Klapprahmen. Klappräder sind besonders gut für den Transport geeignet. Sie passen unproblematisch in fast jeden Kofferraum und können so auch in den Urlaub mitgenommen werden, ohne dass man einen Dach- oder Heckgepäckträger benötigt.
 

Häufig gestellte Fragen zum Thema E-Bikes und Pedelecs

Wie sicher sind E-Bikes eigentlich?

E-Bikes sind sehr sicher, solange man sich selbst an die geltenden Verkehrsregeln hält und auf unvorsichtige Verkehrsteilnehmer achtet. Fahren Sie außerdem lieber mit einem Helm, auch wenn in Deutschland keine Helmpflicht besteht. Im Falle eines Unfalls kann ein Helm Leben retten. Behalten Sie außerdem im Hinterkopf, dass der Bremsweg bei einem E-Bike etwas länger ist, als bei einem normalen Fahrrad. Bremsen Sie deshalb immer rechtzeitig ab und fahren Sie nur so schnell, dass Sie das Rad jederzeit noch unter Kontrolle haben. Statten Sie Ihr Elektrofahrrad außerdem mit einer guten Lichtanlage und Reflektoren aus, damit Sie auch im Dunkeln von Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden.

Wie hoch sind die laufenden Kosten eines E-Bikes?

E-Bikes sind zwar relativ teuer in der Anschaffung, die laufenden Kosten sind dagegen aber erstaunlich niedrig. Eine Akkuladung kostet gerade einmal ein paar Cent. Bei E-Bikes muss man unter Umständen etwas häufiger die Kette wechseln, da sich die Ritzel schneller abnutzen. Denken Sie über die wartungsärmere Variante einer Narbenschaltung nach. Auch die Bremsbeläge werden stärker beansprucht, da höhere Kräfte zum Bremsen aufgebracht werden müssen.

Was sind S-Pedelecs?

S-Pedelec ist eine andere Bezeichnung für ein E-Bike, das bis 20 km/h ohne Tretbewegung und bis 45 km/h mit Tretunterstützung fahren kann. Die Eigenschaften entsprechen dem eines E-Bikes (siehe Tabelle unter 2. Was ist der Unterschied zwischen Pedelecs und E-Bikes?).

Fazit: So finden Sie ein Pedelec oder E-Bike nach Ihrem Geschmack

Elektroräder sind nicht nur eine tolle Unterstützung für ältere Generationen, die gern noch mit ihrem Fahrrad unterwegs sein möchten. Auch bei jüngeren Leuten ist der E-Bike-Trend längst angekommen. Wer sich ein Elektrobike zulegen möchte, sollte zunächst einmal wissen, wo der grundlegende Unterschied zwischen einem Pedelec und einem E-Bike besteht. Pedelecs unterstützen nur, wenn man selbst in die Pedale tritt. E-Bikes dagegen können sich auch ohne Pedalbewegungen fortbewegen. Im Sprachgebrauch werden beide Bezeichnungen meist synonym verwendet und bezeichnen ein Fahrrad mit den Eigenschaften eines Pedelecs. Wer sich ein entsprechendes Elektrobike zulegen möchte, sollte einige Kaufkriterien berücksichtigen. Achten Sie auf Reichweite, Antriebsart, Schaltung, Anzahl der Gänge, Gewicht und Motoranbringung.
 

Nach oben