Kompakte Mobilität: E-Scooter

Vom Kinder-Scooter bis zum 40 km/h Elektro-Flitzer mit dem Sie selbst Fahrradfahrer spielend überholen: Der Conrad Ratgeber stellt Ihnen hier die neuesten E-Scooter vor und zeigt Ihnen, worauf Sie beim Aufladen, den Reifen oder der StVO-Zulassung achten sollten. Gute Fahrt!

 

E-Scooter für bequeme Elektromobilität

Mit den praktischen Tipps aus dem Ratgeber schnell den richtigen E-Scooter finden! Viele wissenswerte Infos zu Akkulaufzeit, relevanten Sicherheitsmerkmalen und den wichtigsten Informationen. Die häufigsten Fragen werden hier beantwortet!


Was ist ein E-Scooter?

Kompakte E-Scooter sind akkubetriebene Elektroroller, die mit Fahrrad-ähnlichen Geschwindigkeiten fahren. Kleine Modelle für Kinder oder größere Modelle mit zahlreichen Sicherheitsextras wie Seitenspiegel sind erhältlich. Einige E-Scooter sind mit StVO-Zulassung ausgestattet und können in der Stadt als alternative Fortbewegungsmittel genutzt werden.
 


Welche E-Scooter gibt es?

E-Scooter für Kinder Kleine E-Scooter für Kinder sind mit begrenzten Geschwindigkeiten und der richtigen Größe actionreiche Spielgeräte. Sie können als Kick- bzw. Tretroller oder mit dem Motor genutzt werden und bringen Spielspaß, der mit schicken Designs unterstützt wird. Durch die schlanke Bauform sind Akkulaufzeit und Motorleistung stärker begrenzt, wodurch sich jedoch die Sicherheit der kleinen Nutzer deutlich erhöht. Gleichzeitig sind die robusteren Blei-Gel Akkus verbaut. Diese sind unempfindlicher gegen Stoß und Schlag.
E-Scooter für Erwachsene Auch für Erwachsene sind E-Scooter erhältlich, die eher den Spielgeräten zuzuordnen sind und über keine Straßenzulassung verfügen. In puncto Geschwindigkeit könnten sie den straßentauglichen E-Scootern mit Höchstwerten von bis zu 40 km/h jedoch Konkurrenz machen. Hier gibt es Modelle mit Li-Akkus oder den günstigeren und robusteren Blei-Gel Akkus. Die Blei-Gel Akkus haben dafür eine geringere Energieleistung und sind etwas schwerer als Li-Akkus. Die robuste Bauform der E-Scooter (mit oder ohne Sattel) trägt und befördert den Fahrer zielgerichtet.
E-Scooter mit StVO-Zulassung Für die Teilnahme von E-Scootern am Straßenverkehr (z. B. auf dem Weg zur Arbeit) wird in den meisten Fällen mindestens eine Fahrerlaubnis für Mopeds benötigt. Mit über 60 km Reichweite und bis zu 40 km/h Spitzengeschwindigkeit überholen sie Radfahrer oft mühelos. Für die Zulassung im Straßenverkehr bringen diese E-Scooter viele Sicherheits-Extras wie Spiegel und Beleuchtung mit.

 

Worauf muss man beim Kauf von E-Scootern achten?

Perfekte Eignung

  • Straßenzulassung nach StVO
  • Einsatzgebiet wie ebene Wege, oder Nutzung im leichten Gelände
  • Höchstgeschwindigkeit: wichtig auch für Spielgeräte
  • Mit Sattel oder ohne
  • Max. Reichweite pro Ladung
  • Leistung des Elektromotors: z. B. 1000 W für straßentaugliche E-Scooter
  • Art des Akkus: z. B. Lithium-Ionen-Akku, Blei-Gel Akku
  • Ladezeit des Akkus
  • Gewicht des E-Scooters: für bequemen Transport

Die wichtigsten Informationen

  • Zulässiges Gesamtgewicht: hierbei Gewicht des E-Scooters beachten
  • Radstand und Höhe des Lenkers
  • Max. Reichweite pro Ladung
  • Leistung des Elektromotors: z. B. 1000 W für straßentaugliche E-Scooter
  • Art des Akkus und Ladezyklen: z. B. Lithium-Ionen-Akku, Blei-Gel Akku
  • Ladezeit des Akkus

Die passende Ausstattung

  • Seitenspiegel für mehr Sicherheit
  • Geschwindigkeitsmesser und Anzeige der zurückgelegten Strecke
  • Art der Bereifung: Hartgummi (Polyurethan) oder Reifen mit Luftfüllung
  • Beleuchtung

Richtiges Aufladen und der passende Reifendruck

Je nach verbautem Akku sind bei der Aufladung der E-Scooter einige Hinweise zu beachten. Grundsätzlich sollten die Akkus von E-Scootern nicht vollständig entladen werden und auch nicht Restentladen gelagert werden. Am besten wird der E-Scooter nach dem Gebrauch wieder aufgeladen und nach längerer Standzeit wieder voll aufgeladen, damit die Lebensdauer des Akkus möglichst groß bleibt. Bei längerer Nichtbenutzung des E-Scooters (z.B. im Winter) empfehlen wir mindestens 1x im Monat den Ladezustand zu kontrollieren um eine Tiefenentladung zu verhindern, der den Totalausfall eines Akkus zur Folge haben kann. Aufgeladen werden E-Scooter über das Ladegerät an einer üblichen Steckdose, sofern keine anderweitigen Informationen angegeben werden.Bitte beachten Sie auch, dass der Akku normalerweise nur eine Garantiezeit von 6 Monaten besitzt. Außerdem besteht bei einem Defekt durch falsches, oder nicht erfolgtes Aufladen kein Garantie anspruch.Ausreichender Reifendruck ist für die Sicherheit von E-Scootern unerlässlich. Der Druck sollte daher wie beim KFZ regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

 

FAQs: Die häufigsten Fragen zu E-Scootern

Wo darf man E-Scooter fahren? 
Ob ein E-Scooter auf der Straße gefahren werden darf, hängt von der StVO-Zulassung ab. Kleinere Modelle ohne Zulassung sind für Gehwege (bis 6 km/h), Privatflächen oder geschlossene Gebiete geeignet. Meist werden E-Scooter auf Messegeländen, Firmenarealen oder auf Privatgrund eingesetzt.

Wer darf einen E-Scooter fahren? 
Für das Fahren eines kleinen E-Scooters bis 6 km/h ist (meist) kein Führerschein notwendig. Haben E-Scooter eine Straßenzulassung, wird mindestens ein Führerschein der Klasse AM benötigt und es gelten weitere Richtlinien. Ein Helm ist ab Geschwindigkeiten über 20 km/h Pflicht.

Mit welchem Terrain kommen E-Scooter zurecht? 
Je nach Motorisierung können große Steigungen kleinen E-Scootern Probleme bereiten. Auf ebenem Gelände erreichen sie hingegen ihre Höchstgeschwindigkeit. Je nach Reifenprofil sind außerdem Grünflächen, Kieswege oder nasse Untergründe zu beachten. Bei unebenen Untergründen sollten Modelle mit Blei-Gel Akku bevorzugt werden, da diese Unempfindlicher gegen Stoß und Schlag sind.


Fazit: So kaufen Sie den richtigen E-Scooter

Bei der Auswahl des richtigen E-Scooters sollte zunächst feststehen, wer diesen fahren möchte. Für Kinder empfiehlt sich ein kleines Modell, das auch für Kinder geeignet ist. Besonders die Punkte Geschwindigkeit und Größe spielen dabei eine Rolle, damit das Spielgerät auch sicher ist.
Für den Einsatz auf Privatgrundstücken oder großen Firmengeländen können E-Scooter auch ohne Straßenzulassung genutzt werden. Mit hohen Geschwindigkeiten und großen Reichweiten sind sie dann zuverlässige Fortbewegungsmittel. Ob ein Modell mit oder ohne Sattel bevorzugt wird, hängt von der Nutzungsweise ab. Wird der Scooter häufig zusammengeklappt, empfiehlt sich ein Modell ohne Sattel. Diese sind jedoch meist etwas weniger schnell. Für eine bequeme Fahrt ist außerdem die richtige Einstellung der Sattelhöhe empfehlenswert.
Wer in großen Städten oder auch auf dem Land schnell und unkompliziert kürzere Strecken zurücklegen möchte, kann auf einen E-Scooter mit Straßenzulassung zurückgreifen. Abgasfrei und für tägliche Pendelstrecken gerüstet, sind diese kleinen Elektroroller optimal für den Weg zur Haltestelle oder zum Büro geeignet. Sie können über Nacht voll aufgeladen werden und stehen am nächsten Tag wieder bereit.
 

Nach oben