Am häufigsten gekauft

    Am häufigsten gekauft

    Top bewertete Produkte

    Top bewertete Produkte

    Ratgeber

    Wissenswertes zu Fahrradzubehör

    Eine fahrradfreundliche Umgebung steigert die Zufriedenheit der Belegschaft im Unternehmen und setzt ein sichtbares Zeichen für die Nachhaltigkeitspolitik Ihrer Firma. Doch welches Zubehör braucht man für ein Fahrrad und auf welche Kaufkriterien sollte geachtet werden?

    In unserem Ratgeber erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Zubehörelementen rund um eine gelebte Fahrrad-Infrastruktur.



    Für die Sicherheit: Fahrrad-Schlösser, Halter und Lichter

    In puncto Sicherheit gibt es abseits der Fahrradkleidung unterschiedliches Zubehör für die Zeit auf dem Bike und während des Abstellens.

     

    Fahrradschlösser

    Schlösser sind während der Nichtnutzung ein entscheidendes Sicherheitszubehör. Beliebt sind robuste Bügelschlösser, flexiblere Kabelschlösser und Gliederschlösser für einen hohen Diebstahlschutz. Weitere Arten sind das Bremsscheibenschloss für E-Bikes mit Scheibenbremsen und Faltschloss sowie Rahmenschloss. Die Wahl des richtigen Schlosstyps hängt von individuellen Sicherheitsanforderungen, Nutzungsbedingungen und der Umgebung ab, in der das Fahrrad abgestellt wird.

     

    Halterungen

    Die Wahl des richtigen Fahrradständers hängt vom verfügbaren Platz und individuellen Bedürfnissen ab. Am häufigsten sind Fahrradständer als Bodenständer für den Innen- und Außenbereich anzutreffen. Viele werden am Boden oder einer Wand montiert und bieten mehrere Stellplätze für die Vorderräder. Alternativ sind Deckenhalter eine elegante und platzsparende Lösung, da der Bodenbereich frei bleibt.

     

    Beleuchtung

    Die Beleuchtung ist ein unverzichtbares Sicherheitselement für Fahrräder. Vor allem LED-Lichter am Bike bieten eine hohe Helligkeit bei guter Energieeffizienz und Langlebigkeit. Weiße Vorderlichter erhöhen die Sichtbarkeit oft auf bis zu 500 Meter und verbessern die Fahrsicherheit. Meist rote Rücklichter sind speziell darauf ausgelegt, andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrrad aufmerksam zu machen und tragen so zur Vermeidung von Unfällen bei. Als Fahrradzubehör sind die Gehäuse der Lichter im Regelfall spritzwassergeschützt und die LEDs können bei Akku-Modellen dank USB-Slot geladen werden.



    Für den Transport: Fahrrad-Gepäckträger, Taschen und Anhänger

    In vielen Situationen soll nicht nur die fahrende Person selbst eine Wegstrecke zurücklegen, sondern auch ihr Gepäck. Je nach Menge und Größe der mitgeführten Dinge kann es auf dem Rad schnell eng werden. Hier hilft Fahrradzubehör rund um Transporthilfsmittel.

     

    Gepäckträger

    Man unterscheidet Vorderrad- und Hinterradgepäckträger. Beide Formen bieten eine stabile Plattform und erlauben es, Lasten sicher und bequem zu transportieren. Wichtig: Es sollte auf die Gewichtskapazitäten der einzelnen Modelle geachtet werden. Größtenteils fallen die Obergrenzen beim vorderen Rad geringer aus (circa acht bis 15 Kilogramm) und können beim Hinterrad bis zu 40 Kilogramm betragen.

     

    Trägertaschen

    Für viele lose Transportgegenstände bieten sich Fahrradtaschen an. Mit wasserfesten Materialien und robusten Befestigungssystemen ermöglichen sie eine geschützte Aufbewahrung persönlicher Gegenstände, Einkäufe und Ausrüstung. Häufig anzutreffen sind Gepäckträgertaschen, die aus zwei miteinander verbundenen Packtaschen bestehen, die rechts und links neben dem Hinterrad hängen. Seltener sind Lenkertaschen, die aus Gründen der Sicherheit mit wenig Gewicht befüllt werden sollten, um ein sicheres Lenken zu gewährleisten.

     

    Fahrradanhänger

    Für viel Stauraum und zur bequemen Mitnahme von Haustieren und Kleinkindern gibt es Fahrradanhänger. Sie besitzen eine stabile Plattform samt robuster Federung, um eine reibungslose Fahrt zu gewährleisten. Auch hier muss für die Fahrsicherheit auf das Gesamtgewicht geachtet werden: 40 Kilogramm sind ein gängiges Maximum.



    Für die Radpflege: Pumpen, Fahrradschläuche und Fahrradreifen

    Für ein gutes Fahrerlebnis müssen die Reifen in einem einwandfreien Zustand sein. Luftpumpen, Schläuche und Ersatzreifen sind daher wichtiges Fahrradzubehör.

     

    Pumpen

    Der Standard sind robuste Standpumpen, die fest auf dem Boden stehen und mit wenig Kraftaufwand ein schnelles Aufpumpen ermöglichen. Eine Alternative sind CO2-Pumpen, die komprimiertes Kohlendioxid nutzen. Für unterwegs sollten Fahrerinnen und Fahrer eine Minipumpe mitführen, denn die kompakten Pumpen können am Fahrradrahmen befestigt werden und bei einer Panne den Reifendruck schnell wiederherstellen.

     

    Schläuche

    Ein Fahrradschlauch liegt innen im Reifen und dient dazu, die Luft zu halten. Hochwertige Schläuche bestehen aus strapazierfähigem Gummi und sind in verschiedenen Größen passend zum Radtyp erhältlich. Wichtig vor dem Kauf: Achten Sie auf die verschiedenen Ventilarten, damit Pumpe und Schlauch zusammenpassen. Die drei Grundtypen sind das Dunlop-Ventil, das Sclaverand-Ventil (auch Presta-Ventil genannt) und das Schrader-Ventil (vor allem für Reiseräder, sonst eher für Autoreifen).

     

    Reifen

    Hochwertige Reifen bieten eine ausgewogene Kombination aus Grip, Stoßdämpfung und Haltbarkeit. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Gelände- und Straßenbedingungen gerecht zu werden. Es gibt Reifen für den Stadtgebrauch, aber auch Mountainbike-Reifen mit Profil für Geländefahrten und Rennradreifen für Sportlerinnen und Sportler.



    Weiteres Fahrradzubehör: Trinkflaschen, Handyhalterungen, Klingeln und mehr

    Es gibt eine Vielzahl weiterer Zubehörelemente, darunter Fahrradcomputer, um alle wichtigen Daten während der Fahrt im Blick zu behalten. Auch Handyhalter gehören zum häufig genutzten Fahrradzubehör, sodass das Smartphone sicher am Lenker befestigt werden kann. Für musikalische sorgt ein Fahrradradio.

    Nicht zu unterschätzen ist die Wichtigkeit von Trinkflaschen, die direkt am Bike befestigt werden können und das Nutzen einer Klingel als akustisches Warnsignal, um andere Verkehrsteilnehmer schnell auf sich aufmerksam zu machen.

    Wer das Bike auch bei schlechtem Wetter beispielsweise für ein heimisches Cardiotraining nutzen möchte, kann Rollentrainer erwerben. Dieses Fahrradzubehör wird indoor aufgestellt und ermöglicht eine realistische Fahrsimulation zu jeder Tages- und Jahreszeit.


    Tipp: Sattelstützen

    Die Stützen verbinden den Sattel mit dem Sattelrohr und können als hochwertige Modelle beispielsweise absenkbar sein, um die Sitzposition verschiedenen Anforderungen (Alltagsstrecke, Sport etc.) anzupassen.