Gartengeräte

Richtige Gartengeräte sorgen für einen gepflegten Rasen

Ein gepflegter Garten ist für viele eine echte Erholungsoase. Doch neben dem Erholungseffekt gibt es auch immer etwas zu tun. Gartengeräte helfen, diese Arbeiten gründlich zu erledigen – so werden Pflichten, wie Rasen mähen oder Baumarbeiten, fast zur Entspannung, frische Luft inklusive!

+

Alles für die richtige Pflege Ihres Gartens

Der Rasen bildet oft das Herzstück eines Gartens. Die richtigen Gartengeräte sorgen dafür, dass er nicht zum Ärgernis wird, denn nur ein gepflegter Rasen bietet einen schönen Blickfang. Regelmäßige Bewässerung und der Einsatz des Rasenmähers gehören zur grundlegenden Pflege. Sie vermeiden so kahle oder dunkle Flecken. Für einen Rasenmäher lohnt sich ein umfassender Vergleich, um die unterschiedlichen Produkte und Ausstattungen kennenzulernen. Mit einem Elektro Rasenmäher aus der Bosch Reihe entscheiden Sie sich beispielsweise für ein sehr kraftvolles Gerät. Mit dem Motorsystem Powerdrive ausgestattet, werden auch schwierige Untergründe gut und gleichmäßig beschnitten, so dass der Rasen homogen satt wirkt. Gartengeräte dieses Herstellers fahren auch sicher bis an die Kante Ihrer Grünfläche, dank eingebauten Rasenkamm geht das ganz reibungslos! Neben unterschiedlichen Antrieben wie Elektro, Benzin oder Akku sollte die Größe Ihrer Rasenfläche ein Auswahlkriterium für Ihren Rasenmäher sein. Während für kleinere Flächen ein kleines und leichtes Gerät völlig ausreicht, kommen für größere Rasenflächen leistungsstarke Gartengeräte zum Einsatz. Auch kombinierte Varianten wie bei einem Set Benzin-Rasenmäher mit Rasentrimmer machen Sinn, wenn Sie Flächen bis 1000 qm bearbeiten wollen. Solche Kraftpakete können dann auch so einiges:

  • Mehrfach-Radantriebe erleichtern das Handling auf schwierigen Untergründen
  • Unterschiedliche Schnitthöheneinstellungen sorgen für ein einheitliches Bild Ihres Rasens
  • Auch feuchtes Gras kann bearbeitet werden: Große Hinterräder und ACC-System bei vielen Modellen
  • Die Füllstandanzeige informiert rechtzeitig, wenn das Fassungsvermögen vom Hardtop Fangsack erschöpft ist
  • Rückenschonende Haltung durch höhenverstellbare Holme mit Schnellspann-Klappfunktion und Softgrip wird gefördert
  • Mit Deckwaschdüsen ist eine einfache Reinigung möglich
  • Frontstoßfänger und ergonomischer Pultgriff für sicheres Handling

Im Conrad Onlineshop finden Sie viele weitere Informationen sowie Abbildungen zu über 260 Rasenmähern und dem entsprechenden Zubehör. Da finden Sie garantiert die richtige Unterstützung für Ihren Garten und sorgen somit dafür, dass er auch zukünftig eine Wohlfühloase bleibt.

Roboter erleichtern Arbeit! Gartengeräte online kaufen

Neben dem Schnitt sind oft auch Gartengeräte wie Vertikutierer, Rasentrimmer und Rasenscheren nötig, um das erwünschte Resultat bei Ihrem Rasen zu erzielen. Aber haben Sie schon mal über die Möglichkeit nachgedacht, die Basics von einem Roboter übernehmen zu lassen? Während Sie an den Sträuchern arbeiten, die Rosen schneiden oder einfach faul auf der Terrasse sitzen, können diese Gartengeräte Ihre Arbeit tun. Gardena hat dazu einige Produkte entwickelt. Wie funktioniert das nun? Der Roboter mäht eigenständig nach dem Zufallsbewegungsprinzip, findet ohne Hilfe in die Ladestation zurück und startet nach einer Aufladezeit zu neuen Taten. Durch ein Begrenzungskabel zeigen Sie diesem Gartengerät, wo sich sein Arbeitsfeld befindet und sogar die Arbeitszeiten können programmiert werden. Gartengeräte erreichen heute eine ganz neue Dimension und können eine echte Entlastung bieten. Alles, was für Sie übrig bleibt, ist möglicherweise mit dem Besen die Kanten am Weg zu reinigen. Insbesondere für ältere Menschen sind Gardena Robots eine sinnvolle Anschaffung!

Die Qual der Wahl - Conrad Onlineshop bietet große Auswahl an Gartengeräten

Was auch immer Sie für die Pflege Ihres Gartens benötigen. Im Conrad Onlineshop finden Sie in unterschiedlichen Kategorien die passenden Gartengeräte. Dabei wurde hier auch an eine große Auswahl beim Zubehör gedacht. Ein Besuch lohnt sich also! Überzeugen Sie sich von unserem Service und lassen Sie sich für kommende Gartenarbeiten inspirieren. Und wenn der gewünschte Artikel gefunden ist, bestellen Sie ihn gleich online. Einfach Bestellung für Ihre Gartengeräte auslösen und alles bequem nach Hause liefern lassen. Wer außerdem regelmäßig über Produkte, Neuigkeiten und Aktionen informiert werden möchte, kann sich einfach zum Newsletter anmelden und hält so unkompliziert Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nach oben