H0 Fahrzeuge, Figuren

Spur H0: Gleise, Lokomotiven und Modellbahn Zubehör im Miniaturformat

Das Wichtigste zum Kauf von H0 Modelleisenbahnen

  • H0 ist eine Nenngröße aus der Modellbaubranche. H0 Modelle und Gleise sind ihren Vorbildern aus der Realität in einem Maßstab von 1:87 nachempfunden. 
  • Alle H0 Gleise haben einen Maßstab von 1:87. Dennoch gibt es in der Spurweite kleine Unterschiede. Neben der Normalspur H0 gibt es die Meterspur H0m (12 mm) und die Schmalspur H0e (9 mm). 
  • H0 ist der beliebteste Längenmaßstab in der Modellbaubranche. Demnach gibt es auch jede Menge unterschiedliche Lokomotiven, Züge, Landschaftsbauten, Gebäudemodelle und weitere Artikel im CONRAD Online Shop. Berücksichtigen Sie beim Kauf, dass einige Modelle als Bausatz geliefert werden und selbst noch zusammengefügt werden müssen. 

Was macht die Spur H0 aus?

H0 ist eine Normgröße aus dem Modellbau. Neben H0 gibt es in der Modellbaubranche weitere Nenngrößen, zum Beispiel 1, 2, 0, TT, N oder Z. Jede Nenngröße bezeichnet einen bestimmten Maßstab, in dem Objekte aus der Realität als Modell abgebildet werden. Bei der Normgröße H0 beträgt der Maßstab zum Beispiel 1:87. Die genauen Maßstäbe und Abmessungen der Nenngrößen sind in den NEM (Normen Europäischer Modellbahnen) festgelegt. 

Die Geschichte der Spur H0

Die ersten Modelleisenbahnen gehen auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Damals wurden Modelleisenbahnen und Gleise vorwiegend im Maßstab 1:45 abgebildet. Sie waren damit noch deutlich größer als die heute allseits bekannten Tischeisenbahnen. Der Wunsch nach kleineren Modelleisenbahnen, die besser in kleine Wohnungen passen, war jedoch allgegenwärtig. Deshalb gab es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erste kleinere Modellbausätze. Nach dem Krieg löste die neue Nenngröße H0 dann den bisher marktdominierenden Längenmaßstab 0 ab. Heute ist H0 die mit Abstand am weitesten verbreitete Normgröße in Deutschland. Sie hat einen Marktanteil von 70 Prozent. 

Welche H0-Typen gibt es? 

H0 bildet seine Vorbilder aus der Realität in einem Verhältnis von 1:87 maßstabsgetreu ab. Dennoch gilt es, verschiedene Unterkategorien zu unterscheiden, denn nicht jede Modellbahnspur ist gleich breit. Man unterscheidet stattdessen zwischen den Kategorien Normalspur, Meterspur und Schmalspur. Die Gleise sind unterschiedlich breit und damit auch für unterschiedliche Fahrzeuge und Waggons geeignet. Eine Meterspur ist zum Beispiel in Wirklichkeit einen Meter breit. Im Verhältnis 1:87 bedeutet das also, dass eine Meterspur im Modellbau 12mm in der Breite einnimmt. Sie ist unter anderem für Miniaturausgaben von Personenwagen, Packwagen oder offene Güterwagen geeignet. 

Alle H0-Typen, ihre Merkmale und Einsatzbereiche auf einen Blick: 

Spur / Bezeichnung Gleis Spurweiten Geeignete Modellbahnen
H0 / Normalspur 16,5 mm z. B. Züge, Lokomotiven, Gepäcktriebwagen
H0m / Meterspur 12,0 mm z. B. Züge, Lokomotiven, Gepäcktriebwagen
H0e / Schmalspur 9,0 mm z. B. Personenwagen, Schmalspurbahnen, Schotterwagen

Was ist beim Spur H0 Kauf zu beachten?

Wer bereits eine Modelleisenbahn hat und sich nur einige Zubehörteile zulegen möchte, sollte beim Kauf auf die Unterscheidung zwischen Normalspur, Meterspur und Schmalspur achten. Prüfen Sie, ob die gewünschten Züge, Waggons oder Gleise zu den vorhandenen Ausführungen passen. Darüber hinaus gilt es, weitere Faktoren beim Kauf zu berücksichtigen:

Spur H0 Fahrzeuge 
Bei den H0 Fahrzeugen unterscheidet man zunächst Züge und Lokomotiven. Die alten Dampflokomotiven sind besonders stylisch und beliebt und dürfen eigentlich bei keiner Modellbahn fehlen. Neben den altertümlichen Lokomotiven gibt es aber auch moderne Züge und ICEs im Miniaturformat. Stöbern Sie einfach durch das große Produktsortiment und finden Sie einen Zug oder eine Lokomotive noch Ihren Vorstellungen. Zudem können Sie ein oder mehrere Waggons an das Gefährt anhängen. In unserem CONRAD Online Shop finden Sie Personenwaggons, Gepäckabteile, Schotterwagen und viele weitere Waggons. Prüfen Sie, ob Waggons, Züge und Lokomotiven zu den vorhandenen Spurbreiten passen.

Neben den Spur H0 Fahrzeugen gibt es weitere H0 Gefährte, zum Beispiel Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren, PKWs, LKWs, Busse und vieles mehr. Da diese Fahrzeuge keine Spur benötigen, müssen Sie hier nicht auf die Kennzeichnungen H0, H0e und H0m achten. Stellen Sie lediglich sicher, dass es sich um ein H0 Modelle handelt, damit es im Größenverhältnis zum Rest Ihrer Modellbahn passt. 

Gebäudemodelle und weitere Zubehör Artikel
Eine Modellbahn ist erst so richtig schön, wenn sie in ein tolles, kreatives Ambiente eingefügt wird. Das passende Zubehör im Verhältnis 1:87 finden Sie bei CONRAD. Entdecken Sie in unserem Produktsortiment verschiedene Gebäude, Miniaturfiguren, Lichtsignale, Landschaftsbauten, Zäune und weitere Artikel, die Ihre Modellbauwelt lebendig und realitätsnah machen.

Bausätze / fertige Modelle 
Einige Modellbaufahrzeuge werden Ihnen als Bausätze geliefert. Hier müssen Sie die Einzelteile selbst noch zusammenfügen. Leidenschaftliche Bastler kommen mit einem Bausatz genau auf Ihre Kosten. Beachten Sie, dass Sie unter Umständen spezielles Modellbauzubehör benötigen, wenn Sie die einzelnen Teile selbst zusammenfügen möchten. Wer handwerklich nicht so geschickt ist, entdeckt im CONRAD Online Shop auch Fahrzeuge und andere Modelle, die bereits fertig zusammengefügt sind. Dank der praktischen Filteroptionen im Shop können Sie diese Artikel leicht selektieren. 

Bauart 
Wer sich eine H0 Lokomotive zulegen möchte, sollte außerdem die Bauart berücksichtigen. Je nach Gefallen können Sie sich zwischen folgenden Bauarten entscheiden:

  • Dampflok
  • Diesellok
  • Elektrolok
  • Triebwagen

Stromsystem 
Beachten Sie, welches Stromsystem für den Antrieb der H0 Fahrzeuge genutzt wird. Grundsätzlich finden Sie in den Produktbeschreibungen die Bezeichnungen AC und DC. AC steht für "alternating current" und bezeichnet Wechselstrom. Es gibt aber auch Gleichstrommodelle, die mit dem Kürzel DC für "direct current" gekennzeichnet sind. 


Welche Hersteller und Marken gibt es? 

 
 
  • Fleischmann
  • Liliput
  • Mehano
  • Märklin
  • Piko
  • Roco
  • Trix
  • u.v.m.


Fazit: So kreieren Sie sich die perfekte H0 Modelleisenbahn 

Spur H0 Modelleisenbahnen sind in Deutschland der Renner unter den Modelleisenbahnen. Sie bilden reale Objekte in einem Maßstab von 1:87 ab. Damit sind Sie relativ klein und eignen sich großartig als Tischeisenbahn. Neben H0 gibt es in der Modellbaubranche weitere Nenngrößen, die kleinere oder größere Maßstäbe abbilden. Dennoch ist die H0 Spur seit vielen Jahren unangefochtener Marktführer. 70 Prozent aller verkauften Modellbauteile sind im Maßstab 1:87 gefertigt.

Im CONRAD Online Shop können Sie sich Ihre komplette H0 Modelleisenbahn zusammenstellen. Sie entdecken im Online Shop viele verschiedene Fahrzeuge, Lokomotiven, Gebäudemodelle, Gleise, Lichtsignale, Landschaftsbauten, Miniaturfiguren und vieles mehr. Mit dem passenden Zubehör können Sie sich eine tolle, kreative und realitätsnahe Modellbahn zusammenstellen. Achten Sie beim Kauf der Einzelteile darauf, dass die Artikel im der Nenngröße H0 gefertigt sind und somit im Maßstab zum Rest Ihrer Modelleisenbahn passen. Berücksichtigen Sie außerdem, dass einige Züge und Waggons mit den Bezeichnungen H0e und H0m spezielle Spurweiten haben.

Bastler und handwerklich Begabte mögen Bausätze, bei denen die Modelle in Einzelteilen zugestellt werden. Wer einen Bausatz zusammenbauen möchte, benötigt teilweise spezielles Modellbauwerkzeug. Auch dieses finden Sie im CONRAD Online Shop. Wer nicht so gern bastelt, sollte beim Kauf darauf achten, dass das Modell bereits fertig zusammengebaut ist.

Nach oben