Sie benötigen einen einfachen Sensor zur Drehzahlmessung? Oder einen prellfreienSchalter für einen Schaltkreis? Dann suchen Sie einen von unseren Hall-Sensoren. Wasdieser genau ist und wie er funktioniert, erfahren Sie in unserem Expertenwissen.

Wissenswertes rund um Hall-Sensoren

Was ist ein Hall-Sensor?

Unter Hall-Sensoren, auch Hall-Sonden genannt, werden verschiedene aktive Bauelemente zusammengefasst, die alle auf dem Hall-Effekt, benannt nach dem amerikanischen Physiker Edwin Hall, beruhen: Der Effekt beschreibt das Entstehen von elektrischer Spannung in einem Leiter, wenn dieser sich in einem Magnetfeld befindet und gleichzeitig von Strom durchflossen wird. Die auftretende Spannung kann von dem Bauteil gemessen werden. So kann der Sensor sowohl zur Messung von Magnetfeldern als auch ab einer gewissen Magnetfeldstärke als elektrischer Schalter eingesetzt werden.
 

Wie funktionieren die Sensoren?

Einfacher Hall-Sensor mit Ausgängen, die gleichzeitig die Lötanschlüsse zur Anbringung sind.
Einfacher Hall-Sensor mit Ausgängen, die gleichzeitig die Lötanschlüsse zur Anbringung sind.

Der Sensor nutzt den Hall-Effekt, um die entstehende Spannung messbar zu machen oder auf ein Magnetfeld zu reagieren. Der Aufbau der Sonden ist in der Grundform simpel: Sie bestehen aus einer kleinen Halbleiterplatte und Anschlüssen für die Stromversorgung, für die Masse und einen Ausgang für das Signal. Der Ausgang der Signalspannung wird meistens mit dem Masseausgang der Stromversorgung zusammengelegt. Wird der Halbleiter mit Strom durchflossen, kann das Signal über den Ausgang abgegriffen werden. Neben der Standardform gibt es jedoch eine Vielzahl anderer Formate. So besitzen Sensoren für komplexere Aufgaben noch weitere Bestandteile, die die Einsatzfähigkeit der Sonden etwa durch stabilere Signalausgabe erweitern und an die die Form der Sensoren angepasst wird.

Wo werden die Hall-Sonden eingesetzt?

Die Hall-Effekt-Sensoren besitzen aufgrund ihrer simplen Funktionsweise und gleichzeitiger großer Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten ein weit gefächertes Einsatzspektrum. Dieses reicht von kontaktlosen Schaltern über den Einsatz als Drehzahlmesser oder in digitalen Kompassen bis hin zur Kommutierung von Gleichstrommotoren. Hall-Sensoren finden sich daher in einer Vielzahl von unterschiedlichen Industriegeräten. Sie werden aber auch in Haushaltsgeräten oder bei Hobbyarbeiten, etwa im technischen Modellbau oder beim Löten, verwendet.

Was sind wichtige Merkmale beim Kauf der Hall-Sensoren?

Aufgrund der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten ist auch die Varianz an verfügbaren Hall-Sonden sehr groß. Um das richtige Bauteil für Ihr Vorhaben zu finden, sollten Sie auf die folgenden Kriterien achten.

Hall-Sensoren existieren in einer Vielzahl von Formen: Hier ein runder Sensor, mit Flansch und Kabelausgängen.
Hall-Sensoren existieren in einer Vielzahl von Formen: Hier ein runder Sensor, mit Flansch und Kabelausgängen.

Betriebsspannungs-/ Messbereich

Um den sicheren und fachgerechten Einsatzder Hall-Effekt-Sonden zu garantieren, sind die Betriebsdaten des Sensors elementar wichtig. Hierbei müssen vor allem die Kennzahlen des Betriebsspannungsbereiches und des Messbereiches berücksichtigt werden. Die Betriebsspannung zeigt an, wie hoch die Spannung einerseits sein muss, damit der Sensor funktioniert, andererseits, wie hoch sie sein darf, bevor er Schaden nimmt oder nicht mehr richtig funktioniert. Ähnlich verhält es sich mit dem Messbereich. Dieser zeigt an, welche Spannung der Sensor als Signal ausgeben kann.

Gehäuse und Ausgänge

Je nach Art des Sensors ist die Form und damit das Gehäuse bereits vorbestimmt. Dennoch sollte hier auf die benötigten Anbringungsmöglichkeiten etwa durch Befestigungsflansche geachtet werden. Bei kleineren Sonden kann die Anbringung auch über die Ausgänge geschehen. Dabei sollte berücksichtigt werden, ob diese in Form von zum Beispiel Steckern, einem Kabel oder als Lötstelle vorliegen.

Polarität

Hall-Effekt-Bauteile können bipolar oder unipolar ausgelöst werden. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, ob der Sensor die richtige polare Ausrichtung in Bezug auf Nord- und Südpol besitzt oder ob ein bipolarer, also durch beide Pole auslösbarer, Sensor erforderlich ist.

Ausgabesignal

Das Ausgabesignal kann entweder digital oder analog gegeben werden. Je nach Verwendung ist eines der beiden erforderlich: Bei manchen Sensoren kann zwischen beiden Ausgabearten gewählt werden, andere besitzen nur eine der Möglichkeiten. Daneben können latching oder non-latching Hall Sensoren gewählt werden. Latching Sonden geben nach einer Aktivierung immer das gleiche Signal aus, während non-latching Sensoren nur bei Aktivierung ein Signal ausgeben.

Diese Kriterien sind die grundlegend relevanten Aspekte, die Sie beim Kauf eines Hall-Sensoren beachten sollten. Daneben gibt es jedoch aufgrund der vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten eine Reihe weiterer Faktoren, die die Sonden für spezielle Einsätze prädestinieren. Auch diese finden Sie in unserem Onlineshop.

Nach oben