In höchsten Tönen gelobt: Lautsprecher-Boxen

Hochwertige HiFi-Lautsprecher bieten viele Möglichkeiten: Sie können die Boxen in eine bestehende Heimkinoanlage integrieren, sich ein neues Sound-System aufbauen oder an Ihre Stereo-Anlage anzuschließen. Der Conrad Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie sich Konzert und Kino-Feeling direkt nach Hause holen.

 


HiFi Lautsprecher-Boxen für perfekten Hörgenuss zu Hause

Mit hochwertigen HiFi Lautsprecher-Boxen können Sie sich das Kinofeeling direkt ins heimische Wohnzimmer holen. Sie haben die Möglichkeit, die Boxen in eine bestehende Heimkinoanlage zu integrieren, sich ein neues Sound-System aufzubauen oder die Boxen an Ihre Stereo-Anlage anzuschließen. Beim Kauf einer oder mehrerer HiFi Lautsprecher-Boxen gilt es, ein paar Kriterien zu berücksichtigen. Was Sie alles wissen müssen, erklären wir Ihnen nachfolgend. Lautsprecherboxen sind als Paar oder einzeln erhältlich. Wer das passende Modell für seine Bedürfnisse gefunden hat, muss nicht lange warten. Dank schnellem Paketversand und zuverlässiger Lieferung, werden Ihre neuen HiFi Lautsprecher-Boxen schon bald bei Ihnen daheim eintreffen.

Was sind HiFi Lautsprecher-Boxen?

Lautsprecher wandeln elektronische Signale in mechanische Schwingungen um. Diese mechanischen Schwingungen werden als Schall hörbar. Lautsprecher werden vorwiegend zur Wiedergabe von Musik und Sprache eingesetzt. Neben den großen HiFi Lautsprecher-Boxen gibt es auch minimalistische Varianten, die in das Ohr eingesteckt werden können. HiFi steht für High Fidelity und bezeichnet einen Qualitätsstandard für Audio-Wiedergabegeräte.
Lautsprecher besten aus einer Membran, einem Antrieb und einer Verbindung zwischen Antrieb und Membran. Das Verbindungselement ist meist eine Sicke oder Zentrierspinne. Die Membran wird über ein elektromagnetisches Feld, zum Beispiel durch eine Schwingspule und einen Magneten in Bewegung versetzt. Sie schwingt hin und her. Diese Bewegungen erzeugen nun hörbare Schallwellen.

Vor- und Nachteile eine Lautsprechers gegenüber einer Kompaktanlage

Vorteile Nachteile
bessere Klangqualität aufwändigere Installation
differenzierteres Klangbild Sound-System und Stereo-Anlage benötigen mehr Platz
größeres Raumfeld  
kann an eine Stereo-Anlage angeschlossen oder in ein Sound-System integriert werden  

Die Geschichte des Lautsprechers

Die ersten Lautsprecher wurden bereits in den 1860er Jahren entwickelt. Damals gab es rein mechanische Konstruktionen. Das erste Patent für elektrodynamische Lautsprecher wurde 1878 an Werner von Siemens vergeben. Erste moderne Lautsprecher mit Verstärker wurden aber erst nach dem ersten Weltkrieg entwickelt. Der Engländer Sir Oliver Lodge stellte ein solches Gerät auf der Berliner Funkausstellung 1925 vor.

Welche HiFi Lautsprecher-Boxen gibt es?

Bei den HiFi Lautsprecher-Boxen unterscheidet man Centerlautsprecher, Regallautsprecher und Standlautsprecher. Regallautsprecher sind kleinere, kompakte Lautsprecher, die auf dem Regal Platz finden können. Sie können in einem Sound-System als Front- oder Surround-Lautsprecher agieren. Standlautsprecher sind größer und verfügen über ein beeindruckendes Klang- und Bassvolumen. Aufgrund Ihrer Größe werden Sie nicht im Regal platziert, sondern stehen aufrecht im Raum. Sie können ebenso gut in ein Sound-System integriert werden wie Regallautsprecher. Centerlautsprecher haben eine besondere Funktion im Sound-System. Sie geben die meisten Toninformationen weiter und sind für die Wiedergabe von Sprache zuständig. Der Centerlautsprecher gilt als wichtigste HiFi Box und ist von großer Bedeutung, wenn man ein ausgewogenes Klangbild erzeugen möchte. Wer sich ein hochwertiges Heimkino aufbauen will, darf auf einen guten Centerlautsprecher nicht verzichten.

Was ist beim Kauf einer HiFi Lautsprecher-Box zu beachten?

Sie möchten sich ein Paar Lautsprecher-Boxen zulegen, wissen aber nicht genau, auf welche Kriterien Sie genau achten sollen? Wir verschaffen Ihnen Klarheit. Berücksichtigen Sie einerseits, ob es sich um einen Ein- oder Mehrwege-Lautsprecher handelt. Mehrwege-Lautsprecher, also zum Beispiel Zwei-Wege- oder Drei-Wege-Boxen, reduzieren Klangverfärbungen und erzeugen eine wesentlich bessere Klangqualität. Beachten Sie außerdem Größe, Frequenz, Belastbarkeit und Gehäusematerial des Audiogeräts.

Das Wichtigste zum Kauf von Lautsprecher-Boxen

  • HiFi Lautsprecher-Boxen sind Wandler, die akustisch wahrnehmbaren Schall erzeugen.
  • Es gibt Regal- und Standlautsprecherboxen sowie Centerlautsprecher, die bei einem Sound-System eine wichtige Funktion einnehmen.
  • Wer sich ein Paar HiFi Lautsprecher-Boxen zulegen möchte, sollte beim Kauf einige Kriterien berücksichtigen, darunter die maximale Musikbelastbarkeit, den Frequenzbereich, das Gehäusematerial, die Größe sowie die Linearität des Frequenzgangs. Was genau die einzelnen Kriterien beinhalten und worauf Sie beim Kauf achten müssen, erklärt Ihnen CONRAD nachfolgend.

Frequenzgang

Im Idealfall gibt ein Lautsprecher alle Hörbereiche gleich laut wieder. In der Praxis ist dies nicht immer der Fall. Kleine Abweichungen bis plus/minus 2 Dezibel sind für das menschliche Ohr nicht weiter störend. Sobald die Abweichungen aber größer sind, werden sie als unangenehm wahrgenommen und führen zu Klangverfärbungen. Je geringer die Abweichungen in der Lautstärke sind, desto linearer ist der Frequenzgang und desto besser ist die Klangqualität des Lautsprechers. Abweichungen können durch Mehrwege-Lautsprecherboxen auf ein Minimum reduziert werden. Beachten Sie beim Kauf Ihrer Lautsprecherbox deshalb, ob es sich um einen Ein-, Zwei- oder Drei-Wege-Lautsprecher handelt.

Belastbarkeit (Musik)

Die Musikbelastbarkeit oder Maximalbelastbarkeit eines Lautsprechers beschreibt die kurzfristige Impulsbelastbarkeit, die ein Lautsprecher für zwei Sekunden ohne Materialschäden bewältigen kann. Die maximale Belastbarkeit beträgt bei den meisten Lautsprechern zwischen 100 und 300 Watt. Lautsprecher können nicht vor Überlastung geschützt werden, indem man einen leistungsschwächeren Verstärker auswählt. Sinnvoller ist es, die Verstärkernennleistung höher zu wählen als die Belastbarkeit des Lautsprechers. So ist zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung geringer.

Frequenz

Bei den Lautsprechern unterscheidet man Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner und verschiedene Zwischenkategorien. Tieftöner geben, wie der Name schon sagt, tiefe Töne im Frequenzbereich zwischen 20 und 2.500 Hz wieder. Hochtöner dagegen geben hohe Töne bis 40.000 Hz wieder. Nicht jeder Lautsprecher kann alle Töne erzeugen, deshalb sind in den HiFi Boxen meist mehrere Lautsprecher verbaut, die dann das gesamte Tonspektrum abdecken können. Alle Lautsprecher-Boxen, die Sie im CONRAD Online Shop finden, geben ein breites Spektrum an Frequenzen wieder.

Gehäusematerial

Die beste Klangqualität gewährleisten Lautsprecher-Boxen aus natürlichen Materialien wie Holz oder Aluminium. Kunststoff-Boxen haben eine große Eigenresonanz, die den Klang häufig verfälscht. Greifen Sie deshalb lieber zu einer Box aus Holz, MDF, HDF oder Aluminium.

Größe und Volumen

Größere Boxen haben meist ein größeres Bassvolumen und häufig auch einen besseren Klang. Letzteres ist von vielen Faktoren abhängig, sodass die Größe einer Box nicht pauschal mit der Klangqualität in Verbindung gebracht werden kann.

Welche Hersteller und Marken gibt es?

Fazit: So finden Sie die passenden HiFi Lautsprecher

Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich HiFi Boxen zulegen möchte. Sehr häufig ist der Kauf in dem Wunsch begründet, ein tolles Heimkino mit Subwoofer und mehreren Lautsprecher Boxen aufzubauen. Wenn Sie sich ein Sound-System gönnen möchten, sollten Sie genau darauf achten, um welchen Lautsprecher-Typ es sich handelt. Es gibt spezielle Centerlautsprecher, die im Sound-System eine wichtige Funktion einnehmen. Darüber hinaus finden Sie im CONRAD Online Shop Stand- und Regallautsprecher, die als Front- und Surround-Lautsprecher fungieren können.
Die verschiedenen, auf dem Lautsprechermarkt verfügbaren HiFi Lautsprecher-Boxen unterscheiden sich in Ihrer Klangqualität und dem Bassvolumen stark voneinander. Einerseits ist die Größe des Lautsprechers dafür verantwortlich, es gibt aber noch viele weitere Faktoren, die die Klangqualität beeinflussen, zum Beispiel die Linearität des Frequenzgangs. Kaufen Sie sich einen Zwei- oder Drei-Wege-Lautsprecher, denn hier werden Klangverfärbungen auf ein Minimum reduziert.
Achten Sie beim Kauf Ihres neuen Lautsprechers außerdem auf das Gehäusematerial. Gehäuse aus natürlichen Materialien haben eine geringere Eigenresonanz und damit eine bessere Klangqualität

Nach oben