Mit Homematic IP bietet eQ-3 ein modernes Hausautomatisierungssystem, das sich durch Zuverlässigkeit, einfache Installation, leichte Nachrüstbarkeit und ein breites Gerätesortiment auszeichnet. Es basiert auf dem Internetprotokoll IPv6, arbeitet drahtlos und deckt die Bereiche Raumklima, Licht und Sicherheit ab. Dieser Ratgeber zeigt, wie Sie Ihr Zuhause mit Homematic IP im Handumdrehen in ein echtes Smart-Home verwandeln.

 

 

Wissenswertes zu Homematic IP: IPv6-Technik für smarten Wohnkomfort

Modernes Smart-Home-System für Selbermacher

Homematic IP ist die cloudbasierte Variante des seit Jahren bewährten Homematic-Systems von eQ-3. Im Vordergrund steht eine flexible Steuerung aller Smart-Home-Geräte über das Handy. Gedacht ist die IP-Version von Homematic für Nutzer, die schnell ans Ziel kommen möchten und denen ein hoher Bedienkomfort wichtig ist. Davon profitieren Sie bereits bei der Einrichtung ohne Fachkenntnisse. Zum Loslegen brauchen Sie nicht mal einen Computer: Mit der Homematic-IP-App auf Ihrem Smartphone scannen Sie die QR-Codes auf den Homematic-IP-Komponenten – schon sind etwa Lichtschalter, Bewegungsmelder oder Temperatursensor angelernt und einsatzbereit. Die Gratis-App gibt’s für Android und iOS. Über die App, die einzelnen Geräte und eine optionale Schlüsselfernbedienung steuern Sie Ihre Anlage im Alltag.

Die meisten Geräte aus dem Angebot von Homematic IP konfigurieren sich beim Anlernen von selbst. Dabei hilft die Einteilung des gesamten Wohnbereichs auf Raumebene. Haben Sie etwa eine Funksteckdose in einem Zimmer eingerichtet und fügen dann einen Lichtschalter hinzu, wird er automatisch zum Ein- und Ausschalten der Steckdose eingerichtet. Auch die Temperatur eines neuen Heizungsthermostats folgt ohne Programmierung dem Wärmeverlauf der bereits vorhandenen Raumthermostate - so, wie Sie es von einem guten Plug-&-Play-System erwarten dürfen. Bei Bedarf sind auch komplexe geräteübergreifende Automatisierungsabläufe für Haus und Garten möglich.

Access Point mit sicherem Fernzugriff

Die Kommunikation mit dem kabellosen Home Control Access Point als Bindeglied ist funkbasiert und arbeitet im störunempfindlichen Frequenzband um 868 Megahertz. Sie brauchen daher keine zusätzlichen Kabel zu verlegen , was in Eigenheimen und Mietwohnungen vorteilhaft ist.

Der Access Point nutzt das zukunftsweisende IPv6-Adresssystem, um Komponenten wie Thermostate oder Kontaktsensoren anzusprechen. Er ist über das Internet mit der eigentlichen Homematic-Zentrale namens Cloud-Service verbunden, setzt also eine ständige Internetanbindung voraus. So ist ein flexibler Fernzugriff über die App auch von unterwegs fest eingebaut. Die Kommunikation mit der Cloud-Zentrale läuft vollständig verschlüsselt und damit abhörsicher ab. Um zu sehen, ob zu Hause alles in bester Ordnung ist, genügt ein Blick auf Ihr Smartphone – ein sicheres Gefühl, selbst wenn Sie tausende Kilometer weit entfernt sind.

Welche Vorteile bietet Homematic IP?

  • Große Gerätevielfalt: Die Modulauswahl umfasst Funk-Rauchwarnmelder, Schalter, Bewegungsmelder, Sensoren für Fenster- und Türgriffe, Alarmsirenen und mehr.
  • Schnell einsteigen: Starter Sets wie das Funk-Heizungssteuerung-Set oder das Funk-Sicherheits-Set Plus enthalten alle nötigen Komponenten für den Start ins eigene Smart-Home.
  • Einfache Bedienung: Die Homematic-IP-App ist übersichtlich aufgebaut und zeigt Ihnen alle IP-Komponenten raumweise im Überblick an.
  • Gesprochene Anweisungen: Steuern Sie Ihre Homematic-IP-Geräte auch mit Amazon Alexa auf Zuruf mit Kommandos wie „Alexa, schalte das Leselicht ein“.
  • Bidirektionale Kommunikation: Die Rückbestätigung aller Funkbefehle an Sensoren und Geräten sorgt für Sicherheit, sodass jederzeit Klarheit über den jeweiligen Gerätestatus herrscht.
  • Stromsparender Batteriebetrieb: Viele der Homematic-IP-Komponenten sind batteriebetrieben. Das vereinfacht die Nutzung der Geräte auch in Bestandsbauten.
  • Kompromisslose Sicherheit: Verschlüsselung und Authentisierung der Datenpakete mit den Algorithmen AES-128 und CCM, die auch im Online-Banking eingesetzt werden.
  • Keine Folgekosten, keine Vertragsbindung: Für die Nutzung von Homematic IP fallen keine Monats- oder Jahresgebühren an und Sie brauchen sich auch nicht zu registrieren.
  • Wahrung Ihrer Privatsphäre: Zu keinem Zeitpunkt müssen Sie in der App personenbezogene Daten wie Namen, Mailadresse oder Mobiltelefonnummer angeben.
  • Serverstandort Deutschland: Die Steuerung Ihres Homematic-IP-Systems läuft ausschließlich auf deutschen Servern und der Betrieb erfolgt komplett anonym.

Komfort-Automatisierung mittels Regeln

Ein Highlight der stark verbesserten HomeMatic IP-App für Ihr Smartphone ist der Menüpunkt „Automatisierung“. Darüber erstellen Sie mit wenigen Handgriffen individuelle Regeln rund um Ihre Wohnräume, die dann selbstständig ablaufen. Beispiel gefällig? „Wenn Fensterkontakt offen, dann Schaltsteckdose ein für 20 Minuten“ oder „um 22:30 Uhr Alarmmodus Hüllschutz aktivieren“. Eine weitere Regel kann die Gebäudeüberwachung dann am Morgen wieder ausschalten. Eine Regel besteht aus mindestens einem Auslöser, der eine oder mehrere Aktionen veranlasst. Dabei können Sie zusätzlich angeben, ob die Aktionen nur unter bestimmten Bedingungen – etwa ab einer bestimmten Raumtemperatur oder bei geschlossenen Fenstern – ausgeführt werden sollen.  

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

Das Licht dimmen, die Raumtemperatur regeln oder die Rollläden im Schlafzimmer öffnen: Bei HomeMatic IP ist dafür weder ein Druck auf einen Taster noch ein Griff zum Smartphone nötig. Sagen Sie einfach „Ok Google, stelle die Schlafzimmerheizung auf 23 Grad“ oder „Alexa, stelle Wohnzimmerlicht auf 50 Prozent“. Die Einbindung der Sprachassistenten von Amazon (Echo-Familie) und Google (Google Home) macht die Bedienung Ihrer Gebäudetechnik noch intuitiver. Auf Zuruf regeln Sie die Beleuchtung und Heizung, steuern Rollläden und Jalousien oder schalten die Raumüberwachung ein.

Gut zu wissen: Sicherheitsfunktionen verhindern eine Fremdsteuerung. Sie können beispielsweise selbst entscheiden, auf welche Geräte Ihr Sprachassistent zugreifen darf.

Welche Einsatzbereiche deckt Homematic IP ab?

Die Auswahl im Homematic-Gerätesortiment deckt nahezu jeden Bereich im Haus oder in der Wohnung ab und alle paar Monate werden zusätzliche Komponenten vorgestellt. Auch Dritthersteller dürfen eigene Produkte für das System entwickeln.

Licht

Steuern Sie die gesamte Beleuchtung innerhalb der einzelnen Wohnräume, im Garten und auf der Terrasse bequem per App. Das geht automatisch über Bewegungssensoren und Türkontakte beim Betreten oder Verlassen der Wohnräume, über Dämmerungssensoren oder nach Ihren individuellen Tageszeitvorgaben. Mit dem Homematic-IP-Schaltaktor zur Montage in Unterputzdosen lassen sich auch große Verbraucher wie Flur- oder Gartenlichtanlagen mit bis zu 16 Ampere bequem fernsteuern.

Raumklima

Raumklima-Geräte von Homematic IP erlauben eine bedarfsgerechte Steuerung der Heizkörper im gesamten Haus und ermöglichen dadurch eine Energiekostenersparnis um bis zu 30 Prozent. Tür- und Fensterkontakte erkennen, wenn Sie lüften, und senden ein Steuersignal, zum Runterregeln der Heizung. Es gibt auch leicht nachrüstbare Homematic-IP-Fußbodenheizungssteuerungen, bei denen die Signalsteuerung zwischen Wandthermostat und Fußbodenheizungsaktor kabellos erfolgt.

Sicherheit

Homematic IP warnt im Alarmfall und schreckt Einbrecher ab. Bei aktiviertem „Hüllschutz“ schlägt das System Alarm, falls Fenster oder Türen unautorisiert geöffnet werden. Ist der „Vollschutz“ aktiviert, werden zusätzlich Bewegungssensoren für den Innenbereich in die Überwachung einbezogen. Die Alarmfunktion Ihrer neuen Homematic-IP-Anlage lässt sich nach der Installation jederzeit über die Gratis-App oder die praktische Schlüsselbund-Fernbedienung scharf schalten.

VDE bestätigt Sicherheit von Homematic IP

Im Rahmen einer umfangreichen Prüfung wurde der hohe Sicherheitsstandard von HomeMatic IP vom VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.) zertifiziert. Das bedeutet: Homematic IP erfüllt wichtige Sicherheitsstandards und verhindert ein Mitlesen und Verändern aller übertragenen Daten durch Angreifer.

Das Hausautomatisierungssystem von eQ-3 ist das erste Smart-Home-System überhaupt, bei der die IT- und Datensicherheit sowie die Sicherheit des Funkprotokolls und damit die Ende-zu-Ende-Sicherheit durch das VDE-Prüfsiegel bescheinigt wurden. Die VDE-Zertifizierungumfasst im Einzelnen eine Überprüfung der Smartphone-App, der Cloud-Software und des Home Access Points als Gateway im Haus – und erstmalig auch die Zertifizierung des eingesetzten Funkprotokolls.

Ohne Kompromisse in Funktion und Sicherheit – die Homematic IP Produkte

Homematic IP
Access Point


Verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Produkten.

Homematic IP
Heizkörperthermostat


Erstetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen.

Homematic IP
Wandthermostat

Der Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor misst die Raumtemperatur da, wo Sie es möchten.

Homematic IP
Schaltsteckdose
 


Schaltet z.B. elektrische Heizungen, Beleuchtungen oder Alarmmelder.

Homematic IP
Fenster- und Türkontakt
 


Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster und Türen.

Homematic IP
Schalt-Mess-Steckdose
 

Misst zusätzlich Energieverbrauch, Leistung und Spannung.

Homematic IP
Wandtaster 2-fach
 


Schaltet den Energiesparmodus und dient als Paniktaster in der Sicherheitslösung.

Homematic IP
Tischaufsteller
 


Universeller Einsatz für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er Format.

Homematic IP
Bewegungsmelder
 


Alarmiert bei aktivierten Alarmmodus z.B. über eine Sirene und über die App.

Homematic IP
Schlüsselbund-Remote
 


Aktivierung und Schaltung von Alarmfunktionen und Licht per Tastendruck

Nach oben