Mit dem iDual-System von Müller Licht genießen Sie in jeder Situation das richtige Licht. Ersetzen Sie einfach vorhandene Leuchtmittel durch iDual-LED-Lampen und wählen Sie an der iDual-Fernbedienung die passende Beleuchtungsart: Entspannung, Arbeitslicht, Sonnenaufgang, Nachtlicht, Party...

Müller Licht iDual: LED-Lampen mit Fernbedienung

Für alle Situationen das richtige Licht einfach per Knopfdruck

iDual ist eines der wenigen anpassbaren Beleuchtungssysteme, das Ihnen verschiedene Weißlicht-Farben sowie eine freie Lichtfarbwahl bietet und sich komplett über die Fernbedienung steuern lässt, die jedem Starter-Kit beiliegt. Die iDual-Familie umfasst ein Sortiment an preisgünstigen smarten LED-Leuchtmitteln mit E27- und E14-Sockel sowie Tisch- und Klemmleuchten.

iDual bietet echtes Plug & Play. Sie benötigen für iDual weder ein WLAN noch Bluetooth, keine Verbindung zum Router oder Internet und auch keine Basisstation, Funkzentale oder einen Hub. Dementsprechend schnell ist das System installiert – einfach die vorhandenen Leuchtmittel durch iDual-Lampen ersetzen. Die bei vielen anderen Beleuchtungssystemen erforderliche Netzwerkeinrichtung und Konfiguration entfällt vollständig. Weiterer Vorteil: iDual funktioniert ohne Computer, Smartphone oder Handy. Das System ist daher eine gute Wahl für Nutzer, die ihre Beleuchtung am liebsten ausschließlich über einen Handsender steuern möchten. Die vorhandenen Lichtschalter lassen sich übrigens auch weiterhin zum Ein- und Ausschalten der Leuchten verwenden.

Welche Vorteile bietet iDual?

Die iDual LED-Lampen bieten eine flexibel einstellbare, natürliche anmutende Allgemeinbeleuchtung mit vier verschiedenen Weißlicht-Farben. Zur Auswahl stehen:

  • super-warmweiß (2200 Kelvin) für kerzenscheinähnliches Licht,
  • warmweiß (2700 Kelvin) für eine gemütliche Wohnfühlatmosphäre,
  • neutralweiß (4000 Kelvin) für konzentriertes, effektives Arbeiten und
  • kaltweiß (6500 Kelvin) für die Kontrastbeleuchtung.

Über die Systemfernbedienung passen Sie die Farbtemperatur des weißen Lichts nach Ihren Wünschen an. Über die Dimmertasten legen Sie stufenlos die Helligkeit fest.

Lust auf mehr Farbe? Dann wechseln Sie mit einem Fingerdruck zu einer individuellen Vollton- oder Pastellfarbe aus dem RGB-Spektrum. Ob Rot, Blau, Gelb, Grün oder eine Mischfarbe – Ihrer ganz persönlicher Wunschlichtfarbton ist nur einen Druck auf dem iDual-Handsender entfernt.

12 Lichtprogramme sorgen für mehr Abwechslung bei der Beleuchtung Ihrer Wohnräume. Das iDual-System beherrscht sogar Lichtszenen mit automatischem Farbwechsel.

  • Aufwachen: Mit 20 Minuten langem Aufhellen behutsam in den Tag starten.
  • Einschlafen: 30 Minuten langes Herunterdimmen erleichtert das Einschlafen.
  • Sonnenuntergang: Ein wärmender Sonnenuntergang aus Rot- und Gelbtönen.
  • Waldspaziergang: Gelbes und grünes Licht wie Sonnenstrahlen im Wald.
  • Romantik: Ein Spiel aus Violet- und Rottönen sorgt für verträumtes Licht.
  • Kaminfeuer: Wärmendes Lichtflackern wie bei einem echten Kaminfeuer.
  • Pastellfarben: Wechselnde Pastellfarben für eine sinnliche Stimmung.
  • Wasser: Blaues und weißes Licht wie von Wellen am Meeressrand.
  • Arbeitslicht: Helles, neutralweißes Licht für konzentriertes Arbeiten.
  • Entspannung: Gedimmtes, warmweißes Licht für eine beruhigende Atmosphäre.
  • Nachtlicht: Orientierungslicht mit geringer Lichtintensität – auch fürs Kinderzimmer.
  • Partybeleuchtung: Wechselnde intensive Farben sorgen beim Feiern für gute Laune.

Automatisches Warmweiß

Wird das iDual-Leuchtmittel vom Netz getrennt, beispielsweise über einen Wandschalter, leuchten die LEDs nach dem Einschalten immer in angenehm warmem Weiß und mit maximaler Helligkeit. Wenn Sie iDual stattdessen über die Fernbedienung einschalten, starten die LEDs im zuletzt gewählten Beleuchtungsmodus.

Das iDual-System zeichnet sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Häusern und Wohnungen aus. In Lampen unter der Decke, an der Wand oder auf dem Tisch spenden die iDual-LEDs stets das passende Licht. Beispiel gefällig? Kühles Licht weckt Sie im Schlafzimmer am Morgen frisch in den Tag, warmweißes Licht sorgt beim Abendessen für ein Wohlfühlambiente und zum Relaxen auf dem Sofa tauchen Sie das Wohnzimmer in sanftes Gelb-Rot wie bei einem Sonnenuntergang am Meer. Ein Fingerdruck auf der Systemfernbedienung lässt Sie das Licht nach Bedarf dimmen, zu einem anderen Programm wechseln und die Beleuchtung am Ende des Tages schließlich ausschalten.

Was kann die iDual-Systemfernbedienung?

Die iDual-Fernbedienung ist die praktische Kommandozentrale für Ihre iDual-Leuchtmittel. Aufgedruckte Piktogramme sorgen für eine intuitive Nutzung. Mit ihren schlanken Abmessungen von gerade mal 57 x 125 x 25 Millimetern liegt sie gut in der Hand und ist trotzdem groß genug, um nicht gleich in der Sofa-Ritze zu verschwinden.

Auch der Funktionsumfang der iDual-Systemfernbedienung kann sich sehen lassen. Um das Licht anzuknipsen, Farbakzente zu setzen oder eine der vordefinierten Lichtszenen auszuwählen, reicht ein kurzer Druck auf die Fernbedienung. Unten am Gehäuse befindet sich ein großes Farbkreiswählrad zum Einstellen der RGB-Mischfarbe. Außerdem gibt es zwei Tasten zum Wechsel zwischen Vollfarb- und Pastelltönen.

Die Fernbedienung liegt jedem Starter-Kit bei und ist auch einzeln erhältlich. So können Sie optional mehrere Handsender abwechselnd verwenden: Einen am Sofa, einen weiteren am Tisch und die dritte Fernbedienung liegt in der Nähe des Fernsehsessels. Drei in der Verpackung enthaltene Batterien des Typs AAA sorgen für lange Betriebsdauer.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu fünf Meter. Sie nutzt Infrarottechnik und kann auf Wunsch mehrere Lampen gleichzeitig ansteuern, wenn sich diese im Infrarotbereich befinden. Das iDual-System wurde für eine raumbasierte Lichtsteuerung konzipiert. Vereinfacht ausgedrückt können Sie damit alle iDual-Lampen in direkter Sichtweite steuern. Eine raumübergreifende Lichtsteuerung beziehungsweise das Regeln des Lichts in mehreren Räumen mit einem Tastendruck ist nicht vorgesehen.

Welche iDual-Lampe benötige ich?

Die iDual Starter-Kits von Müller Licht machen den Einstieg in die dynamische Wohnraumbeleuchtung ganz einfach. Jedes Set besteht aus einem oder zwei iDual-Leuchtmitteln und der Infrarot-Fernbedienung. Mit den iDual-Zusatzlampen, die Sie am Namenszusatz „Erweiterung“ erkennen, können Sie das Starter-Kit jederzeit leicht ergänzen.

LED-Lampe in Birnenform E27

Birnenform, E27-Sockel, 11 Watt (806 lm)

Die universelle iDual LED-Lampe in Birnenform lässt sich in die meisten gängigen Leuchten mit E27-Sockel einsetzen. Mit einer Leistungsaufnahme von 11 Watt liefert das Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A einen Lichtstrom von 806 lm – vergleichbar mit einer 60-Watt-Glühlampe.

LED-Lampe in Miniglobeform E14

Miniglobeform, E14-Sockel, 7 Watt (470 lm)

Für Leuchten mit E14-Sockel hat Müller Licht das LED iDual-Leuchtmittel E14 im Programm. Die Lampe in Miniglobeform liefert einen Lichtstrom von 470 lm und kann Glühlampen bis zu 40 Watt ersetzen. Durch die Miniglobebauweise ist die Lampe für Kronleuchter weniger geeignet.

LED-Lampe in Globeform E27

Globeform, E27-Stockel, 16 Watt (1055 lm)

Für einen größeren Helligkeitsbedarf eignet sich die iDual-Lampe in Globeform mit E27-Stockel und 16 Watt. Sie liefert einen Lichtstrom von 1055 lm und kann Glühlampen bis 75 Watt ersetzen. Beachten Sie, dass diese Lampe aufgrund ihrer Größe nicht in jede E27-Leuchte passt.


Wie rüste ich meine Lampen auf iDual um?


Die Umrüstung einer vorhandenen Leuchte auf ein iDual-Leuchtmittel ist ganz einfach.

1. Strom aus: Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Lampe vom Stromkreis zu trennen. Dazu ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das iDual-Leuchtmittel einsetzen. Handelt es sich um eine Decken- oder Wandlampe, legen Sie den entsprechenden Schalter im Sicherungskasten um.

2. Leuchtmittel tauschen: Nun können Sie das bisherige Leuchtmittel entfernen und durch das iDual-Produkt ersetzen.

3. Smartes Licht genießen: Verbinden Sie die Leuchte nun wieder mit dem Stromnetz, schalten Sie sie ein und profitieren vom neuen iDual-Lichtkomfort.


Hilft iDual auch beim Stromsparen?


In Zeiten steigender Strompreise wird das Thema Energieeffizienz immer wichtiger. In diesem Punkt sind die auf modernen LEDs basierenden iDual-Lampen gut gerüstet. Sie sind im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen mit Wolframfaden oder Halogenleuchtmitteln viel sparsamer. Über die Dimmfunktion der Fernbedienung verhindern Sie, dass Energie unnötig verschwendet wird, wenn genügend Tageslicht zur Verfügung steht.

 


 

Nach oben