JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Kabelgebundene Alarmmelder

 

Warum eine Umfrage zum Thema Wohnungseinbruch?

Viele Einbrüche finden tagsüber statt und dauern meist nur wenige Minuten. Die Täter dringen dabei sehr oft durch ungesicherte Fenster oder Türen in Wohnungen ein und durchsuchen dabei Räume nach Wertgegeständen jeglicher Art. Das Tatmotiv ist sehr oft Beschaffungskriminalität und nur 15 Prozent aller Einbruchdiebstähle konnten letztendlich polizeilich aufgeklärt werden. Nach einer professionell durchgeführten Umfrage zum Thema "Wohnungseinbruch in Deutschland" standen diese Zahlen und Handlungsmuster schnell fest, dazu aber auch die Erkenntnis, dass man sein Zuhause am besten nur mittels geeigneter Präventionsmaßnahmen effektiv schützen kann. 

Eigeniniative ist also immer mehr gefragt! Um Einbrechern ihre wertvolle Zeit zu rauben, sollten Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus durch mechanische oder mechatronische Sicherheitseinrichtungen schützen. Kann ein Fenster oder eine Türe nicht einfach und schnell geöffnet werden, oder wird sogar ein akkustisches Alarmsignal ausgelöst, werden Täter den Einbruchversuch mit hoher Wahrscheinlichkeit abbrechen.  

Wie es tatsächlich um den Schutz vor Einbrechern steht – das haben der Verband Wohneigentum NRW e. V. und der Sicherheitsexperte ABUS in einer Umfrage unter den Mitgliedern des Verband Wohneigentum e. V. untersucht.

Einbruchschutz geht jeden an

Einbrüche hinterlassen traumatisierte Opfer

Schwerer als der rein materielle Schaden wiegt oft die Verletzung der Privatsphäre nach Wohnungseinbrüchen.
Opfer leiden an Schlafstörungen und müssen mit Angstzuständen leben.

berater-sicherheitstechnik-statistik-nachbarschaft.png

Von Wohnungseinbruch direkt oder indirekt betroffen

In der Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, dass im vergangenen Jahr in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie sich deshalb zu den Betroffenen zählen. Ob der Teilnehmer selbst Opfer eines Einbruchs war, beantworteten 13 Prozent der Befragten mit „Ja“.

berater-sicherheitstechnik-statistik-einbruch.png

Einbruchschutz fühlt sich gut an

Neun von zehn Befragten fühlen sich in Ihrem Eigenheim sicher

Obwohl eine kontinuierlich ansteigende Zahl von Wohnungseinbrüchen verzeichnet wird, fühlt sich die Mehrheit aller Befragten in Ihrem Zuhause sicher. Dieses übereinstimmend positive Gefühl wurde sowohl von jungen als auch von älteren Befragten kommuniziert; unabhängig davon, ob sie aus einem kleinen Dorf oder aus einer Großstadt kommen.

berater-sicherheitstechnik-statistik-absichern.png

Einbruchschutz wirkt präventiv

Bei Betrachtung der Anzahl getroffener Sicherungsmaßnahmen, gaben befragte Eingenheimbesitzer an, dass sie durchschnittlich bereits acht Sicherungsmaßnahmen in ihrem Zuhause einsetzen bzw. installiert haben.

Die Sicherheit beginnt für viele bereits an der Grundstücksgrenze

Dreiviertel der Befragten, nämlich 72 Prozent, sichern ihr Grundstück mit einer Umzäunung. In der Umfrage wurde weiter gefragt, welche Elemente im Haus mit konkret zu benennenden Sicherungsmaßnahmen abgesichert werden. Dabei war eine Mehrfachnennung der Absicherungsart möglich. Als Top-3-Maßnahmen wurden „Licht“, „Bewegungsmelder“ und „abschließbare Fenstergriffe“ als Sicherungsmaßnahmen genannt. Getroffene Maßnahmen führen bei den Befragten schon zu einem sicheren Gefühl, auch wenn sie wissen, dass es sich dabei noch lange nicht um effektiven Einbruchschutz handelt.

berater-sicherheitstechnik-statistik-sicherheitsmassnahmen.png

Einbruchschutz schließt Sicherheitslücken

Vorhandene Sicherungen nutzen

94 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Haustür nicht nur zuziehen, sondern immer abschließen, wenn sie das Haus verlassen.

Die richtige Idee von Einbruchschutz

„Haustür“ und „Fenster- und Terrassentür, Balkontür“ gaben jeweils über die Hälfte der Befragten als im Haus bereits abgesicherte Elemente an. Nach offiziellen Erkenntnissen bevorzugen Einbrecher genau diese sicher geglaubten Fenster und Türen als Einstiegspunkte.

berater-sicherheitstechnik-statistik-zuhause.png

Info 
Die Installation effektiver Sicherheitslösungen kann dazu beitragen, dass potenzielle Einbrecher erst gar keinen Versuch starten, in eine Wohnung oder ein Haus einzudringen.
Wichtig ist vor allem, die bei Einbrechern beliebten Einstiegspunkte, wie „Türen“ und „Fenster- und Terrassentür, Balkontür“ entsprechend zu sichern.

Effektiver Einbruchschutz ist Expertensache

Hochwertige Produkte sind das A – die fachgerechte Montage das O

Beim Einbau von Sicherheitstechnik, empfehlen Sicherheitsexperten, dies durch einen qualifizierten Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Allerdings trauen sich auch 40 Prozent aller Befragten zu, Produkte zum Einbruchschutz selbst zu installieren. Dabei muss beachtet werden, dass hierunter auch der abschließbare Fenstergriff oder Produkte aus dem Bereich Licht oder Bewegungsmeldung fallen.

berater-sicherheitstechnik-statistik-handwerk.png
berater-sicherheitstechnik-statistik-foerderung.png