Ratgeber
Mit einem Kaltgerätekabel wird ein elektrischer Verbraucher, der im Betrieb nur geringe Mengen Wärme entwickelt, mit dem Stromnetz gekoppelt – daher auch der Name. Für Geräte, die bauartbedingt größere Mengen an Hitze produzieren, wie etwa ein Bügeleisen oder ein Herd, ist diese Art von Stromkabel nicht geeignet. Dafür benötigen Sie ein Warm- oder Heißgerätekabel, die jeweils für höhere Temperaturen ausgelegt sind und der Hitze standhalten. Bei solchen Geräten sind die Kabel meist fest verbaut.
Bei Kaltgerätekabeln hingegen darf die Temperatur 70 Grad Celsius an den Stiften nicht überschreiten. Der maximale Stromdurchfluss ist auf 10 Ampere festgelegt.
Das Kabel mündet an einer Seite in einen Schutzkontakt-Stecker, mit dem es in alle Steckdosen gesteckt werden kann. Auf der anderen Seite befindet sich ein spezifischer Stecker, mit dem es an den Verbraucher angeschlossen werden kann. Dies ist die Kaltgerätekupplung. Sie sind genormt, sodass sich ein Netzkabel für verschiedene Geräte einsetzen lässt.
Steckertyp C13
Dennoch gibt es aufgrund verschiedener Gerätetypen einige Unterschiede zwischen den Steckern. Der bei weitem geläufigste Steckertyp hört auf den Namen C13 und kommt an vielen verschiedenen Arten von Geräten, vor allem im IT-Bereich, zum Einsatz.
Er besteht aus einem sechseckigen Stecker, in dem drei Kontakte eingefasst sind. Bei diesen handelt es sich um Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter. Über den Außenleiter wird die Spannung geführt, während über den Neutralleiter der Strom abfließt. Der Schutzleiter ist mit den Schutzkontakten in der Steckdose verbunden und schützt vor Stromschlag, indem er die Leitung erdet.
Steckertyp C-19
Neben dem C13-Stecker gibt es noch weitere Stecker, die in bestimmten Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen. So gibt es etwa den C19-Stecker, der für höhere Stromlasten ausgelegt ist und vorrangig zum Beispiel für die Stromversorgung von Servern zum Einsatz kommt. Bei diesem sind allerdings die Kontakte um 90 Grad gedreht, sodass er nur in spezifische Buchsen passt.
[Bild 3]
Steckertyp C5
Auch der C5-Stecker, der sogenannte „Kleeblatt-Stecker“, ist noch oft zu sehen. Früher kam er vor allem in Monitoren und Notebooks zum Einsatz. Heute wird eher auf den Kaltgerätestecker C13 beziehungsweise herstellerspezifische Lösungen zurückgegriffen.
Bei Conrad finden Sie eine Vielzahl an verschiedenen Kaltgeräte-Anschlusskabeln mit unterschiedlichen Steckern und Längen, sodass Sie für Ihren Einsatzzweck das passende Stromkabel finden.
Das typische Kaltgerätekabel besitzt einen SchuKo-Steckdosenstecker auf einer und einen Kaltgerätestecker vom Typ C13 auf der anderen Seite. Damit lässt sich ein Verbraucher einfach mit dem Stromnetz koppeln. Durch die Standardisierung können Sie dasselbe Kabel auch für andere Geräte verwenden.
Mit Verlängerungskabeln können Sie ein Kaltgerätekabel strecken, wenn die Länge des vom Hersteller gelieferten Kabels nicht ausreicht. Für schwer erreichbare Anschlüsse bieten sich gewinkelte Stecker an, mit denen Sie Platzprobleme lösen.
Wollen Sie mehrere Geräte an eine Steckdose anschließen, empfehlen sich sogenannte Y-Kabel. Wie der Name schon sagt, teilt dieses einen Kabelstrang auf zwei Stecker auf. Damit benötigen Sie keine Mehrfachsteckdose, um zwei Geräte an eine Steckdose anzuschließen. Das reduziert den Kabelsalat.
Worauf sollte ich beim Kauf achten?
Wenn Sie ein Kaltgerätekabel kaufen, gibt es einige Eckdaten zu beachten, um das richtige Kabel zu finden. Messen Sie zuerst am besten aus, welche Kabellänge Sie benötigen, um spätere Probleme beim Anschluss zu vermeiden.
Die meisten Netzkabel sind für maximale Stromstärken bis 10 Ampere ausgelegt. Die maximale Leistung liegt somit bei 10 Ampere * 230 Volt = 2300 Watt. Kein Gerät mit passender Buchse wird alleine das Limit ausreizen. Falls Sie aber zwei stromhungrige Geräte per Y-Kabel gemeinsam anschließen, sollten Sie das berücksichtigen.
Die meisten Kabel enden in einem Schutzkontakt-Stecker, der in österreichische Steckdosen passt. In anderen Ländern benötigen sie unter Umständen andere Stecker. Reisestecker lösen das Problem. Ähnliches gilt beim Kaltgerätestecker selbst. Die gängigste Form ist der C13-Stecker, allerdings können etwa bei älteren Geräten noch andere Stecker benötigt werden. Ein kurzer Blick am Gerät schafft Klarheit.
Sollten Sie sich beim Kauf unsicher sein oder weitere Fragen haben, steht unser Kundenservice Ihnen auch gern mit persönlichem Rat zur Verfügung.
Fazit
Mit einem Kaltgerätekabel können Sie Ihre elektrischen Verbraucher an das Stromnetz koppeln. Achten Sie auf den passenden Anschluss und die richtige Länge des Kabels, können Sie beim Kauf wenig falsch machen. Durch die große Auswahl an verschiedenen Längen und Steckerkonfigurationen finden Sie bei Conrad genau das richtige Netzkabel für Ihren Einsatzzweck