Lichtschranken mögen zwar in den meisten Fällen nicht sichtbar sein, sie leisten aberinsbesondere im Bereich der Sicherheitstechnik wertvolle Dienste. Dabei gilt es jedoch,vor dem Kauf zwischen Einweg-Lichtschranken und Reflexions-Lichttastern zuunterscheiden. Bei Conrad finden Sie Laser-Lichttaster und Infrarot-Lichtschranken nachMaß.

Wissenswertes zu Lichtschranken

Was ist eine Lichtschranke?

Reflexions-Lichtschranke / Reflexions-Lichttaster

Eine Lichtschranke besteht aus einem meist für das menschliche Auge unsichtbarenStrahl mit zuvor festgelegter Reichweite. Wird diese Barriere unterbrochen, indem einObjekt, ein maschineller Körper oder eine Person hinein tritt, löst dies einen Effekt aus.Auf diese Weise lässt sich beispielsweise automatisch ein Tor oder eine Tür öffnen.Außerdem werden die unsichtbaren Lichtgitter im Bereich der Sicherheitstechnikeingesetzt. Macht sich ein Einbrecher innerhalb der Reichweite der Schranke zuschaffen, wird ein Alarm ausgelöst oder je nach System ein Flutlicht aktiviert.

Aufbau und Funktionsweise

Aufbau und Funktionsweise

Der Lichttaster verfügt über einen Empfänger, der auch als „Sensor“ bezeichnet wird.Dieser nimmt die Unterbrechungen des Lichtstrahls wahr und sorgt anschließend für dasAuslösen eines Signals. Das Empfangselement ist dabei eine Photodiode, einPhototransistor oder ein sogenannter lichtabhängiger Widerstand.Zu dem Empfänger kommt eine Lichtquelle hinzu, die eine Glühbirne oder auch eineLED-Lampe sein kann. Manche Schranken verfügen über alle Einzelteile in ein unddemselben Element, andere werden mit mehreren Elementen eingebaut.

Welche Arten von Lichtschranken gibt es?

Sie müssen sich entscheiden, ob Sie ein sogenanntes Einweg-Modell oder einenReflexions-Lichttaster erwerben möchten.

Einweg-Lichtschranke

Sender und Empfänger befinden sich in jeweils getrenntvoneinander befindlichen Bauteilen. Die Montage erfordert einen gut geplanten Aufbau,in dem der Lichtstrahl in einem gewissen Abstand auf das Empfangselement treffenkann. Die Sensoren erhalten den unsichtbaren Lichtvorhang zwischen den Elementenaufrecht, bis ein Objekt hineintritt. Die Montage gestaltet sich meist schwieriger als beieinem Reflexions-Lichttaster, dafür ist die Reichweite größer.

Reflexions-Lichtschranke / Reflexions-Lichttaster: 

Hierbei handelt es sich umeine Lichtschranke, deren Sender und Empfänger gemeinsam in einem Bauteil vereintwurden. Das eigens vom Objekt ausgeworfene Licht wird ausgewertet, ein speziellerReflektor ist nicht notwendig. Gerade in der Fototechnik kommen Reflexions-Lichttasteroft zum Einsatz. Durch ihre einfache Montage sind sie auch bei Lichtschranken zurFirmensicherung beliebt.

Vor- und Nachteile auf einen Blick

Typ der Lichtschranke Vorteile Nachteile
Einweg-Lichtschranke Große Reichweite

Zeitaufwändige Montage

 
Sehr genauer Auslösepunkt, besondersbei Laserlicht Oftmals schwierige Montage, da die Positionder Teile zueinanderwichtig ist
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit, daher auch für den Einsatzin Kameras geeignet Hohe Störanfälligkeit: Schwierigkeiten bei Positionsänderung; schonein Sturm ist dafür ausreichend
Reflexions-Lichtschranke

Unabhängig von Farbeund Form auslösenderSensor

Meist weniger hohe Reichweite, die je nach Baugröße maximal zwei biszehn Meter beträgt

Auch bei sehr hellem Hintergrund zuverlässig Langsamere Reaktionszeiten bis zueiner Millisekunde
Kaum störanfällig, da eine Positionsänderungkeinen Einfluss auf die Qualität des Sensors hat  
Einfache Montage durchein einziges Bauteil  

Fragen und Antworten

Worauf sollten Sie bei einer Lichtschranke achten?

Nachdem Sie sich für die Einweg-Variante oder den Reflexions-Lichtschalterentschieden haben, sollten Sie einen Blick auf die Qualitätsmerkmale werfen. Dazugehört die zuverlässige Objekterkennung, die unabhängig von Farbe,Oberflächenbeschaffenheit und Form des eintretenden Objekts erfolgen sollte. ImBestfall schafft es die Lichtschranke sogar, spiegelnde oder fast transparente Objekte zuerkennen und die Funktion auch bei diesen, in den unsichtbaren Strahl eintretendenMaschinen auszulösen. Entsprechende Informationen finden Sie immer in unserenProduktbeschreibungen.

Wie lässt sich die Schranke bauen / montieren?

Es gibt diverse Anleitungen, mit denen Sie Ihre Lichtschranke selbst bauen können. Wirbieten Ihnen Bausätze und Bauteile für eine sichere Detektion sowie den Vorteil einergroßen Reichweite. Wenn ein Bauteil fehlt oder im Laufe der Zeit ausgetauscht werdenmuss, finden Sie bei uns den passenden Nachschub. Aber Achtung: Die Prüfung undReparatur darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Natürlich können Sie auch fertigeReflexions-Lichtschranken erwerben, die einen problemlosen Einbau auch an Orten mitwenig verfügbarem Platz erlauben. Wenden Sie sich bei Rückfragen zu denEinsatzgebieten und Varianten gern an unser Service-Team.

Wer darf die Funktion der Lichtschranke prüfen?

Die Überprüfung des Senders und Empfängers erfolgt jeweils durch die Messung derSpannung in Volt. Daher darf die Funktionalität nur durch erfahrenes Fachpersonalüberprüft werden.

Zugehörige Themen rund um den Bereich Lichtschranken

Nach oben