Metallbohrer

Ein Klassiker unter den Werkzeugen: der Metallbohrer

Entdecken Sie die Welt der Werkzeuge in Europas größtem Technik Online Shop. Conrad bietet Ihnen eine Vielzahl an Produkten: vom klassischen Metallbohrer über HSS-Spiralbohrer bis hin zu Kernlochbohrern, bei uns werden Sie garantiert fündig. Machen Sie keine Kompromisse und vertrauen Sie auf unsere Ideen, weil der Mehrwert stimmt!

+

Vom klassischen Metallbohrer über HSS-Spiralbohrer bis hin zu Kernlochbohrern

Wie der Name schon vermuten lässt, ist ein Metallbohrer dafür zuständig, Metall zu durchbohren – von Aluminium über Stahl bis hin zu Messing arbeitet der Bohrer präzise und zuverlässig. In speziellen Ausführungen kann er auch für Bohrlöcher in Kunststoff oder sogar Holz verwendet werden. Der Metallbohrer besteht aus drei Schneiden: einer Hauptschneide, einer Querschneide und einer Nebenschneide. Mit der Querschneide dringt er in das zu bohrende Material ein. Anschließend trägt die Hauptschneide den Werkstoff ab und ist so für die eigentliche Bohrung zuständig. Durch die Nebenschneide gelingt es, ein präzises und zuverlässiges Ergebnis abzuliefern. Keine Frage, der Metallbohrer gehört zu den Alleskönnern dieser Branche und kann in verschiedenen Anwendungssituationen dank abwechslungsreicher Bauform eingesetzt werden. Im Conrad Online Shop können Sie unterschiedliche Metallbohrer online kaufen, zum Beispiel Kernlochbohrer, Metall-Fräsbohrer, Metall-Schälbohrer, Metall-Spiralbohrer und Metall-Stufenbohrer. Aber auch HSS-Spiralbohrer sind wahre Wunderwerke unter den Werkzeugen. Im Gegensatz zum Holzbohrer besitzt der Metallbohrer keine Zentrierspitze, sondern ist am vorderen Ende geschliffen. Daher können Sie die Bohrer auch sehr gut unterscheiden. Erfahren Sie im Folgenden mehr zu den speziellen Bohrer-Arten.

Robustes Werkzeug bei Conrad

Verschwenden Sie keine Zeit mit Alternativen, sondern bestellen Sie Ihr Werkzeug gleich beim Experten. Im Conrad Online Shop erhalten Sie Ihre gewünschten Metallbohrer und können sich an weiteren innovativen Ideen in vielen anderen Bereichen von Unterhaltungselektronik bis hin zum passenden Bürobedarf erfreuen. Vom HSS-Spiralbohrer bis hin zum Metall-Fräsbohrer für etwaige Anwendungsbereiche und Materialien: Stein, Metall oder Holz – in unserem Online Shop bestellen Sie praktische Ideen mit Mehrwert!

Alles, was Sie über den Metallbohrer wissen müssen

Auf der Suche nach dem optimalen Werkzeug für den privaten Rahmen oder den betrieblichen Gebrauch? Einfach mal im Conrad Shop vorbeischauen und die passenden Bohrer online bestellen. Damit Sie auch informativ mit den wichtigen Details ausgestattet sind, erwarten Sie im Folgenden ein paar Tipps, Tricks & Hinweise, was Sie beim Kauf eines Metallbohrers beachten sollten.

  • HSS-Spiralbohrer: Ein Klassiker der Metallbohrer ist der HSS-Spiralbohrer. HSS bedeutet im Englischen High Speed Steel, im Deutschen lässt sich HSS mit Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl oder auch Schnellarbeitsstahl übersetzen. Anhand dieser Bezeichnung können Sie hochwertige Bohrer sofort erkennen. Der HSS-Spiralbohrer besteht aus sehr hartem Stahl und ist besonders robust in der Anwendung, weshalb er mit einer langen Lebensdauer punktet und verschleißärmer gegenüber anderen Metallbohrern ist. Ein HSS-Spiralbohrer ist der ideale Metallbohrer für Hobby- und Profihandwerker.
  • Beschichtete Metallbohrer: Kobalt, Titan oder andere Werkstoffe dienen zur Beschichtung und Veredelung. Dadurch werden Härte, Hitzebeständigkeit und die verschleißarmen Eigenschaften begünstigt. Erkennen können Sie die Bohrer an der Farbe, da das Beschichtungsmaterial oftmals auffällig glänzt. Im Normalfall sind diese beschichteten Metallbohrer sehr viel teurer als nicht beschichtete Modelle.
  • Drehzahl: Damit Ihnen der Metallbohrer lange und in gutem Zustand erhalten bleibt, sollten Sie immer auf die richtige Drehzahl achten. Eine falsche Drehzahl führt im ‚besten Fall‘ zu unsauberen Bohrungen und im schlimmsten Fall kann sie den Bohrer beschädigen oder gar gänzlich zerstören. Daher ist es sehr wichtig, beim Kauf von einem Metallbohrer nicht nur auf Anwendungsbereich, sondern auch auf die richtige Drehzahl zu achten. Wenn Sie ein Loch in harte Materialien mit einem großen Durchmesser bohren möchten, sollte die Drehzahl langsamer sein, als bei vergleichsweise weichen Materialien und kleineren Durchmessern. Für diese Fälle wählen Sie eine schnellere Drehzahl. Die richtige Drehzahl erhöht die Lebensdauer Ihrer Metallbohrer ungemein.
  • Überhitzungsgefahr: Da beim Bohrvorgang Reibung verursacht wird, entsteht auch Wärme, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass Ihr Bohrer überhitzt. Achten Sie auch in diesem Zusammenhang auf die richtige Drehzahl und kühlen Sie Metallbohrer sowie das zu bearbeitende Metall mit Wasser oder Kühlmitteln.

Ob für den privaten Gebrauch oder den beruflichen Rahmen – im Conrad Online Shop können Sie den passenden Metallbohrer online bestellen. Der Technik- und Werkzeug-Experte offeriert Ihnen eine hochwertige Auswahl an Bohrern für unterschiedliche Anwendungsbereiche. HSS-Spiralbohrer oder Kernlochbohrer: bei Conrad finden Sie garantiert den richtigen Artikel. Außerdem haben Sie bei uns die Möglichkeit, einzelne Produkte individuell zusammenzustellen und zu kaufen oder auch ganze Bohrer-Sets zu wählen. Bestellen Sie ganz nach Ihrem individuellen Bedarf!

Nach oben