Spund zum Mitnehmen: Mini Lautsprecher

Dank des kompakten Designs und der kabellosen Funktion können Sie Mini-Lautsprecher an jeden Ort hin mitnehmen. Ob im schlichten Design zu Geschäftsterminen oder in bunten Varianten an den Strand –  der Ratgeber beweist: Diese Mini Boxen klingen einfach überall gut.

 


Kabellose Mini Lautsprecher für komfortables Hörvergnügen

Mini Lautsprecher sind tolle, musikalische Begleiter für den nächsten Urlaub oder den entspannten Parkbesuch mit Freunden. Die kleinen Speaker können dank ihrer kompakten Bauweise problemlos in der Tragetasche verstaut werden. Mini Boxen ersetzen keine Surround Sound Anlage, sind aber eine großartige Lautsprecher-Alternative für PC oder Laptop. Wer sich einen Mini Speaker zulegen möchte, findet im CONRAD Online Shop eine große Auswahl unterschiedlicher Gerätetypen in tollen Trendfarben. Stöbern Sie durch das Sortiment und finden Sie die passende Mini Box für daheim und unterwegs. Was Sie beim Lautsprecher-Kauf alles beachten müssen, erfahren Sie bei uns.

Was sind Mini Lautsprecher?

Mini Lautsprecher sind besonders kompakte und transportable Audioausgabegeräte. Die kleinen Boxen machen nicht nur neben dem PC oder auf Ihrem Sideboard eine gute Figur. Sie können auch bequem in den Park, an den Strand oder in den eigenen Garten mitgenommen werden. Die Geräte sorgen für die perfekte Beschallung an entspannten Nachmittagen.

Wie funktionieren Mini Lautsprecher?

Mini Lautsprecher haben das gleiche Funktionsprinzip wie normale Lautsprecher. Sie bestehen aus einer Membran, einer Antriebseinheit und einer Verbindung zur Musikquelle. Die Verbindung kann mithilfe eines Kabels, per Funk oder WLAN hergestellt werden. Die Lautsprecher empfangen elektrische Signale und wandeln sie in mechanische Schwingungen um. Ein wichtiger Bestandteil in diesem Umwandlungsprozess ist die im Lautsprecher verbaute elektrische Spule. Sie fungiert als Antrieb. Durch den Stromfluss innerhalb der Spule entsteht ein magnetisches Feld, das auf ebenfalls im Lautsprecher verbaute Dauermagneten wirkt. Diese werden in die Spule hineingezogen und wieder herausgedrückt. Dadurch entstehen mechanische Schwingungen an der Membran. Durch ihre Beschaffenheit drückt die Membran die Luft zusammen und erzeugt hörbare Schallwellen. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lautsprecher, können moderne Boxen die verschiedensten Tonarten und Lautstärken in all ihrem Facettenreichtum wiedergeben.

Welche verschiedenen Lautsprecher-Typen gibt es?

Neben den Mini Lautsprechern gibt es viele weitere Lautsprecher-Typen, darunter

  • Standlautsprecher
  • Regallautsprecher
  • Autolautsprecher
  • Soundbars

Alle Lautsprechertypen haben ihre individuellen Einsatzgebiete. Standlautsprecher sind zum Beispiel große Lautsprecher mit beeindruckendem Bass- und Klangvolumen. Sie sind perfekt für große Wohnzimmer geeignet und werden in die meisten Soundsysteme integriert. Regallautsprecher sind dagegen wesentlich kleiner und können in einem Bücherregal oder in einem Raumtrenner Platz finden. Regallautsprecher sind immer noch deutlich Größer als Minilautsprecher und Soundbars. Soundbars sind eine Alternative zur Surround-Sound-Anlage. Die Lautsprecherbox ist so konstruiert, dass sie die akustischen Effekte einer 5.1 Soundanlage imitiert. Je nach Gerätetyp erzeugen Soundbars sehr gute Klangergebnisse, auch wenn Sie mit einer hochwertigen Heimkinoanlage nicht mithalten können. Autolautsprecher wurden für den Einsatz im PKW konstruiert. Sie sind eine tolle Alternative zum Autoradio und überzeugen Musikliebhaber, die unterwegs nicht auf satte Beats verzichten wollen. Mini-Lautsprecher sind sehr klein und können bezüglich Klang- und Bassvolumen natürlich nicht mit ihren großen Geschwistern mithalten. Dafür überzeugen Sie durch höchste Flexibilität und schickes Design.

Die Vor- und Nachteile von Mini-Lautsprechern

Vorteile Nachteile
transportabel geringeres Bassvolumen
können in der Regel Musik von vielen verschiedenen Speichermedien problemlos abspielen (z. B. vom Smartphone, Tablet oder Laptop) geringere Klangqualität
vielfältige Einsatzgebiete Akku ist in der Regel fest verbaut und kann nicht einfach getauscht werden
sehr leicht Akku kann meist nur über USB-Ladekabel aufgeladen werden
passen in jede Handtasche  
modernes Design  
tolle Extra-Features (z. B. Bluetooth-Funktion, Handy-Freisprecheinrichtung, UKW Radio)  

Was ist beim Kauf eines Mini Lautsprechers zu beachten?

Das Wichtigste zum Kauf von Mini Lautsprechern

  • Mini Lautsprecher sind transportable Speaker, die bequem überall hin mitgenommen werden können.
  • Mini Speaker sind stylische, kleine Boxen, die durch viele funktionale Highlights überzeugen. Bezüglich Klangqualität und -volumen können die Lautsprecher natürlich nicht mit Ihren großen Geschwistern mithalten. Sie erzeugen aber trotzdem einen ordentlichen, satten Klang.
  • Berücksichtigen Sie beim Kauf Ihrer Mini Lautsprecher die verfügbaren Anschlüsse, die Art der Stromversorgung sowie die Akkulaufzeit. Prüfen Sie außerdem, ob das Gerät über eine Bluetooth-Funktion verfügt und welche funktionalen Besonderheiten Ihnen sonst noch zur Verfügung stehen. Im CONRAD Online Shop finden Sie Mini Speaker in vielen verschiedenen Farben und moderner Optik.

Sie möchten sich ein paar Mini Lautsprecher für den nächsten Urlaub zulegen? Dann sind Sie in unserem Online Shop genau richtig. Berücksichtigen Sie beim Speaker-Kauf folgende Kaufkriterien:

Anschlüsse

Beachten Sie beim Kauf eines Mini Lautsprechers, über welche Anschlüsse das Gerät verfügt. Die meisten Mini Boxen haben einen USB-Anschluss. So können Sie Ihr Smartphone oder Tablet bequem mit der Box verbinden und Ihre Lieblingsmusik abspielen. In der Regel verfügen die kleinen Lautsprecherboxen auch über einen SD oder microSD Kartenslot und einen AUX-Eingang. Stellen Sie sicher, dass im Gerät alle Anschlüsse integriert sind, die Sie benötigen.

Farbe

Im CONRAD Online Shop finden Sie Lautsprecherboxen in der klassischen Lautsprecherfarbe Schwarz. Darüber hinaus entdecken Sie Mini Speaker in weiteren dezenten Farben wie Weiß, Silber oder Grau. Wer es etwas ausgefallener mag, wird ebenso fündig. Lassen Sie sich von pinken, orangenen, grünen oder blauen Lautsprecherboxen im Miniaturformat bezaubern.

Form

Der Formenvielfalt sind im Bereich der Lautsprecherboxen keine Grenzen gesetzt. Es gibt kleine, würfelförmige Boxen, die gerade einmal fünf Zentimeter hoch und breit sind und nur etwas mehr als 100 Gramm wiegen. Diese Mikro Lautsprecher passen garantiert in jede Handtasche. Darüber hinaus finden Sie längliche, runde und ovale Varianten, die auch schon einmal mehr als 20 Zentimeter breit und wesentlich schwerer sein können. Einige Modelle verfügen über einen praktischen Tragegriff zum komfortablen Transportieren. Die CONRAD Mini Lautsprecher überzeugen durch stylische Farben und eine moderne Optik. Garantiert finden Sie ein Modell nach Ihrem Geschmack.

Bluetooth

Einige Mini Lautsprecher verfügen über eine Bluetooth Funktion. Hier können Musikdateien kabellos über eine Funkverbindung an den Funklautsprecher gesendet und abgespielt werden. Die Bluetooth-Reichweite beträgt circa zehn Meter.

Besondere Funktionen

Verschiedene Gerätetypen überzeugen durch zusätzliche Funktionen, zum Beispiel ein integriertes UKW Radio oder eine Freisprechfunktion für Smartphones. Informieren Sie sich über die Highlights der einzelnen Mini Lautsprecher. Entscheiden Sie sich für ein Gerät, das hinsichtlich des Funktionsumfangs genau Ihren Vorstellungen entspricht.

Stromversorgung

Bei den meisten Mini Lautsprechern erfolgt die Stromversorgung über einen Akku, der fest in das kleine Gerät verbaut ist. Der Akku wird über ein USB Kabel geladen. Einige Modelle werden auch über Batterien mit Energie versorgt. Hier müssen Batterien separat zugekauft werden. Der Vorteil besteht darin, dass die Batterien schnell ausgetauscht werden können. Die Lautsprecher sind so jederzeit wieder einsatzbereit, auch wenn ein Batterienset leer ist. Akkus müssen dagegen wieder neu aufgeladen werden, was im Park oder am Strand selten möglich ist.

Akkulaufzeit

Informieren Sie sich über die Akkulaufzeit des favorisierten Produkts. Je nach Modell beträgt diese meist zwischen drei und sechs Stunden. Praktischer sind natürlich Geräte mit langer Akkulaufzeit. Mit solchen Mini Speakern wird man den ganzen Nachmittag mit guter Musik versorgt.

Fazit: So finden Sie Mini Speaker nach Ihrem Geschmack

Mini Lautsprecher sorgen für transportablen Musikgenuss. Sie können problemlos in die Handtasche oder in den Rucksack verstaut und mit zum nächsten Badesee oder in den Park genommen werden. Gerade wenn man mit Freunden unterwegs ist, macht es wesentlich mehr Spaß zu dem Sound eines Mini Speakers zu tanzen, als die Lieblingsmusik nur alleine über die Kopfhörer zu genießen. Im CONRAD Online Shop finden Sie garantiert das passende Gerät nach Ihrem Geschmack. Das umfangreiche Produktportfolio bietet Ihnen Mini Speaker in unterschiedlichster Ausführung. Beim Kauf sollten Sie einige Produktkriterien in Augenschein nehmen. Achten Sie auf die verfügbaren Anschlüsse, die Stromversorgung und die Akkulaufzeit der Mini Lautsprecher. Entscheiden Sie sich für ein modernes Gerät in stylischer Trendfarbe und prüfen Sie, durch welche funktionalen Highlights das Produkt überzeugt. Für den Kauf Ihres Wunschprodukts stehen Ihnen im CONRAD Online Shop verschiedene Lieferoptionen zur Verfügung.

Nach oben