Kabellose Lautsprecher für komfortables Hörvergnügen

Bluetooth Lautsprecher sind besonders einfach zu installierende Audioausgabegeräte. Die kabellosen Gerätetypen können einfach dort aufgestellt werden, wo es Ihnen beliebt. Sie müssen keine Kabel ziehen und gekonnt verstecken, sondern lediglich die Bluetooth-Funktion aktivieren. Schon können Sie Ihre neuen Audiogeräte mit allen möglichen Endgeräten, vom Laptop bis zum Smartphone verbinden. Im CONRAD Online Shop entdecken Sie eine riesige Auswahl an tollen Bluetooth Lautsprechern namhafter Marken. Finden Sie das perfekte Produkt nach Ihrem Geschmack und wählen Sie die passende Lieferoption aus. Schon bald können Sie von vollendetem Hörgenuss profitieren.

Wissenswertes zu Bluetooth Lautsprechern

Unser Technikheld Carsten hat neun verschiedene Bluetooth Lautsprecher unter die Lupe genommen und nicht nur die verschiedenen Klangqualitäten der einzelnen Lautsprecher miteinander verglichen. Seine interessanten Testergebnisse hat er im nebenstehenden Video zusammengefasst.

Was sind Bluetooth Lautsprecher?

Bluetooth Lautsprecher sind Audioausgabegeräte, die die Audiodateien des Senders kabellos wiedergeben. Die Übertragung der Audiodaten von der Musikquelle zum Lautsprecher erfolgt über eine Bluetooth Verbindung. Bluetooth ist eine Funktechnik, die die Übertragung von Daten über kurze Distanzen bis 100 Meter ermöglicht.

Die Geschichte von Bluetooth

Die Bezeichnung "Bluetooth" bedeutet übersetzt Blauzahn und leitet sich von dem dänischen König Harald Blauzahn ab. Der König vereinte die damals verfeindeten Teile von Norwegen und Dänemark. Auch das Logo ist eine Anlehnung an das royale Oberhaupt Dänemarks. Es zeigt die altnordischen Runen für seine Anfangsbuchstaben H und B.
Die Funktechnik Bluetooth wurde von dem niederländischen Professor Japp Haartsen und seinem schwedischen Kollegen Sven Mattisson für das Mobilfunkunternehmen Ericsson entwickelt. Mittlerweile können Smartphones, Tablets, PCs und viele weitere elektronische Geräte via Bluetooth miteinander kommunizieren. Der Vorteil besteht insbesondere darin, dass keine störenden Kabel vonnöten sind.

Welche verschiedenen Lautsprecher-Typen gibt es?

Neben den Bluetooth Lautsprechern gibt es weitere Lautsprecher-Typen, zum Beispiel AirPlay Lautsprecher, Boxen mit Kabelverbindung oder WLAN Lautsprecher. Alle Lautsprechertypen haben Ihre individuellen Vor- und Nachteile. AirPlay Boxen sind zum Beispiel ausschließlich mit iOS-Geräten von Apple kompatibel. Sie überzeugen durch eine großartige Soundqualität, können aber nicht mit einem Windows oder Android Gerätetyp verbunden werden. Genau wie Bluetooth Lautsprecher funktionieren AirPlay Boxen kabellos. Ebenso verhält es sich mit WLAN Audiogeräten. Sie können in eine Wireless Verbindung integriert werden und kommunizieren mit vielen verschiedenen Endgeräten. Kabellose Lautsprecher haben den Vorteil, dass Sie flexibel einsetzbar sind und keinen lästigen Kabelsalat produzieren. Dafür sind sie aber auch anfälliger für Funkstörungen als kabelgebundene Varianten. Viele Lautsprecherboxen können sowohl über Kabel als auch mit Funk oder WLAN arbeiten. Hier kann man alle Varianten ausgiebig testen und sich in Ruhe für die geeignete Übertragungsart entscheiden.

Die Vor- und Nachteile von Bluetooth-Lautsprechern

Vorteile Nachteile
Kein Kabelsalat Teilweise schlechtere Tonqualität
Einfache Installation Anfälliger für Funkstörungen
Flexibel in der Platzierung Akkus müssen regelmäßig aufgeladen werden
Kann mit Notebook, Tablet und Smartphone verbunden werden  

Unser Praxistipp:

Das Produktsortiment der Bluetooth Lautsprecher ist bei CONRAD extrem umfangreich. Sie können zwischen einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Farben und Formen wählen. CONRAD bietet nicht nur die Standardlautsprecher in Quaderform an, sondern auch runde, würfelförmige, ovale oder langgezogene Varianten. Die stylischen Designerteile werden zum Blickfang in Ihrer Wohnung.

   

Was ist beim Kauf eines Bluetooth Lautsprechers zu beachten?

Das Wichtigste zum Kauf von Bluetooth Lautsprechern

  • Bluetooth Lautsprecher sind Boxen, die sich via Funk mit vielen verschiedenen Endgeräten verbinden und Musik abspielen können.  
  • Neben den Bluetooth Lautsprechern gibt es AirPlay Boxen (Boxen kabellos), WLAN Lautsprecher und kabelgebundene Modelle. Alle Lautsprecher-Typen haben Ihre individuellen Vor- und Nachteile.
  • Berücksichtigen Sie beim Kauf Ihrer Lautsprecher, welche Übertragungstypen neben dem Bluetooth unterstützt werden. Entscheiden Sie sich für ein Modell, das hinsichtlich Farbe, Form und Größe Ihren Vorstellungen entspricht. Achten Sie außerdem auf die Klangqualität und die Akkulaufzeit des gewünschten Gerätetyps.

Die Auswahl an verschiedenen Bluetooth Boxen ist riesig. Damit Sie die passenden Audiogeräte für Ihren Geschmack auswählen, sollten Sie einige Kaufkriterien kennen und berücksichtigen. Welche das sind, erklären wir Ihnen hier:

Verfügbare Übertragungsarten

Bluetooth Lautsprecher können via Funk mit dem Sender kommunizieren, Audiodaten empfangen und abspielen. Viele Bluetooth Boxen verfügen aber noch über weitere Übertragungsarten. So können die meisten Lautsprecherboxen auch durch eine Kabelverbindung mit der Musikquelle verbunden werden. In Ausnahmefällen sind die Geräte zudem WLAN- oder AirPlay-fähig. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die favorisierte Box Ihre gewünschten Übertragungsarten unterstützt.

Klangqualität

Die Klangqualität von Lautsprecherboxen ist von mehreren Faktoren abhängig. Die Raumakustik und die Aufstellung der Boxen tragen maßgeblich dazu bei, wie der Klang wiedergegeben wird. Darüber hinaus ist auch das Material der Boxen ein ausschlaggebendes Kriterium für die Klangqualität. Audiowiedergabegeräte aus natürlichen Materialien haben eine geringere Eigenresonanz und damit einen ungefärbten Klang. Mehrwege-Lautsprecher sind ebenfalls ein Plus. Einwege-Lautsprecher geben die unterschiedlichen Frequenzen häufig in verschiedenen Lautstärken wieder, was eher unangenehm für die Ohren ist. Mehrwege-Lautsprecher dagegen geben alle Frequenzen in nahezu derselben Lautstärke wieder.

Akkulaufzeit

Einige Boxen haben eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, andere dagegen müssen bereits nach fünf Stunden Betriebszeit neu aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit variiert von Modelltyp zu Modelltyp. Überlegen Sie genau, welcher Gerätetyp für Sie in Frage kommt. Generell sind Boxen mit längerer Akkulaufzeit natürlich vom Vorteil. Diese sind aber meist auch etwas teurer.

Farbe und Form

Mittlerweile gibt es längst nicht mehr nur die klassischen, viereckigen Lautsprecherboxen in Schwarz. Heutzutage kommen Sie auch auf Ihre Kosten, wenn Sie eine helle Farbe oder einen knalligen Akzent bevorzugen. Im CONRAD Online Shop entdecken Sie Boxen in Pink, Türkis, Gelb, Grün, Blau und vielen weiteren Farben. Zudem finden Sie Boxen in modernen Formen, mit denen Sie einen richtigen Eyecatcher-Effekt erzeugen können.

Größe

Höhe, Tiefe und Breite der gewünschten Lautsprecherboxen finden Sie in den jeweiligen Produktbeschreibungen. Achten Sie darauf, damit die Box auch garantiert dort hinpasst, wo Sie sie platzieren möchten.

Welche Hersteller und Marken gibt es?

Fazit: So finden Sie Bluetooth Lautsprecher nach Ihrem Geschmack

Bluetooth Lautsprecher sind die Topseller unter den Lautsprechern. Sie haben den entscheidenden Vorteil, dass Sie problemlos über Funk mit allen möglichen Endgeräten verbunden werden können. Dafür sind keine zusätzlichen Kabel vonnöten. Außerdem benötigen Sie keine Internetverbindung. Bluetooth Lautsprecher sind im CONRAD Online Shop in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Egal, ob Sie es eher schlicht und klassisch mögen oder auffällige Lautsprecher in Knallfarben und modernen Formen bevorzugen, hier werden Sie garantiert fündig. Beim Kauf von Bluetooth Boxen sollten Sie einige Kriterien berücksichtigen, darunter die zusätzlichen Übertragungsarten, Form, Farbe, Größe, Akkulaufzeit und Klangqualität. Wenn Sie bereits eine konkrete Vorstellung davon haben, welche Eigenschaften Ihre neuen Lautsprecherboxen erfüllen sollen, können Sie das umfangreiche Produktsortiment danach filtern. Der Versand über den CONRAD Online Shop erfolgt äußert zügig. Wer die neuen Boxen noch schneller zugestellt bekommen möchte, kann bei den Lieferoptionen die Expresslieferung auswählen.