Multiroom Lautsprecher für ein tolles Klangerlebnis in der ganzen Wohnung

Multiroom Lautsprecher sind Lautsprecherboxen, die für den Einsatz in Multiroom-Systemen konzipiert sind. Sie geben Musik in mehreren Räumen synchron wieder.
Finden Sie die passenden Multiroom Boxen für Ihren Geschmack. Unser Ratgeber hilf Ihnen dabei.

Das Wichtigste zum Kauf von Multiroom Lautsprechern

  • Multiroom Lautsprecher sind Boxen, die in ein Multiroom System integriert werden können. Multiroom Systeme ermöglichen das synchrone Abspielen von Musik in mehreren Räumen.
  • Es gibt Multiroom Lautsprecher mit unterschiedlichen Übertragungsstandards. Besonders praktisch sind WLAN oder Bluetooth Lautsprecher, die die Musik aus der Musikquelle kabellos empfangen und abspielen. 
  • Berücksichtigen Sie beim Kauf Ihres neuen Multiroom Lautsprechers außerdem die verfügbaren Anschlüsse, die Klangqualität sowie Größe und Gewicht. Lautsprecherboxen sind in unterschiedlichen Farben und Formen erhältlich, sodass Sie bestimmt das passende Modell für Ihre Bedürfnisse finden. 

Was sind Multiroom Lautsprecher?

Multiroom Lautsprecher sind Lautsprecher, die speziell für den Einsatz in Multiroom-Systemen geeignet sind. Multiroom bezeichnet eine Musikbeschallung in mehreren Räumen einer Wohnung oder eines Hauses. Multiroom-Systeme sind Streaming-Anlagen, die die Musik synchron in allen Räumen abspielen. Die Systeme werden in der eigenen Wohnung, aber auch in Restaurants oder Partyräumen eingesetzt.

Unser Praxistipp: Verschiedene Abspielmodi

Multiroom Systeme können in unterschiedlichen Modi verwendet werden. Sie können mehrere Räume synchron mit der gleichen Musik beschallen oder für jeden Raum eine beliebige Musik einspielen. Wenn Sie die Musik zeitweise nur in einem Raum hören möchten, ist der Einraum-Modus perfekt geeignet. Sie haben eine große Feier, die sich auf mehrere Räume verteilt? Dann profitieren Sie vom Mehrraum Synchron-Modus. Wenn Sie in jedem Raum Ihrer Wohnung eine andere Atmosphäre erzeugen müssen, können Sie den Mehrraum Hörzonen Modus wählen und für jeden Raum eine individuelle Musik einspielen.

Welche verschiedenen Multiroom Lautsprecher-Typen gibt es?

Multiroom Lautsprecher unterscheidet man nach unterschiedlichen Übertragungsarten. Es gibt Bluetooth Boxen, die via Funk miteinander kommunizieren sowie WLAN-Geräte. Letztere werden in eine Wireless Internetverbindung integriert. Darüber hinaus gibt es Airplay-Lautsprecher. Diese sind mit Apple Geräten kompatibel und haben eine besonders gute Klangqualität. 

Für einige wenige Multiroom Boxen ist nach wie vor eine Kabelverbindung vonnöten. Kabellose Lautsprecherboxen haben zwei wesentliche Vorteile. Sie sind einfacher zu installieren und darüber hinaus muss man sich nicht über lästigen Kabelsalat ärgern.

Viele Boxen verfügen über mehrere Übertragungsstandards. Wählen Sie zwischen folgenden Varianten: 

Übertragungsstandard Beschreibung
AirPlay AirPlay ist eine Schnittstelle zur kabelfreien Übertragung von Daten zwischen iOS-Geräten des Herstellers Apple. AirPlay ist der Nachfolger von AirTunes. AirPlay Boxen überzeugen durch grandiose Klangqualität und einen modernen Look. 
LAN / Kabelverbindung LAN Lautsprecher benötigen eine Kabelverbindung zum Abspielen von Musik. Die Verbindung ist besonders stabil. Sie benötigen keine Internet- oder Funkverbindung, um Musik abspielen zu können. Dafür müssen Sie mit sichtbaren Kabeln leben oder diese gekonnt verstecken. 
WLAN / WiFi Multiroom-Lautsprecher mit WLAN-Funktion kommunizieren über eine WiFi Internetverbindung miteinander und mit dem Sender. Auch hier kann man auf Kabel verzichten, benötigt aber ein funktionierendes, stabiles WLAN. 

Was ist beim Kauf eines Multiroom Lautsprechers zu beachten? 

Neben dem Übertragungsstandard sollten Sie beim Kauf von Multiroom Lautsprechern auf weitere Faktoren Rücksicht nehmen. Welche das sind, erklären wir Ihnen nachfolgend:

Anschlüsse
Multiroom Lautsprecher verfügen über verschiedene Anschlüsse, zum Beispiel Klinkenstecker, USB-Slots oder HDMI-Schnittstellen. Beachten Sie, dass die gewünschten Lautsprecher über die Schnittstellen verfügen, die Sie benötigen, um den Lautsprecher mit Ihrer Musikquelle zu verbinden. Noch einfacher ist die kabellose Übertragung der Dateien via Funk oder WLAN. 

Farbe und Form
Der klassische Lautsprecher ist schwarz und quarderförmig. Mittlerweile kommen aber auch Musikliebhaber auf Ihre Kosten, die es etwas ausgefallener und stylischer haben möchten. Farbige Musikboxen in Rot, Grün, Lila, Blau oder Pink sind der Renner unter den Musikboxen. Darüber hinaus gibt es dezentere Modelle in Weiß, Silber oder Grau, die sehr edel wirken und eine gute Alternative zur klassischen Lautsprecherbox darstellen. Auch in der Formvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Sie entdecken runde Designermodelle von Samsung oder stylische, schräg zulaufende Lautsprecher von DENON. 

Klangqualität
Die Klangqualität wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, darunter von der Raumakustik, der Qualität und der Aufstellung der Lautsprecher. Boxen aus einem natürlichen Material wie Holz oder Aluminium erzeugen in der Regel einen besseren Klang als Kunststoff Boxen. Durch die Eigenresonanz von Kunststoff wird der Klang verfärbt. Zudem haben Mehrwege-Lautsprecher ebenfalls eine bessere Klangqualität als Einwege-Lautsprecher. Sie geben alle Frequenzen nahezu in der gleichen Lautstärke wieder, was sehr angenehm für die Ohren ist. 

Größe und Gewicht
Es gibt größere und kleinere Multiroom Lautsprecher. Größere Exemplare sind meist auch schwerer als ihre kleineren Geschwister. Größere Boxen haben in der Regel ein größeres Bassvolumen und oft auch einen besseren Klang. Da die Klangqualität aber von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, kann letzteres natürlich nicht pauschal gelten. 

Fazit: So finden Sie Multiroom Lautsprecher nach Ihrem Geschmack

Multiroom Lautsprecher sind eine tolle Ausstattung für Musikliebhaber. Die Musikboxen können in mehreren Wohnräumen aufgestellt werden und geben die abgespielte Musik in jedem Raum synchron wieder. Mit einem entsprechenden Modus kann man auch in jedem Raum eine andere Musik abspielen lassen. So erzeugen Sie in jedem Zimmer ein individuelles Flair. Multiroom Lautsprecher sind für die eigene Wohnung geeignet, aber auch für Restaurants oder Partyräume.

Wer sich ein Multiroom System zulegen möchte, benötigt kompatible Lautsprecher. Multiroom Boxen kommunizieren via Funk, WLAN oder über eine Kabelverbindung miteinander. Außerdem gibt es AirPlay Lautsprecher, die mit iOS-Geräten von Apple verbunden werden können und sich durch besonders gute Klangqualität auszeichnen.

Beim Kauf von Multiroom Lautsprechern sollte man außerdem auf verfügbare Anschlüsse, Größe, Gewicht und Klangqualität achten. Wählen Sie Boxen, die sich ideal in Ihr Ambiente integrieren. Im CONRAD Online Shop entdecken Sie viele verschiedene Boxen in unterschiedlichsten Farben und Formen. Garantiert finden Sie Modelle, die perfekt zu Ihrem Geschmack passen. 

Noch mehr Information?

Unser umfangreicher Kaufberater zu Multiroom Lautsprecher Systeme

Möchten Sie noch tiefer in das Thema Multiroom einsteigen?
Wir beraten Sie auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Multiroom System auf folgenden sechs thematisch zusammengefassten Unterseiten: