Direktlink
  • Header
  • Hauptmenü
  • Inhalt
  • Fußleiste
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • % Aktuelles, Sonderpreise, Aktionen – Jetzt zur Übersicht % % Aktuelles, Sonderpreise, Aktionen – Jetzt zur Über
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu TOOLCRAFT
    Logo zu Reely
    Logo zu DJI
    Logo zu Märklin
    Logo zu Samsung
    Logo zu Bosch Home and Garden

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Vorschalttrafos » Netzspannung in Betriebsspannung verwandeln

Wie der Begriff schon andeutet: Vorschalttrafos sind Netztransformatoren, die einer Last vorgeschaltet werden. Und zwar zur Anpassung unterschiedlicher Spannungen.
Nötig wird dies zum Beispiel für US-amerikanische Elektrowerkzeuge für den Betrieb in Europa – und umgekehrt.

In unserem Ratgeber informieren wir Sie über Funktion und Aufbau solcher Konverter und geben Tipps für die Beschaffung.

  • Was sind Vorschalttrafos?

  • Wie funktionieren Vorschlattrafos?

  • Auswahlkriterien für die Beschaffung

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Arbeit im Labor


Was sind Vorschalttrafos?

Wie bereits erwähnt, dient die Elektronik von Vorschalttrafos zur Transformation unterschiedlicher Netzspannungen. In den USA, in Japan und Kanada beispielsweise liegt der einphasige Wechselstrom bei 110 bis 120 Volt, in Europa, Australien und China dagegen bei 220 bis 240 Volt.

Damit ein US-amerikanischer Wechselstrommotor in Deutschland ordnungsgemäß funktioniert, ist die Versorgungsspannung also zu verdoppeln. Genau das machen Vorschalttrafos. Auf der Eingangsseite des Trafos erfolgt der Anschluss ans Netz per normalem Kabel an eine europäische Steckdose. Im Gehäuse des Trafos befindet sich eine Steckdose mit Schutzkontakt nach US-amerikanischem Vorbild, hier wird der Elektromotor angeschlossen. Ist der Vorschalttrafo als Spartransformator konstruiert, bietet er sogar unterschiedliche Ausgangsspannungen an, zum Beispiel 115, 125, 230 oder 240 Volt. Damit sind alle gängigen Netzspannungen abgedeckt, einschließlich der europäischen. Solche Spartrafos verfügen meist auch noch über einen zusätzliche Steckdose im heimischen Format.

Vorschalttrafos gibt es als Step-Up-Konverter zum Umwandeln niedriger Eingangsspannungen in eine höhere Spannung am Ausgang und als Step-Down-Konverter, der eine höhere Eingangsspannung reduziert.

Wichtig: Vorschalttrafos konvertieren nur die Spannung, nicht die Frequenz des Netzstroms. Sie liegt in Europa und anderen Ländern mit 220 bis 240 Volt bei 50 Hertz, in der Ländern mit 110 bis 120 Volt beträgt sie 60 Hertz. Wird am Vorschalttrafo zum Beispiel eine Maschine angeschlossen, deren Zeittakt auf der hiesigen Netzfrequenz basiert, könnte es Probleme geben. Abhilfe bringt in solchen Fällen ein Frequenzumrichter.  

Vorschalttransformator


Wie funktionieren Vorschalttrafos?

Funktionsskizze eines Transformators

Ein Vorschalttrafo ist vom Prinzip her ein Spannungswandler für den Niederspannungsbereich bis 1000 Volt. Er nutzt das Prinzip der elektromagnetischen Induktion zur gegenseitigen Umwandlung von Elektrizität und Magnetismus, funktioniert somit wie ein handelsübliches Netzteil für Elektrogeräte. 

Wie jeder normale Transformator oder jedes Netzteil besteht der Vorschalttrafo aus zwei Drahtspulen, von denen eine als Primärwicklung (7) und die andere als Sekundärwicklung (8) bezeichnet wird. Die Primärseite des Transformators nimmt den Strom auf (1), die Sekundärseite gibt den Strom ab (4). Die beiden Spulen sind auf einem Eisenkern (5) miteinander verflochten, ohne jedoch elektrisch miteinander in Kontakt zu stehen. Der Magnetkern besteht in der Regel aus weichmagnetischem Material, das aus miteinander verbundenen Lamellen besteht, um Energieverluste durch Wirbelströme zu verringern. Der Kern ermöglicht die Übertragung (6) des Stroms von einer Spule zur anderen. Wenn die Primärwicklung an das Stromnetz angeschlossen wird, überträgt das erzeugte Magnetfeld die Spannung auf die Sekundärwicklung.

Entscheidend ist dabei der magnetische Fluss in den Spulen und im Kern, der unter anderem von der Anzahl der Wicklungen abhängt: Je größer der Unterschied zwischen den Wicklungen, desto größer ist die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. In einem Step-Down-Konverter zur Spannungsabsenkung enthält die Primärspule daher erheblich mehr Wicklungen als die Sekundärspule. Bei einem Step-Up-Konverter ist es genau umgekehrt. Vorschalt-Spar-Transformatoren verfügen über Anzapfungen an der Sekundärspule, um unterschiedliche Ausgangsspannungen bereitzustellen.



Auswahlkriterien für die Beschaffung

Zunächst ist festzulegen, in welche Richtung die Umwandlung des Vorschaltgeräts erfolgen soll, also ob ein Step-Up- oder Step-Down-Konverter nötig ist. Im Handel verfügbar sind neben Spartransformatoren mit verschiedenen Ausgangsspannungen auch Universal-Konverter, die Netzspannungen sowohl herab- als auch heraufsetzen können. Wesentlich ist auch das Vorhandensein der benötigten Stecker-Systeme.

Zu den wichtigsten Kriterien zählt die Leistung, also das Produkt aus Spannung und Strom am Ausgang des Vorschalt-Transformators. In einigen Fällen wird statt Watt auch die Einheit Voltampere, kurz VA, angegeben, da es sich bei einem Vorschalt-Transformator um ein induktiv arbeitendes Gerät und damit um eine Scheinleistung handelt. Im Gegensatz zur Wirkleistung in Watt wird bei der Scheinleistung auch die induktive Blindleistung berücksichtigt.  

Die Bandbreite der abgegebenen Leistung ist relativ groß und reicht von wenigen Hundert Kilowatt bis weit in den Kilowattbereich. Dabei ist zu bedenken, dass ein Vorschalt-Transformator zwar einen hohen elektrischen Wirkungsgrad besitzen, aber dennoch nicht bis zur Leistungsgrenze betrieben werden sollten. Im Betrieb besteht immer die Gefahr von Stromspitzen, die vor allem beim Dauereinsatz die Elektronik und die Spulen des Vorschaltgeräts beschädigen könnten.

Als Faustregel gilt: Die Leistung des Transformators sollte mindestens 20 Prozent über der maximalen Leistungsaufnahme des Verbrauchers liegen. Das gilt besonders bei Geräten mit Elektromotoren wie Kühl- und Gefriergeräte, Kompressoren, Elektrowerkzeuge und Pumpen. Die Motoren benötigen in der Regel einen hohen Einschaltstrom, der die Ausgangsspannung im Einschaltmoment stark reduzieren kann.

Vorschalttrafos


FAQ – häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Spannungswandler und einem Spannungsregler?

Ein Spannungsregler funktioniert sowohl als Spannungswandler als auch als Spannungsstabilisator. Er stabilisiert die Netzspannung ausgangsseitig auf einen festen Wert. Spannungsregler sind in der Regel in Ländern zu finden, in denen die Netzspannung stark schwanken kann. Die Stabilisierung liegt meist bei plusminus 4 Prozent, zum Beispiel wird bei einem Netzstrom zwischen 180 und 260 Volt auf 220 Volt stabilisiert.
 

Gibt es auch kalibrierte Vorschalttrafos?

Die weitaus meisten im Handel verfügbaren Vorschalttransformatoren sind werkseitig kalibriert. Sind aber Zertifikate nötig oder gesetzlich vorgeschrieben, ist die Beschaffung eines Trafos mit Kalibrierung nach ISO oder durch ein DakkS-akkreditiertes Labor zu empfehlen.
 

Muss der Trafo einen Schutzkontakt-Steckdose besitzen oder reicht der Ausgang für einen Kaltgeräte-Stecker?

Da die Gehäuse der weitaus meisten Vorschalttrafos aus Metall bestehen, sind Schutzkontakt-Steckdosen zwingend erforderlich. Viele Geräte verfügen über zwei Stecker-Systeme, einen in der Form der klassischen Schutzkontakt-Steckdose und einen passend für den Stecker des anzuschließenden Geräts. Auch der zweite Anschluss ist dann mit einem Schutzkontakt versehen. Die Verwendung von Kaltgeräte-Steckern ist nur dann bedenkenlos möglich, wenn das angeschlossene Gerät keine berührbaren Metallteile besitzt.

  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1.5 Millionen Produkte

  • Über 6'000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • Business+

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Megastore

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Cookie-Einstellungen
Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 50

Mo. - Do.: 08:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste