JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Oszilloskope

 

 

Oszilloskope

Mit einem Oszilloskop kann man elektrische Spannungen zuverlässig messen, den Verlauf anzeigen und die Daten weiterverarbeiten.

Oszilloskope finden vor allem dann Einsatz, wenn Spannungen angezeigt, gemessen und deren Verlauf verfolgt werden sollen.
Es gibt analoge und digitale Oszilloskope, die für verschiedene Einsatzzwecke ideal sind. Viele Geräte lassen sich direkt an PCs anschließen.

berater-oszilloskope-produkt.jpg

Was ist ein Oszilloskop?

Mit einem Oszilloskop lassen sich eine oder mehrere elektronische Spannungen messen und auf einem Bildschirm anzeigen. Das ermöglicht die Anzeige eines Verlaufs der Spannung. Der Verlaufsgraph wird meistens zweidimensional angezeigt. Auf dem Markt gibt es analoge und digitale Oszilloskope. Analoge Oszilloskope nutzen eine Kathodenstrahlröhre für die Anzeige und werden daher auch häufig als Kathodenstrahloszilloskop bezeichnet. Mittlerweile setzen die meisten Anwender aber auf digitale Oszilloskope, die analoge in digitale Signale umwandeln. Diese Oszilloskope können die Ergebnisse auch speichern und an PCs übertragen.

Welche Typen von Oszillskopen gibt es?

Oszilloskope gibt es in verschiedenen Varianten und Preiskategorien. Hauptsächlich unterteilen sich Oszilloskope aber in zwei Kategorien:

  • Analoge Oszilloskope
  • Digitale Oszilloskope oder auch Speicheroszilloskope (DSO)

Außerdem muss unterschieden werden, ob das Oszilloskop im Hobby-Bereich verwendet wird oder ob es für den professionellen Einsatz geeignet sein soll.  Wird das Oszilloskop dauerhaft eingesetzt und sind 100% korrekte Daten wichtig, sollte man auf ein höherwertiges, digitales Oszilloskop setzen. Günstige Geräte sind meistens ungenauer, etwas geringer ausgestattet und haben keine so lange Lebensdauer. Für den Heimgebrauch gibt es noch PC-Oszilloskope. Dabei handelt es sich um abgespeckte digitale Oszilloskope, die ihre Daten sofort an einen PC weitersenden.

 

Kaufkriterien für Oszilloskope – Worauf muss beim Kauf geachtet werden?

Beim Kauf eines Oszilloskops sollte klar sein, wofür es gebraucht wird. Man unterscheidet vor allem die Bereiche Hobby und professioneller Einsatz. Außerdem ist wichtig, ob die Werte aufgezeichnet und später an einem PC bearbeitet werden sollen. Dazu sind analoge Oszilloskope zum Beispiel nicht in der Lage. Aber auch bei digitalen Oszilloskopen gibt es Unterschiede in der Qualität und Bandbreite der Messung sowie in den Analysemöglichkeiten.  

Soll das Gerät transportiert werden, muss natürlich auch auf das Gewicht geachtet werden. Beim Anschluss an verschiedene PCs muss sichergestellt sein, dass die PC-Schnittstelle des Oszilloskops auch für alle eingesetzten Geräte passt. Manche Oszilloskope zeichnen nicht selbst auf, sondern übertragen die Daten sofort an einen PC. Diese werden auch als PC-Oszilloskope bezeichnet.

Privater Einsatz im Hobby

  • Wenn die Werte aufgezeichnet werden sollen, braucht man ein digitales Oszilloskop.
  • Wenn keine Aufzeichnung nötig ist, dann reichen analoge Geräte aus, die günstiger sind.
  • Welchen Zeitraum kann das Gerät aufzeichnen?
  • PC-Schnittstelle bei digitalen Geräten berücksichtigen!
  • Software des Herstellers geeignet für den Einsatz?
  • PC-Oszilloskope sind günstig und bieten direkten Anschluss an einen PC.

Professioneller Einsatz

  • Nur digitales Oszilloskop sinnvoll.
  • Nur digitale Oszilloskope berücksichtigen, die auch kurze Zeiträume und -Intervalle messen können.
  • Mehrkanal-Oszilloskopen können mehrere Spannungen aufzeichnen.
  • Sollen Ströme, Drücke und Magnetfelder angezeigt, gemessen und analysiert werden, sind entsprechende Wandler notwendig.
  • Sollen spezielle Werte wie Spitzenspannung und Effektivwert angezeigt werden, muss das Oszilloskop das unterstützen.
  • Soll auf dem Bildschirm ein Cursor zur Verfügung stehen, um Messbereiche zu markieren?
  • Höherwertige Oszilloskope können auch Signalanalysen durchführen.
  • Das Protokoll der PC-Schnittstelle sollte protokolliert sein, damit nicht nur auf die Software des Herstellers gesetzt werden muss.
  • Auf optimale Abtastrate achten.
  • PC-Oszilloskope sind meistens nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
berater-oszilloskope-einsatz.jpg

Spezialbegriffe verstehen - Kanal, Bandbreite und Abtastrate

Beim Oszilloskop-Kauf stoßen Kunden sehr häufig auf Spezialbegriffe. Diese sollte man zumindest in Grundzügen verstehen, um das optimale Gerät zu finden. Vor allem die Eingangsquellen und der Messbereich spielen hier eine wichtige Rolle.

Begriff Bedeutung
Kanal Eingang für Spannung
Mehrkanal Mehrere Eingänge für Spannungen
Bandbreite Gibt an, welche Signal-Frequenzen das Oszilloskop verarbeiten kann
Anstiegszeit Gibt an, wie lange ein Rechtecksignal von 10-90%benötigt
Abtastrate Gibt an, mit welcher Geschwindigkeit das Eingangssignal digitalisiert wird


Info
 
Einfache, digitale Geräte lassen nur die Aufnahme eines einzelnen Kanals zu. Damit besteht allerdings nicht die Möglichkeit mehrere Signale in Beziehung miteinander zu setzen.

berater-oszilloskope-bandbreite.jpg

Diese Hersteller und Marken gibt es

Bekannte Marken für Oszilloskope sind Voltcraft, Rigol und Pico. Es gibt in diesem Bereich aber auch zahlreiche andere Hersteller, die auch andere elektronische Geräte anbieten.

berater-oszilloskope-marken.jpg

Fazit: So kaufen Sie das richtige Oszilloskop

Soll ein einfaches Einstiegsgerät erworben werden, das nicht aufzeichnen kann, reicht ein analoges Oszilloskop aus. Wenn aber die Ansprüche steigen und die Werte auch aufgezeichnet werden sollen, muss ein digitales Oszilloskop her. Hier sollte vor dem Kauf überprüft werden, ob die Schnittstellen ausreichen und welchen Zeitraum das Gerät aufzeichnen kann. Auch die Anzahl der aufzunehmenden Spannungen muss berücksichtigt werden.

Höherwertige Oszilloskope bieten darüber hinaus die Möglichkeit die Signale zu analysieren. Außerdem sind mathematische Operationen möglich, zum Beispiel eine Fourier-Transformation oder die Berechnung der Spannungsverläufe von zwei Kanälen. Manche Geräte können die gemessene Spannung mit einer Vorgabe vergleichen und anzeigen, ob die gemessene Spannung von der Vorgabe abweicht.

Beim professionellen Einsatz muss noch auf die Speichertiefe und die Wandlerauflösung geachtet werden. Darauf basierend lässt sich errechnen, wie viele Daten das Gerät speichern kann. Normalerweise haben Geräte eine Auflösung von 8 Bit. Diese reicht meistens aus, 12 Bit sind natürlich besser, wenn mehr Daten gespeichert und später weiterverarbeitet werden sollen.

Elektroniksteuerungen im Auto werden immer komplexer. Während früher wie selbstverständlich der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde, ist das in den meisten Modellen heutzutage gar nicht mehr nötig. Funkchips übernehmen diese Aufgabe. Auch viele andere Steuerungen im Bordcomputer werden immer komplexer und sind ohne weiteres gar nicht mehr nachvollziehbar. Wie gut, dass Sie sich bei der Ausstattung Ihrer Werkstatt auch für ein Oszilloskop aus dem Conrad Onlineshop entschieden haben. So sind Sie nun in der Lage, Messwerte abzulesen, die Ihnen mit einem Multimeter oder einem anderen Messgerät so in der Form nicht möglich wären. Und wenn Sie einige Erfahrungen mit unserem Oszilloskop gemacht haben, würden wir uns über Ihr Feedback im Bereich Kundenmeinungen sehr freuen. So können auch andere Interessenten von Ihrer Kaufentscheidung profitieren. Wir danken Ihnen bereits an dieser Stelle und freuen uns auf Ihren Besuch im Conrad Onlineshop!