Balkonkraftwerke
Mit steckerfertigen Balkonkraftwerken problemlos Strom produzieren
Sie wollen Ihren Balkon in ein Kraftwerk verwandeln? Mit Conrad kein Problem! Balkonkraftwerke sind eine Möglichkeit, Strom selbst zu erzeugen und gleichzeitig Vorteile zu haben. Denn man hat nicht nur ein gutes Gefühl an der Energiewende mitzuarbeiten, sondern spart gleichzeitig bares Geld. Sie möchten sich ein Balkonkraftwerk zulegen? Dann finden Sie hier die richtigen Tipps!
Ein Balkonkraftwerk an der Brüstung oder auf der Überdachung gibt Ihnen nicht nur ein gutes Gefühl, tatkräftig an der Energiewende mitzuarbeiten, sondern es spart auch bares Geld. Beim Balkonkraftwerk Komplettset von Conrad sind die qualitativ hochwertigen Einzelmodule aufeinander abgestimmt und von renommierten Herstellern. Mit den dazu passenden Montagesets für private Balkonkraftwerke ist der Einstieg in Ihre Zukunft als Prosumer problemlos möglich. Erkundigen Sie sich auch nach Speichermöglichkeiten und Informationen zu den besten Lösungen für Ihr privates Plug & Play Kraftwerk.
In Österreich ist es mit einer Mini PV-Anlage ganz einfach, um zum Stromerzeuger zu werden. Ein Balkonkraftwerk darf laut E-Control maximal 800 Watt haben. Dies bezieht sich auf die Leistung des Wechselrichters und nicht auf die Solarmodule. Die Energieerzeugung geht mit einem Plug & Play Balkonkraftwerksystem denkbar einfach, nach der Montage wird es direkt über einen Schuko-Stecker oder einen Wieland Stecker angeschlossen. Allerdings muss der Stromzähler up to date sein, ein alter Stromzähler müsste davor ausgetauscht werden.
Der Betrieb eines Balkonkraftwerks muss in Österreich beim jeweiligen Netzbetreiber gemeldet werden. Doch damit nicht genug - je nach Region und Gemeinde können Förderungen in Anspruch genommen werden. Diese sind verschieden hoch und sollten vor dem Kauf und Betrieb des Systems abgeklärt werden.
Alles in allem ist es also durchaus möglich, in Österreich selbst Strom zu erzeugen und damit auch Geld zu sparen - ob nun mit einem Plug & Play System oder einer größeren Solaranlage. Es lohnt sich daher, sich über verschiedene Angebote zu informieren und die eventuellen Förderungsmöglichkeiten auszuschöpfen. So kann man mit einem Balkonkraftwerk dauerhaft Kosten sparen und seinen Teil zum Klimaschutz beitragen!
Die Antwort lautet kurz und knapp: Ja! Denn durch die Sonneneinstrahlung am Standort des Kraftwerks erhöht man seine Energieausbeute. Für Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung kann ein Balkonkraftwerk besonders interessant sein. In Kombination mit der richtigen Technik können Sie bis zu 50% Ihres Strombedarfs über Ihr Balkonkraftwerk decken. So ist davon auszugehen, dass mit einer Leistung von 800 Wp pro Jahr etwa ein Ertrag von 550 kWh erzielt werden kann. Legt man dann noch den Stromverbrauch an sonnigen Tagen in die Mittagszeit, leisten Balkonpaneele einen spürbaren Beitrag zur Senkung des Gesamtstromverbrauchs.
Ein Balkonkraftwerk kann bis zu 800W Einspeiseleistung haben und ist damit eine Kleinstanlage, zu deren Installierung kein Elektriker benötigt wird. Für die Klassifizierung der Anlage ist die Leistung des Wechselrichters ausschlaggebend. Ein Set besteht meist aus einem Solarmodul, dem Wechselrichter, Verbindungskabeln und Steckern.
Ein zusätzliches Balkonkraftwerk Montageset sorgt dafür, dass die Module sicher befestigt werden und jedem Sturm standhalten. Ein kleines Solarkraftwerk kann sogar auf älteren Gebäuden zur Energieersparnis im Altbau beitragen.
Verbraucht man den produzierten Strom nicht, würde ein veralteter Stromzähler verbotenerweise rückwärtslaufen. Daher benötigt man einen modernen Stromzähler. Will man den Strom nicht ohne Gegenleistung ins Netz einspeisen, braucht man außerdem noch eine Speicherbatterie und einen Laderegler.
Solarmodule & Wechselrichter - Das sollten Sie berücksichtigen
Bei der Auswahl von Solarmodulen und Wechselrichtern ist es wichtig, einige Faktoren zu berücksichtigen.
- Um die richtige Lösung für Ihre Solaranlage zu finden, sollten Sie sich auf jeden Fall mit den Modulleistungen in Wp und dem Preis pro Watt Peak vertraut machen. Beim Kauf von Solarmodulen sollte man unbedingt auf Qualität achten. Wenn möglich, sollten Sie Module mit hohem Wirkungsgrad kaufen. Meist beträgt ihr Wirkungsgrad 1 % bis 21 %.
- Es ist wichtig, dass die Leistung des Wechselrichters oder Spannungswandler niedriger als die der Solarmodule ist. Sie darf für bloß anzeigepflichtige Kleinstanlagen nicht über 800 W sein.
- Achten Sie auch auf die Garantien:
Leistungsgarantie
Die Leistungsgarantie gibt an, wie lange die Solarmodule ihre volle Leistung erbringen. Achten Sie hier auf eine möglichst lange Garantiezeit bevor eine Degradation der Solarmodule eintritt.
Produktgarantie
Die Produktgarantie gibt an, wie lange die Solarmodule frei von Schäden sind. Meist ist diese Garantiezeit 2 Jahre.
Es ist wichtig, das Budget im Auge zu behalten. Ermitteln Sie vor dem Kauf, welche Komponenten Ihrer Anlage in Ihr Budget passen. Sie müssen auch prüfen, welche Steuervergünstigungen oder Subventionen Ihnen bei der Installation helfen könnten. Zusätzlich bietet es sich an, mehrere Anbieter zu vergleichen und dabei den Preis pro Watt Peak sowie die Garantien für die Module und Wechselrichter im Auge zu behalten.