RC Boote

Wenn der Badesee noch nicht die richtige Temperatur zum Baden hat, Sie aber trotzdem gerne mit der ganzen Familie Spaß am und auf dem Wasser haben wollen, dann sind ferngesteuerte Boote genau das Richtige. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben und was bei der Auswahl eines RC Bootes zu beachten ist.

.


Wissenswertes zum Thema RC Boote

Was ist ein RC Modellboot?

Vorbildgetreuer Rettungskreuzer mit vielen Sonderfunktionen.

Die Abkürzung RC steht für „Radio Controlled“ oder „Remote Controlled“ und bedeutet soviel wie funkferngesteuert. Die Fahr- und Lenkfunktionen werden demzufolge drahtlos von einem Sender zu einem Empfänger im Modell übertragen.

Je nach Auslegung des Modellbootes sind aber auch noch weitere Funktionen per Funk steuerbar. Bei originalgetreuen Schiffsmodellen, können z.B. auch Löschkanonen, Beleuchtungen oder Kräne per Funk bedient werden.

Das vorbildgetreue Absetzen eines Beibootes ist somit im verkleinerten Maßstab ebenso problemlos möglich, wie beim Original. Den Schiffsmodelbauern stehen in diesem Bereich Tür und Tor offen. Mit etwas Fantasie, einer handvoll Tüfteltalent und mit modernster Fernsteuertechnik lässt sich im Bereich Schiffsmodellbau so ziemlich jedes Vorhaben in die Realität umsetzen.

Doch nicht jeder Schiffsmodellbauer legt Wert auf Sonderfunktionen. Während der eine sein Modell eher auf maximalen TopSpeed auslegt, will ein anderer Schiffsmodellbauer lieber nur mit der Kraft des Windes sein Modell kreuzen lassen. Oder soll das Schiffsmodell doch eher für Kinder geeignet sein? Wie gut, dass es im Bereich der RC Boote ein breitgefächertes Angebot gibt, wo jeder Freizeitkapitän das für sich perfekt passende Boot findet.

Welche Bootsklassen gibt es?

Modellboot ist nicht gleich Modellboot und jeder interessierte Modellboot-Fahrer hat konkrete Vorstellungen davon, welche Leistungsmerkmale das neue Modellboot aufweisen soll. Aus diesem Grund sind die RC Boote bei Conrad Electronic in unterschiedliche Klassen eingeteilt.

Ferngesteuerte Boote

Das ist die Einstiegsklasse in den Bereich der Modellboote. In dieser Sparte werden fahrfertige Modellboote angeboten, bei denen der Fahr- und Spielspaß im Vordergrund steht. Je nach Ausführung müssen in die Fernsteuerung und in das Modell nur noch handelsübliche Batterien eingelegt werden und schon kann es losgehen. Quasi aus der Verpackung auf das Wasser.

Zudem sind die funkferngesteuerten Modelle zum Teil recht preiswert und die Fahr- und Lenkfunktionen sind dank der kindgerechten Bedienelemente am Sender leicht zu erlernen. Somit sind diese Modelle ideal geeignet, um mit Kindern Spaß am Badesee oder am Teich im Park zu haben.

In der gehobenen Preiskategorie der Einsteigerklasse werden für die Stromversorgung des Antriebsmotors bereits wiederaufladbare Fahrakkus eingesetzt. Das ermöglicht einen kostengünstigen Betrieb und die Modelle sind dank der leistungsstarken Akkus ganz schön flott auf dem Wasser unterwegs. Da macht es auch den Mamas und den Papas richtig Spaß, mit dem Rennboot der Kinder ein paar schnelle Runden auf dem Teich zu drehen.

RC Motorboote

Speed-Boote bringen Action auf das Wasser.

Ready to Run
In diesem Bereich finden Modellboot-Fans alles, was das Herz begehrt. Von vorbildgetreuen Modellschiffen mit detailgetreuen Aufbauten und beeindruckenden Sonderfunktionen bis hin zu den richtig schnellen Offshore-Rennern ist alles dabei.

Apropos alles dabei. Viele Motorboote werden als Ready to Run (RtR)angeboten, wo neben dem Modell die Fernsteuerung und der Fahrakku gleich mitgeliefert werden.
Da ist der schnelle Fahrspaß auf dem Wasser gleich doppelt gegeben.

Almost Ready to Run 
In der Ausführung Almost Ready to Run (ARR) ist das Boot größtenteils vorgefertigt und muss noch fertiggestellt und je nach Ausführung mit Antriebs- und Fernsteuerkomponenten komplettiert werden.

Bausatzmodelle 
Bei den Bausatzmodellen darf noch richtig gebastelt werden. Hier können sich Bootsmodellbauer richtig austoben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Damit der Aufbau nicht zu schwierig wird, haben die Hersteller der Modellboot-Bausätze die schwierigsten Arbeiten, wie das Formen des Rumpfes oder das Vorbereiten der Aufbauten, schon ab Werk erledigt.

Somit können sich die Modellbauer beim Aufbau des Modells auf diepassgenaue Montage der Komponenten konzentrieren. Doch spätestens bei der Farbgebung haben die Modellbauer wieder alle Möglichkeiten offen.

Bei einem Schiffsmodell-Bausatz gibt es reichlich Bastelspaß.
Mit einem RC Segelboot lassen sich Wind und Wellen prima genießen.

RC Segelboote

Mit einem ferngesteuerten Segelboot erlebt man ein Schiffsmodell, daseinerseits herausfordernd und andererseits total entspannend sein kann. Eine echte Herausforderung ist es, den Wind und die Wellen richtig zu lesen und dann das Ruder und die Segel optimal für den gewünschten Kurs zu stellen.

Nun reicht bereits eine leichte Brise und schon macht die im Maßstab verkleinerte Segelyacht so richtig Fahrt. Wenn dann auch noch ein zweites oder drittes Modell-Segelboot auf dem gleichen Kurs unterwegs ist, wird es spannend. Denn sehr schnell sieht man, wer den Segeltrimm per Fernsteuerung perfekt beherrscht und wer durch eine clevere Kurswahl seinen Vorsprung Bootslänge um Bootlänge ausbauen kann.

Nach der Zieldurchfahrt lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen beim lautlosen Gleiten über die glitzernde Wasseroberfläche Sonne, Wind und Wellen. Wenn Sie sich dann als Belohnung eine Tasse Kaffee einschenken oder ein Stück Kuchen abschneiden wollen, dann können Sie den Fernsteuersender getrost kurz zur Seite legen. Ihr Segelboot wird auch ohne ständige Steuerkorrekturen seinen Kurs kontinuierlich einhalten und weiter ruhig seine Bahn ziehen.

Oder Sie drücken den Sender einem anwesenden Passanten in die Hand. Denn erfahrungsgemäß reicht bereits eine kurze Einweisungaus, damit auch Neulinge ein Modellsegelboot sicher steuern können.

Modell-U-Boote bringen Fahrspaß über und unter Wasser.

RC U-Boote

Eine ganz besondere Gattung der ferngesteuerten Modellboote stellen die RC U-Boote dar. Der außergewöhnliche Reiz dieser Boote liegt in den dreidimensionalen Manövriereigenschaften, die diese ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuge aufweisen. Erfahrene Modell-U-Boot-Fahrer schaffen es, ihr Modell unter Wasser im Grenzbereich zwischen sichtbar und unsichtbar so zu steuern, dass es unbemerkt, und sehr zur Freude der Zuschauer, plötzlich direkt vor ihnen auftaucht.

Allerdings ist der technische Aufwand, bis es soweit ist, nicht unerheblich. Denn bei einem U-Boot müssen alle Luken, Klappen und Trennstellen absolut dicht sein, damit bei der Unterwasserfahrt keine Feuchtigkeit in das Boot eindringen kann.

Die Steuerung eines U-Bootes erfolgt entweder über per Fernsteuerbefehl verstellbare Ruder oder über außen am Rumpf angebrachte Motorgondeln. Selbstverständlich sind auch die Antriebsmotoren in beide Richtungen stufenlos vom Ufer aus regelbar.

Statisch oder dynamisch 
Der Tauchvorgang bei einem RC U-Boot kann entweder dynamisch oder statisch erfolgen. Beim dynamischen Tauchen benötigt das U-Boot eine gewisse Vorwärtsfahrt an der Wasseroberfläche und steuert dann mit Hilfe der Tiefenruder in die erforderliche Tauchtiefe. Wenn dann der Antriebsmotor per Fernsteuerung abgeschaltet wird oder im Falle einer Funkstörung bzw. wegen leerer Akkus stehen bleibt, haben die Tiefenruder keine Wirkung mehr und das U-Boot taucht selbsttätig wieder auf.
Beim statischen Tauchen hingegen werden Ballasttanks im Modell mit Wasser gefüllt oder entleert. Das U-Boot kann dadurch quasi auf der Stelle stehend die Tauchtiefe verändern. Bei manchen U-Booten verwenden zwecks besserer Manövrierfähigkeit beide Tauchverfahren kombiniert.

Wie wird ein RC Motorboot gesteuert?

Motor (1), Lenk-Servo (2), Empfänger (3) und Fahrregler (4).

Für die Steuerung eines RC Motorbootes reicht in den meisten Fällen eine Funkfernsteuerung mit zwei Steuerkanälen (2-Kanal-Fernsteueranlage) vollkommen aus.

Mit einem Kanal werden die Fahrfunktionen Vorwärts, Stopp und Rückwärts gesteuert und mit dem zweiten Kanal wird die Lenkfunktion, also die Verstellung des Ruderblattes am Heck des Modells, kontrolliert.

Die Verstellung des Ruders erfolgt mit einem handelsüblichen Modellbau-Servo und für den Antriebsmotor wird ein Boots-Fahrreglereingesetzt. Boots-Fahrregler steuern den Antriebsmotor entsprechend den Fahrbefehlen am Sender und weisen zudem noch einen Anschluss für eine Wasserkühlung auf.

Hinweis: 
Bei manchen Booten spart sich der Entwickler den Aufwand eines Schiffsruders inkl. der mechanischen Anlenkung und setzt einfach zwei nebeneinander liegende Motoren mit jeweils einer eigenen Schiffsschraube ein.

Um eine Kurve fahren zu können, dreht sich z.B. die linke Schiffsschraube langsamer und das Boot fährt durch den größeren Vortrieb der rechten Schiffsschraube eine Linkskurve.

Die unterschiedliche Drehzahlregelung der beiden Motoren, in Abhängigkeit von der Stellung der Steuerknüppel am Sender, übernimmt eine spezielle Elektronik im Boot.

Ob für die Steuerung eines Modellbootes eine Drehknopf-Fernsteuerung, ein Handsender oder eventuell ein bereits vorhandener Pultsender verwendet wird, bleibt ganz den persönlichen Vorlieben des jeweiligen Anwenders überlassen.

Dank Doppelantrieb ist keine Ruderanlage erforderlich.

Sollten z.B. an einem vorbildgetreuen Schiffsmodell noch weitere Funktionen wie Licht, Kräne, Winden oder sonstige elektrisch betriebene Anbauteile per Fernsteuerung schaltbar sein, so können diverse Schaltmodule benutzt werden.

Beim Einsatz einer 4-Kanal-Fernsteueranlage können zwei Kanäle für die Fahr- und Lenk-Funktion genutzt werden und die anderen beiden Kanäle für die Steuerung der Zusatzfunktionen. In Verbindung mit entsprechenden Schalt-Decodern stehen so eine Vielzahl von schaltbaren Funktionen zur Verfügung.

Wie wird ein RC Segelboot gesteuert?

Segelwinden-Servo (1), Ruder-Servo (2) und Flauten-Antriebsmotor (3).

Die Fernsteuerkomponenten

Ebenso wie für ein RC Motorboot reicht auch für ein RC Segelboot eine 2-Kanal-Fernsteueranlage aus. Ein Kanal wird für die Lenkfunktiongenutzt. Da ein Segelboot in der Regel keinen Antrieb mit Schiffsschraube besitzt, wird der zweite Kanal für die Verstellung der Segel eingesetzt. Dazu werden spezielle Segelwinden-Servos genutzt.

Ein herkömmliches Modellbau-Servo, das z.B. für die Verstellung des Ruderblattes genutzt wird, weist einen Drehwinkel von ca. 90 – 110° auf, wenn der Steuerknüppel am Sender von einer Endstellung in eine andere bewegt wird.

Bei der gleichen Steuerbewegung dreht sich bei einem Segelwinden-Servodie aufgesetzte Schnurrolle mehrmals um 360°. Somit können die Steuerleinen für die Segel in einem weiten Bereich in der Länge verändert werden. Je nach Fahrt- und Windrichtung werden die Segel dann weit geöffnet oder auch kraftvoll dichtgeholt.

Wie die großen Vorbilder verfügen auch manche RC Segelboote über einen kleinen Elektroantrieb, der das Boot auch bei Flaute wieder sicher an Land zurückbringt.

Hinweis: 
Manchmal wird für die Segelverstellung auch ein Standard-Servo mit einem übermäßig langen Servohebel empfohlen. Das ist zwar kostengünstiger als ein Segelwindenservo und funktioniert zum Teil auch recht passabel. Leider ist aber bei dieser Lösung der Seilweg deutlich kürzer und aufgrund des langen Servohebels ist die Kraft am Seil auch nicht besonders hoch. Aus diesem Grund eignet sich diese Lösung eher für kleinere Segelboote oder für Boote, die nur bei schwachem Wind eingesetzt werden.

Stellung der Segel bei den unterschiedlichen Fahrtrichtungen.

Die Segelverstellung

Die nebenstehende Abbildung zeigt schematisch die Segelstellung bei unterschiedlichen Fahrtrichtungen.

Wenn der Wind, dargestellt durch die fünf Pfeile, von oben (aus Norden) bläst und das Segelboot nach unten (Süden) fährt, sind die beiden Segel weit geöffnet. Sie stehen ca. im 90°-Winkel zur Bootslängsachse ab, um für den Wind die größtmögliche Wirkfläche zu bieten.

Sobald das Segelboot den Südkurs verlässt und in Richtung Süd-Osten (SO) oder Süd-Westen (SW) segelt (untere rechte und linke Abbildung), müssen die Segel kurz zum Boot herangezogen (dichtgeholt) und gleich wieder geöffnet werden. Somit kann je nach Fahrtrichtung das hintere Segel (Großsegel) oder das vordere Segel (Focksegel) durch die Kraft des Windes auf die andere Seite umschlagen.

Für die weitere Fahrt in Richtung SO oder SW dürfen die Segel dann nicht mehr ganz so weit geöffnet werden, wie bei der Fahrt in Richtung Sünden.

Schlägt das Boot einen Kurs nach Osten oder Westen ein, müssen die Segel schon deutlich enger an die Bootslängsachse herangezogen (dichtgeholt) werden. Am engsten sind die Segel am Rumpf, wenn das Boot schräg gegen den Wind kreuzt (Abbildungen oben). 

Wichtig: 
Für die Steuerung eines RC Segelbootes eignet sich am besten ein Hand- oder Pultsender, bei dem der Steuerknüppel für die Segelverstellung nicht selbsttätig in die Mittelposition zurückfedert.

Im Gegensatz zum Steuerknüppel für die Ruderverstellung, der per Federkraft automatisch in der Mittelstellung gehalten wird, muss der Steuerknüppel für die Segelverstellung immer in der Position bleiben, in die er zuletzt bewegt wurde.
 

Was muss ich beim Einsatz von RC Booten beachten?

Speed-Boote dieser Bauart erreichen leicht über 80 km/h.

Geeignetes Gewässer finden

Die beste Lösung ist das Vereinsgewässer eines Schiffsmodellbauclubs. Diese vereinseigenen Gewässer sind perfekt für Schiffsmodelle geeignet und es gibt entsprechende bauliche Vorrichtungen, um das Modell einfach ins Wasser zu setzen und auch wieder leicht aufnehmen zu können. Teilweise dürfen sogar Modelle mit Verbrennungsmotor gefahren werden, was sonst fast unmöglich ist. Und im Falle einer Störung finden sich immer gleich ein paar helfende Hände, um das dümpelnde Boot wieder schnell an Land zu bekommen.

Wer keinen Verein in der Nähe hat, muss sich in Eigenregie nach einem geeigneten Fahrgewässer umschauen. Da Fließgewässer für ferngesteuerte Modellboote in der Regel ungeeignet sind, gilt es hier den Fokus auf stehende Gewässer zu legen. Aber nicht überall wo es möglich wäre, darf man sein Boot fahren lassen.

Wenn sich das Gewässer im privaten Besitz befindet, ist beim Eigentümer nachzufragen, in wieweit das Betreten des Grundstückes und das Fahren auf dem Gewässer gestattet sind.

Bei öffentlich zugänglichen Gewässern oder Badeweihern darf man problemlos ans Wasser, aber das heißt noch lange nicht, dass man dort auch mit einem Modelboot fahren darf. In diesem Fall ist bei der zuständigen Verwaltung nachzufragen, ob der Betrieb von Modellbooten erlaubt ist, bzw. ob es einen extra dafür ausgewiesenen Bereich gibt. Wenn es derartige Bereiche gibt, muss zudem sichergestellt werden, dass ein Modellboot solche Uferbereiche meidet, die aus Naturschutz- oder Tierschutzgründen Tabu sind.

Häufig gestellte Fragen zum Thema RC Boote

Mein Boot ist voll Wasser gelaufen. Was ist zu tun?
Als erstes muss der Fahrakku abgeschlossen bzw. die im Boot eingesetzten Batterien entfernt werden. Der Akku bzw. die Batterien müssen danach zum Trocknen an einem warmen Ort gelagert werden. Wenn das Wasser aus dem Boot entfernt wurde, kann auch das Boot zum Trocknen abgelegt werden. Sollte ein Antriebsmotor eingebaut sein, dann müssen die Motorwellenlager vor dem Trocknen mit einem feuchtigkeitsverdrängenden Schmiermittel, wie z.B. WD40, behandelt werden. Wenn alles wieder richtig trocken ist, muss zunächst an Land die Funktion und die Reichweite der Fernsteuerung geprüft werden, bevor das Modell wieder auf dem Wasser eingesetzt wird.

Was mache ich, wenn mein Boot mitten auf dem Wasser nicht mehr funktioniert?
Da gibt es unterschiedliche Methoden: In einem Schiffsmodellvereinen stehen oft ferngesteuerte Rettungsboote zur Verfügung, die das liegengebliebene Boot an Land schleppen. Alternativ kann ein Ruderboot zur Rettung eingesetzt werden oder man wartet, bis das Modell durch Wind und Wellen selbsttätig anlandet. Diese Option ist allerdings nur dann ratsam, wenn das betreffende Uferstück zur Bergung auch betreten werden kann.

Die Fernsteuerung funktioniert nicht richtig und das Ruderservo zuckt dauernd. Was kann ich machen?
Wenn im Modell ein Empfänger mit Kunststoffgehäuse eingesetzt wird, kann es sein, dass sich innerhalb des Gehäuses Wasser befindet. In diesem Fall ist der Empfänger auszubauen und das Gehäuse zu öffnen. Prüfen Sie, ob die Platine nass ist. Ist dies der Fall, legen Sie die Platine zum Trocknen weg. Ist die Platine trocken, kann der Fehler ein Wackelkontakt bei den Steckverbindern, in der Batteriebox oder am Schalterkabel sein. Wenn möglich ist zu Testzwecken der Empfänger zu tauschen.

Nach oben