JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.at
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Regler


Modellbau und Modellbahnen für Profis und Hobbybastler

Was ist Modellbau, was ist eine Modellbahn?

Die Geschichte des Modellbaus und besonders der Modellbahn reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Auch heute begeistern sich Hobbybastler wie Profis für das traditionsreiche Hobby und werkeln mit Hingabe an ihren ausgewählten Modellen. Dabei kann es sich, ganz nach eigenem Geschmack, um eine Miniatur-Eisenbahnwelt, ein Modellauto oder ein Motorflugzeugmodell handeln. Bei allen Varianten wird nach demselben Prinzip gearbeitet: Beim Modellbau werden grundsätzlich dreidimensionale Objekte nach einer bestimmten Vorlage gebaut. Diese Nachbildungen entsprechen oft im minimierten Maßstab realen Objekten. Meist werden auf diese Weise Autos, Flugzeuge, Schiffe oder eben auch Eisenbahnen original- und besonders detailgetreu nachgebaut. Im Conrad Shop finden Bastler Zubehör und Werkzeug hierfür.
 

Welche Modellbau-Typen gibt es?

Modellbahnen

In dieser Rubrik finden Sie alles, was Sie für den Bau einer Modellbahn benötigen, von Gleisen und Spurgrößen über Gebäude bis zu Elektronikteilen und einem großen Sortiment an Modellbahn-Zubehör wie Kleinleuchtmittel, Ladegüter aber auch einschlägige Fachliteratur.

Modellautos

Im Conrad Shop sind eine Vielzahl an Modellauto-Typen erhältlich, von schnittigen Sportwagen für off- und onroad bis zu LKWs für Einsteiger und Profis. Zudem finden Sie vielfältiges Zubehör und praktische Ersatzteile.

Modellschiffe

Von Einsteiger-Modellbooten über Segelboote bis zu Motorbooten hält der Conrad Shop spannende Modelle für Nautik-Begeisterte und Bastler bereit. Natürlich gibt es auch eine große Auswahl an Schiffsmodell-Zubehör. 

Modellflugzeuge

Auch Flugzeugfans werden im Conrad Shop fündig: Ob es ein Segelflugmodell oder ein Motorflugmodell sein soll – Sie haben die Wahl. Segelflieger, Propeller-Maschinen und Turbinen-Jets sind ebenso erhältlich wie Micro-Flugmodelle für den Indoorbereich und spezielle Einsteiger-Sets sowie ein umfangreiches Angebot an Zubehörteilen.

Modellbau-Zubehör

Technischer wie auch herkömmlicher Modellbau benötigt vielerlei weiteres Zubehör, etwa Platten und Profile aus Blech, Acryl, Holz oder Carbon, zudem Hölzer, Leisten, Akkus und Ladegeräte. Der Conrad Shop bietet auch eine große Auswahl an Zahnrädern, Motorritzeln, Kegelrädern, Zahnstangen und weiterem Montagematerial.

Unendliche Möglichkeiten für den Geländebau

Die Landschaft, durch welche die Modellbahn fahren soll, ist mindestens ebenso wichtig, wie die Eisenbahn selbst. Bei der Landschaftsgestaltung stellt vor allem eine stabile Basis das A und O einer jeden Modellbahn, ob Sie nun Ihre selbstkreierte Landschaftsidee umsetzen wollen oder ein Original nachbauen. Für Kombinationen verschiedener Modelle oder die Abwandlung einer bestehenden Vorgabe steht Ihnen die Rubrik Kitbashing zur Verfügung. Hier finden Sie Kunststoff-Platten, Türen, Wände, Tore und vieles mehr. Zur Bodengestaltung bietet Conrad spezielle Landschafts-Unterbausysteme, darüber hinaus wählen Sie aus einer Vielzahl von Brückensystemen und Gussformen aus oder entscheiden sich für eines der angebotenen Fertiggelände – ganz nach eigenem Geschmack. Für den Modellbahn-Hintergrund wählen Sie auch aus verschiedenen Vorlagen, wie zum Beispiel „Neuschwanstein“ oder „Schwarzwald“.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Modellbau und Modellbahn

Welche Werkzeuge und Extras benötigt man für eine Modellbahn?

Dies hängt natürlich unter anderem vom Modelltyp ab. Grundsätzlich benötigen Sie Spuren, Gleise und Züge, aber auch äußerst wichtige „Kleinigkeiten“ wie Pflege- und Reinigungsmaterial, Lampen und Kleinstleuchtmittel, Litzen und Kaltkathodenröhren oder Ersatz- und Austauschteile gehören in eine gut ausgestattete Werkstatt eines Modellbahnbauers, ob Profi oder Hobbybastler. Wenn Sie im Conrad Shop auf ein Zubehörteil klicken, werden Ihnen automatisch weitere passende Artikel vorgeschlagen.

Welche Maßstäbe werden üblicherweise im Modellbau verwendet?

Der jeweilige Maßstab variiert von Modell zu Modell. Es haben sich jedoch bestimmte Maßstäbe herauskristallisiert, die häufiger verwendet werden. So zum Beispiel werden RC-Automodelle in den gängigen Maßstäben 1:24, 1:10, 1:8, 1:6 oder 1:5 gebaut. Bei Modellschiffen und Flugzeugen gelten wiederum andere Werte. Wichtig zu wissen ist jedoch vor allem, wie Sie diese Maßstäbe umrechnen. So bedeutet beispielsweise der Maßstab 1:24 eines RC Modellautos, dass das Original 24x größer ist als das zu bauende Modell. Der Maßstab gilt jeweils für Länge, Breite und Höhe. 

Wo erhalte ich nähere Informationen und hilfreiche Tipps für mein Bauprojekt? 

Sie stecken fest und wissen nicht weiter? Ihnen brennt eine wichtige Frage zum Thema Modellbau auf der Zunge? Im Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub erhalten Sie kompetente Beratung von ausgewiesenen Experten. Wer Mitglied im Club ist, hat die Möglichkeit einen Club-Berater telefonisch um Rat zu fragen. Mitglieder im Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub genießen jedoch noch weitere Vorteile: beispielsweise Ermäßigungen auf sämtliche Artikel, raschere Auslieferung und längere Garantiezeiten. Außerdem gibt’s das kostenlose Clubmagazin obendrauf und Sie können an Werksbesichtigungen und Events teilnehmen oder kostenlos Kleinanzeigen aufgeben.

Fazit: Wie Sie mit Conrad in die Welt des Modellbaus und der Modellbahn eintauchen 

Conrad ist Spezialist in Sachen Modellbau und Modellbahn: Mit 15 Jahren praktischer Erfahrung und dem eigens von und für Modellbauer gegründetem Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub sind wir Ihr Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um Modelle aller Art geht. Nicht nur finden Sie im Conrad Shop mehr als 6.000 Modelle, darunter auch ein breites Angebot an Einsteiger-Sets sowie unzählige Zubehör- und Ersatzteile, auch kompetente Beratung wird bei uns großgeschrieben. Klicken Sie sich durch unser umfangreiches Sortiment oder wenden Sie sich mit einer spezifischen Frage an den Conrad Electronic Modellbau- & Modellbahnclub.

Nach oben