Wissenswertes zu Modellbau-Zubehör

Die hohe Kunst des Modellbaus

Das Modellieren von Gegenständen hat eine lange Tradition und gilt bei Laien eher als Zeitvertreib oder bestenfalls als ambitioniertes Hobby. Dass es sich beim Modellbau um ein anspruchsvolles Handwerk handelt, das ein hohes Maß an Kreativität, technischer Raffinesse und Geschick erfordert, ist womöglich nicht jedem bewusst. Auch ambitionierte Hobby-Modellbauer haben einen hohen Anspruch an Detailtreue und technische Funktionalität. Unter Freizeit-Modellbauern ist es völlig normal, eigene Modelle mit großem handwerklichen Aufwand so nahe wie möglich und bis ins kleinste Detail einem realen Vorbild nachzuempfinden. Das erfordert eine breite Palette an Werkzeugen und allerlei weiteres technisches Zubehör, darunter Einzel- und Ersatzteile sowie elektrische Installationen. Zu einer adäquat ausgestatteten Modellbau-Werkstatt gehört zudem eine Auswahl modellspezifischer Farben und Dekorationsmaterialien.

Arten von Modellbau-Zubehör

Airbrush, Farben, Dekor

Bei der Airbrush-Technik werden mithilfe von Druckluft feinste Farbnebel erzeugt. Dadurch kann die Oberfläche von Bauteilen äußerst fein mit Farbe benetzt werden, was eine weitreichende Kontrolle über sämtliche Details einer Farbgebung ermöglicht. Die Airbrush-Ausrüstung ist vielseitig einsetzbar und besteht im Wesentlichen aus einem Kompressor, Druckluftschläuchen, Pistolen für die Farbverteilung und Schablonen. Für Pistolen sind drei Düsengrößen mit 0,28 mm, 0,48 mm und 0,73 mm verfügbar. Die erzielte Strichbreite hängt von der verwendeten Düsengröße ab. Um Farbmischung zu erhalten, gibt es drei Verfahrens-Varianten, für die entsprechende Pistolen-Ausführungen verfügbar sind: Pistolen mit Innenmischung, Außenmischung und Paasche Turbo, bei dem der Transport der Farbe durch eine oszillierende Nadel erfolgt. Begleitend zur Airbrush-Ausrüstung sind zahlreiche Ausführungen an Pinseln, Lackiermittel und Farben verfügbar, die je nach Präferenz zum Einsatz kommen. 

Kaltkathodenröhren

Kaltkathodenröhre in weiß und mit einer Nennspannung von 550 V

Kaltkathodenröhren leiten ihren Namen aus der Tatsache ab, dass ihre Kathode auch im kalten Zustand Elektronen aussendet. Im Wesentlichen handelt es sich um Leuchtröhren mit geringer Oberflächentemperatur. Durch diese Eigenschaft können sie gefahrlos auf Kunststoff- oder Holzuntergründe montiert werden. Kaltkathodenröhren im Modellbau haben geringe Einbaumaße, was sie zu einer guten Ergänzung in schlanken Rahmenkonstruktionen oder Profil-Systemen macht. Kaltkathodenröhren sind in Varianten unterschiedlicher Spannung, Stromstärke und Leistung verfügbar; üblich sind Nennspannungen zwischen 12 und 700 V sowie Stromstärken von 6 bis 600 mA. Bei Leistungswerten von 2,4 W bis 5 W erreichen Kaltkathodenröhren genügend Leuchtkraft für den Einsatz in Modellbauten. Die Lichtfarbe der Röhren kann beliebig gewählt werden; populär sind beispielsweise die Farben Blau, Dunkelblau, Grün, Rot und Weiß. 

Kleinleuchtmittel-Fassungen

Mit Fassungen für Kleinleuchtmittel werden beispielsweise Signallampen angebracht. Vor dem Kauf müssen die Montagemöglichkeiten geprüft und die Lampensockel verglichen werden. Im Modellbau werden meist Micro- oder Miniaturlampen verwendet. Die Montage der Fassungen erfolgt über Lötösen und Verschraubungen. Unterschieden werden Zwergenfassungen und Brückfassungen in diversen Ausführungen, teilweise mit Stegen und Fassungen für Stecklampen. Ein weiterer wichtiger Aspekt vor dem Kauf ist die Frage, ob eine isolierte oder nicht isolierte Fassung benötigt wird.

Micro- und Miniaturlampen

Perfekt für den Modellbau geeignet sind die wenige Millimeter großen Micro- und Miniaturlampen. Ihr Einsatzbereich ist groß und berücksichtigt industrielle Branchen wie die Medizintechnik. Vor einem Kauf ist die Sockelkompatibilität zu prüfen. Wichtige Aspekte wie Stromstärke, Betriebsspannung und Leistungsaufnahme müssen an die verfügbaren Voraussetzungen angepasst werden. Folgende Daten sollten vorab geprüft werden:

  • Lichtstärke
  • Abmessungen
  • Kolbenformen
  • Verhalten gegenüber Erschütterungen (besonders wichtig bei Fahrzeugen)
  • Anschlussdrähte und Sockel
  • Farbe

Werkstatt-Ausstattung im Modellbau

Modellbauer benötigen ausreichend Platz zum komfortablen Arbeiten. Wer kann, richtet sich daher eine Werkstatt ein, die je nach handwerklichem Anspruch entsprechend ausgestattet sein sollte. Eine gut ausgerüstete Modellbau-Werkstatt könnte folgende Komponenten der Werkstatt-Ausstattung umfassen:

  • Automodell-Werkzeug-Hilfsmittel
  • Flugmodell-Werkzeug-Hilfsmittel
  • Heißklebepistolen
  • Heißklebesticks
  • Fette, Öle und Reiniger für Modellbau
  • Modellbau-Werkzeuge
  • Modellbau-Aufbewahrungs- und RC-Transporttaschen
  • Modellbau-Messgeräte
  • Modellbau-Netzgeräte
  • Modellbau-Spezialklebstoffe
  • Universal-Modellbau-Zubehör

11-teiliges Werkzeugset mit mehreren Schraubendrehern und Universalhaken

Modellbau-Fachbücher

Der Einstieg ins Modellbau-Hobby ist nicht ganz leicht. Modellbau-Fachbücher helfen, das Wissen zu erweitern und gleichzeitig spezifische Fertigkeiten unter Anleitung zu erlernen oder zu verbessern. Ob Flugmodelle, RC-Cars, Helikopter oder Schiffe – es existieren für eine riesige Auswahl an Modellen Fachbücher mit wertvollem Spezialwissen. Wie wird ein Flugmodell richtig geflogen? Wie wird ein Helikopter montiert? Was sind Brushless-Motoren und wie funktionieren sie? Die Fachbücher im Online-Shop von Conrad beantworten viele Fragen. Teilweise liefert die Fachliteratur sogar Videomaterial mit detaillierten und anschaulichen Anleitungen.

Modellierperlen

Wiederverwendbare weiße Modellierperlen für den Modellbau

Modellierperlen bestehen aus einer Knetmasse, die unter Hitzeeinwirkung modellierbar wird. Frei Hand lassen sich kreative Formen gestalten oder unter Verwendung einer Passform vorgeformte Strukturen reproduzieren. Mit dem Abkühlen härtet die Masse wieder aus und ist dann sehr stabil. EineNachbearbeitung ist bei erneutem Erhitzen möglich.

Die Modelliermasse kann mithilfe von Farbpigmenten eingefärbt werden. Diese werden zuvor ebenfalls erwärmt. Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz lassen sich beliebig zu gewünschten Farbtönen mischen. 

Zwillingslitzen, mehradrige Litzen

Der Begriff „Litze“ beschreibt einen elektrischen Leiter, der aus mehreren kleinen Einzeldrähten besteht. Unterschieden werden fein- und feinstdrahtige Litzen. Diese Art eines Leiters hat den Vorteil, dass die Gefahr eines Leiterbruchs durch Biegebelastungen sehr gering ist. Deshalb werden Zwillingslitzen beziehungsweise Schaltlitzen häufig in bewegungsintensiven Anwendungsbereichen wie etwa dem Fahr- und Flugzeugbau, bei Robotern und Maschinen mit beweglichen Teilen eingesetzt. Feindrahtige Litzen sind dabei weniger flexibel als feinstdrahtige Litzen. Bei höherem Beanspruchungsgrad werden daher feinstdrahtige Litzen empfohlen.

Folgende Parameter können für eine Kaufentscheidung ausschlaggebend sein:

  • Anzahl der benötigten Adern
  • Querschnitt je Ader
  • Kabeltyp

 

Aber auch besondere Eigenschaften wie:

  • Flammenresistenz
  • Flexibilität
  • Schirmung
  • Halogenstoffe
  • CCA-Leiter

Im Online-Shop von Conrad finden professionelle und Hobby-Modellbauer alles an Zubehör, um selbst die ambitioniertesten Projekte umzusetzen.

Feinstdrahtige PVC-Zwillingslitze für Verkabelungen in viel Bewegung