Weihnachtsbeleuchtung - Lichtzauber für Innen und Aussen

Bereits vor der Adventszeit werden Wohnungen, Häuser und Gärten festlich geschmückt. Für den Innenbereich als auch für den Garten oder Balkon, von traditionelle bis ganz aussergewöhnlicher, die Möglichkeiten einer individuellen Weihnachtsbeleuchtung sind scheinbar grenzenlos. 


Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtsbeleuchtung?

Es glänzt und glitzert obwohl es draussen dunkel und kalt ist. Die Weihnachtsbeleuchtung gehört genauso zur Weihnachtszeit wie der Glühwein und das Weihnachtslied 'We wish you a merry Christmas'. In der Wohnung flackern täuschend echt aussehende LED-Kerzen und die Fenster erstrahlen im hellen Glanz der Lichterketten. Selbst die Weihnachtsdekoration wird mit stimmungsvollen Lichtern effektvoll in Szene gesetzt. Bei Dunkelheit verwandelt sich der ganze Innen als auch Aussenbereich in eine glänzende Weihnachtswelt.

Lichterketten lassen die immergrünen Hecken, die kahlen Bäume und Sträucher im Garten in einem schönen Weihnachtsglanz erstrahlen. Dabei reichen ein paar wenige Lichtpunkte aus und schon rücken sie aus der Dunkelheit in das Blickfeld des Betrachters.

Strahlende Rentiereglizernde Pinguine leuchtende Weihnachts- und Schneemänner und andere klassische bis originelle Leuchtfiguren aus Acryl runden die weihnachtliche Aussenbeleuchtung ab.


Was ist bei der Auswahl der Beleuchtung zu beachten?

Wer seine Weihnachtsbeleuchtung draussen anbringen will, muss unbedingt darauf achten, dass die Lampen und Lichterketten den winterlichen Bedingungen, wie zum Beispiel der eindringenden Feuchtigkeit standhalten. Die IP-Schutzklassen legen unter anderem fest, in welchem Ausmass ein elektrisches Gerät - in unserem Fall die Weihnachtsbeleuchtungen - äusserlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt werden kann ohne dabei beschädigt zu werden oder ein Sicherheitsrisiko darzustellen.

Wird die Weihnachtsbeleuchtung im Innenbereich eingesetzt, braucht man sich diesbezüglich keine Gedanken zu machen. Ganz im Gegenteil: Stromsparende LED Lichterketten mit Batteriebetrieb machen die Weihnachtsbeleuchtung kabellos und flexibel.

Fenstersimse, Wohn- und Esszimmer werden ohne lästige Verlängerungskabel im Handumdrehen beleuchtet. So setzen Sie Ihre individuelle Weihnachtsdekoration perfekt in das richtige Licht.


Weihnachtsbeleuchtungen für Innen und Aussen

Es spielt eine grosse Rolle, ob die neue LED Weihnachtsbeleuchtung oder der LED-Lichtervorhang aussen montiert werden soll oder nicht. Denn nur wenn eine LED-Lichterkette auch wirklich für den Outdoor Einsatz ausgelegt ist, bereitet sie lange Freude.


Die beliebteste Weihnachtsbelechtung - Lichterkettensysteme

Eine handelsübliche Lichterkette hat immer eine bestimmte Anzahl an Leuchten oder LEDs. Die Stromversorgung bzw. das Netzteil der Lichterkette ist dann immer genau auf diese Anzahl von Leuchtmitteln ausgelegt. Wenn die Anzahl der Lichter für die Beleuchtung des Christbaumes nicht ausreicht, muss eben eine zweite oder dritte Lichterkette am Baum angebracht werden. Dabei hat jede Kette ihr eigenes Netzteil. Bei einem großen Baum wird so die Stromverteilung zur echten Herausforderung.

Bei einem Lichterkettensystem gibt es ein Basis-Set, das ein leistungsstarkes Netzteil hat. Das Basis-Set kann mit unterschiedlichen Ergänzungs-Sets individuell erweitert, verlängert und angepasst werden kann.

Wichtig: Es können immer nur die Komponenten eines Herstellers miteinander kombiniert werden. Daher ist es wichtig, sich vor der Kaufentscheidung zu informieren, welche Komponenten zur Verfügung stehen.


Zubehör für die effiziente Beleuchtung

Ebenso wie die Auswahl und die Montage, muss auch die Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung gut geplant sein. Denn auch wenn stromsparende LED-Lichterketten verwendet werden, sollten die Ein- und Ausschaltzeiten genau festgelegt werden. So lassen sich unnötige Stromkosten vermeiden.