Wissenswertes rund um Heizungssteuerung

Was ist eine Heizungssteuerung?

Eine Heizung zu steuern bedeutet, diese geregelt und nicht statisch in einem bestimmten, leistungsmäßigen Betriebszustand zu halten. Ziel ist es, eine den Heizbedarf möglichst gerade eben deckende Steuerung vorzunehmen, um die Heizungsanlage mit der bestmöglichen Effizienz zu betreiben.

Eine einwandfrei funktionierende und optimal eingestellte Heizungssteuerung hilft, Energie zu sparen, die laufenden Betriebskosten zu senken und die Umwelt zu schonen.

Moderne und intelligente Heizungssteuerungen erhöhen nicht nur den Wohnkomfort, sondern bieten darüber hinaus teils umfangreiche Komfortfunktionen. So lassen sich digitalisierte Funk-Heizungssteuerungen komfortabel über den heimischen PC oder sogar via App am Smartphone bedienen.

Ebenso ist es möglich, aktuelle Betriebszustände abzufragen und zu überwachen. Manche Systeme können im Störungsfall eine entsprechende Meldung absetzen und damit helfen, unliebsame Überraschungen beim Ausfall der Heizung zu vermeiden.

Welche Typen und Bauarten von Heizungssteuerungen gibt es?

Heizungssteuerungen werden für verschiedene Teilkomponenten von Heizungssystemen angeboten.

Am bekanntesten sind sicher die Heizkörperthermostate; das sind die direkt an den Heizkörpern angebrachten Raumtemperaturregler. Nach wie vor am weitesten verbreitet sind mechanisch arbeitende Heizkörperthermostate. Sie besitzen in aller Regel keine direkte Temperatureinstellung in Grad Celsius, sondern lediglich eine Skala mit dimensionslosen Zahlenwerten, die beispielsweise von 1 bis 6 reicht. Weitaus komfortabler und präziser sind elektronische Heizkörperthermostate. Sie erlauben eine exakte und in Grad Celsius ablesbare Einstellung der gewünschten Raumtemperatur und regeln sehr präzise und feinfühlig. Durch eine eingebaute Uhr erlauben sie die Programmierung verschiedener Tages- und Wochenprogramme für die jeweils gewünschte Temperatur.

Raumthermostate sind meist für eine Befestigung an der Wand vorgesehen. Auch sie gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

Am einfachsten aufgebaut sind mechanische Bimetall-Regler. Elektronische Regler sind präziser und erlauben zum Teil auch PWM-Regelungen anstelle einer einfachen On-Off-Regelung. Am effizientesten sind digitale Raumthermostate. Sie lassen sich vom Anwender frei programmieren. Über ihr Display können alle Einstellungen leicht vorgenommen und die aktuelle Temperatur kontrolliert werden. Raumthermostate gibt es sowohl mit eingebautem Temperaturfühler als auch mit abgesetztem Fühler, beispielsweise, um die zulässige maximale Betriebstemperatur von Fußbodenheizungen festzulegen. Die Schaltausgänge sind entweder zur festen Verdrahtung vorgesehen oder der Raumthermostat kommuniziert per Funk mit den passenden Empfängern, die die zugehörigen Stellglieder ansteuern. Erhältlich sind auch Bauformen als Zwischenstecker für Schutzkontakt-Steckdosen.

Die sogenannten Universal- oder Allzweckthermostate sind meist als einfache Ein-Aus-Regler entworfen. Auch sie gibt es als mechanische, elektronische und digitale Regler. Je nach Breite des einstellbaren Temperaturbereichs eignen sie sich universell für diverse Zwecke im Bereich der Heiz- und Kühltechnik. Einbau- und Industriethermostate dienen – ebenfalls als Zweipunktregler – zur Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen. Je nach Erfordernis sind sie zum Ein- oder Anbau gedacht oder in Ausführungen zur Hutschienenmontage erhältlich.

Zirkulationssteuerungen dienen dazu, elektrische Heizungs-Umwälzpumpen im Warmwasserkreislauf nur dann laufen zu lassen, wenn es nötig ist. Mit diesen Steuerungen ist es möglich, die Vorteile vorhandener Zirkulationspumpen – etwa sehr kurze Wartezeiten bei der Wassererwärmung – zu nutzen, ohne die Nachteile eines hohen Energieverbrauchs in Kauf nehmen zu müssen. Erreicht wird das mit am Rohrsystem anzubringenden Temperatursensoren, deren Werte von der Zirkulationssteuerung ausgewertet werden.

Funk-Heizungssteuerungen ermöglichen nicht nur einfache Modernisierungen älterer Heizungssteuerungen, sie ersparen zudem bei Neuanlagen aufwändige Verkabelungen und senken damit die Installationskosten.

Eingebunden werden können hierbei nicht nur klassische Stellglieder wie beispielsweise Stellantriebe von Fußbodenheizungen, sondern auch Funk-Heizkörperthermostate und zahlreiche andere Komponenten. Je nach Ausführung bestehen erweiterte und sehr komfortable Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit Applikationen wie Conrad Connect, Apple HomeKit oder IFTTT.

Moderne Hocheffizienz-Heizungspumpen mit integrierten, elektronischen Regelfunktionen tragen zu einem effizienten Betrieb der Heizungsanlage bei. Ihr Stromverbrauch ist gegenüber konventionellen, ungeregelten Heizungspumpen erheblich geringer, was bei den relativ langen Laufzeiten über die Heizsaison zu deutlich verringerten Stromkosten führt. Zudem verringern sie störende Strömungsgeräusche an Heizkörpern und im Rohrsystem, da sie die Pumpendrehzahl und Fördermenge kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf anpassen.
Moderne Heizungssteuerungen erhöhen nicht nur den Komfort in Wohn- und Arbeitsräumen, sondern sorgen durch ausgeklügelte Funktionen für teils erhebliche Energie- und damit Kosteneinsparungen. Neben dem reinen Komfortgewinn macht sich die Installation moderner elektronischer Heizungssteuerungen deshalb oft schon nach kurzer Zeit bezahlt.

Fazit: So kaufen Sie die richtige Heizungssteuerung

Je nach Heizsystem ergeben sich die erforderlichen Komponenten. Praktisch überall vorzufinden und einfach gegen elektronische Thermostate auszutauschen sind Heizkörperthermostate. Funk-Heizkörperthermostate lassen sich zudem einfach in Funk-Heizungssteuerungen integrieren. Die lokale Bedienbarkeit am elektronischen Thermostat bleibt dennoch jederzeit gegeben.

Fußbodenheizungen in Gebäuden älterer Bauart verfügen teils noch nicht über eine zeitgemäße Einzelraumregelung. Oft wird lediglich über die Durchflussmengenregler am Heizkreisverteiler durch längeres Ausprobieren je Raum eine Annäherung an die Wunschtemperatur erreicht; die eigentliche Regelung erfolgt zentral über den Außentemperaturfühler und die Vorlauftemperatur. Einflüsse wie Sonneneinstrahlung oder der Betrieb weiterer Wärmequellen in den Räumen werden nicht berücksichtigt. Hier lohnt sich die Nachrüstung einer funkbasierten Einzelraumregelung in jedem Fall.

Alte Heizungspumpen sind wahre Stromfresser und sollten gegen neue Hocheffizienzpumpen getauscht werden. Sie arbeiten autonom und selbstadaptierend, eine weitere Steuerungseinheit ist nicht nötig.

Funk-Heizungssteuerungen sind in Ausführungen verfügbar, die sich in Hausautomationssysteme integrieren lassen. Erhältlich sind auch Systeme, die aus der Ferne bedienbar sind, zum Beispiel über das Smartphone. Das kann sinnvoll sein, wenn eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung erforderlich ist, so wie bei Ferienhäusern oder in Urlaubszeiten.

Anwendungsbeispiel 1: Defekte oder ineffiziente Heizungspumpe austauschen

Umwälzpumpen in Heizungs- und Warmwasser-Kreisläufen sind im Regelfall langlebig. Nach langer Betriebszeit können jedoch die Lager verschleißen und klappernde Geräusche produzieren, die unter Umständen durch Körperschallübertragung im Rohrleitungssystem im ganzen Haus hörbar werden.
Der Austausch ist relativ einfach, wenn im Rohrnetz an Saug- und Druckseite der vorhandenen Pumpe Absperrorgane vorhanden sind. Nach dem Lösen der elektrischen Verbindungen an der alten Pumpe werden die Absperrventile geschlossen und die Überwurfmuttern an den Rohrflanschen vorsichtig gelöst. Ein untergestellter Eimer fängt austretendes Wasser auf. Nun kann die alte Pumpe herausgenommen werden. Die Montage der neuen Umwälzpumpe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zu beachten ist, dass neue, meist schon im Lieferumfang enthaltene Dichtungen verwendet werden und nach Einbau die Rohrverschraubungen auf Dichtigkeit kontrolliert werden. Die Heizungsanlage sollte anschließend entlüftet werden.

Anwendungsbeispiel 2: Einzelraumregelung für Fußbodenheizung nachrüsten

Sie benötigen eine Funk-Heizungssteuerung, bestehend aus der erforderlichen Anzahl an Funk-Raumthermostaten und Funk-Empfängern beziehungsweise einem mehrkanaligen Funk-Empfänger und der zugehörigen Stellantriebe. Ein Eingriff in den Wasserkreislauf ist nicht erforderlich.
Bringen Sie die Funk-Raumthermostate in den einzelnen Räumen an geeigneter Stelle an. Ideal hierfür sind Positionen an Innenwänden, die im Tagesverlauf nicht von der Sonne beschienen werden. Der Funk-Empfänger wird nahe dem Heizkreisverteiler montiert und benötigt Netzspannung zur Stromversorgung. Nach Montage der Stellmotoren am Heizkreisverteiler werden diese am Funk-Empfänger elektrisch angeschlossen. Nun müssen nur noch die Funk-Raumthermostate am Empfänger angelernt (Achtung: Korrekte Zuordnung zu den Stellmotoren und den Heizkreisläufen beachten!) und die Funktion überprüft werden.

Achtung: Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die geltenden Sicherheitsregeln zu beachten!

Anwendungsbeispiel 3: Thermostatventile an Heizkörpern austauschen

Durch Abschrauben der Überwurfmutter am alten Thermostat lässt sich dieser einfach vom Regelventil abziehen. Wasser tritt hierbei nicht aus. Das neue Thermostatventil wird in der richtigen Position aufgesteckt und die Überwurfmutter wieder angezogen. Elektronische Thermostatventile führen nun automatisch eine Adaption aus, so dass im Anschluss bloß noch Uhrzeit und Datum eingestellt und das gewünschte Heizprogramm ausgewählt werden muss. 

 

FAQ – häufig gestellte Fragen zu Heizungssteuerungen

Kann ich meine alten mechanischen Thermostatventile an den Heizkörpern selbst gegen neue elektronische Thermostatventile tauschen?

Das ist problemlos möglich, ein Eingriff in den Wasserkreislauf ist nicht nötig. Zu beachten ist lediglich, dass ausreichend Platz für die neuen elektronischen Thermostate vorhanden ist und das Anschlussgewinde passt. Meist liegen mehrere Adapter bei, so dass die Montage fast immer möglich ist.

Was ist eine PWM-Regelung?

PWM bedeutet Pulsweitenmodulierte Regelung. Die Regelelektronik passt sich bei Heizungssteuerungen – meist gekoppelt mit einer Selbstoptimierungsfunktion – an die Trägheit des Regelkreises an. Statt jeweils einem „Aus“ bei Überschreitung der eingestellten Solltemperatur und einem „Ein“ bei Unterschreitung, wird hier in kürzeren Intervallen getaktet. Das ist beispielsweise bei Fußbodenheizungen mit entsprechender Trägheit sinnvoll. Ganz allgemein optimieren derartige Regelungen Komfort und Solltemperatureinhaltung.