Wissenswertes zum Krippenbau

Weihnachtskrippe selber bauen - Was gehört dazu?

Mit einer Weihnachtskrippe wird traditionell die Szene nachgestellt, um die es zu Weihnachten geht: die Geburt von Jesus, die laut Überlieferung im Neuen Testament in einem Stall in Bethlehem stattfinden musste, weil keine Herberge der schwangeren Maria und ihrem Mann Josef Obdach gewähren wollte. Häufig wird das Jesuskind in einer Futterkrippe liegend gezeigt, umgeben von Maria und Josef. Auch Stalltiere, meist Ochse und Esel nach dem Lukas-Evangelium, sind in Weihnachtskrippen oft zu sehen.

Darüber hinaus sind die „Drei Weisen aus dem Morgenland" in vielen Fällen Teil der Krippenszene, die das Neugeborene mit Gold, Myrrhe und Weihrauch beschenkten. Hirten, denen (laut Lukas-Evangelium) von einem Engel von dem Ereignis berichtet wurde, sind mitsamt Schafen ebenfalls klassische Krippenfiguren. Beim Krippenbau sind also einige Figuren notwendig, die nach Wunsch arrangiert werden können, wobei das Jesuskind ins Zentrum der Szene gehört.

Zusammengefasst noch einmal die wichtigsten Figuren, mit denen Sie Ihre eigene Krippe gestalten können, wenn Sie sich für dieklassische Variante mit der Darstellung der Weihnachtsgeschichte entscheiden:

  • Figur von Jesus als Baby
  • Maria und Josef
  • Hirten, gegebenenfalls mit Schafen
  • Die drei Weisen aus dem Morgenland (die „Heiligen Drei Könige“ Melchior, Balthasar, Kaspar), gegebenenfalls mit Tieren wie Kamelen und Elefanten
  • Stalltiere, meist Ochse und Esel
  • Verkündigungsengel


Die Darstellung der umgebenden Kulisse als Stall ist am geläufigsten, doch gibt es neben Stallkrippen auch andere mögliche Szenarien, zum Beispiel:

  • Höhlenkrippen
  • Tempelkrippen
  • Krippen in verschiedenen Landschaften, Umgebungen und geografischen Gebieten (zum Beispiel orientalische, europäische, städtische, alpine oder heimatliche Krippen)
  • Ruinenkrippen


Aus welchem Material die Krippe und die darin befindlichen Figuren bestehen, variiert. Gerade bei handgemachten Weihnachtskrippen, die als Dekoration für den Innenbereich gedacht sind, dient häufig Holz als Baumaterial für die Stallkrippe. Welches Holz Sie verwenden, können Sie nach Belieben entscheiden. Fertige Holzplatten und -leisten lassen sich ohne Umstände bearbeiten und kleben. Wer schnitzen kann, Zeit hat und keine Herausforderung scheut, kann seine Holzfiguren für den Krippenbau selber machen, alternativ gibt es aber auchfertige Krippenfiguren zu kaufen. Weitere oft verwendete Materialien für die Figuren sind zum Beispiel Stein, Terracotta, Metall, Stroh, Pappmaché, Styropor, Wachs und Glas.

Neben einer Unterkunft, die als Aufstellort für die Figuren der Weihnachtskrippe dient, ist die Krippenbeleuchtung ein wichtiger Baustein, um die Krippe stimmungsvoll in Szene zu setzen. Zwar ist eine Krippenbeleuchtung mit LED-Lämpchen oder anderen Leuchtmitteln nicht unbedingt notwendig, doch wirkt das selbst gebastelte Werk um einiges dekorativer, wenn die Szenerie mit kleinen LEDs und Laternen bestückt wird. Passende Lösungen zur Stromversorgung der Beleuchtung, beispielsweise Trafos, Verlängerungen und Schalter, finden Sie selbstverständlich in unserem Sortiment.

Alles für den Krippenbau

Egal, wie anspruchsvoll Ihr Krippenbau-Projekt sein mag, ob Sie eine große Weihnachtskrippe fürs Wohnzimmer oder eine einfache Krippe gemeinsam mit Ihren Kindern basteln möchten – in unserem Onlineshop finden Sie die notwendigen Komponenten, die zur Konstruktion einer eigenen Weihnachtskrippe nötig sind. Dazu gehören neben Baumaterial, Klebstoffen, Dekorationen und der Beleuchtung auchsämtliche Werkzeuge, die für den Weihnachtskrippenbau erforderlich sind.

Klebstoffe und Baumaterial

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um eine Weihnachtskrippe zu konstruieren. Ganz einfache Varianten bestehen aus einer dreieckigen Konstruktion aus Holzbrettern und einer Rückwand, in die die Figuren gestellt werden. Bastler mit kreativer Ader können aus jeder einfachen Holzkiste eine wunderschöne Weihnachtskrippe gestalten. Mit Holzlack, Dekorationen und einem stimmungsvollen Beleuchtungssystem verwandeln Sie die Kiste in einen behaglichen Unterschlupf für die Krippenfiguren. Bei uns finden Sie Baumaterial und Klebstoffe, um Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dazu gehören beispielsweise:

  • Hölzer und Leisten
  • Bodenfarben
  • Spachtelmassen
  • Klebstoffe

Die Auswahl des richtigen Klebstoffs ist sehr wichtig, um beim Basteln Frust zu vermeiden und haltbare Ergebnisse zu erzielen. Wir bieten Ihnen eine Reihe von Spezialklebern für alle erdenklichen Baumaterialien an, zum Beispiel Plastikkleber, Textilkleber, Metallkleber, Acrylglaskleber, Steinkleber, Styroporkleber, speziellen Modellbaukleber und vielseitig verwendbaren Sekundenkleber.

Dekorationsmaterial

Geschneit hat es in Bethlehem zur Geburt Jesu wohl eher nicht, doch wer gerne eine verschneite Krippe bauen möchte, soll sich davon nicht abhalten lassen. Mit künstlichem Pulverschnee als Beflockung für den Boden verleihen Sie Ihrer Weihnachtskrippe im Handumdrehen winterliches Flair.


Andere Arten von Bestreuung sind ebenfalls erhältlich und ermöglichen eine individuelle Gestaltung. Weiteres Dekorationsmaterial wie Büsche, Sträucher, Geländematten und Wassereffekte (etwa in Form von Folien und Geweben) für den Modellbau sind ebenfalls erhältlich und erlauben eine detailreiche Ausgestaltung der Krippenkulisse.

Beleuchtung und Stromversorgung

In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen speziell für den Krippenbau konzipierte Beleuchtungssysteme, Leuchtmittel und -elemente sowie Trafos für die Stromversorgung. Mit beleuchteten Laternen, Weihnachtsbäumen im Miniaturformat, hell leuchtenden Kometen, Lagerfeuern und anderen beleuchteten Elementen aus dem Bereich Beleuchtung für Krippen ist für heimeliges Ambiente in Ihrer Weihnachtskrippe gesorgt.

Zubehör wie Kabelverlängerungen und Druckschalter sind ebenfalls erhältlich. Einzelne Glühlämpchen, LEDs und Lampen-Sets zur Umsetzung eigener Ideen zur Beleuchtung gibt es in großer Vielfalt. Sie können aus Lampen verschiedener Größen und Formen wählen und sie mit Glühlampen-Tauchlack sogar nach Belieben einfärben, um genau den Lichteffekt zur erzielen, der Ihnen vorschwebt.

Trafos wandeln die Spannung aus der Steckdose in die für die beim Krippenbau verwendeten LEDs und andere elektrische Komponenten passende Betriebsspannung um und ermöglichen somit einen problemlosen Betrieb der Krippenbeleuchtung und gegebenenfalls elektrisch angetriebener beweglicher Krippenelemente. Flachbatterien zur Stromversorgung batteriebetriebener Bestandteile sind ebenfalls erhältlich. Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment Zeitschaltuhren, die in der Weihnachtszeit ohnehin zu den beliebtesten Hilfsmitteln bei der Beleuchtung von Haus und Hof gehören. Mit einer Zeitschaltuhr regeln Sie, wann die Krippenbeleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet wird.

Unser Praxistipp: Der Charme kleiner Unebenheiten

Im Modellbau geht es häufig darum, präzise zu arbeiten, um ein möglichst akkurates Modell anzufertigen. Beim Krippenbau hingegen können kleine Ungenauigkeiten durchaus einen besonderen Reiz entfalten – nicht zuletzt deswegen, weil ohnehin niemand mit Sicherheit sagen kann, wie die „Originalkrippe“ ausgesehen hat.

Nehmen wir als Beispiel die Dachschindeln des Krippenstalls: Die gibt es fertig zu kaufen, Sie können sie aber auch leicht selber anfertigen, indem Sie dünne Fichtenhölzer nehmen und nicht etwa glatt durchsägen, sondern durchbrechen. Die unebenen Ränder tragen zu einer authentischen Optik der Holzschindeln bei – das gilt noch mehr, wenn Sie verwittertes oder geflammtes Holz verwenden.

        

Krippe bauen mit Bausatz und Bauanleitung

Grundsätzlich können ambitionierte Krippenbauer Krippenzubehör und -material in jeder Form kaufen. Wer alles von Grund auf selbst basteln möchte, findet in unserem Onlineshop sämtliche Baustoffe, Werkzeuge, elektrische Komponenten und Dekorationen, die dafür nötig sind. Alternativ sind Krippenbausätze eine Option, bei denen die notwendigen Teile in mehr oder weniger vorgefertigter Form schon enthalten sind. Bauanleitungen für die Konstruktion handgemachter Weihnachtskrippen gibt es online wie Sand am Meer, wobei von der klassischen Stallkrippe bis hin zu ausgefallenen orientalischen Varianten und heimatlichen Ausführungen alles vertreten ist. Falls Sie nicht-religiöse Motive bevorzugen, ist das ebenfalls kein Problem. Eine Weihnachtskrippe muss nicht zwangsläufig Szenen aus der Heiligen Nacht oder andere biblische Bilder zeigen, sondern kann beispielsweise traditionelle und regionale Motive aufgreifen. Auch hierfür gibt es passende Anleitungen, die den Krippenbau im Detail schildern.

Der Blickfang beim Weihnachtsbaum

Nichts vermittelt die tiefe Bedeutung des Weihnachtsfestes so sehr, wie die Weihnachtskrippe. Darum gibt es in vielen Familien wunderschöne Krippen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet und Jahr für Jahr immer weiter ausgebaut werden.

Damit auch Sie Ihre Weihnachtskrippe zu einer individuellen Wunschkrippe gestalten können, finden Sie in unserem Krippenbau-Bereich ein reichhaltiges Angebot an Werkstoffen und Zubehör.

Zum Schluss dann noch mit der passenden Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt, wird Ihre Krippe dann zum absoluten Blickfang, der bei Klein und Groß für leuchtende Augen sorgt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und genießen Sie einen vorweihnachtlichen Bastelspaß für die ganze Familie.

Vorweihnachtlicher Bastelspaß für die ganze Familie