Um den Seiteninhalt perfekt an Sie anzupassen, bitten wir Sie anzugeben, ob Sie unsere Website privat oder geschäftlich besuchen.
Sie können Ihre Angabe jederzeit mithilfe des (Mehrwertsteuer-)Switches neben dem Conrad-Logo ändern.
Geschäftskunde
Privatkunde

Finden Sie den geeigneten Gasmelder, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen

Was ist ein Gasmelder?

Gasmelder lassen sich am ehesten mit den bekannteren Rauchwarnmeldern vergleichen und unterscheiden sich von diesen kaum in Aussehen, Aufbau, Funktionsweise und Bedienung. Im Gegensatz zu Rauchmeldern warnen Gasmelder jedoch vor erhöhten Kohlenmonoxid-, Propan-, Butan- und Methanansammlungen und lösen im Notfall Alarm aus.

Wie funktioniert ein Gasmelder?

 

Meist funktionieren Gasmelder mithilfe der Heißen-Draht-Methode. Hierbei wird ein Draht im Inneren des Melders mittels Stromin einer speziellen Messkammer durchgängig zum Glühen gebracht und der Gaswarner misst kontinuierlich die Temperatur sowie den Druck. Wenn ein Gas in bestimmter Konzentration in die Messkammer eindringt, entzündet sich das Gas am Draht. Dies führt zu einer Temperatur- und Druckveränderung. Die integrierte Elektronik des Gasmelders erkennt diese Veränderung und löst einen Alarm aus. Der Alarm ist so lange aktiv, bis die Gaskonzentration wieder unter dem Schwellenwert liegt.

Welche Arten von Gasmeldern gibt es?

CO-Melder (Kohlenmonoxid-Melder)

CO-Melder werden auch als Kohlenmonoxid-Melder bezeichnet, da sie vor erhöhten Kohlenmonoxidwerten warnen. Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und steigt somit nach oben. Deswegen sollten CO-Melder an der Decke oder maximal 30 cm unterhalb dieser angebracht werden. Geeignete Standorte sind in der Nähe (Abstand 1,5 m) von Heizkesseln, Kaminen und Öfen.

Erdgas-Melder (Methan, Ethan)

Erdgas-Melder warnen vor Methan und Ethan. Diese Gase werden für Gasheizungen verwendet und sind leichter als Luft. Erdgas-Melder sollten ebenfalls mit einem maximalen
Abstand von 30 cm zur Decke befestigt werden.

Propan-Melder (Propan, Butan)

Propan und Butan sind Flüssiggase und werden im Campingbereich, in Gartenhäusern sowie
für Gastanks in Wohnhäusern verwendet. Propan-Melder erkennen Propan sowie Butan. Da beide Gase schwerer als Luft sind, sollten diese Gasmelder in Bodennähe, maximal 30 cm über dem Boden montiert werden.

Unser Praxistipp

Wohnwagen werden vorranging mit Butan- und Propanherden ausgestattet. Deshalb achten Sie darauf, dass Sie einen Propan-Melder wählen und diesen an geeigneter Stelle (in Bodennähe) installieren. Zusätzlich sollte er einen möglichst geringen Stromverbrauch aufweisen und die Sirenenlautstärke sollte über 80 Dezibel (dB) liegen. 80 dB entsprechen dem Lärm eines Rasenmähers oder eines vorbeifahrenden LKWs.

     

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Gasmeldern

Wer darf einen Gasmelder montieren?
Jeder kann einen Gasmelder montieren. Ausnahme: Es handelt sich um einen Gasmelder, der zusätzlich die Gaszufuhr automatisch abschaltet. Hier sollte dringend ein Fachmann hinzugezogen werden.

Wie wird der Gasmelder mit Strom versorgt?
Es gibt netz-, batteriebetriebene und Duo-Geräte. Gasmelder haben einen höheren Stromverbrauch als Rauchwarnmelder. Damit die Funktion auch während eines Stromausfalls sichergestellt ist, verfügen einige Modelle (z.B. die Duo-Geräte) zusätzlich zur externen Stromversorgung über Akkus oder Batterien als Notstromquelle.

Wie wird ein Gasmelder gepflegt/gewartet?

  • Die Gerätefunktion sollte einmal im Monat mittels der Test-Taste überprüft werden
  • Die Oberfläche des Gasmelders sollte einmal pro Monat entstaubt werden
  • In der Nähe des Gasmelders sollten keine Deos oder Raumsprays versprüht werden

Wo sollten Gasmelder nicht montiert werden?

  • Innerhalb eines 1,5 Meter Radius von Brennstoffgeräten, Heizungsanlagen oder anderen Gasquellen
  • In Deckengewölben oder Giebeldächern
  • In stark verstaubten Räumen oder in solchen mit hoher Luftfeuchtigkeit
  • An Stellen, zu denen Kindern und Tiere Zugang haben
  • In Räumen, in denen Farben, Reinigungsmittel und Verdünner gelagert werden

Wie verhalte ich mich bei einem Gasalarm?

  • Alle anwesenden Personen sollen den Raum schnellstmöglich verlassen. Anschließend ist die Feuerwehr zu informieren – das geräumte Objekt nicht mehr betreten, bis die Feuerwehr es freigegeben hat.

Welche Symptome treten bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung auf?

  • Eine geringe Belastung kann zu leichten Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Müdigkeit führen
  • Eine mittlere Belastung kann sich in Benommenheit, starken Kopfschmerzen, Verwirrtheit und durch eine erhöhte Herzfrequenz äußern
  • Eine hohe Belastung kann zu Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit, Versagen der Atmung und des Herzens sowie zum Tod führen

Wie lange ist die Lebenserwartung des Gassensors?
Die Lebenserwartung eines Gassensors beträgt im Schnitt etwa fünf Jahre, dann sollte er ausgetauscht werden.

 

Fazit: So finden Sie den passenden Gasmelder

Vor welchem Gasaustritt möchten Sie gewarnt werden? Je nach Gasart wird der Gasmelder an der Decke oder in Bodennähe montiert. CO-Warnmelder mit der Kennzeichnung EN 50291 erfüllen die europäischen Anforderungen an Bauweise, Betriebsverhalten und mögliche Prüfverfahren. Wenn der Gasmelder in einem Wohnwagen oder –mobil eingesetzt werden soll, sollten Sie zu einem Gerät greifen, dass der EN 50291-2 entspricht. Diese europäische Norm enthält weitergehende Bestimmungen.Zusätzlich sind Geräte mit einem akustischen und optischen Alarm insbesondere für Personen, die schwer hören, zu empfehlen.

Zugehörige Themen rund um den Bereich Sicherheit und Überwachung

Conrad Electronic GmbH & Co KG benötigt für einzelne Datennutzungen Ihre Einwilligung, um die Funktion der Website zu gewährleisten und Ihnen unter anderem Informationen zu Ihren Interessen anzuzeigen. Mit Klick auf "Zustimmen" geben Sie Ihre Einwilligung dazu. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Zustimmung in der Datenschutzerklärung zurückzunehmen.
Ablehnen
Zustimmen